Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sui LED ad alta potenza
I moduli LED HighPower sono componenti elettronici con più LED, ognuno dei quali fornisce un'elevata potenza luminosa singolarmente o in combinazione. In questa categoria troverete sia moduli LED pronti all'uso, inclusi lampadine, sia moduli LED per l'utilizzo di LED da acquistare separatamente.
Suggerimento per la ricerca: Cercate singoli potenti diodi luminosi come lampadine di ricambio per portalampada, li trovate qui.
Qui sono disponibili nastri luminosi con più LED.

-
Cosa significa HighPower-LED?
-
Quali sono i moduli LED HighPower?
-
Quali caratteristiche offrono i moduli LED?
-
Cosa bisogna considerare quando si usano i LED ad alta potenza e i loro moduli?
-
FAQ - domande frequenti sui moduli LED HighPower
Cosa significa HighPower-LED?
Il LED è chiamato un diodo di emissione luminosa, cioè un diodo luminoso.
High Power indica, in termini di diodi luminosi, una potenza particolarmente forte o un'elevata efficienza luminosa su una superficie piccola. Tuttavia, non esiste una definizione ufficiale dei criteri che un modulo LED deve soddisfare per essere pubblicizzato dal suo produttore come LED HighPower.
Il progresso tecnico fa sì che i LED possano essere costruiti sempre più piccoli e comunque con un'elevata potenza luminosa.
Quali sono i moduli LED HighPower?
Nel filtro "categoria" è possibile scegliere tra diversi LED e moduli HighPower:
LED Alta Potenza

In LED HighPower si trovano schede con più lampadine già utilizzate. A volte si tratta di diodi luminosi RGB multicolore.
Modulo LED HighPower

I moduli LED sono lampade pronte per l'uso con uno o più LED come lampadine.
Spot LED Alta potenza

I faretti a LED sono faretti con un piccolo angolo di emissione, ovvero luce direzionale. Gli spot sono forniti con supporto e estremità aperte per l'alimentazione elettrica pronta per il collegamento.
Modulo LED

I moduli LED sono schede con più slot per diodi luminosi. Le lampadine devono essere acquistate separatamente. I circuiti stampati preprodotti offrono diverse opzioni di controllo per i LED inseriti. Sono disponibili schede a LED in diverse forme e con diverse disposizioni e numeri di slot per lampadine.
LED SMD multicolore

I LED SMD sono componenti montati in superficie, dispositivi a montaggio superficiale saldati direttamente su una scheda e possono quindi essere realizzati in modo particolarmente piatto e piccolo rispetto ai LED tradizionali. A causa della struttura compatta, possono essere combinati in più LED in uno spazio ridotto, che creano un'impressione ottica multicolore.
Il nostro praxistipp: Colori della luce
Il cristallo ottico determina il colore della luce di un diodo luminoso. Un diodo luminoso da solo può quindi essere illuminato solo in diverse luminosità, ma non multicolore. L'effetto colore nello spettro RGB viene realizzato combinando diversi diodi luminosi a un solo colore, pertanto i LED multicolore sono sempre moduli.
Quali caratteristiche offrono i moduli LED?
Nel filtro caratteristiche è possibile selezionare ulteriori caratteristiche per il componente LED HighPower.
- Su scheda: Le schede sono circuiti stampati su cui sono fissati i LED. Per le schede a circuito stampato, gli hobbisti possono essere in grado di effettuare ulteriori regolazioni in determinate circostanze.
- Dimmerabile: Con i LED dimmerabili HighPower è possibile impostare la luminosità in modo flessibile.
- Regolabile: I moduli LED regolabili offrono opzioni di controllo avanzate per il comportamento dei diodi luminosi. In questo modo, ad esempio, è possibile accendere e spegnere separatamente singole lampadine o sezioni di costruzione nella formazione.
- Multicolore: I LED multicolore in realtà non esistono. Gli effetti luminosi sono generati da diversi piccoli LED e sovrapposizioni dei loro raggi luminosi. Oltre ai moduli LED multicolore, è naturalmente disponibile un'ampia scelta per i colori della luce per i singoli LED.
- Rigido: Una superficie rigida per più LED è a volte pratica quando l'intero modulo LED deve essere installato in un ambiente più ampio.
La nostra buona pratica
I moduli LED per il collegamento alla tensione alternata hanno sempre integrato un raddrizzatore, in quanto i diodi possono essere utilizzati solo con corrente continua.
Cosa bisogna considerare quando si usano i LED ad alta potenza e i loro moduli?
Osservare le note nelle schede tecniche del prodotto prima di mettere in funzione i moduli LED. Se viene applicata una tensione troppo alta o una corrente troppo alta, o se la polarità non è corretta all'accensione, l'intero modulo LED è rapidamente distrutto e pronto per il pattumiera.
I LED HighPower sono potenti lampadine che, se visualizzate direttamente, possono causare danni alla retina. Non guardare mai direttamente nell'emettitore!
La seconda fonte di pericolo per i LED ad alte prestazioni è lo sviluppo di calore. Rispetto alle lampade a incandescenza, l'emissione di radiazioni termiche nei LED è relativamente bassa, ma si somma quando più LED sono alloggiati in spazi ristretti. In particolare, le alte temperature causano danni alle lampade stesse e garantiscono un'interruzione prematura del funzionamento dei moduli LED. In particolare, i LED miniaturizzati, spesso realizzati in struttura SMD, hanno poco spazio per i dissipatori di calore e non devono essere posizionati vicino a fonti di calore.
La nostra buona pratica
Molti moduli LED ad alte prestazioni sono dotati di dissipatori di calore, poiché i diodi luminosi sono sensibili al calore. Il calore viene generato sia attraverso le lampadine che attraverso la corrente di esercizio.
I LED sono tecnicamente diodi. Come tutti i diodi, anche i diodi luminosi consentono il flusso di corrente solo in una direzione e devono essere utilizzati con corrente continua. Inoltre, i diodi ad emissione luminosa (LED) si surriscaldano rapidamente e possono quindi essere utilizzati solo a bassa tensione di corrente. Per rispettare la tensione d'esercizio massima di 24 volt, per la quale sono progettati diodi luminosi, è necessario in ogni caso un alimentatore adeguato, un'altra resistenza in serie o una fonte di corrente costante con bassa tensione d'uscita. Nel nostro negozio troverete moduli LED alta potenza per una tensione di esercizio da 5 a 24 Volt.
La tensione di flusso UF non deve essere confondibile con la tensione di esercizio applicata all'intero modulo LED come tensione di sorgente. La tensione di flusso e la corrente di flusso IF sono regolate dai componenti di controllo delle schede, su cui le lampadine sono combinate nel modulo. Per i diodi luminosi sostituibili, utilizzare solo quelli approvati dal produttore per l'uso nel modulo.
FAQ - domande frequenti sui moduli LED HighPower
Was indica il flusso luminoso?
Il flusso luminoso è espresso in lumen e descrive la percentuale visibile della radiazione luminosa emessa. Più alto è il valore, più il LED si illumina. Nel negozio sono disponibili LED luminosi ad alta potenza fino a 6.483 lumen.
Perché ci sono solo angoli di emissione fino a 120 gradi per i moduli LED offerti?
I diodi luminosi hanno un piccolo angolo di emissione a causa della struttura. I coni luminosi più grandi o persino l'illuminazione rotonda possono essere generati con i LED solo utilizzando più lampadine. Per i moduli LED, i singoli LED si trovano di solito uno accanto all'altro e sono chiaramente identificabili come singole sorgenti luminose.
Nel nostro negozio troverete moduli LED ad alta potenza con angoli di irradiazione da 3 a 120 gradi.