Come possiamo aiutarti?
Fatti interessanti sui moduli radio
-
Cosa è un modulo senza filo?
-
Quali sono i tipi e i modelli di moduli radio?
-
Criteri di acquisto per i moduli radio - cosa è importante?
-
FAQ - domande frequenti sui moduli radiocomando
-
Conclusione: Come trovare il modulo radio adatto
Cosa è un modulo senza filo?
I moduli radio sono moduli elettronici che possono trasmettere segnali di commutazione e di controllo, messaggi di stato o di guasto e dati in modalità wireless tramite segnale radio. Sono composti da almeno un trasmettitore e/o un ricevitore. I moderni moduli senza filo funzionano quasi esclusivamente con i protocolli di segnale digitali, che sono in gran parte a prova di interferenze e consentono inoltre la crittografia dei dati. A seconda della tecnologia radio e dell'antenna, è possibile raggiungere una portata compresa tra 30 e oltre 1.000 metri in campo libero.

Quali sono i tipi e i modelli di moduli radio?
In linea di principio è possibile suddividere i moduli radio in quattro versioni:

Ricevitore radio con uscite di commutazione
Per il controllo remoto di utenze elettriche. Questi possono essere, ad esempio, porte, barriere, impianti di riscaldamento e climatizzazione, ma anche illuminazione esterna, macchine e pompe. In linea di principio, ogni commutazione può essere effettuata a distanza, se è possibile anche a livello locale.

Modulo radio I/O.
I moduli radio I/O sono dotati di ingressi e uscite e combinano le funzionalità di trasmettitori radio e ricevitori radio in un unico sistema. Con una sola linea radio è possibile monitorare e controllare gli impianti. In questo modo sono disponibili in parte non solo ingressi digitali, ma analogici, per poter trasmettere anche valori di sensore e limiti.
Modem radio
I modem radio trasmettono segnali RS-232 o RS-485 in modalità wireless senza filo e bidirezionale. Consentono una facile connessione delle interfacce del dispositivo e una comunicazione su ulteriori percorsi.

Radio Trasmettitore / Radiocomando
Dispongono di uno o più ingressi. A seconda della configurazione, inviano un messaggio di stato al ricevitore radio quando un segnale corrispondente è presente o mancante sul rispettivo ingresso. In questo modo, ad esempio, è possibile monitorare impianti tecnici che non sono costantemente occupati da personale. In caso di guasto, il modulo radio invia un messaggio di stato corrispondente al ricevitore. Altri campi di applicazione sono i messaggi di allarme e le conferme di processi meccanici tramite interruttori di contatto, ad esempio se una porta o un armadio è aperto o chiuso o se un interruttore a distanza è stato eseguito correttamente.
I moduli radio destinati agli interruttori on-off dispongono di un numero di relè corrispondente al numero di canali. Commutano utenze elettriche tramite uno o più contatti privi di potenziale, a seconda della versione con una funzione di commutazione o di tasto, o con un tempo di commutazione selezionabile tramite un timer.
I moduli radio GSM utilizzano le reti mobili esistenti con intervalli di frequenza 900/1800 e 950/1900 MHz. Funzionano con una scheda SIM disponibile in commercio, come quella utilizzata nei telefoni cellulari. In linea di principio, non vi sono limitazioni alla portata radio, a condizione che sia sul trasmettitore che sul ricevitore sia disponibile una copertura di rete GSM.
Criteri di acquisto per i moduli radio - cosa è importante?
Se i controlli e i comandi di commutazione devono essere effettuati a distanze superiori a circa 1.000 metri, i moduli radio GSM sono disponibili. Ad esempio, anche durante le vacanze all'estero è possibile ricevere messaggi di stato e di verifica come SMS sul telefono cellulare. Viceversa, è possibile inviare comandi di commutazione da qualsiasi distanza dal telefono cellulare o dallo smartphone, ad esempio per aprire o chiudere porte e barriere.
Con i moduli radio I/O è possibile il monitoraggio e il controllo in parallelo. Si offrono in particolare per il controllo di macchine e impianti in ambienti industriali. Gli ingressi configurabili in modo flessibile e un'ampia funzionalità consentono di realizzare attività di controllo più complesse in modalità wireless e con un'elevata affidabilità e sicurezza. I moduli radio I/O non solo possono funzionare a coppie, ma possono formare una rete radio composta da più moduli.
Per applicazioni semplici e non critiche per la sicurezza, i moduli radio a basso costo e unidirezionali sono sufficienti. Ciò vale in particolare quando è possibile osservare l'azione che si attiva a distanza, ad esempio l'apertura di un cancello. I moduli radio unidirezionali non forniscono alcuna risposta se il segnale radio ha raggiunto il ricevitore e se è stato identificato correttamente.
I moduli radio di alta qualità sono progettati su entrambi i lati come unità di trasmissione e ricezione. Questi cosiddetti ricetrasmettitori possono confermare un comando radio correttamente ricevuto dal trasmettitore, inviando un feedback corrispondente. In questo modo l'utente ha la sicurezza che il comando radio sia stato ricevuto e che, in caso di conferma negativa o non riuscita, possa ripetere la procedura o verificare un eventuale guasto.
FAQ - domande frequenti sui moduli radiocomando
Quanto sono sicuri i moduli radio contro gli interventi non autorizzati?
I moderni moduli radio funzionano con codici di commutazione che vengono continuamente modificati, in linea di principio comparabili al controllo radio della porta del garage o all'apertura della porta per veicoli a motore tramite il radiocomando. I moduli radio I/O e i modem radio comunicano tramite una connessione crittografata digitalmente. La loro sicurezza è quindi relativamente elevata.
Per i moduli radio è necessaria un'antenna esterna?
I moduli radio semplici a portata ridotta dispongono di antenne di trasmissione e ricezione integrate in modo fisso sulla scheda o nell'alloggiamento. I moduli radio ad ampio raggio utilizzano antenne a distanza, che possono essere montate in punti adatti con cavi per antenna adatti. Il possibile montaggio al di fuori degli edifici può aumentare notevolmente la portata.
In quali intervalli di frequenza funzionano i moduli radio? Sono previsti costi continui per l'utilizzo della radio?
I moderni moduli radio utilizzano la banda di frequenza prevista per questo scopo nell'intervallo di 433 MHz. Questo intervallo di frequenza è utilizzabile gratuitamente per dispositivi approvati. I moduli radio GSM utilizzano gli intervalli di frequenza 900/1800 e 850/1900 MHz. È necessaria una scheda SIM, per la quale possono essere applicati costi una sola volta o continui, in base ai dati del cellulare o del provider di servizi wireless.
Conclusione: Come trovare il modulo radio adatto

Se è necessario commutare più utenze, si consiglia di acquistare un modulo radio a più canali. Questo non è solo più conveniente rispetto all'acquisto di più moduli radio separati, ma è sufficiente anche un telecomando radio o un singolo modulo di trasmissione.
Per le applicazioni critiche per la sicurezza è necessario utilizzare moduli radio con comunicazione bidirezionale. Confermare i comandi di commutazione ricevuti correttamente.
Se è necessario monitorare i valori dei sensori e gli stati di commutazione, i moduli radio I/O sono la soluzione giusta. Questi moduli radio consentono inoltre la realizzazione di una rete radio per monitorare e controllare impianti più complessi. I moduli radio I/O consentono anche il monitoraggio di valori limite precedentemente programmati sugli ingressi elettrici.
Un'alternativa possibile ai moduli radio I/O rappresenta modem radio, se il controllo dell'impianto o della macchina dispone di un'interfaccia seriale. Trasmette il protocollo di comunicazione senza modifiche via radio, consentendo così un controllo completo. In termini funzionali, agiscono come un cavo di interfaccia lungo, ma senza limitazioni relative alla lunghezza massima. L'installazione è quindi molto semplice.
Per scopi di test e sviluppo e per test di portata, alcuni moduli radio sono disponibili i cosiddetti kit di valutazione o starter kit. Sono inclusi tutti i componenti per costruire una linea radio funzionante, nonché il software necessario e una documentazione tecnica dettagliata.
La nostra buona pratica
Quando si specifica la portata massima, si noti che si tratta di valori validi per condizioni ottimali. Ciò significa che tra il trasmettitore e il ricevitore è previsto un collegamento visivo senza ostacoli e che l'ambiente è in gran parte privo di segnali radio che si trovano su una banda di frequenza simile.
In pratica, ciò si verifica solo in casi rari, pertanto è consigliabile pianificare una riserva di sicurezza durante la realizzazione dei singoli componenti.
Se vengono utilizzati moduli radio GSM, si consiglia di verificare in anticipo se nel luogo previsto del ricevitore o del trasmettitore è presente una copertura di rete sufficiente. Le speciali antenne direzionali GSM possono garantire una migliore ricezione in caso di limiti.