Come possiamo aiutarti?
Orologi da parete
Orologi da parete in design accattivanti con molte funzioni
Nell'articolo della guida riceverete molte informazioni utili sul tema degli orologi da parete. Con questi preziosi suggerimenti troverete esattamente l'orologio da parete giusto per la vostra casa o l'ufficio.
-
Cos'è un orologio da parete?
-
Quali tipi di orologi da muro sono disponibili?
-
Cosa guardare quando comprate un orologio da parete?
-
Orologio a parete con visualizzazione della temperatura
-
Orologio da parete silenzioso senza fastidiosi ticchettio
-
FAQ: Le domande più comuni sugli orologi da parete
-
Conclusione: Come acquistare l'orologio da parete adatto
Cos'è un orologio da parete?
Gli orologi da parete non sono solo pratici, ma anche un vero e proprio richiamo visivo. La maggior parte dei modelli sono montati a parete tramite viti, ma alcuni dispongono anche di un dispositivo di fissaggio che consente di trasformare l'orologio da parete in un orologio da tavolo. Le numerose funzioni speciali rendono il vostro moderno temporizzatore un calendario o una stazione meteorologica contemporaneamente. Gli orologi da parete sono disponibili in molte forme, design e versioni: Rotondi o angolari, in plastica o metallo, con display analogico o digitale. In questo modo potrete trovare esattamente il timer adatto per la cucina, l'ufficio o la stanza dei bambini.
Quali tipi di orologi da muro sono disponibili?
Orologio da parete al quarzo
Gli orologi al quarzo sono la forma più comune di misurazione del tempo. Contengono un piccolo cristallo al quarzo che si trova in un oscillatore elettrico. La tensione alternata fa oscillare il quarzo. La frequenza di oscillazione uniforme funge da temporizzatore per l'orologio ed è molto più precisa rispetto ai temporizzatori meccanici. Tuttavia, gli orologi da parete con quarzo devono essere regolati occasionalmente.
Orologio da parete radiocontrollato
Gli orologi radio analogici sono anche, in senso stretto, orologi al quarzo, perché anche loro possiedono un oscillatore con cristallo al quarzo. Inoltre, questo tipo di orologio a parete riceve regolarmente un segnale radio, che imposta automaticamente l'ora correttamente. In questo modo non dovrete mai regolare manualmente gli orologi da parete senza fili. Anche l'impostazione dell'ora viene eseguita automaticamente.
La nostra buona pratica
Gli orologi radio si sincronizzano a intervalli regolari con un segnale radio. Per una buona ricezione, montare l'orologio da parete in prossimità della finestra. Le pareti degli edifici in cui sono stati montati cemento armato o parti metalliche possono disturbare o addirittura bloccare il segnale.
Cosa guardare quando comprate un orologio da parete?
-
- Radio o quarzo
- Meccanismo dell'orologio silenzioso
- Rotazione a sinistra/a destra
-
- Analogico, digitale o combinato
- Quadrante: Senza cifre, numeri arabi o romani
- Digitale: Formato 12 o 24 ore
- Allarme con ripetizione
-
- Data
- Giorno della settimana
- Fase lunare
-
- Temperatura interna o esterna
- Indicazione della temperatura in °C o °F.
-
- Simbolo della situazione meteo attuale
- Previsioni del tempo per 12 o 24 ore successive
- Visualizzazione dell'umidità relativa
-
- Orologio da parete in plastica, alluminio o legno
- Display illuminato
- Adatto per ambienti interni ed esterni
- Con pendolo

Orologio da paretecon temperatura
Display Un modello con visualizzazione della temperatura e dell'umidità dell'aria consente di risparmiare tempo e aiuta a scegliere l'abbigliamento e a pianificare la durata del giorno. Gli orologi con un sensore esterno possono inoltre misurare la temperatura esterna e trasferirla all'orologio a parete.
Orologi da parete silenziosi senza fastidiosi ticchettio
Il ticchettio uniforme di un orologio è percepito come fastidioso da molte persone. Ma non è necessario ricorrere necessariamente a un orologio digitale per evitare queste interferenze: Gli orologi silenziosi hanno un movimento particolarmente silenzioso, noto anche come orologio strisciante. Con un orologio da parete di questo tipo avrete la vostra tranquillità e comunque un bel quadrante in ambienti di lavoro o di classe e nelle camere da letto.
FAQ: Le domande più comuni sugli orologi da parete
Come posso impostare correttamente il mio orologio da parete?
Per gli orologi al quarzo è necessario impostare manualmente l'ora, gli orologi radio ottengono l'ora tramite un segnale radio. I requisiti precisi dipendono dal modello, le istruzioni per l'uso dell'orologio a parete forniscono informazioni in merito.
È possibile impostare manualmente un orologio radio?
In alcune aree o edifici può accadere che l'orologio non riceva correttamente il segnale radio e quindi visualizzi un orario errato. Con la maggior parte degli orologi radio è possibile effettuare la sincronizzazione manualmente premendo un pulsante o anche spegnerla a intermittenza. Quindi è possibile impostare l'orologio come un normale orologio al quarzo.
Cosa c'è se il mio orologio da parete non funziona correttamente?
Sia che si tratti di orologio al quarzo o senza fili, prima di tutto è necessario verificare se le batterie devono essere sostituite. Se il vostro orologio da parete è ancora impreciso, può essere dovuto alla sua posizione o anche alle condizioni meteorologiche: Oggetti metallici, dispositivi elettronici - soprattutto quelli con radiocomandi propri - e temporali possono influenzare il segnale. Se il vostro orologio continua a funzionare, può essere presente un difetto nell'orologio o nell'elettronica.
Conclusione: Come acquistare l'orologio da parete adatto
Gli orologi da parete sono disponibili in un'ampia scelta, in particolare per gli orologi analogici con quadrante. Nella scelta del nuovo timer, è quindi possibile scegliere in primo luogo in base al proprio gusto personale. Tuttavia, gli orologi da bagno o da giardino devono essere protetti dall'umidità o dalle intemperie. Gli orologi radio sono molto più precisi e comodi degli orologi al quarzo, a condizione che il segnale non venga disturbato. Chi non vuole sentire un ticchettio, dovrebbe prendere un orologio digitale. Funzioni aggiuntive come i dati meteo o il calendario rendono il vostro orologio da parete versatile e un prezioso aiuto nella vita quotidiana.