Come possiamo aiutarti?
PC gaming
Cose da sapere sui PC da gioco

Non c'è niente di peggio che perdere una partita a causa della tecnica o perdere una scena importante. Basta uno scatto nel momento sbagliato per rovinare il divertimento del gioco. I giochi moderni richiedono molto dall'hardware su cui girano, con alta risoluzione ed enormi quantità di dati. Molti computer raggiungono i loro limiti se non sono fatti per tali carichi. I PC di gioco, invece, sono dotati di tutto il necessario per un'esperienza di gioco perfetta.
-
Cosa sono i PC da gioco?
-
Quali sono i PC da gioco disponibili?
-
Cosa si deve tenere in considerazione quando si acquista un PC per il gaming?
-
Il nostro consiglio pratico: utilizzare la giusta periferica
-
Domande frequenti - domande frequenti sui PC di gioco
Cosa sono i PC da gioco?
I PC di gioco sono computer completi, progettati appositamente per i giochi per computer. L'hardware dispone quindi di specifiche che sono particolarmente importanti per i giochi. In particolare, i giochi di alta qualità e tecnicamente elaborati, i cosiddetti "Giochi AAA”, richiedono elevate esigenze tecniche al computer, ad esempio in termini di capacità di memoria e prestazioni grafiche. I giochi per computer richiedono una determinata potenza dei componenti comuni, ad esempio nel caso della grafica un processore grafico che è in grado di funzionare a una determinata frequenza di clock.
Quali computer di gioco sono disponibili?

In sostanza non esiste una definizione definita, che richiede che un computer di gioco si distingua per essere considerato tale. Il prerequisito è solo che si tratti di un computer progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori. Nella maggior parte dei casi si tratta di PC completi con sistema operativo Windows. In precedenza, la scelta si limitava anche principalmente ai classici PC desktop, composti da un'unità di calcolo (tower), uno o più display collegati tramite cavo e periferiche come mouse e tastiera. Al giorno d'oggi è disponibile anche un'ampia gamma di potenti notebook per il gaming, anche con sistema operativo Windows. Si comportano come comuni laptop come i PC di gioco fissi per PC tradizionali per uso generico. Grazie alla loro struttura salvaspazio, a un prezzo simile non sono così potenti come i PC desktop per i giocatori, ma hanno il vantaggio di essere portatili.
Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista un PC da gioco?
Uno dei componenti più importanti per le prestazioni di un PC di gioco è la scheda grafica. Le schede grafiche sono unità di calcolo separate che servono in particolare per l'elaborazione dei dati grafici e sono collegate alla scheda madre tramite uno slot (in inglese: "Mother Board”). Normalmente sono composti da un'unità di elaborazione grafica centrale, GPU (in inglese: "Graphics Processing Unit”) e una memoria di lavoro associata. Si svolgono attività per la rappresentazione grafica all'interno di un computer, liberando così la CPU (in inglese: "Central Processing Unit”) e la memoria di lavoro sulla scheda madre. In linea di principio, la CPU è in grado di visualizzare applicazioni semplici anche senza scheda grafica. Ma, grazie all'esecuzione di compiti di grafica, può concentrarsi su attività più importanti, in modo più semplice. Nel frattempo, la GPU dedica tutta la sua potenza alla rappresentazione grafica, ottenendo così risultati migliori.
I chipset più comuni per le schede grafiche sono le GPU Radeon di AMD e le GPU GeForce di NVIDIA. Poiché entrambi i produttori mettono costantemente sul mercato nuove versioni, è difficile determinare vantaggi e svantaggi permanenti della rispettiva serie. Se una scheda grafica Radeon è in realtà più adatta o meno di un'alternativa di GeForce, varia a seconda del progetto, del budget e dello stato dell'arte in ogni momento. È quindi utile informarsi sull'offerta attuale di Radeon e GeForce prima di acquistare un PC per il gaming. Se prima si determina quale chipset si trova nella scheda grafica del PC da gioco desiderato, è necessario tenerne conto nella scelta di altri componenti.
Diversi processori grafici supportano infatti diverse tecnologie, ad esempio per quanto riguarda la ripetizione dell'immagine sui monitor. Se la frequenza di aggiornamento di un monitor non corrisponde alla velocità dei fotogrammi di un gioco, può verificarsi il cosiddetto "Tearing” (tradotto: "Strappare”)". I processori grafici possono contrastare questa situazione adattando continuamente la frequenza di aggiornamento di un display all'uscita. Sia i chip AMD che i chip Nvidia sono in grado di farlo, ma in modi diversi. Mentre i processori Radeon utilizzano una variante chiamata "FreeSync”, GeForces impostano "G-Sync”. L'obiettivo è lo stesso, ma gli schermi devono supportare le specifiche per funzionare. Chi utilizza una scheda grafica con GeForce deve quindi assicurarsi che tutti gli altri componenti siano il più possibile completi di tecnologia GeForce.

Le prestazioni di una scheda grafica sono misurate soprattutto dalla frequenza di clock o dal numero di core del processore della GPU e dalla capacità o dallo standard DDR della memoria di lavoro a cui accede. Più alta è la frequenza di clock di un processore come la GPU in gigahertz (GHz), più calcoli possono essere eseguiti al secondo. I core del processore ripartiscono il carico di calcolo tra loro. Più sono disponibili, meglio è. La memoria di lavoro (RAM) serve come memoria intermedia per i processi attualmente in corso. Maggiore è la capacità in gigabyte (GB), maggiore è il numero di applicazioni che possono elaborare simultaneamente. Lo standard della Double Data Rate (DDR) di una memoria di lavoro fornisce informazioni sulla velocità di trasmissione dei dati. Più attuale è lo standard, maggiore è la velocità. La RAM DDR4 dispone quindi di una velocità di trasferimento dati inferiore rispetto alla RAM DDR5, la cui velocità a sua volta è inferiore a quella di una RAM DDR6.

Le stesse caratteristiche di potenza possono essere trasferite alla CPU e alla sua memoria di lavoro, che si trovano direttamente sulla scheda madre. Ad esempio, il processore Intel i3-8100 clock a 3,60 GHz e dispone di quattro core. Supporta DDR4-2400 RAM di un massimo di 64 GB. Per un PC da gioco, con questi valori, è più che altro un segmento di prestazioni più basso. Una scheda grafica è particolarmente importante per i computer di gioco, ma la CPU è il cuore di ogni computer, quindi non dovrebbe essere ignorato.
La scheda madre contiene anche il BIOS (in inglese: "Basic input/output system"), anche noto come "Firmware”". È archiviata su una memoria non volatile, quindi viene mantenuta anche dopo lo spegnimento del computer e avvia il sistema operativo di un PC, ovvero una versione di Windows. Quasi tutti i computer di gioco utilizzano Windows (attualmente Windows 10). Sono disponibili giochi per altri sistemi come macOS e Linux. Tuttavia, la popolarità e la flessibilità del prodotto Microsoft hanno fatto sì che Windows sia di fatto lo standard.
Oltre alla scheda grafica, alla potenza di elaborazione e al sistema operativo, la scelta di interfacce disponibile è fondamentale per l'acquisto di un PC per il gaming. Affinché gli schermi di alta qualità possano essere collegati al computer, sulla scheda madre devono essere presenti almeno due collegamenti HDMI. Gli ingressi per USB 3.0 fungono da slot per periferiche e consentono inoltre il collegamento di ulteriore memoria tramite dischi rigidi esterni. La scheda madre di un PC da gioco deve avere almeno quattro di queste interfacce, in modo che non vi sia mancanza di spazio.
Il nostro consiglio pratico: utilizzare la giusta periferica
In particolare nei giochi multiplayer competitivi, le frazioni di secondo possono a volte decidere tra la vittoria o la sconfitta, tra il punteggio più alto o la ripartenza. Vale quindi la pena di sfruttare l'ultima versione di ottimizzazione dell'hardware. Se stai già giocando su un potente PC da gioco e stai giocando le sue prestazioni su uno schermo UHD, c'è sempre un margine di miglioramento. Idealmente, i mouse e le tastiere progettati appositamente per i giocatori e adattati alle loro esigenze dovrebbero essere collegati al PC di gioco tramite USB 3.0. Da un lato, resistono all'elevato carico e non sfruttano così rapidamente. Dall'altro lato, sono progettati ergonomicamente e offrono funzioni speciali. Ad esempio, dispongono di valori Counts-per-Inch (CPI, tradotto: "Contatore per pollice”) e Inches-per-second (IPS, tradotto: "Pollici per secondo”) particolarmente elevati e regolabili in modo flessibile. CPI misura quanti pixel virtuali il mouse può rilevare durante un movimento di un pollice, mentre IPS fornisce informazioni sulla quantità di movimento che il mouse può eseguire senza perdita in un secondo.
Domande frequenti - domande frequenti sui PC di gioco
Un PC da gioco può essere assemblato da solo senza esperienza?
Alcuni giocatori, che almeno un po' si conoscono con la tecnologia informatica, rinunciano all'acquisto di un PC prefabbricato e assemblano il computer a mano. I vantaggi di un'installazione autonoma sono evidenti: Un PC costruito autonomamente soddisfa esattamente le esigenze dell'utente, sia che si tratti di una particolare attenzione alla memoria, alla grafica o a caratteristiche speciali come un masterizzatore DVD. I componenti che non sono pertinenti allo scopo previsto rimangono fuori. Inoltre, le singole parti possono essere sostituite più facilmente nel tempo, se sono obsolete o se si creano alternative migliori. Ciò consente di risparmiare capacità, corrente e, in ultima analisi, denaro.
Tuttavia, non si può dire che i PC prefabbricati abbiano il loro prezzo. Assemblare un computer funzionante non è molto semplice. A parte il tempo che richiede è un'impresa. Naturalmente, in Internet si possono trovare tantissimo istruzioni, suggerimenti e persino set completi ordinabili per la costruzione di un PC da gioco. Tuttavia, sono inclusi meno informazioni sui requisiti di base e sugli strumenti di orientamento per i principianti assoluti. Oltre ai componenti del computer, sono necessari, ad esempio, alcuni strumenti e materiali di lavoro, che a loro volta costano denaro. In sostanza, chiunque può costruire un PC da gioco da solo. Tuttavia, per i non esperti è consigliabile acquisire in precedenza una conoscenza di base sufficiente.
È possibile convertire un computer in un secondo momento per il PC di gioco?
Molti computer consentono la sostituzione di singoli componenti. La facilità di sostituzione delle parti dipende dalla struttura del rispettivo dispositivo. I computer, realizzati per un utilizzo confortevole da parte dei non professionisti, dispongono in genere di componenti singoli più fissi e di design più elaborati che possono rendere difficile l'accesso alla componentistica interna. Questi includono, ad esempio, PC all-in-one, in cui l'unità di calcolo è integrata nell'alloggiamento del monitor. I comuni PC desktop possono essere rapidamente smontati dall'alloggiamento allentando alcune viti.
Ma attenzione: Un computer non è un puzzle composto da parti completamente indipendenti che svolgono in modo isolato determinate attività. I componenti sono parzialmente dipendenti l'uno dall'altro e potrebbero funzionare in modo peggiore o addirittura non più, se vengono sostituiti altri componenti hardware del sistema. È sempre necessario prestare attenzione alla compatibilità.
I PC di gioco diventano presto obsolete grazie al cloud gaming?
Il cosiddetto Cloud Gaming è una particolare variante del cloud computing applicata ai giochi. In questo modo, gli aspetti delle prestazioni di calcolo e di memoria necessarie per un'applicazione informatica vengono esternalizzati ad altri dispositivi all'interno di una rete. Ciò rende quasi irrilevante la potenza dell'hardware utilizzato dai consumatori finali. Tutto ciò che è necessario è una connessione di rete stabile, in genere tramite Internet, e uno schermo di alta qualità. Molti produttori progettano servizi di streaming per giochi che funzionano con il cloud computing o offrono già tali offerte, ad esempio GeForce NOW. Funzionano in modo simile alle offerte video on demand.
Tuttavia, i giochi richiedono una quantità di dati molto maggiore rispetto ai video. In molti luoghi, la velocità di trasmissione delle connessioni Internet non è ancora sufficiente o stabile, soprattutto in caso di forti sollecitazioni, per trasmettere gli attuali giochi di successo. La conseguenza è un ritardo tra l'inserimento e l'implementazione dei comandi di gioco. Inoltre, i problemi tecnici di un fornitore possono impedire a tutti gli utenti di accedere ai loro giochi. Chi desidera godere di esperienze di gioco straordinarie in modo indipendente e affidabile dovrebbe continuare (per il primo) a utilizzare la potenza di elaborazione locale sotto forma di un PC di gioco.