bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui portafusibili

I portafusibili sono dispositivi di fissaggio per fusibili elettrici ed elettronici. Sono disponibili per diversi tipi di fusibili, come ad esempio fusibili di precisione, fusibili piatti, micro fusibili o fusibili per auto. Un portafusibili è un componente elettromeccanico in cui il fusibile viene inserito. I contatti elettronici corrispondenti nell'alloggiamento del supporto fusibile garantiscono che il fusibile sia in grado di trasmettere corrente durante il funzionamento e che venga attivato in caso di eventi rilevanti. Oltre ai portafusibili, in questa categoria si trovano anche molle di fissaggio con fusibile, coperchi di protezione, tester prova fusibili e estrattori per fusibili come accessori.

  • Come funzionano i portafusibili? 

  • Quali portafusibili e quali accessori sono disponibili? 

  • Come si trova un portafusibili adatto? 

  • Come si installano i portafusibili? 

  • Nota per l'installazione di portafusibili 

 

Come funzionano i portafusibili?

I portafusibili sono adattatori per l'inserimento di fusibili elettronici. Sono installati in dispositivi elettronici, macchine, scatole di sicurezza e volanti su cavi elettrici. Il portafusibili è un componente elettromeccanico:

  • Meccanicamente il fusibile viene fissato nel portafusibili o nel portafusibili fissato autonomamente a cavo volante

  • I cavi di ingresso e di uscita del fusibile si trovano elettricamente sul portafusibili, che dispone di contatti elettrici corrispondenti per il fusibile da inserire.

L'utilizzo di portafusibili consente la sostituzione rapida e semplice dei fusibili. Poiché i fili elettrici sono collegati al portafusibile e non al fusibile, non è necessario sostituire tutti i collegamenti a saldare, ma solo il fusibile stesso.

 

Quali portafusibili e quali accessori sono disponibili?

I portafusibili sono disponibili in diversi modelli. Si differenziano per il tipo di supporto e per il tipo di fusibile per cui sono adatti. Ad esempio, si tratta di dispositivi a innesto, a morsetto o a vite per fusibili di precisione, per fusibili piatti o per fusibili speciali come fusibili fotovoltaici.

Portafusibili per auto

I portafusibili per auto sono particolarmente adatti per i tipi di fusibili che vengono utilizzati in genere nei veicoli. Per esempio, l'illuminazione interna, i fari o gli alzacristalli elettrici sono fissati elettricamente sui veicoli. 

Supporto di sicurezza per fusibile cilindrico 

I portafusibili a cilindro vengono utilizzati in diverse aree. Contengono fusibili cilindrici. Sono presenti negli impianti elettrici, ma anche nelle reti ad alta tensione e svolgono diverse funzioni speciali come i fusibili.  

Portafusibili SMD

I portafusibili SMD sono adatti per il montaggio superficiale come dispositivo surfaced-mounted device (SMD). I punti di saldatura per l'applicazione fissa su un altro componente sono già disponibili con loro.

Questo accessorio per portafusibili è necessario

Oltre ai veri supporti, offriamo anche numerosi accessori:

Molla di fissaggio con fusibile

Le molle di fissaggio con fusibile sono semplici portafusibili in metallo. Si crea il contatto elettrico con il cavo di collegamento. Sono utilizzati sia come portafusibili rudimentali senza isolamento, sia come componente di ricambio in un portafusibile più grande. 

Coperchio di protezione

Le coperture dei fusibili vengono utilizzate per aumentare la classe di protezione dei portafusibili con fusibili inseriti. La copertura aggiuntiva copre i contatti elettronici e impedisce così contatti indesiderati o contatti dannosi con la polvere e altri fattori ambientali. 

Tester per fusibile

I tester per fusibili sono dispositivi di prova per verificare il funzionamento dei fusibili. Per la verifica, il tester dei fusibili viene interrotto ai poli del fusibile. Una spia di stato fornisce informazioni sul funzionamento del fusibile: Se il fusibile è integro, si accende un LED; se invece il fusibile è difettoso, la spia di controllo non si accende. 

Estrattore per fusibili

Gli estrattori di sicurezza facilitano l'inserimento e l'estrazione dei fusibili in punti difficili da raggiungere.

 

Come si trova un portafusibili adatto?

In genere, viene selezionato prima il fusibile, poi dopo un portafusibili adatto. 

Alla ricerca di un portafusibili adatto, è possibile selezionare il tipo di fusibile nel filtro "adatto per". Vengono quindi visualizzati i portafusibili. La scelta è tra portafusibili per

  • Fusibili di precisione con diverse dimensioni
  • Fusibili piatti (standard, mini e micro)
  • Fusibili ad alta potenza
  • Micro fusibili
  • Fusibili MELF per modelli SMD con due collegamenti
  • Fusibili fotovoltaico
  • Fusibile a filo
  • Fusibili di piccole dimensioni UMF

Un metodo alternativo per la ricerca di portafusibili per fusibili di precisione e fusibili piatti è la scelta in base alla sezione dei contatti elettrici sul portafusibili. Dopo questo, è anche possibile filtrare i risultati della ricerca per visualizzare solo i prodotti rilevanti

Parametri elettrici e altre specifiche per portafusibili

Attenzione: Quando si sceglie un portafusibili, è importante non solo che il fusibile si adatti al supporto.

I parametri elettronici per la tensione nominale e la corrente nominale del portafusibili devono essere adatti anche per l'uso. Dopo tutto, i cavi e i contatti elettrici per l'alimentazione del fusibile si trovano principalmente nel portafusibili. Dal portafusibili come componente elettromeccanico, il fusibile effettivo ricava quindi sia tensione che corrente, che sono fondamentali per il funzionamento e il corretto comportamento di attivazione. 

Nota sulla sicurezza: Quando si sceglie un portafusibili, prestare attenzione alle specifiche contenute nei dati tecnici, in modo che, tra le altre cose, la tensione nominale e la corrente nominale siano dimensionata correttamente. In caso contrario, sussiste il rischio che il fusibile inserito non si attivi correttamente.

Categoria di protezione

Le classi di protezione dei portafusibili sono indicate nei codici IP. Questi sono disponibili nei dati tecnici. La classe di protezione specifica il livello di sicurezza al contatto e di protezione contro gli effetti ambientali come polvere o acqua:

  • In particolare, in caso di contatto diretto dell'utente da parte dei non addetti, è richiesta un'elevata classe di protezione. Solo con i portafusibili corrispondenti, i fusibili inseriti possono essere sostituiti in modo semplice.
  • In ambienti umidi, utilizzare solo portafusibili con classi di protezione elevate, in modo che l'acqua non possa far passare la corrente oltre il fusibile.
  • Per alcuni portafusibili sono disponibili coperture adatte per aumentare la classe di protezione.

Indicatori di stato

I portafusibili con indicatori di stato integrati sono pratici. Qui il portafusibili indica con un indicatore di stato se il fusibile inserito è funzionante o difettoso. Ciò consente di risparmiare lo sforzo di tirare ogni fusibile singolarmente in caso di problemi tecnici e di controllarlo con un tester di sicurezza. La maggior parte degli indicatori di stato avviene tramite piccole lampadine a LED. 

 

Come si installano i portafusibili?

In via preliminare: Il collegamento tra il portafusibili e il fusibile inserito è sempre rimovibile per consentire la sostituzione del fusibile. Infine, l'intercambiabilità semplice del fusibile dei principali usi è l'utilizzo di un portafusibili come adattatore tra il fusibile e il circuito collegato.
I tipi di montaggio per portafusibili sono diversi per quanto riguarda lo sforzo di montaggio e la durata dei collegamenti meccanici ed elettrici tra portafusibili, componenti e linee di alimentazione. Ci sono installazioni fisse, montaggio a innesto e montaggio a volante:

I portafusibili sono installati in modo fisso. Il portafusibili viene fissato mediante collegamenti saldati o stampati. Come tipi di montaggio per l'installazione fissa sono disponibili:

  • Installazione (in apparecchi, macchine)
  • Struttura (ad esempio nella scatola fusibili)
  • Montaggio su circuito stampato (per la produzione industriale di componenti elettronici)

Inoltre, alcuni portafusibili sono adatti per il montaggio a innesto. In questo modo viene inserito solo il portafusibili nel circuito, in cui viene inserito il fusibile. Questa procedura si chiama snap-in, i fusibili corrispondenti si chiama fusibili snap-in. Per lo più vengono utilizzati con tensioni minime.  
Il montaggio di portafusibili su una guida DIN è un percorso intermedio tra l'installazione fissa e il collegamento a innesto rapido. Nei laboratori elettronici viene spesso utilizzato questo tipo di montaggio per scopi di sviluppo e test.  
I montaggi volanti sono disponibili per portafusibili su cavi elettrici. In parte contengono funzioni di scarico della trazione.

 

Nota per l'installazione di portafusibili

Far eseguire l'installazione di supporti di sicurezza solo da un tecnico dell'elettrotecnica. In caso di errori, il funzionamento del fusibile inserito non è garantito e potrebbe causare danni significativi. Inoltre, diversi diritti di responsabilità si estinguono a causa dell'uso improprio di portafusibili.