bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui portafusibili PER AUTO

I portafusibili per auto sono dispositivi di fissaggio per fusibili elettronici nei veicoli a motore. Come adattatori, i portafusibili sono installati in modo che i fusibili veri e propri possano essere facilmente sostituiti. A tale scopo, i circuiti da proteggere vengono collegati elettricamente al portafusibili. Il portafusibili stesso viene solitamente fissato meccanicamente, in modo che esista un luogo specifico, indicato nel manuale del veicolo per la riparazione.

  • Cosa sono i portafusibili per auto?

  • Quali portafusibili per auto sono disponibili?

  • Come si può trovare un portafusibile per auto adatto?

  • Come vengono installati i portafusibili per auto?

  • Istruzioni per l'installazione di portafusibili per auto

     

Cosa sono i portafusibili per auto?

Prima: A cosa servono i fusibili sui veicoli?

I veicoli moderni contengono sempre più tecnologia. I fusibili per auto sono necessari per proteggere diversi circuiti elettronici nei veicoli a motore da sovratensione, sovracorrente e altri eventi di guasto elettrico. Diversi tipi di fusibili per auto vengono utilizzati, ad esempio, per fari, tergicristalli, impianti di climatizzazione, illuminazione interna, regolazione automatica dei sedili o meccanismi e impianti vari. Anche il computer centrale per schede in auto moderne è naturalmente protetto elettricamente.

I portafusibili per auto sono componenti elettromeccanici:

  • I cavi di collegamento dei circuiti sono collegati elettricamente al portafusibili, che dispone di contatti elettrici per l'inserimento di un fusibile corrispondente. 

  • Meccanicamente, il fusibile viene inserito nel portafusibili. Inoltre, anche il portafusibili viene installato in un luogo fisso, in modo che sia rapidamente individuabile tramite le informazioni contenute nel manuale del veicolo, quando si deve sostituire un fusibile.

I portafusibili per auto hanno lo scopo di creare un collegamento rapido tra i circuiti elettrici e il fusibile corrispondente.

Ciò significa in pratica:

In caso di sostituzione di un fusibile difettoso, è necessario rimuovere solo questo dal portafusibili e sostituirlo con un nuovo fusibile.
Lo sforzo totale per creare un nuovo collegamento tra il fusibile di ricambio e i cavi di collegamento del suo predecessore tramite collegamenti a saldare non è più necessario grazie all'utilizzo di un portafusibili come spina intermedia sul circuito.
Gli adattatori di fusibili e i distributori di circuiti sono portafusibili espandibili. Sono disponibili più slot per fusibili. Con il vostro aiuto è possibile aggiungere nuovi circuiti elettrici ai collegamenti esistenti nella scatola fusibili di un veicolo. Tali funzioni di distribuzione vengono utilizzate, ad esempio, quando si installano fari aggiuntivi o si effettuano retrofit con funzioni elettriche come diversi elementi di tuning o fusibili per rimorchio sulle auto.

 

Quali portafusibili per auto sono disponibili?

Sono disponibili diverse versioni di portafusibili per auto. Si differenziano per i tipi di fusibili per i quali sono adatti. Sono disponibili questi supporti per fusibili piatti, fusibili di precisione, fusibili relè, fusibili ad alte prestazioni e fusibili a punta.

Portafusibili per auto / Portafusibili per auto

Il tipo standard per i fusibili nel settore automobilistico sono fusibili piatti. Vengono inseriti su supporti di sicurezza piatti. Questi supporti sono disponibili in diverse versioni, ad esempio, con più ingressi e uscite, con cavi di collegamento integrati o con coperture di protezione.

Adattatore fusibile piatto 

Gli adattatori per fusibili piatti possono effettuare una protezione separata tra un circuito esistente e un nuovo circuito aggiunto. A tale scopo, la tensione viene presa su un collegamento fusibile esistente nella scatola fusibili di un veicolo e suddivisa su due fusibili. Questi adattatori vengono utilizzati per il retrofitting di veicoli con nuove funzioni elettroniche. 

Portafusibili/relè 

I portarelè per fusibili per auto sono portafusibili con funzione di distribuzione per l'inserimento di più fusibili relè. In un supporto relè si adattano contemporaneamente a diversi tipi di fusibili relè come, ad esempio, fusibili minival, fusibili maxi e micro. 

Distributore di circuiti 

I distributori di circuiti consentono l'aggiunta di nuovi circuiti elettrici tramite la distribuzione secondaria sulla scatola fusibili del veicolo. I distributori di circuiti con portafusibili integrati ne garantiscono la protezione. Nuovi circuiti sono necessari, ad esempio, se i componenti elettronici devono essere montati a posteriori, come ad esempio gli alzacristalli automatici.

Connettori per cavi

I connettori per cavi vengono utilizzati come portafusibili per fusibili Torpedo. I fusibili Torpedo sono stati spesso utilizzati nei veicoli europei fino agli anni '80, prima di essere sostituiti sempre di più dai fusibili a lama piatta.

 

Come si può trovare un portafusibile per auto adatto?

Quando si sceglie un portafusibili, la prima cosa da fare è sapere quale tipo di fusibile deve essere inserito. Infatti, soprattutto in base ai circuiti di alimentazione da proteggere, i requisiti sono rivolti al fusibile, mentre un portafusibili adatto è necessario solo nella seconda fase.

La nostra buona pratica 

Il portafusibili per auto più spesso ricercato è il portafusibili piatto, in quanto la maggior parte dei fusibili per auto montano fusibili piatti. Si distinguono in base al tipo di fusibile piatto standard, mini fusibile piatto e maxi fusibili piatti con tensione di corrente generalmente 12 V, 24 V o 32 V.

Nota sulla sicurezza: Quando si seleziona un portafusibili, non è sufficiente che il fusibile si adatti. Il portafusibili deve soddisfare anche soddisfare tutti i criteri di protezione del circuito, ad esempio per quanto riguarda la tensione nominale e la corrente nominale.  

Con i filtri nel nostro negozio potrete visualizzare i portafusibili che si adattano al vostro tipo di fusibile. I portafusibili per auto sono adatti per:

  • Fusibili a filo sottile
  • Fusibili piatti (fusibili a lama standard, maxi, mini)
  • Fusibili ad alta potenza
  • Fusibili torpedo

In alternativa, durante la ricerca di un portafusibili per auto, è possibile filtrare in base alla sezione dei contatti elettrici sul portafusibili

 

Come vengono installati i portafusibili per auto?

I portafusibili per auto vengono spesso fissati meccanicamente tramite la struttura o il telaio. Inoltre, i contatti dei circuiti da proteggere vengono collegati elettricamente al portafusibili. Le varianti di montaggio più rare sono l'installazione volante di supporti per fusibili Torpedo sui cavi, l'installazione dei portafusibili come spina intermedia dell'adattatore o il montaggio come modulo completo. 

 

Nota per l'installazione di supporti di sicurezza per auto

Osservare tutte le specifiche tecniche nelle schede tecniche dei produttori di portafusibili. Se si installa un portafusibili in modo improprio, si potrebbero perdere tutte le richieste di risarcimento per responsabilità civile del prodotto e altre prestazioni assicurative relative al veicolo in questione.

L'installazione di portafusibili può essere effettuata solo da professionisti qualificati con conoscenze elettrotecniche.