Come possiamo aiutarti?
Pulsanti di arresto di emergenza
Fatti interessanti sugli interruttori di arresto di emergenza
Alloggiamento giallo, pulsante rosso - questo è il design classico di un interruttore di arresto di emergenza. Gli interruttori con funzione di arresto di emergenza vengono utilizzati in combinazione con macchine, impianti e, in parte, veicoli. Nella nostra guida scoprirai cosa è importante quando si acquista un interruttore di arresto di emergenza e quali sono le varianti a disposizione.
-
Interruttore di arresto di emergenza o pulsante di arresto di emergenza - le differenze
-
Interruttore di emergenza una panoramica
-
Importante per l'acquisto di interruttori di arresto di emergenza
-
La nostra buona pratica: prima la sicurezza
-
FAQ - domande frequenti sugli interruttori di arresto di emergenza
Interruttore di arresto di emergenza o pulsante di arresto di emergenza - le differenze
Pulsante rosso su una superficie gialla - questi interruttori sono sicuramente già stati notati nella vita quotidiana. La colorazione garantisce che l'interruttore possa essere facilmente individuabile in caso di emergenza. Ciò può salvare vite in caso di emergenza, in quanto un interruttore di arresto di emergenza può essere utilizzato per spegnere immediatamente una macchina in situazioni di emergenza. Ciò significa che i dispositivi vengono scollegati dall'alimentazione tramite la funzione di arresto di emergenza, ad esempio per proteggersi da scosse elettriche. Oltre agli interruttori di arresto di emergenza sono disponibili dispositivi di arresto di emergenza o dispositivi di comando di arresto di emergenza. Se viene emesso un comando di arresto di emergenza, l'azionamento della macchina si arresta. Si ferma , ma non si scollega automaticamente dall'alimentazione. L'alimentazione di corrente non è quindi interessata.
A volte i termini sono usati come sinonimi, anche nelle linee guida ufficiali. Ciò è dovuto a una traduzione errata dall'inglese, dove emerge stop viene spesso trasmesso come arresto di emergenza. Infatti, emerge stop è sinonimo di arresto di emergenza, mentre emerge switch off corrisponde all'arresto di emergenza. Tuttavia, la nuova norma "sicurezza delle macchine - arresto di emergenza - kit di controllo della progettazione" contiene una terminologia aggiornata. Qui viene utilizzato il termine arresto di emergenza.

Interruttore di emergenza una panoramica

I pulsanti di emergenza vengono spesso utilizzati come pulsanti o interruttori a percussione. Oltre ai pulsanti a fungo, vengono utilizzati anche interruttori di emergenza per cavi. Se si verifica un'emergenza, il pulsante deve essere azionato senza problemi e resistere anche a colpi più forti. Non appena l'interruttore di arresto di emergenza è stato azionato in caso di pericolo, scatta in posizione e può essere sbloccato solo a comando. Per questo motivo, ad esempio, deve essere estratto, ruotato o guidato nella posizione originale con una chiave per riportare un dispositivo allo stato operativo. La direttiva macchine fissa i requisiti precisi per l'arresto di emergenza, tra cui la norma EN ISO 13850.
I dispositivi di arresto di emergenza possono essere suddivisi in categorie di arresto. Con la categoria di arresto 0, l'alimentazione di energia viene immediatamente scollegata. Nella categoria di arresto 1, le parti della macchina (ad esempio gli elementi di azionamento) vengono arrestate solo prima che l'interruzione dell'alimentazione di corrente sia seguita.
Importante per l'acquisto di interruttori di arresto di emergenza
Quando si acquista un interruttore di arresto di emergenza, prestare attenzione soprattutto alle certificazioni e alle norme di base, che sono importanti per l'uso previsto. Altri importanti criteri di acquisto includono:
Struttura: I dispositivi di arresto di emergenza e gli interruttori di arresto di emergenza sono realizzati in diversi modelli. Alcuni modelli sono realizzati con un collare protettivo, altri senza. Un collare di protezione aiuta a evitare l'azionamento involontario dell'interruttore. È importante che il bordo parziale non interferisca con il meccanismo di attivazione. Deve essere ancora possibile premere il pulsante di arresto di emergenza con le dita, le nocche della mano, i palmi delle mani, il bordo della mano e il pugno. Poiché gli interruttori di emergenza in caso di pericolo vengono azionati a volte con forti colpi, è necessario che siano realizzati con materiali robusti.
Tipo di sblocco: Come si sblocca l'interruttore di arresto di emergenza? È possibile, ad esempio, lo sblocco a trazione e a rotazione (con o senza chiave).
Tipo di protezione: In alcuni settori è necessario uno speciale tipo di protezione. Al momento dell'acquisto, assicurarsi che l'interruttore di arresto di emergenza sia conforme ai requisiti.


Stampe: A seconda del campo di applicazione, la scritta stampata svolge un ruolo importante. L'aspetto fondamentale è che tutte le persone riconoscono immediatamente per cosa è presente l'interruttore, per poter effettuare un'azione appropriata e premere il tasto.
Tipo di contatto: Anche in questo caso sono disponibili diverse varianti, con uno, due o tre commutazioni e con o senza chiusura.
Tensione di commutazione: A seconda dell'uso previsto, è necessario verificare se la tensione di commutazione dei modelli scelti è adatta.
Intervallo di temperatura: Se nel luogo di utilizzo della macchina si verificano temperature molto basse, alte o variabili, esistono requisiti particolari per il materiale.
Apertura di montaggio: Per un montaggio e un'installazione senza problemi sono necessari collegamenti adatti e un diametro adeguato dell'apertura di montaggio.
Altre caratteristiche: In alcune aree sono necessari, oltre agli interruttori principali, anche più pulsanti di arresto di emergenza o altri dispositivi di comando modulari con funzione di arresto di emergenza per sezionare le linee o le parti dei macchinari. Verificare che tutti gli elementi necessari siano compatibili. In ambienti bui possono essere importanti interruttori di arresto di emergenza, che sono illuminati e quindi ben visibili in qualsiasi momento.

La nostra buona pratica: prima la sicurezza
A seconda della valutazione del rischio e della categoria, in termini di sicurezza sono necessari ulteriori dispositivi di segnalazione oltre a quelli di emergenza, in modo da evitare danni alle persone in caso di necessità. Le precauzioni generali di sicurezza comprendono anche le istruzioni professionali per il personale, la formazione in materia di sicurezza e i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro che possono salvare vite in caso di emergenza. Affinché in situazioni di pericolo ogni persona presente possa spegnere o mettere in pausa un dispositivo, gli interruttori di emergenza devono essere montati in modo da poter essere accessibili senza problemi a chiunque.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori di arresto di emergenza

Quali produttori offrono i pulsanti di emergenza?
Potete trovare interruttori di emergenza nel nostro negozio online di molti marchi diversi, tra cui Schlegel, Schneider Electric, Siemens, DECA o BACO.
Perché un interruttore di emergenza è montato sulle motociclette?
I motociclisti conoscono questo interruttore a bilanciere anche come interruttore killer o interruttore di taglio. Il pulsante di emergenza si trova sul lato destro del manubrio e serve a interrompere l'accensione e l'alimentazione del carburante. Per i modelli a partire dall'anno di costruzione 2006 con Euro 3 e iniezione elettronica del carburante, ciò avviene automaticamente non appena la moto si trova in un determinato angolo di inclinazione. Questa tecnica di sicurezza si trova anche nelle auto. Si attiva non appena si verifica un impatto e l'airbag viene attivato.
È possibile montare a posteriori gli interruttori di emergenza?
Se e come è necessario dotare i dispositivi più vecchi di interruttori di emergenza, dipende dalle direttive attuali per le macchine. Molti dispositivi possono essere dotati successivamente di un'attrezzatura corrispondenti con interruttori di emergenza.