Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Fatti interessanti sui cavi di misura e puntali di prova

    • Puntali e cavi di prova - struttura e funzionamento

    • Cosa dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si acquista un puntale di test?

    • Conclusione: Ampia scelta

     

    Puntali e cavi di prova - struttura e funzionamento

    Prima di iniziare l'ampia struttura di misurazione, è possibile utilizzare i puntali di prova per collegare i cavi e testare la loro tensione. In questo modo è possibile scoprire se i cavi sono collegati e di quale conduttore si tratta. Ciò avviene senza rischi e può impedire una spelatura inutile, in quanto l'ago della punta di misurazione si stacca facilmente.

    Morsetti a pinza

    Con le pinze avvolgicavo, si avvolgono saldamente i cavi di misura già esistenti. Si tratta di morsetti per cavi collegati a una linea di alimentazione preisolata. A seconda dello spessore del cavo, sono disponibili diversi morsetti, progettati per le diverse sezioni del cavo. I morsetti a coccodrillo, ad esempio, sono molto variabili e possono anche afferrare cavi più spessi fino a circa 9 mm. A tale scopo sono dotati di una punta piatta che consente di afferrare cavi sottili.

    In particolare per i cavi sottili sono previsti morsetti a pinza di precisione che si innestano in modo particolarmente preciso ed evitano danni al cavo. I morsetti di sicurezza garantiscono che le dita non si avvicinino al cavo in caso di elevata corrente. In caso di tensioni elevate, questa tecnica di misurazione impedisce una possibile scossa elettrica.

    I cavi di misura servono a collegare il cavo di alimentazione collegato al misuratore. Sono collegati all'estremità del morsetto a pinza e alla spina del misuratore. Ci sono diversi tipi di prodotto. Per i normali cavi di misura si tratta di cavi collegati con diversi connettori per consentire un facile collegamento al misuratore. Tra questi sono inclusi, ad esempio, il connettore a lamelle e il connettore a banana.

    Cavo di test e misura BNC

    Se la spina non si adatta alla presa, un adattatore per cavi di misura risolve il problema. I cosiddetti cavi di misura BNC sono cavi coassiali speciali. In questi casi, il conduttore neutro non è, come di consueto, parallelo al conduttore principale, ma lo circonda. In questo modo il conduttore principale viene guidato al centro del cavo.

    L'obiettivo è quello di schermare il conduttore principale e di evitare una distorsione dei risultati di misurazione. Questa maggiore precisione è particolarmente consigliata per le misurazioni di correnti continue deboli, impulsi e correnti alternate a bassa frequenza e su strumenti di misura di precisione come gli oscilloscopi.

    Oltre ai cavi di misura di sicurezza, troverete nel negozio online Conrad nel campo degli adattatori per cavi di misura spine intermedie, che possono essere collegate ad esempio alle prese. In questo modo è possibile misurare sulla linea di alimentazione senza toccarla direttamente. Nel settore degli accessori per cavi di test e misura sono disponibili supporti per cavi e morsetti aggiuntivi per l'organizzazione dei cavi e altri accessori utili come l'illuminazione mirata 

    Testina

    Per la misurazione con l'oscilloscopio, Conrad offre un'ampia scelta di sonde. Tramite questo l'oscilloscopio viene collegato alla linea di alimentazione. Offrono il grande vantaggio di avere caratteristiche definite a differenza dei cavi normali. Con questi è possibile misurare in condizioni note e ridurre notevolmente la possibilità di errori.

    Anche in questo caso, diversi modelli sono progettati per soddisfare esigenze specifiche. Le semplici sonde passive si utilizzano senza alimentazione elettrica e sono adatte per misurare le tensioni nell'intervallo a tre cifre dell'oscilloscopio. Dispongono in parte di un distributore di tensione fisso che riduce la tensione che arriva all'oscilloscopio di un determinato fattore. In questo caso, il rapporto è di 1/10 o 1/100 in modo che venga misurato solo un decimo della tensione originale.

    Le sonde attive di qualità superiore sono progettate per tensioni elevate fino a circa 20 kV e intervalli di frequenza notevolmente più grandi rispetto alle sonde passive e consentono misurazioni precise in tutto l'intervallo di misura. Sono alimentati attivamente con corrente tramite batteria o alimentatore e possono inoltre variare la tensione tramite resistenza integrata in base al principio del ripartitore di tensione, in modo che l'oscilloscopio possa raggiungere solo 1/10 o 1/100 della tensione originale. In questo modo è possibile garantire che la tensione in entrata in tutti gli intervalli di tensione sia conforme alle specifiche dell'oscilloscopio.

    Per collegare la sonda alla linea di corrente da misurare, il collegamento si offre tramite puntale di prova, anche chiamato contatto a molla. A differenza di un collegamento a innesto, il puntale di prova viene collegato al cavo, senza che sia necessaria una presa adatta.

     

    Cosa dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si acquista un puntale di test?

    Se si acquista un accessorio per la struttura di misurazione, prestare attenzione ad alcuni dati di base per evitare il rischio di surriscaldamento e garantire la compatibilità. Questi sono disponibili direttamente in scheda prodotto dell'articolo Conrad.

    I cavi di misura BNC, ad esempio, richiedono spine BNC sul misuratore stesso Importante per tutti i cavi di misura, per le pinze e i puntali di prova è la corrente nominale o la tensione nominale. Questi valori indicano l'area di lavoro normale e permanente delle connessioni. Se questo valore viene superato in modo significativo, sussiste il rischio di incendio. Poiché la sezione del cavo troppo piccola riscalda il cavo.

    Anche la categoria di misurazione è rilevante. Questo indica da un lato la tensione nominale massima. Inoltre, la classificazione è rilevante in quattro categorie. Questi si riferiscono all'ambiente di misurazione in cui il componente può essere utilizzato. La categoria I consente solo la misurazione in circuiti alimentati a batteria. La categoria II consente la misurazione sulla normale rete elettrica, la categoria III la misurazione all'interno della installazione dell'edificio. Con la categoria IV più alta, le misurazioni sono possibili direttamente sul collegamento domestico.

    Quando si acquista una sonda, prestare attenzione alla compatibilità con l'oscilloscopio con cui deve essere misurata. In generale è importante il rapporto di divisione e la tensione nominale. La tensione presente nella misurazione non deve superare la tensione nominale. Il rapporto di divisione consente di calcolare la tensione misurata sull'oscilloscopio. Questo deve essere inferiore al valore massimo consentito dell'oscilloscopio.

    Alcune sonde sono compatibili solo con determinati oscilloscopi. Le sonde passive sono quasi universali e a basso costo, ma possono essere utilizzate solo fino a tensioni a tre cifre e un intervallo di frequenza più piccolo. Lavorate con tensioni elevate o frequenze elevate, vale la pena di utilizzare una sonda attiva. Tuttavia, questi sono spesso diversi da produttori a produttori e quindi non compatibili tra loro. Per quale oscilloscopio è adatto la sonda, vedere la descrizione del prodotto.

    Se non siete sicuri durante l'acquisto o avete ulteriori domande, il nostro servizio clienti sarà molto volentieri a vostra disposizione con consigli personali.

     

    Conclusione: Ampia scelta

    Per la misurazione della tensione con un oscilloscopio o un tester misuratore di altro tipo, consultare Conrad per numerosi accessori. Con le pinze si possono collegare le linee elettriche. Prima di tutto, è possibile controllare i cavi con un puntale di prova senza danneggiare fortemente l'isolamento. Per una misurazione precisa con l'oscilloscopio, è possibile trovare sonde per ogni scopo fino allo standard industriale.