bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sulle radio FM

  • Cosa sono le FM Radio?

  • Quali radio FM sono disponibili?

  • Altri criteri di acquisto per radio FM

  • FAQ: Le domande più comuni sulle radio FM

  • Conclusione: Come trovare la radio FM corretta

 

Cosa sono le FM Radio?

Una radio FM è un dispositivo in grado di ricevere e riprodurre trasmissioni radio sulla cosiddetta onda corta. FM deriva dall'inglese. La radio viene utilizzata in tutto il mondo tramite la gamma di onde ultra-corte da 87,5 a 108 MHz. In Italia centinaia di stazioni FM trasmettono attualmente musica, messaggi da diversi settori e trasmissioni su diversi argomenti. Numerose radio FM sono in grado di ricevere anche tramite trasmettitori a onde medie, lunghe o corte e di trasmettere i programmi radio. Una radio FM è disponibile in numerose copie, alcune delle quali sono state abbinate alle esigenze di determinate stanze o gruppi di utenti.

 

Quali radio FM sono disponibili?

Radio per bagno e doccia

Le radio FM per il bagno forniscono notizie e musica in diverse varianti. A causa dell'umidità o dell'umidità che spesso si verifica in bagno, i modelli sono progettati per essere impermeabili e spesso possono essere collocati molto praticamente direttamente nella doccia o altrove. Dal punto di vista ottico, i dispositivi che ci sono dal design adatto ai bambini alle classiche forme disponibili sul mercato. Alcuni modelli possono nuotare anche nella vasca da bagno e molti dispositivi possono essere utilizzati in modo flessibile in diverse aree della vasca. Le radio per il bagno sono alimentate a batterie, in quanto l'elettricità e l'acqua non sono una buona combinazione.

Radiosveglie

Le radio FM con funzione di sveglia automatica sono chiamate anche radiosveglia. Grazie a un timer regolabile, questa radio può emettere un segnale acustico o anche ottico in un determinato momento. Questo può essere un segnale acustico, una radio, un segnale luminoso o una combinazione di più segnali. Molti modelli possono essere utilizzati sia tramite un cavo che tramite batterie. Numerosi dispositivi dispongono di altre funzioni come una lampada notturna, display dimmerabili e lampadine. 

Radio tascabile

Le radio tascabili sono radio FM estremamente piccole e maneggevoli. Dotato di clip da cintura, antenne estraibili, altoparlanti, collegamento cuffie o orologi, le radio portatili dispongono di funzioni pratiche per quando si è in viaggio. Grazie all'alimentazione a batteria è possibile seguire i messaggi e i programmi musicali, mentre il dispositivo può essere utilizzato in borsa o in qualsiasi luogo.

Ghettoblaster

Le radio FM di questa denominazione non devono il loro nome al luogo di residenza dei loro proprietari, ma alla loro storia. Nei quartieri meno dotati degli Stati Uniti, i giovani non hanno voluto rinunciare alla musica anche in strada e trasportare potenti radio con funzionamento a batteria sulle spalle del quartiere. Oggi i Ghettoblaster sono dispositivi mobili e particolarmente potenti per la riproduzione di stazioni radio e altre sorgenti musicali. I moderni dispositivi dispongono di un'eccellente qualità del suono. Con pratiche cinghie di supporto e superfici di appoggio per terminali mobili, i dispositivi sono ideali per feste da giardino, escursioni o festival.

Radio da cantiere

Le radio da cantiere sono caratterizzate a prima vista da alloggiamenti estremamente robusti. I modelli resistenti alla polvere, agli urti e agli spruzzi d'acqua sono ideali per l'uso mobile in cantieri di sostituzione. Alcuni dettagli pratici come una torcia vengono aggiunti ai dispositivi. Oltre alla robustezza, i dispositivi sono caratterizzati soprattutto da batterie ricaricabili potenti e ricaricabili e da un funzionamento tramite diversi collegamenti di alimentazione.

Radio da incasso

Le radio sottopensile dispongono di funzioni molto diverse, che variano da produttore a produttore. A differenza degli altri tipi di radio, questi modelli vengono tuttavia fissati saldamente sotto armadi, banchi da lavoro o altri mobili e utilizzati principalmente in cucine. Spesso dispongono di timer da cucina. I kit di montaggio in dotazione facilitano il montaggio e spesso per le radio FM vengono forniti anche i telecomandi.

La nostra buona pratica

I trasmettitori FM sono soluzioni pratiche e allo stesso tempo molto semplici per poter ascoltare la musica da dispositivi esterni come iPhone, iPod, smartphone, cellulare o tablet anche in auto o sulla vecchia radio da cucina. Con il trasmettitore FM adatto, ogni radio FM diventa un dispositivo di riproduzione per la vostra musica digitale.

  

Altri criteri di acquisto per radio FM

Selezionare i dispositivi con pratiche funzioni aggiuntive e interfacce. Le moderne radio FM possono ricevere molto di più di una semplice radio:

Interfacce e funzioni:

  • AUX: Possibilità di utilizzo con cuffie o collegamento di altri dispositivi
  • Bluetooth: Interfaccia wireless per la trasmissione della musica
  • CD: La radio FM è in grado di riprodurre anche CD
  • Cassetta: Riproduce musica e storie da una cassetta
  • SD: Slot speciale per schede SD, i cui dati vengono trasmessi dalla radio FM
  • USB: Collegamento per l'utilizzo di altri supporti di memoria o come funzione di ricarica
  • NFC: Possibilità di trasmissione via radio a brevi distanze

 

FAQ: Le domande più comuni sulle radio FM

Posso riprodurre musica dal mio smartphone tramite la radio FM? 

La maggior parte dei dispositivi moderni è in grado di riprodurre i dati dal vostro smartphone tramite gli altoparlanti tramite diverse interfacce o connessioni wireless. È possibile selezionare informazioni dettagliate tramite la funzione di filtro in precedenza o leggere le descrizioni dettagliate del prodotto.

Sono disponibili anche radio FM con funzione di registrazione? 

Diversi dispositivi compatti possono registrare musica dalla radio tramite una funzione di registrazione su una cassetta adatta. Per selezionare questi modelli, selezionare il filtro "caratteristiche" e filtrare in base alla funzione di registrazione.

Dovrei scegliere una radio con alimentazione a batteria, batterie ricaricabili o collegamento di rete? 

Ciò dipende interamente da dove e quando si desidera utilizzare la radio. Per una radiosveglia, una radio da cucina o da tavolo, è utile utilizzare modelli con funzionamento a rete e una presa di corrente disponibile. Molti dispositivi sono azionabili sia con batterie che con corrente e quindi estremamente flessibili. Utilizzate la radio FM principalmente fuori casa e in viaggio, scegliete i dispositivi con batterie ricaricabili. 

 

Conclusione: Come trovare la radio FM corretta

La radio FM corretta è sempre il modello in grado di soddisfare il maggior numero possibile di esigenze dell'utente. Molti produttori offrono radio già orientate alle caratteristiche di bagni, cucine o cantieri. Pensate in anticipo a quale stanza volete utilizzare il dispositivo o se avete bisogno di un modello flessibile. Le radio speciali per cantieri e per esterni sono caratterizzate da proprietà resistenti agli agenti atmosferici, potenza, robustezza, mobilità e batterie ricaricabili di lunga durata. Oltre ai piccoli e pratici dispositivi che trovano spazio nella tasca dei pantaloni durante il viaggio, sono disponibili anche radio che possono essere montate saldamente in un luogo specifico.