bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

    

Cose da sapere sulle radio CB

  • Cos'è la radio CB?

  • Cosa sono le radio CB?

  • Quali sono le distanze di trasmissione con le radio CB?

  • Campi di applicazione di radio CB

  • Quali radio CB sono disponibili?

  • Note per la gestione di radio CB

Cos'è la radio CB?

Il termine "radio CB" o anche "CB Radio" proviene originariamente dagli Stati Uniti. L'acronimo CB significa "Citizen Band", tradotto "Citizen Radio", ovvero un'applicazione radio per "normale cittadino" che non ha alcun interesse per i servizi radio commerciali o per la radio amatoriale.

La legge definisce la radio CB come un'applicazione radio privata e non commerciale, che serve per la trasmissione di messaggi (voce e dati) tra utenti.

Nell'ambito della "assegnazione generale di frequenze per applicazioni mobili, DECT, WLAN, radio CB e applicazioni simili", alla radio CB è assegnato un intervallo di frequenza. Questo va da 26,565 megahertz a 27,405 megahertz ed è suddiviso in 80 canali. I canali sono distanziati in incrementi di 10 kilohertz. Tra i canali assegnati, alcuni sono riservati:

  • 8 canali per la trasmissione di dati digitali, inclusa la possibilità di collegare più radio CB tramite una connessione Internet
  • 8 canali per la trasmissione vocale tramite impianti radio CB automatici.

Ulteriori divisioni e limitazioni sono disponibili, tra l'altro, per le autorità e le organizzazioni con compiti di sicurezza (BOS) come polizia, protezione civile, vigili del fuoco o THW. Allo stesso modo, i canali sono riservati per la selvicoltura o le navi, nonché per l'utilizzo di determinate tecniche di trasmissione (tipi di trasmissione) e di potenza di trasmissione in radio CB.

 

Cosa sono le radio CB?

I dispositivi per la radio CB sono palmari, dispositivi mobili o da incasso per il funzionamento nelle frequenze condivise per la radio CB. Il segnale vocale dell'utente viene convertito nella frequenza da trasmettere nella radio con il tipo di modulazione approvato, quindi irradiato tramite un amplificatore HF tramite l'antenna. I segnali in arrivo vengono demodulati e emessi nello spettro di frequenza della voce umana tramite altoparlanti. Accumulatori potenti o possibilità di collegamento su reti di bordo per auto o alimentatori di dimensioni adeguate forniscono energia elettrica alle stazioni. Alcune radio CB, soprattutto per l'uso automobilistico, rilevano automaticamente la tensione di alimentazione.

Le radio CB disponibili dispongono di diversi parametri di potenza che influiscono principalmente sulla portata.

Alcuni modelli sono espandibili per il funzionamento su frequenze radio amatoriali.

 

Quali sono le distanze di trasmissione con le radio CB?

La portata dipende fortemente dalla posizione. In sostanza, più alta è la posizione, maggiore è la portata. Come per tutte le connessioni radio, la portata dipende nei dettagli da parametri che non possono essere influenzati direttamente da tutti gli utenti. Essenziali sono la potenza di trasmissione, l'antenna utilizzata e il cosiddetto tempo radio, le condizioni meteorologiche. Come approssimazione (!) È possibile adottare valori di riferimento per le radio portatili di circa 5 chilometri di portata, per le radio mobili da 10 a 15 chilometri e per le stazioni domestiche fino a 50 chilometri.

 

Campi di applicazione di radio CB

La radio CB è adatta per la conversazione o lo scambio di informazioni. In un'auto, inoltre, svolge la funzione di "colonnina di emergenza" quando il carburante è esaurito o si verifica un altro guasto. In caso di incidenti, una radio CB può essere salvavita, perché su qualsiasi canale quasi sempre qualcuno può chiamare aiuto.

Nel settore della logistica, i conducenti di autocarri utilizzano la radio CB per molto tempo per informarsi sullo stato della strada e sugli ingorghi, ma anche per segnalare la misurazione della velocità.

Aziende, agricoltori o distributori di macchine, ad esempio, con la radio CB è disponibile un modo conveniente per mantenere il contatto con veicoli aziendali o colleghi sul terreno. Non da ultimo, le radio CB sono di serie per molti mezzi acquatici.

In occasione di eventi sportivi e altri eventi importanti, le radio CB vengono utilizzate in molti casi per garantire un'organizzazione senza problemi.

 

Quali radio CB sono disponibili?

Nel nostro negozio online vi offriamo diverse radio CB, suddivise secondo i seguenti criteri:  

La potenza di trasmissione varia da 1 a 12 watt, a seconda dei tipi di modulazione per i quali sono approvati gli intervalli di potenza.

Nella categoria si distinguono le radio portatili e le radio da incasso e da stand-alone.

Le caratteristiche speciali mettono in primo piano alcune caratteristiche dell'attrezzatura. Questi includono collegamenti per altoparlanti, cuffie e/o microfoni, un blocco automatico del rumore (Squelch), il "Roger Beep", che segnala acusticamente il rilascio del pulsante di conversazione (stesso terminale di conversazione di un partner). Altre caratteristiche possibili sono la dotazione con S-Meter per misurare la potenza del segnale radio, funzioni di scansione per le frequenze, protezione contro gli spruzzi d'acqua e monitoraggio a due canali.

La frequenza di tutti i dispositivi è limitata all'intervallo da 27 megahertz.

La nostra buona pratica

Si sono stabilite alcune regole che, per così dire, appartengono "al Bon Ton" tra le radio CB. Ciò include la messa in pausa delle chiamate via radio CB e l'avvio della chiamata solo quando si è sicuri che il canale utilizzato è libero. Inoltre, dopo ogni chiamata, attendere che una stazione risponda prima di ripetere la chiamata. Infine, ma non meno importante, aprite lo squelch per evitare di sentire le stazioni più deboli.

 

Note per la gestione di radio CB

Per i tipi di trasmissione e per l'utilizzo di determinati tipi di dispositivi (stazioni mobili/fisse/senza pilota) devono essere rispettate le norme Nazionali. Nella radio CB non sono generalmente consentite: le trasmissioni di tipo radiotelevisivo o continue, le trasmissioni senza contenuto del messaggio o quelle che non servono direttamente a stabilire un collegamento radio o a partecipare al traffico radio esistente, nonché le cosiddette trasmissioni "beacon".

Le radio CB più potenti sono progettate per il funzionamento intermittente. Ciò significa che il tempo di trasmissione è circa il 10% della durata di funzionamento.

Durante l'installazione del veicolo, l'operatività del veicolo non deve essere limitata. Non devono verificarsi rischi di lesioni per le persone all'interno del veicolo. Evitare la vicinanza alle aperture di uscita dell'impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Inoltre, la radio non deve essere utilizzata durante la guida. Per l'installazione, la manutenzione delle radio CB, è necessario disporre delle competenze, degli strumenti e degli strumenti di misura adeguati.

Prima di iniziare l'installazione e l'utilizzo, prendere nota con attenzione delle numerose istruzioni per l'uso con ulteriori indicazioni di sicurezza e di funzionamento.

Possono essere previste disposizioni per l'utilizzo di determinate antenne all'interno o su veicoli a motore.

Alcuni modelli sono azionabili su frequenze radio amatoriali. In qualità di utente, siete voi stessi responsabili per ottenere le licenze necessarie.