bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sui relè per circuiti stampati, relè a innesto

  • Cosa sono i relè per circuiti stampati e i relè a innesto?

  • Caratteristiche della struttura del relè

  • Evitare gli archi di commutazione

  • Diversi tipi di relè

  • FAQ - domande frequenti sui relè a innesto e da PCB

  • Produttori e marchi selezionati

 

Cosa sono i relè per circuiti stampati e i relè a innesto?

In linea di principio, i relè servono al circuito di carichi più grandi mediante piccole tensioni per commutare in punti distanti senza dover portare il carico grande al punto di commutazione. A tale scopo, si utilizza un elettromagnete che attira (o respinge) quando si applica la corrente di commutazione e, tramite una meccanica, chiude o apre o cambia i contatti del carico da commutare. In questo modo si ottiene un isolamento galvanico dal carico da commutare, che significa sicurezza aggiuntiva.

 

Caratteristiche della struttura del relè

Per le informazioni tecniche, da un lato viene indicata la tensione nominale della bobina (magnetica) - per relè a innesto e relè a innesto nel negozio di Conrad da 3 a 240 volt tensione continua o alternata. D'altra parte, la tensione e la corrente di commutazione vengono definite per stablire l'ambito di applicazione. In questo caso, gli intervalli sono compresi tra 30 e 690 volt e da 0,05 a 50 ampere.

Un'altra caratteristica è il numero di contatti di chiusura, apertura e commutazione, che vanno da uno a cinque.

Si distinguono inoltre relè bistabili e monostabili.

  • I relè bistabili mantengono una posizione una volta, fino a quando non si riceve un nuovo impulso di commutazione.
  • I relè monostabili lasciano la posizione di commutazione inserita dopo lo spegnimento della corrente di commutazione.

Ulteriori informazioni sulle possibilità di utilizzo sono fornite dalla resistenza interna della bobina di commutazione, che per i prodotti della gamma Conrad va da 14,7 Ohm a 65.533 Ohm.

 

Evitare gli archi di commutazione

Una caratteristica di qualità e allo stesso tempo il punto debole più grande dei relè sono i contatti di commutazione per il carico commutabile. Quando si apre il contatto, può formarsi un cosiddetto arco di commutazione che provoca l'accensione del contatto, e in definitiva la distruzione del contatto e il guasto del relè. I materiali compositi, ad esempio in argento e nichel o argento e diossido di stagno, offrono una maggiore resistenza al fuoco e una minore usura rispetto alle semplici leghe d'argento. Anche il collegamento del contatto di commutazione con la molla di commutazione, spesso rivettata, ha un grande impatto sulla durata del relè.

Inoltre, sono disponibili ulteriori circuiti, tra cui diodi o la dotazione con i cosiddetti magneti a bolle, che impediscono o riducono l'incendio dei contatti.

 

Diversi tipi di relè

Nel negozio di Conrad si possono ottenere i seguenti relè:

  • Relè PCB: Sono dotati di pin a saldare passanti per l'uso su circuiti stampati. In questo modo vengono prese in considerazione le griglia per circuiti stampati con passo standardizzato.
  • Relè SMD: I relè della tecnologia Surface-Mount (SMD) non dispongono di collegamenti eseguiti e cablati. Questi relè non vengono inseriti, ma saldati con superfici di collegamento direttamente su circuiti stampati. Vengono utilizzati per il montaggio industriale di circuiti stampati. L'acronimo SMD significa "componente montato in superficie".
  • Relè di sicurezza: Sono dotati di materiali di contatto di alta qualità e commutano in modo sicuro e privo di potenziale carichi capacitivi e induttivi elevati.
  • Relè a innesto: Sono dotati di basi a innesto piatti, angolari o rotondi che consentono una rapida sostituzione del relè, spesso senza utensili. Alcune versioni si adattano a formati, paragonabili alla spina e alla presa di corrente. I dispositivi di accoppiamento possono anche essere saldati su circuiti stampati.
  • Modulo porta AND: Si tratta di un relè con il quale vengono realizzati i circuiti logici. Ad esempio, se all'ingresso 1 e all'ingresso 2 e all'ingresso 3 è presente una tensione, viene attivato un processo di commutazione. Se un ingresso è privo di tensione, il relè non si accende.

Con gli imballaggi industriali in grandi quantità, i prezzi di acquisto sono molto convenienti. In Conrad sono disponibili kit e pacchetti con un massimo di 40 relè.

 

FAQ - domande frequenti sui relè a innesto e da PCB

Quali attributi generali sono importanti per l'acquisto di relè?

Nel negozio di Conrad è in primo luogo il tipo di montaggio seguito dalla tensione della bobina di commutazione e dalla corrente massima da commutare. Spesso viene fornito anche un'indicazione del numero di contatti normalmente aperti, normalmente aperti o commutatori. Le schede tecniche in formato PDF per il download forniscono informazioni precise sulle condizioni tecniche dei relè offerti.

Da cosa si può riconoscere un relè difettoso?

L'usura dei contatti dell'interruttore può causare un arco visivo e, in alcuni casi, udibile all'apertura dei contatti. Questo è visibile anche dall'odore. Anche i danni meccanici ai contatti e alle molle di contatto possono causare il blocco dei contatti con precisione, riducendo il carico di commutazione e provocando l'incendio dei contatti.
Un'altra fonte di errore è il guasto (bruciatura) della bobina magnetica, in modo che il relè non si accenda più.

Cosa considerare in caso di sostituzione di un relè?

La sostituzione può essere effettuata solo se il circuito di azionamento e il circuito di commutazione sono privi di tensione. Utilizzare sempre un relè di tipo identico con gli stessi parametri di potenza come ricambio. I relè collegati e saldati sui circuiti stampati devono essere sostituiti solo con speciali utensili di saldatura per evitare danni alle tracce dei conduttori.

Quanto dura un relè?

Non è possibile fornire una dichiarazione di principio, in quanto le condizioni di utilizzo e di carico e il materiale utilizzato sono troppo diversi. Alcuni produttori offrono di calcolare per il cliente un cosiddetto "valore medio fino al guasto" con una descrizione dell'ambiente di utilizzo.

È possibile sostituire un relè difettoso con un altro tipo di collegamento?

Ciò è possibile in linea di principio se i parametri di potenza sono identici. Nelle strutture sperimentali e negli ambienti di sviluppo è possibile eseguire test con diversi relè.
Nella maggior parte dei casi pratici, tale sostituzione è vietata in base alle norme di sicurezza o semplicemente non è possibile a causa dei collegamenti e dello spazio di un'installazione o di un circuito.

 

Produttori e marchi selezionati

AFE ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD., con sede a Hong Kong, progetta, produce e vende relè soprattutto per elettrodomestici, applicazioni di comunicazione e automobili. Creato nel 2003.

Finder opera dal 1954 esclusivamente nel campo dei relè di commutazione, di tempo e di monitoraggio. Con oltre 12.500 prodotti, Finder dispone di uno dei più grandi cataloghi di relè. Il sedile principale e l'opera principale si trovano ad Almese, vicino a Torino.

Omron, con sede a KyotoGiappone, Omron Corporation è una delle principali aziende mondiali nel settore dell'automazione. Nata nel 1933, Omron impiega più di 37.000 dipendenti in più di 36 paesi. Nel 1930, il suo business inizia con la produzione e la vendita di pressa pantaloni, il Fondatore di Omron Corporation.

Panasonic: Panasonic Corporation è un gruppo elettronico giapponese, quotato in borsa nel 1918, con sede a Kadoma. I prodotti sono venduti con diversi marchi come Panasonic e Technics.

Phoenix Contact GmbH & Co. KG è un'azienda tedesca che offre componenti, sistemi e soluzioni nel settore dell'elettrotecnica, dell'elettronica e dell'automazione. Il sedile principale è nel Blomberg Vestfalia.

TE Connectivity è un'azienda attiva in tutto il mondo con 75.000 dipendenti in 150 paesi in molti settori. La sede della ditta si trova a Schaffhausen in Svizzera.

VOLTCRAFT è un marchio proprio Conrad, sviluppato nel centro di tecnologia Conrad dal 1982.

Weidmüller: Ha iniziato oltre 160 anni fa come azienda tessile con la produzione di pulsanti a pressione. Oggi fornisce ai clienti di tutto il mondo prodotti e soluzioni nel settore della connettività industriale. La sede è Detmold.

WAGO attualmente impiega più di 7.500 dipendenti in tutto il mondo, di cui circa 2.300 solo nella casa madre di Minden/Vestfalia. Più di 1.000 dipendenti sviluppano, producono e verificano presso il secondo centro di sviluppo e produzione tedesco di Sondershusa/Turingen, aperto nel 1991.

Zettler Electronics, con sede a Puchheim, produce da oltre 100 anni un'ampia gamma di prodotti di relè elettromagnetici tramite display LCD/TFT fino a trasformatori, componenti magnetici, interruttori e termostati.