bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Ricevitore DVB-C - la soluzione digitale

I ricevitori DVB-C sono ricevitori per TV via cavo digitale. Tramite DVB-C in Germania sono disponibili numerosi programmi televisivi gratuiti e di qualità HD. Inoltre, i programmi Pay TV possono essere ricevuti tramite l'inserimento di smart card a pagamento con ricevitori DVB-C.
Inoltre, alcuni ricevitori DVB-C, oltre alla ricezione televisiva e alle stazioni radio digitali, offrono altre funzioni come l'integrazione tramite Ethernet al router della rete domestica, la riproduzione dei contenuti su diversi dispositivi, l'anteprima del programma, il televideo, le funzioni di registrazione e la televisione temporizzata.

  • Di quale ricevitore avete bisogno? DVB-C, DVB-S E DVB-T IN BREVE

  • Quali ricevitori DVB-C sono disponibili?

  • Funzioni - questo dovrebbe essere in grado di un ricevitore digitale

  • I collegamenti più importanti sul ricevitore DVB-C.

  • Domande e risposte

 

Di quale ricevitore avete bisogno? – spiega brevemente le differenze di DVB-C, DVB-S e DVB-T.

Per la ricezione di canali DVB è necessario un cosiddetto ricevitore. Il ricevitore è il dispositivo di ricezione che riceve i segnali ed elabora in modo che possano essere riprodotti su uno o più dispositivi di riproduzione.
DVB in generale è l'acronimo di Digital Video Broadcasting. Tra questi rientrano i programmi televisivi e radiofonici trasmessi in digitale. Quando si sceglie il ricevitore corretto, è importante con quale tipo di trasmissione si riceve la televisione.
Dietro il DVB, con il segno di sottolineatura, si trova la sigla del tipo di ricezione:

  • DVB-C = DVB-Cable, cioè TV via cavo tramite prese per antenna
  • DVB-S = DVB-Satellite, per la ricezione tramite parabola satellitare
  • DVB-T = DVB terrestre, per la ricezione terrestre, solitamente tramite piccole antenne da camera

Per ricevere la TV via cavo tramite presa per antenna è necessario un ricevitore DVB-C.
Un collegamento via cavo con un fornitore di rete via cavo, per lo più con una tariffa di base fissa, rimane un prerequisito indispensabile.

Suggerimento:

  • I ricevitori combinati per DVB-C e DVB-T2 combinano TV via cavo e possibilità di ricezione terrestre in un unico dispositivo (DVB-C/DVB-T).
  • I server IP con ricezione DVB-C possono fornire segnali televisivi via cavo digitali tramite LAN ad altri dispositivi della rete.

Quali ricevitori DVB-C sono disponibili?

L'analogico è stato ieri! I ricevitori DVB sono la soluzione digitale per un'esperienza TV perfetta.

Ricevitore cavo HD (ricevitore DVB-C in versione standard):

I ricevitori via cavo HD sono semplici ricevitori per TV via cavo digitale con qualità HD ad alta risoluzione. Quando si utilizza un ricevitore DVB-C, è possibile ricevere tutti i programmi che il proprio gestore di rete via cavo mette a disposizione. Dal 2019 in Germania i programmi standard delle emittenti pubbliche ARD & Co, i canali della ProSieben-Sat1-Mediagroup e anche i programmi del gruppo RTL vengono trasmessi tramite DVB-C.

Suggerimento: I programmi PAY TV possono essere ricevuti tramite smart card a pagamento con Common Interface (CI). Questi vengono inseriti nel ricevitore DVB-C. Se desiderate sbloccare tali programmi crittografati, assicuratevi che il vostro ricevitore abbia l'interfaccia appropriata per CI o CI+.

Dispositivi combinati

Ricevitore combinato DVB-T/T2/C.

Ricevitore combinato per DVB-T/T2 e DVB-C è in grado di ricevere segnali TV via cavo e terrestri. Poiché la ricezione dei cavi offre una qualità superiore per l'immagine e l'audio, è generalmente preferibile.
Suggerimento: L'acquisto di un dispositivo combinato DVB-C e DVB-T2 ha senso solo se si sta per passare e non si dispone di TV via cavo nel nuovo appartamento o se si desidera utilizzare occasionalmente il ricevitore in giardino o in campeggio con un'antenna terrestre (camera).
Inoltre: DVB-T è stato il primo standard di trasmissione per la televisione terrestre in Germania. È ormai considerato superato. Dal 2018 i programmi televisivi in Germania sono trasmessi solo tramite DVB-T2. Solo i canali pubblici e alcuni canali di nicchia sono accessibili gratuitamente tramite DVB-T2, la maggior parte dei canali televisivi privati è a pagamento per la ricezione DVB-T2.

Ricevitore IP

I ricevitori IP possono convertire i segnali televisivi in modo da poter visualizzare i contenuti tramite più dispositivi di riproduzione come televisori, computer, tablet, ecc. A tale scopo, il ricevitore viene collegato al router con un cavo Ethernet. Il router condividerà i contenuti con altri dispositivi tramite LAN e WLAN.

 

Funzioni - questo dovrebbe essere in grado di un ricevitore digitale

Non solo la decodifica dei programmi televisivi digitali è importante, ma un buon ricevitore via cavo dovrebbe avere anche le seguenti caratteristiche:

  • Una guida elettronica ai programmi (EPG)
  • Possibilità di registrazione e riproduzione successiva di contenuti televisivi (registrazione)
  • Un lettore di smart card integrato (per la ricezione di programmi TV a pagamento)

 

I collegamenti più importanti sul ricevitore via cavo

Collegamento al televisore

Per impostazione predefinita, i ricevitori via cavo dispongono di un cavo HDMI e SCART per il collegamento al televisore.
Suggerimento: Se possibile, è sempre preferibile la connessione tramite un cavo HDMI rispetto a un collegamento alternativo tramite cavo SCART. HDMI offre una migliore trasmissione di immagini e audio rispetto a SCART. Con il vecchio tipo di connettore SCART, la qualità HD della riproduzione televisiva può comportare perdite inutili.
Se il televisore non dispone di un collegamento HDMI o SCART, was può accadere con i dispositivi più vecchi, il ricevitore via cavo deve essere collegato tramite un cosiddetto modulatore HF. Il collegamento corretto avviene tramite un collegamento del cavo dell'antenna con l'uscita HF del ricevitore (cosiddetto loop passante del segnale).

Collegamento a impianti audio

I ricevitori via cavo ben attrezzati dispongono di un'uscita audio separata (Line off), a cui può essere collegato un impianto stereo (ingresso AUX) per il suono.

Collegamento a supporti di memorizzazione esterni

Molti ricevitori via cavo dispongono di una porta USB per le loro funzioni di registrazione sulla parte anteriore. A questi possono essere collegati supporti di memoria come chiavette USB o dischi rigidi esterni, che memorizzano i filmati televisivi per la riproduzione successiva.
Suggerimento: I cosiddetti Twin tuner possono registrare due programmi contemporaneamente.

Connessione alla rete domestica tramite Ethernet

I ricevitori IP dispongono di una porta LAN. Qui viene inserito un cavo Ethernet e collegato al router all'altra estremità del cavo. Tramite il router intermedio è possibile salvare o visualizzare i contenuti del programma anche su altri dispositivi della rete tramite LAN o WLAN.

Collegamento all'alimentazione elettrica

Naturalmente, un ricevitore digitale via cavo richiede un'alimentazione elettrica, quindi anche un cavo di alimentazione. Sul cavo di collegamento per l'alimentazione elettrica è generalmente presente un alimentatore per la generazione di una tensione di esercizio di 12 V per il ricevitore DVB-C.

 

Domande e risposte

Perché ICH bisogno di TV digitale?

I programmi televisivi analogici sono ormai disattivati e non sono più ricevibili. Non c'è motivo di cui fidarsi: Rispetto alla televisione analogica, la trasmissione digitale si è evoluta molto per meglio. Mentre in tempi analogici il rumore, la neve o le macchie d'immagine hanno ancora disturbato alcuni momenti di piacere della televisione, i segnali digitali di oggi arrivano in una qualità dell'immagine impeccabile (HD). Un altro punto di forza della tecnologia digitale è la grande varietà di programmi. Per la televisione analogica il numero di canali da ricevere è stato piuttosto limitato, la trasmissione digitale consente la ricezione di un numero incredibilmente elevato di canali televisivi con un riferimento regionale, nazionale e internazionale grazie a un migliore sfruttamento delle frequenze di trasmissione disponibili.

Was is DVB-C2?

DVB-C2 è uno standard successivo per DVB-C con velocità di trasmissione più elevate e migliore correzione degli errori. Questo standard è stato sviluppato nel 2010. Non è ancora in funzione. DVB-C2 non è compatibile con DVB-C.