bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

  

Cose da sapere sui ripetitori WLAN

  • Cos'è un ripetitore WLAN?

  • Come funziona un ripetitore WLAN?

  • Cosa bisogna considerare quando si utilizza un ripetitore WLAN?

  • Cos'è un ripetitore a doppia banda?

  • Qual è la funzione di banda incrociata dei ripetitori WLAN?

  • Cosa è il Band Steering?

  • Domande frequenti sui ripetitori WLAN

 

Cos'è un ripetitore WLAN?

La WLAN (Wireless Local Area Network = rete wireless, limitata a livello locale) collega i dispositivi moderni come smartphone, tablet, notebook, TV e dispositivi di streaming HD comodamente alla rete domestica e quindi a Internet. Come fonte di segnale viene utilizzato un router WLAN, che inoltra in modalità wireless le informazioni ricevute di solito tramite cavo ai terminali.

Purtroppo, il segnale WLAN diventa sempre più debole, più lontano smartphone, tablet e altri dispositivi sono dal router. Inoltre, se vi sono anche pareti o soffitti in cemento armato tra loro, l'esperienza di navigazione viene fortemente offuscata. In caso di scarsa ricezione WLAN, i collegamenti richiamati vengono caricati solo a velocità di lumaca.

Non serve molto per limitare in modo massiccio la portata WLAN. Mentre in teoria la potenza del segnale dovrebbe essere sufficiente per superare ampi spazi, spesso sono sufficienti una o due pareti per far sì che l'esperienza di navigazione diventi un campione di pazienza.

La soluzione a questo problema sono i cosiddetti ripetitori WLAN del negozio online Conrad. Questi ripetitori aumentano la portata del segnale e consentono di mantenere una connessione stabile alla rete anche a una distanza maggiore dal router. Questo non è solo un modo pratico per navigare: È possibile accedere in modo affidabile anche alle stampanti o ai server NAS in rete.

Questo è un aspetto importante, soprattutto durante la riproduzione di serie, foto o musica memorizzate sul NAS (dischi di rete). In questo modo i media possono essere goditi senza interruzioni.

 

Come funziona un ripetitore WLAN?

Il ripetitore WLAN deve il suo nome esattamente all'attività che svolge: Deriva dall'inglese, il ripetitore ripete il segnale del router per consentire una connessione anche a una distanza maggiore dalla sorgente.

Il ripetitore WLAN intercetta i segnali via radio dal router e li trasmette in modo più forte. A tale scopo, il ripetitore viene semplicemente inserito nella presa di corrente. Alcuni modelli dispongono anche di una presa integrata, in modo che non venga persa alcuna fonte di alimentazione nella stanza.

Porta LAN aggiuntiva

Ottimo: alcuni ripetitori hanno anche una connessione LAN. In questo modo è possibile integrare nella rete WLAN anche i dispositivi che dispongono solo di una connessione di rete cablata.

Ognuno di noi ha fonti di disturbo per il segnale WLAN in appartamento o in casa. Spesso queste sono cose che non sospettiamo nemmeno di avere un impatto sulla nostra connessione Internet. Questi includono, ad esempio:

  • Pareti spesse (o anche pareti in cartongesso)
  • Linee elettriche
  • Tubi dell'acqua
  • Grandi apparecchi elettrici con alloggiamento in metallo come microonde
  • Radiatori o anche il riscaldamento a pavimento
  • Funzionamento di dispositivi con connessione Bluetooth

Inoltre, la posizione del ripetitore WLAN deve essere scelta in modo intelligente. Se il ripetitore è troppo lontano dal router, non è in grado di ricevere il segnale correttamente e quindi, naturalmente, non amplificare e trasmettere. Alcuni modelli di ripetitori utilizzano i LED per indicare la potenza della connessione WLAN al router.

 

Cosa bisogna considerare quando si utilizza un ripetitore WLAN?

Un segnale WLAN esistente può essere ripetuto con un ripetitore. Rispetto al "parlato", il segnale viene semplicemente reso "più forte". La copertura WLAN viene ampliata, ma la velocità non aumenta.

L'installazione di un ripetitore WLAN funziona in modo semplice anche per i tecnici: Premendo un solo pulsante il ripetitore viene integrato automaticamente nella rete domestica tramite WPS, il che significa Wi-FI Protected Setup.

Naturalmente, anche quando si utilizza un ripetitore, non è necessario preoccuparsi della sicurezza dei dati. Grazie alle moderne tecniche di crittografia tramite WPA2, tutti i dati sono ancora protetti dall'accesso indesiderato di terzi. I ripetitori in casa utilizzano la stessa password del router È anche possibile utilizzare più ripetitori in casa, ma assicurarsi che non copino il segnale l'uno dall'altro, ma dal router.

Alcuni ripetitori WLAN della gamma Conrad possono aggiungere punti con piccoli extra: Una funzione per radio Internet o streaming musicale rende queste piccole scatole un pratico aiuto quotidiano.

 

Cos'è un ripetitore a doppia banda?

Nel frattempo, ci sono ripetitori che, come router o altri dispositivi con adattatori WLAN integrati, possono funzionare anche nella banda da 5 GHz oltre alla banda da 2,4 GHz. Questi ripetitori sono quindi anche noti come ripetitori dual band. La costruzione di una doppia connessione WLAN ha il grande vantaggio di avere a disposizione con la banda da 5 GHz un'altra banda di frequenza che non è molto utilizzata dal punto di vista tecnico come la banda da 2,4 GHz. Tuttavia, i ripetitori dual band presentano delle piccole differenze:

A scelta 2,4 GHz o 5 GHz
con questi ripetitori, l'utente può decidere su quale frequenza lavorare. Se il ripetitore è impostato su 5 GHz, la connessione radio tra il router e i terminali (client) avviene esclusivamente a 5 GHz. Un dispositivo WLAN a 2,4 GHz non può quindi connettersi al router tramite il ripetitore.

L'utilizzo simultaneo di 2,4 GHz e 5 GHz
invia e riceve contemporaneamente questi ripetitori su entrambe le bande di frequenza. Tuttavia, gli intervalli di frequenza per i rispettivi terminali sono di norma fissi. Ciò significa che se un notebook è collegato al ripetitore tramite 5 GHz, l'inoltro al router dual band avviene anche a 5 GHz. Un tablet utilizzato contemporaneamente, collegato al ripetitore tramite 2,4 GHz, viene trasmesso al router dual band anche a 2,4 GHz.

 

Differenze tra le due bande di frequenza WLAN

  Banda di frequenza WLAN 2,4 GHz Banda di frequenza WLAN 5 GHz
Portata Intervallo remoto ben coperto Area vicina molto ben coperta
Throughput dei dati Alto Molto alto
Sicurezza delle interferenze Minore sicurezza di interferenza Elevata sicurezza di interferenza
Supporto client Tutti i dispositivi WLAN Dispositivi WLAN di nuova generazione
Canali senza sovrapposizione Max. 3 Fino a 23
Preferibilmente per: Applicazioni con un minore traffico (throughput) di dati, come il traffico e-mail, la navigazione Applicazioni con alto traffico (throughput) di dati come streaming e download di file di grandi dimensioni

 

 

Qual è la funzione di banda incrociata dei ripetitori WLAN?

I ripetitori ricevono un segnale WLAN esistente dal router, lo ripetono e lo inviano. In linea di principio, si perde molta velocità, in quanto su una frequenza può inviare solo un dispositivo (router o ripetitore). Pertanto, è necessario attendere che il ripetitore abbia ricevuto tutti i dati prima di poter inviarli ulteriormente. Un'eccezione sono i ripetitori con funzione crossover.

Questi possono essere ricevuti su una frequenza e inviati contemporaneamente su un'altra frequenza. Il flusso di dati si incrocia quasi nel ripetitore da una frequenza all'altra = crossover. Solo con questa tecnologia, router e ripetitori possono inviare e ricevere contemporaneamente senza ritardi. In questo modo si garantisce una connessione stabile anche in caso di connessioni Bluetooth fastidiose o a distanza maggiore.
Per il funzionamento dei ripetitori a banda passante, tutti i dispositivi della rete domestica devono essere in grado di elaborare entrambe le frequenze 2,4 + 5 GHz (dual band).

 

Cosa è il Band Steering?

Con la tecnologia Band Steering, il concetto di doppia WLAN viene costantemente ripensato. Molti dispositivi moderni come smartphone, tablet e notebook utilizzano già l'uso alternativo di due bande WLAN. In questo scenario, i dispositivi supportano sia la banda WLAN a 2,4 che a 5 GHz sia l'una dall'altro e possono continuare a trasmettere dati sulla banda meno occupata, se necessario. Proprio quando si trasmette sulla banda da 5 GHz, generalmente molto meno frequentata, si avverte spesso un notevole miglioramento delle prestazioni WLAN.

Band Steering indica il processo in cui, ad esempio, un router FRITZ!Box o un ripetitore FRITZ!WLAN (con FRITZ!OS 6.90 o versioni successive) assume automaticamente il controllo della banda. Quindi, senza l'intervento dell'utente, si decide autonomamente quale dispositivo dual band comunica su quale banda. In questo modo i dispositivi sono integrati in modo molto più efficiente nella rete wireless, e questo migliora il traffico dati o transfer rate.

 

Domande frequenti sui ripetitori WLAN

Router, ripetitore, bridge o access point: Quali sono le differenze?

Router:
Un router funge da interfaccia tra una rete, ad es. La rete domestica privata, costruita via cavo (LAN) o via radio (WLAN), e l'operatore di rete o il provider Internet. Viene collegato alla presa telefonica o via cavo e consente ai dispositivi della rete domestica di connettersi a Internet.

Ripetitore:
Un ripetitore riceve un segnale WLAN e lo ripete. In questo modo si amplia la portata della rete WLAN e i dispositivi che altrimenti hanno solo una ricezione WLAN scarsa o assente possono stabilire una buona connessione WLAN al router e quindi a Internet.

Bridge:
Un ponte (bridge) stabilisce la connessione tra due reti equivalenti. Una stazione base viene collegata al router tramite cavo LAN e crea una connessione radio da 5 GHz a un ricevitore. Al ricevitore possono essere collegati, ad esempio, dispositivi come server, PC, smart TV o console di gioco tramite cavo. Il volume di dati viene gestito dal bridge WLAN, in modo da ottenere un utilizzo più efficiente e meno interferenze nella rete wireless.

Access point:
Un access point funziona in modo simile a un router. Riceve i suoi segnali tramite connessione LAN cablata e li trasmette tramite WLAN. Rispetto a un ripetitore, con un access point è possibile raggiungere una maggiore portata della rete WLAN a velocità più elevate.

Che cosa significa WLAN N o WLAN AC?

Con le lettere di identificazione "N" o "AC" sono indicati gli standard WLAN (IEEE 802.11n o IEEE 802.11ac). Gli standard WLAN si differenziano tra l'altro anche per la velocità di trasmissione dei dati. Con WLAN N è possibile una velocità di trasmissione dati fino a 150 Mbit/s nella gamma di frequenza da 2,4 GHz. Quando si utilizzano tre antenne, il valore massimo può essere aumentato fino a 450 Mbit/s. Con WLAN N sono possibili velocità di trasferimento dati ancora più elevate solo con router dual band che utilizzano contemporaneamente le bande da 2,4 GHz e 5 GHz. In questo modo è possibile un massimo di 900 Mbit/s.
Con WLAN AC è possibile raggiungere velocità di trasmissione fino a 1.300 Mbit/s nell'intervallo da 5 GHz. Tuttavia, tutti questi dati sono valori teorici che vengono raggiunti nel migliore dei casi in condizioni ideali in laboratorio. In pratica, i valori massimi raggiungibili sono notevolmente inferiori a causa delle condizioni locali.