bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

   

Cose da sapere sui saldatori a gas, apparecchiature per la saldatura a gas

  • Cos'è la saldatura a gas?

  • Sono disponibili questi tipi

  • In questo modo è possibile trovare il dispositivo di saldatura a gas corretto

  • Campi di impiego di saldatori e bruciatori a gas

  • FAQ - domande frequenti

 

Cos'è la saldatura a gas?

La differenza più grande tra la saldatura a gas e la saldatura a corrente è l'alimentazione di energia. Mentre durante la saldatura elettrica il saldatore o la stazione di saldatura vengono utilizzati sulla rete elettrica, i dispositivi di saldatura per il funzionamento a gas dispongono di un serbatoio interno per la miscela butano-propano. Sono disponibili anche dispositivi con serbatoio esterno.

Il gas viene acceso tramite un accenditore piezoelettrico o un accendino. Si crea una fiamma. E ora si vede la differenza essenziale: Nel settore elettronico ed elettrico non industriale si lavora in modo tradizionale con saldatori elettrici e punte in metallo. I dispositivi di saldatura per il funzionamento a gas possono essere utilizzati sia con punte di saldatura metalliche sia con fiamme libere e anche solo con aria calda. Questo lo rende così unico.

 

Sono disponibili questi tipi

Durante la saldatura con gas si distinguono in linea di principio due tipi di costruzione: Saldatore a gas e bruciatore a gas o torcia a saldare. I saldatori a gas sono visivamente simili ai loro "parenti" alimentati, mancano solo il cavo. Nella maggior parte dei casi sono disponibili interruttori a pressione e a scorrimento per l'accensione e l'impostazione della temperatura (= controllo dell'alimentazione dell'aria).

Particolarmente pratici sono i kit completi di saldatura a gas, che contengono, oltre al saldatore effettivo, diverse punte di saldatura, nonché un'aletta di saldatura e una spugna di pulizia.

I bruciatori per saldatura a gas e le torce per saldatura sono molto più grandi rispetto ai saldatori a gas, i piccoli bruciatori vengono utilizzati, ad esempio, per scottare in cucina (ad es. Per l'alimentazione Crème brûlée). In genere si lavora con fiamme libere. In alcuni sistemi è possibile inserire una testa a martello in rame. Per accendere la fiamma, la maggior parte dei dispositivi contiene un accenditore piezoelettrico.

 

In questo modo è possibile trovare il dispositivo di saldatura a gas corretto

Per trovare un dispositivo adatto per la saldatura, è necessario poter definire lo scopo di utilizzo previsto. Ad esempio, se è disponibile un collegamento di alimentazione, non ha senso lavorare in officina con dispositivi di saldatura a gas. I saldatori elettrici e soprattutto le stazioni di saldatura non sono solo più pratici nella gestione, ma anche la temperatura può essere regolata in modo molto più preciso - un fattore molto importante nel settore dell'elettronica.

Temperatura: durante la saldatura è generalmente possibile distinguere tra la cosiddetta saldatura morbida e la brasatura. Il limite è di 450˚ C. Se la punta di saldatura o la fiamma è più calda, si tratta di saldatura a caldo o brasatura. Quest'ultimo viene utilizzato principalmente nel settore dell'installazione per impianti sanitari o di riscaldamento, ad esempio per il collegamento di linee di acqua o gas. Per "incollare materiali in modo coerente" - secondo la definizione tecnicamente corretta - si utilizzano sia per la saldatura morbida che per la brasatura, leghe metalliche, solitamente sotto forma di filo di saldatura o pasta di saldatura.

Buono a sapersi: i dispositivi di saldatura a gas - che si tratti di pistole o bruciatori - raggiungono temperature massime comprese tra 500 e 2000˚ C e sono quindi sempre adatti per la saldatura a gas.

Come i saldatori elettrici, i dispositivi di saldatura alimentati a gas non sono adatti solo per il collegamento sicuro di parti metalliche; possono anche essere utilizzati per tagliare o fondere materie plastiche, per il riscaldamento di tubi termoretraibili o per scopi decorativi come la decorazione.

 

Campi di impiego di saldatori e bruciatori a gas

Riparare i dispositivi elettronici indipendentemente dall'alimentazione di corrente

In questo caso, scegliete un piccolo saldatore a gas, meglio nel kit con diverse punte di saldatura. La temperatura regolabile della punta di saldatura è importante. A seconda dello spessore dei fili da collegare, deve essere compreso tra 300 e 400˚ C. Ciò corrisponde a circa la potenza di un saldatore da 30 watt.

Saldare il rame o i tubi in acciaio nella tecnologia domestica

Qui è possibile distinguere se si tratta di tubi per acqua potabile o di gas e olio. I cavi in rame per l'acqua potabile devono essere sempre saldati in modo morbido, solo a partire da un diametro del tubo di 32 millimetri è consentita la saldatura a brasare. Per i tubi in acciaio la maggior parte dei casi viene brasata in modo duro, con (costoso) argento o con slot in ottone. I bruciatori per saldatura a gas sono generalmente più adatti per la saldatura di tubi, in quanto producono una fiamma più grande.

Piccole riparazioni nella costruzione di modelli

Se il drone o il modellino aereo atterra in modo irregolare, i collegamenti elettrici e metallici possono essere colpiti. Per adattarsi a tutte le eventualità, è adatto un saldatore a gas, con il quale è possibile effettuare saldature e brasature con specifiche impostazioni di temperatura.

 

FAQ - domande frequenti

La pasta di saldatura contiene flussante?

Il filo di saldatura utilizzato principalmente nell'elettronica contiene all'interno flussante come il colofonia, che impedisce l'ossidazione del punto di saldatura e riduce la tensione superficiale del piatto liquido per un migliore flusso. La pasta per saldatura, d'altra parte, è una miscela di polvere di metallo di saldatura e flussante, ad esempio in rapporto 90:10, quindi non è necessario applicare un flussante extra sul punto di saldatura.

Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate durante l'utilizzo di saldatori a gas?

Il gas utilizzato nei saldatori a gas e nei bruciatori è facilmente infiammabile ed è inoltre sotto pressione. Pertanto, questi dispositivi non devono andare in nessun caso alle mani dei bambini. Il calore, le scintille e il fuoco aperto non devono essere nelle vicinanze, il fumo deve essere generalmente vietato nelle immediate vicinanze.

Come funziona un accendisigari piezoelettrico?

L'accensione piezoelettrica si basa su una molla che viene tesa manualmente tramite un pulsante e rilassa in un attimo. Durante il relax, un puntale colpisce un monocristallino che genera una tensione di poche migliaia di volt. Attraverso due perni metallici vicini tra loro all'interno dell'uscita del gas e collegati al cristallo si crea una scintilla che accende il gas. 

La nostra buona pratica

Con un saldatore a gas è possibile saldare l'alluminio in modo molto semplice, poiché questo metallo ha una temperatura di fusione di soli 580° fino a 660° C. Tuttavia, il fatto che in molti casi ciò non funzioni è dovuto allo strato di ossido invisibile. Questo strato si fonde solo a temperature superiori a 2000° C. Pertanto, prima della saldatura, lo strato di ossido deve essere rimosso, altrimenti la saldatura non può entrare in contatto con il materiale di base. Lo strato di ossido può essere eliminato al meglio con una spazzola in acciaio inox, solo subito prima del processo di saldatura. Motivo: già dopo pochi minuti si forma un nuovo strato di ossido sull'alluminio "nudo".