Come possiamo aiutarti?
Tester, misuratori e scanner OBD
Cose da sapere sugli scanner OBD, sulle apparecchiature di prova dei veicoli e sui dispositivi di misurazione
-
Cosa sono gli scanner OBD, le apparecchiature di prova dei veicoli e i dispositivi di misurazione?
-
Quali sono le differenze tra i dispositivi?
-
Funzioni dei dispositivi di prova per auto
-
Funzioni degli strumenti di misura per auto
-
Funzioni degli scanner OBD
-
FAQ - domande frequenti sugli scanner OBD, strumenti di prova per auto, strumenti di misura
Cosa sono gli scanner OBD, le apparecchiature di prova dei veicoli e i dispositivi di misurazione?
Le apparecchiature di prova automobilistiche, i dispositivi di misurazione e gli scanner OBD sono strumenti di misurazione e diagnostica complessi e specializzati per un servizio completo su veicoli a motore di tutti i tipi. Nel settore automobilistico sono presenti molte officine "libere" che offrono i loro servizi intorno al veicolo senza il collegamento a un marchio di auto o a un gruppo di auto. Pertanto, queste aziende devono disporre di un portafoglio di strumenti di test, strumenti di misura e scanner OBD che sia in grado di soddisfare la varietà di marchi e le esigenze dei clienti. Poiché nel settore automobilistico devono essere rispettate molte disposizioni di legge, l'intera attrezzatura da officina deve essere qualificata per soddisfare questi requisiti.
Quali sono le differenze tra i dispositivi?
I tre gruppi di dispositivi citati devono essere distinti come segue:
- I tester per auto sono strumenti di diagnostica specializzati da un modello molto semplice o complesso, che consentono di controllare le funzioni di determinati gruppi e di limitare in modo affidabile gli errori.
- Gli strumenti di misura per auto sono strumenti di prova per le dimensioni fisiche di tutti i supporti presenti a bordo di un veicolo.
- L'acronimo OBD significa "On Board Diagnostis" e descrive come registrare i parametri di un veicolo durante il funzionamento. A tale scopo, questi scanner OBD vengono collegati al veicolo tramite un connettore di sistema per leggere i dati.
Per i clienti commerciali Conrad è disponibile un'ampia gamma di dispositivi per la diagnosi e la manutenzione di veicoli. Alcuni dispositivi sono specifici del produttore, vale a dire adatti solo a marchi di un produttore o dei marchi sotto il marchio di un'azienda automobilistica. Inoltre, ci sono moduli con i quali è possibile intervenire nella programmazione automobilistica. Alcuni strumenti di test e misurazione vengono offerti come kit di test per auto, con i quali è possibile effettuare molteplici misurazioni e diagnosi.
Funzioni dei dispositivi di prova per auto
Nell'ambito dell'impianto elettrico per auto, è possibile verificare le seguenti funzioni utilizzando strumenti di prova idonei:
- Prova di continuità elettrica di cavi o componenti
- Misurazione della polarità nella rete di corrente continua dell'autoveicolo
- Test dell'illuminazione del veicolo
- Funzionamento dei cavi di collegamento
- Localizzazione di cortocircuiti
Sono disponibili altri semplici tester per la verifica della perdita di pressione negli pneumatici, stetoscopi per la localizzazione delle cause di sviluppi anomali del rumore e tester per il sistema ABS (Anti-blocking System) dell'impianto frenante.
Funzioni degli strumenti di misura per auto
Con i dispositivi del gruppo di strumenti di misura per auto sarete in grado di misurare valori quali tensione, corrente, resistenze, livello del liquido di esercizio, pressione di gonfiaggio pneumatici e valori di emissione. In questo modo si ottiene una dimensione fisica o una combinazione di queste, in base alla quale è possibile valutare lo stato dei componenti o degli assemblaggi valutati.
Gli strumenti di misura per auto includono dispositivi speciali che possono essere utilizzati per verificare la resistenza alla temperatura del liquido di raffreddamento, ma anche la tenuta dei circuiti di raffreddamento per auto. Altri dispositivi consentono di determinare lo stato dell'acido della batteria e quindi di farsi un'idea sullo stato della batteria per auto. Inoltre, sono disponibili speciali dispositivi di prova per lo stato di qualità del liquido dei freni. Per la riparazione della carrozzeria sono necessari dispositivi più semplici, come il dispositivo di misurazione della profondità di taglio.
Funzioni degli scanner OBD
Con la diagnostica di bordo (OBD) è possibile leggere il computer di bordo dei moderni veicoli a motore, che memorizza tutti i dati di funzionamento. Ciò consente di trarre delle informazioni su errori o guasti del sistema. In precedenza, il collegamento tra il veicolo e lo scanner OBD variava a seconda del marchio del veicolo. Questo standard è stato chiamato OBD-1.
Nel frattempo, l'accesso per la diagnosi del veicolo avviene tramite l'OBD-2 unificato. Si tratta di una presa diagnostica a 16 poli nel veicolo, con la quale lo scanner OBD viene collegato al sistema del veicolo. Questa presa viene utilizzata per i protocolli diagnostici specifici del produttore. Con un software adatto è possibile visualizzare e salvare informazioni dettagliate sullo stato del veicolo. Questo può essere fatto anche tramite app mobili tramite smartphone o tablet. Le seguenti valutazioni possono essere fornite dagli scanner OBD:
- Diagnosi elettrica per conduttori e cortocircuiti, rotture di cavi o tensioni elettriche poco chiare
- Diagnosi di sensori, ad esempio di un impatto che provoca l'attivazione di tenditori e airbag
- Diagnosi di attuatori, ad esempio nei tenditori delle cinture di sicurezza o nei bloccatori automatici delle porte
- Diagnosi del sistema, ad esempio il riconoscimento di un cilindro in caso di funzionamento irregolare del motore
- Diagnosi dei componenti, come la diagnosi del catalizzatore, la diagnosi delle perdite del serbatoio o il riconoscimento di un tubo flessibile in aree otticamente inaccessibili del veicolo
Nell'area degli scanner OBD devono essere inclusi i cosiddetti regolatori di servizio che, dopo le ispezioni effettuate, consentono il ripristino del sistema di bordo all'inizio di un nuovo intervallo di manutenzione.
Attualmente si sta già lavorando allo standard OBD-3, che dovrebbe consentire il monitoraggio online via satellite del veicolo. In cambio, la verifica del veicolo potrebbe essere eliminata, in quanto un guasto corrente viene segnalato immediatamente dopo il suo verificarsi e il veicolo può essere sempre aggiornato allo stesso modo.
FAQ - domande frequenti sugli scanner OBD, strumenti di prova per auto, strumenti di misura
Cosa bisogna considerare quando si ha a che fare con gli scanner OBD e le apparecchiature di prova dei veicoli, gli strumenti di misura?
Un veicolo a motore è una struttura tecnica complessa sulla quale solo specialisti addestrati dovrebbero lavorare per garantire il rispetto di tutti i requisiti di legge per un veicolo sicuro dal punto di vista operativo. Ciò riguarda in particolare i componenti di sicurezza come sterzo, impianti frenanti, cinture di sicurezza e airbag.
Conservare sempre i dispositivi in conformità alle normative del produttore. Ciò include la protezione dall'influenza di liquidi di esercizio aggressivi, come oli o acido della batteria. Se necessario, far controllare o calibrare l'apparecchiatura a intervalli regolari.
Mantenere aggiornato il software dei dispositivi. Molti fornitori mettono a disposizione aggiornamenti sulle pagine web.
Quali sono le note generali da osservare?
Per il settore automobilistico si applicano numerose norme di sicurezza sul lavoro per la prevenzione delle lesioni dei dipendenti e per l'uso di attrezzature da officina.
Inoltre, si consiglia di informarsi con precisione prima di acquistare un dispositivo su quali sistemi si adattano al profilo dell'officina. In questo modo si evitano costose conversioni o riacquisti.