Consulente

Vale la pena conoscere i circuiti stampati

Le schede, note anche come circuiti stampati, sono, per così dire, la base per la funzionalità dei dispositivi elettrici, in quanto attraverso di esse avviene il collegamento elettronico dei componenti. Scoprite quali tipi di schede esistono, come si differenziano e per quali scopi sono adatti nel nostro guida.

  • Cos'è un circuito stampato?

  • Tipi di schede

  • Il nostro consiglio pratico: modelli per i processi di commutazione

  • Criteri di acquisto - a cosa si riferisce?

  • FAQ - domande frequenti sulle schede

  • Conclusione: Come trovare la scheda adatta

 

Cos'è un circuito stampato?

Le schede o i circuiti stampati fungono da supporto per i componenti elettronici nei dispositivi elettrici, ovvero per la produzione di un collegamento elettrico con i componenti. Sono disponibili in quasi tutti i dispositivi elettronici e sono disponibili separatamente in numerose versioni. Sia che vogliate assemblare un PC da soli o che abbiate bisogno di un circuito stampato per sperimentare, la scelta nel nostro negozio online è grande e troverai il modello adatto a ogni esigenza.

Le designazioni della scheda e del circuito stampato vengono utilizzate in modo intercambiabile. Altri termini più utilizzati sono, ad esempio, schede per circuiti stampati, circuiti stampati o PCB (scheda circuito stampato). Una scheda è costituita fondamentalmente da un materiale di base e da un rivestimento in rame con tracce conduttrici che seguono un modello di commutazione. Per le schede fotorivestite viene esposto un modello sul materiale di base, che viene poi inciso e galvanizzato, reso quindi elettricamente conduttivo. I componenti elettrici possono essere saldati sul circuito stampato finito. Per le schede a innesto, il fissaggio dei componenti avviene meccanicamente mediante inserimento semplice.

 

Quali schede sono disponibili?

Nel nostro negozio online vi offriamo un'ampia scelta di circuiti stampati e accessori per tutti, tra cui prodotti per saldatura, incisione e galvanizzazione, nonché distanziatori e utensili come bisturi e lame. Per trovare il circuito stampato adatto alle esigenze dell'utente, le schede disponibili sono ordinate in base, tra l'altro, alle categorie. Di seguito è riportata una piccola panoramica dei diversi tipi di circuiti stampati:

Piastrina da inserimento

Le schede a innesto, note anche come bredboard, consentono un fissaggio senza saldatura di componenti, poiché questi ultimi sono semplicemente inseriti. Questo tipo di circuiti stampati è Ideale per scopi sperimentali, in quanto sono sempre possibili nuove disposizioni senza grandi sforzi. I componenti possono essere facilmente rimossi e riposizionati.

Circuiti stampati SMD

Questi circuiti stampati sono progettati per l'utilizzo di tecnologia SMD (surface-mounted device). I componenti vengono quindi fissati alla superficie della scheda mediante saldatura e non sono più cablati. Questo rende il montaggio più semplice, inoltre la tecnologia è salvaspazio, in quanto il circuito stampato può essere montato su entrambi i lati.

Schede multistrato

La tendenza verso dispositivi sempre più piccoli e sempre più stretti con prestazioni sempre maggiori e funzioni più complesse ha portato dalla prima scheda singola e poi montata su entrambi i lati verso i cosiddetti MCB (multi-cuit circuboards) o circuiti stampati multistrato. In questo caso, più circuiti stampati sottili vengono incollati uno all'altro per essere espressi in modo semplice, in modo che in uno spazio ridotto sia disponibile molto spazio per il montaggio di componenti e circuiti complessi. Gli MCB vengono spesso utilizzati nella moderna tecnologia digitale, come nei computer e negli smartphone moderni. Se si parla della cosiddetta "scheda madre" di un PC, si riferisce alla scheda madre del computer. I piani di un circuito stampato sono collegati tra loro mediante contatto a foro passante, cioè mediante collegamenti verticali che passano attraverso fori nel materiale di supporto della scheda.

Schede per esperimenti

Le schede di sperimentazione, come suggerisce il nome, sono concepite appositamente per la sperimentazione con componenti e circuiti. Sono adatti, ad esempio, per gli appassionati di hobbistica e per la costruzione di circuiti da laboratorio. È possibile scegliere tra piastre per conduttori di esperimenti di diverse dimensioni e dimensioni della griglia, nonché tra modelli a uno e a due lati.

Schede europee

La scheda, chiamata anche scheda europea, è già (spesso) dotata di componenti PCB che corrispondono a dimensioni standard. Le schede europee sono disponibili con dimensioni 100 x 160 mm, con possibili variazioni.

Schede IC

IC sta per il termine inglese Integrated Circuit (tradotto: "Circuito integrato"). Le schede IC vengono quindi già dotate di circuito integrato. Sono utilizzati soprattutto nei microprocessori e nei moduli di memoria.

Schede con griglia forata

Le schede con griglia forata sono dotate di fori e linguette di saldatura in un comune passo. Per montare i componenti, questi devono essere fissati solo mediante saldatura. Sono disponibili schede con griglia forata, in cui alcuni occhi sono collegati a piste conduttrici, nonché modelli già completamente dotati di piste conduttrici.

Si noti che un circuito stampato può essere assegnato a più di queste categorie. Ad esempio, le schede con griglia forata sono spesso schede per esperimenti. Le schede a circuito stampato devono essere fondamentalmente distinguibili per quanto riguarda la loro dotazione, il tipo di montaggio dei componenti e la tecnologia sottostante.

 

Il nostro consiglio pratico: modelli per i processi di commutazione

Gli appassionati di hobbistica che si possono sperimentare hanno la possibilità di produrre schede proprie. Il cosiddetto processo positivo è preso dalla fotografia e si basa sull'esposizione ai raggi UV di un modello di commutazione su una scheda fotografica rivestita in modo positivo. I modelli per circuiti stampati con diversi layout di circuito si trovano in Internet o in riviste pertinenti. In alternativa, è possibile creare i propri layout di circuiti stampati con software speciale. Per trasferire il layout sulla superficie in rame è necessaria la radiazione UV. Se si utilizza un dispositivo di esposizione professionale o si utilizza con altri dispositivi UV, è possibile farlo. Per il funzionamento del processo sono generalmente necessari più tubi UV di potenza ridotta. La durata dell'esposizione dipende dal dispositivo di esposizione e dalla distanza dalla scheda. Tenere in mente che il rivestimento fotografico della scheda ha una sensibilità spettrale di 400 Nm.

 

Criteri di acquisto: Cosa è importante?

In sostanza, la scelta dipende dal tipo di circuito stampato da utilizzare. A seconda che si intenda utilizzare la scheda per l'installazione in un dispositivo specifico o che sia necessaria una base per i circuiti sperimentali e il controllo dei componenti, sono più adatte sia le varianti prefabbricate con percorsi dei conduttori e giunti a saldare predeterminati - eventualmente già dotati di componenti - sia le schede "bianche", che lasciano tutte le opzioni. In particolare per testare e sperimentare, le schede a innesto sono una buona scelta, mentre per l'equipaggiamento di computer o altri dispositivi i modelli standard possono essere utili con circuiti specifici prefabbricati.

Un altro criterio di selezione è il materiale, in particolare il materiale di supporto, sul quale sono applicati gli strati di rame. Le schede in carta dura (identificazione del materiale: FR2) sono ancora comuni e spesso presenti anche oggi. Tuttavia, sempre più spesso i tappetini in fibra di vetro sono utilizzati in resina epossidica (codice identificativo: FR4), che hanno un assorbimento d'acqua ridotto rispetto alla variante di carta dura e migliori proprietà di isolamento.

Anche le dimensioni del circuito stampato sono importanti, in particolare se la scheda deve essere installata in un alloggiamento. Le dimensioni dei tipi europei sono fissate a 100 x 160 mm secondo DIN 41494 e IEC 60297, con varianti consentite. A parte questo, ci sono circuiti stampati in molti formati. Nel nostro negozio online potete filtrare per lunghezza e passo delle piastre e trovare così rapidamente i prodotti più adatti.

 

FAQ - domande frequenti sulle schede

Come posso creare i miei modelli?

Chi desidera implementare le proprie idee su circuito stampato può creare i propri modelli. A tale scopo, si consiglia di utilizzare il software per circuiti stampati per PC, dotato di funzioni utili come le funzioni di elaborazione e di disegno. Stampare il modello ad alta risoluzione. Ciò è importante per poter trasmettere con precisione ogni dettaglio durante la successiva esposizione della scheda.

Cosa bisogna considerare quando si salda?

L'A e O per il montaggio a mano di circuiti stampati con componenti, oltre alle dimensioni esterne e a una mano silenziosa, è l'attrezzatura adatta. Se si tratta di schede per la saldatura, le barre di saldatura e i saldatori elettronici con temperatura regolabile si rivelano utili. In caso di calore eccessivo, i componenti possono danneggiarsi. I punti di saldatura difettosi sono una causa comune di circuiti non funzionanti e cortocircuiti. I collegamenti indesiderati, creati ad esempio da schizzi durante la saldatura, possono essere rilevati a occhio nudo se si tiene il circuito stampato contro la luce. Tali "ponti" possono essere a volte allentati raschiando delicatamente. I "punti di saldatura a freddo", cioè quelli che non hanno conduttività o non hanno contatto, possono apparire opachi o porosi. Questo deve essere saldato nuovamente.

 

Conclusione: Come trovare la scheda adatta

Quale circuito stampato è adatto ai vostri scopi dipende dal vostro progetto: A seconda che si stia cercando schede normalizzate con circuito integrato o schede a innesto per esperimenti, si consigliano alcune versioni. Con noi troverete schede a innesto e schede per la saldatura in molte dimensioni e dimensioni della griglia. Inoltre, vi offriamo un'ampia gamma di accessori per il settore hobbistica e per uso professionale.
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
*Sconti validi solo sugli articoli immediatamente disponibili (stato di consegna verde) e soggetti a sconto: -15% su una selezione di articoli del marchio Reolink, -15% su una selezione di articoli del marchio Sygonix e -10% sugli articoli del marchio Abus. Offerta valida fino al 26/04/2026 su conrad.fr (esclusi gli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente. In alcuni casi può essere applicata una limitazione delle quantità per ordine. Maggiori informazioni su conrad.it