Come possiamo aiutarti?
Sicurezza flessibile: Serrature a codice, sistemi di impronte digitali e transponder
I sistemi di chiusura elettronici in generale e le serrature a codice in particolare vengono utilizzati quando gli ambienti o gli edifici devono essere protetti da accessi non autorizzati. Sostituiscono la serratura e la chiave della porta e offrono un elevato livello di sicurezza. Scoprite quali tipi di serrature elettroniche sono disponibili nella nostro guida.
-
Sistemi di chiusura elettronici e relativi vantaggi
-
Tipi di sistemi di chiusura elettronici
-
Il nostro consiglio pratico: Utilizzare codici numerici sicuri
-
Criteri di acquisto per sistemi di chiusura elettronici - cosa è importante?
-
FAQ - domande frequenti sui sistemi di chiusura elettronici
Sistemi di chiusura elettronici e relativi vantaggi

Una serratura a codice consente un accesso rapido alle persone autorizzate.
I sistemi di chiusura elettronici fanno parte del settore della tecnologia di sicurezza. Si trovano in case private come in laboratori di ricerca, studi medici, edifici aziendali e strutture pubbliche come gli ospedali.
In sostanza, i sistemi di chiusura elettronici sono moderni sistemi di accesso che servono a proteggere le intrusioni e consentono un controllo affidabile degli accessi.
I vantaggi delle serrature elettroniche parlano da soli: Poiché per il loro funzionamento non è necessaria alcuna chiave, nessuno può andare perso o entrare nelle mani di persone non autorizzate. In questo modo è assicurato un maggiore livello di sicurezza.
Inoltre, riduce al minimo gli sforzi di gestione. Ad esempio, le aziende che si occupano di abitazioni spesso maneggiano una varietà di chiavi diverse, di cui si deve tenere traccia. Devono essere etichettate in modo elaborato, se necessario etichettate singolarmente e conservate in modo appropriato. Tali circostanze non si verificano con sistemi di chiusura elettronici.
Tipi di sistemi di chiusura elettronici
Le serrature elettroniche sono disponibili in diversi modelli e sono costruite in modo diverso a seconda della funzione. I tipi più comuni includono:
Serrature a codice
Una serratura elettronica a codice può essere aperta solo inserendo un codice predefinito ed è quindi progettata per lo più senza cilindro di chiusura meccanico. Una serratura a codice è un tipo di lettore, composto da un'unità elettronica e da una tastiera tramite la quale viene inserito un codice PIN. Chiunque conosca il codice può sbloccare la serratura a codice. La tastiera e la serratura a codice non devono necessariamente essere integrate in un'unità. Non di rado la tastiera è fissata a una certa distanza dalla serratura a codice effettiva.
Le serrature a codice possono essere semplici o complesse. I modelli di alta qualità offrono la possibilità di assegnare un codice individuale a ogni persona autorizzata e di registrare il tempo di accesso. In questo modo è possibile registrare chi ha aperto la porta. Sostituendo i codici PIN a intervalli regolari, la sicurezza può essere ulteriormente aumentata. Le serrature a codice con codice numerico vengono spesso utilizzate in uffici o negozi. Vengono utilizzati per il controllo dell'accesso a singoli ambienti o edifici completi.

Le serrature a codice possono anche essere integrate in modo meraviglioso nelle maniglie delle porte.
Sistemi di chiusura RFID
Le serrature RFID sono un'alternativa pratica alla serratura a codice classica. RFID è l'acronimo di radio-frequency identification e indica una tecnologia di comunicazione basata su onde elettromagnetiche che consente di identificare persone o oggetti automaticamente e senza contatto. Le serrature RFID sono composte da un dispositivo di lettura o di scrittura e da un transponder dotato di un microchip che funge da supporto dati. Il lettore è dotato di un'antenna e genera un campo elettromagnetico.

Se il transponder si trova nella portata di questo campo, è possibile effettuare uno scambio di dati, ovvero leggere il chip dal lettore. Se si tratta di un dispositivo di scrittura, è viceversa possibile descrivere il transponder con nuovi dati. I transponder sono disponibili in due versioni:
I transponder passivi non si trovano sotto tensione. Ottengono la loro energia dal campo elettromagnetico che il lettore emette.
I transponder attivi, invece, sono dotati di un proprio alimentatore, solitamente sotto forma di batteria. Entrambi i tipi di transponder presentano vantaggi e svantaggi. Mentre i transponder passivi sono quasi esenti da manutenzione, ma possono essere utilizzati solo a portata ridotta, i transponder attivi funzionano anche a portata di mano, ma devono essere sottoposti a manutenzione.
Un lucchetto RFID ha il vantaggio rispetto a una serratura elettronica, che l'utente non deve ricordare alcun codice. Al contrario, il diritto di accesso mantiene il proprio transponder sul lettore, che legge i dati ricevuti, abbinati con il database interno e, in caso di corrispondenza, sblocca la porta. I controlli temporali sono possibili anche tramite serrature RFID: Alcune versioni offrono la possibilità di inserire una finestra temporale in cui la porta può essere aperta senza transponder. In questo modo anche le persone che non utilizzano il sistema di chiusura digitale possono accedere. Un'alternativa più conveniente alla tecnologia RFID sono i sistemi di chiusura con schede chip. Si tratta di schede magnetiche programmate, inserite e lette in un lettore di schede. Le schede chip non sono così complesse come i transponder e quindi più accessibili nell'acquisto.
Sistemi di chiusura con impronte digitali
I sistemi di accesso con impronte digitali dispongono di un sensore sul quale si mette il dito. L'impronta digitale viene scansionata e confrontata con il database integrato. Se i valori biometrici corrispondono ai dati memorizzati, la porta si apre.
I sistemi di chiusura basati su impronte digitali sono considerati particolarmente resistenti alle intrusioni. Ciò deve essere fatto, da un lato, in modo che l'impronta digitale di ogni persona sia individuale e possa quindi essere assegnato in modo univoco al diritto di accesso.
Dall'altro lato, i pericoli come quelli di altri sistemi di chiusura elettronici, come ad esempio il fatto che un transponder sia in mani sbagliate o che si dimentica il codice dalla serratura a codice, sono esclusi nei sistemi di accesso con impronte digitali.
Sistemi di chiusura di alta qualità di questo tipo possono memorizzare più impronte digitali e quindi indicizzare diversi accessi.

Serratura a codice con scanner per impronte digitali e sistema di chiusura elettrico.
Sistemi di chiusura intelligenti

Lo smartphone diventa una chiave per la porta.
Sono disponibili anche sistemi di chiusura che possono essere integrati nella smart home tramite WLAN o Bluetooth e controllati tramite APP.
L'utente riconosce il diritto di accesso non appena il suo smartphone si trova nelle vicinanze e apre la porta senza dover fare alcuna azione.
La tecnologia di chiusura intelligente offre un elevato comfort di utilizzo, ma ha anche i suoi punti deboli.
Se si annuncia una visita, è possibile, ad esempio, impostare un profilo ospite e quindi consentire l'accesso a più persone senza dover sostituire le chiavi in modo dispendioso.
Tuttavia, come per le chiavi fisiche, i transponder e le smart card, sussiste il rischio che lo smartphone venga utilizzato in modo non autorizzato e, nel peggiore dei casi, sia necessario per accedere alla casa in modo illegittimamente.
Il nostro consiglio pratico: Utilizzare codici numerici sicuri
La sicurezza offerta da una serratura a codice non dipende in alcun modo da quanto è semplice o complesso il codice scelto. In linea di principio, si consiglia di utilizzare un codice PIN che non è in alcun modo collegato alla propria persona o ai parenti. I dati di nascita o di matrimonio sono facili da determinare e quindi non sono una buona scelta per una serratura a codice. I codici numerici brevi sono inoltre più semplici da elaborare rispetto a quelli lunghi, pertanto è necessario scegliere una sequenza numerica composta da più cifre possibili, a condizione che sia ancora ben nota. Si devono evitare anche ripetizioni di cifre nel codice.
Criteri di acquisto per sistemi di chiusura elettronici - cosa è importante?

In caso di acquisto di sistemi di chiusura elettronici, è necessario innanzitutto valutare quale tipo di controllo dell'accesso sia più adatto per i propri scopi. Se la protezione contro le intrusioni e la sicurezza sono al primo posto, i sistemi di chiusura con impronte digitali sono la scelta giusta. Una maggiore flessibilità offre invece serrature con transponder o smart card. Questi ultimi possono essere facilmente forniti ai partecipanti senza dover prima rilevare le loro impronte digitali. Per i sistemi di chiusura con serratura numerica, il numero di utenti è generalmente illimitato, ma per motivi di sicurezza è consigliabile modificare regolarmente il codice. In questo modo si crea un certo sforzo che deve essere tenuto in considerazione.
Per configurare i sistemi di chiusura digitale è necessaria una programmazione, pertanto è importante sapere in che modo avviene e se è necessario un software o un accessorio speciale. Idealmente, tutto ciò è già incluso per la programmazione. È necessario anche ricercare se il sistema di chiusura può essere ampliato. Ciò vale per eventuali aggiornamenti e per il massimo numero possibile di transponder, posizioni di memoria per impronte digitali o utenti di app.
La protezione IP svolge un ruolo importante anche nei sistemi di chiusura. I lettori e le tastiere montati all'esterno devono essere protetti contro gli spruzzi d'acqua, ad esempio per rimanere funzionanti in caso di pioggia. I transponder dovrebbero essere idealmente impermeabili. Spesso vengono montati su portachiavi o bracciali, in modo che possano essere comodamente trasportati, ma anche esposti a molte influenze esterne.
FAQ - domande frequenti sui sistemi di chiusura elettronici
Sono disponibili sistemi di chiusura elettronici con sistema di allarme integrato?
Sì. Ci sono modelli che attivano autonomamente un allarme non appena qualcuno si fa con la forza. Sono inoltre disponibili sistemi di chiusura che possono essere collegati al sistema di allarme interno. Si accende o si disattiva il sistema di allarme non appena si entra o si esce dalla casa.
Posso aggiornare la porta con una serratura a codice o un'altra serratura elettronica?
Nella maggior parte dei casi ciò è possibile senza problemi. Ci sono kit adatti per quasi ogni tipo di porta per l'aggiornamento, sia che si sceglie una serratura a codice o un altro sistema di chiusura. L'installazione è generalmente semplice, ma in caso di dubbio deve essere eseguita da un esperto.