bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere su LOGO Siemens! Sistema

  • Che cos'è LOGO Siemens! Sistema?

  • Cosa distingue il LOGO Siemens! Da altri sistemi PLC?

  • Ampia varietà di applicazioni del LOGO Siemens!

  • Esempio di applicazione per IL LOGO Siemens! Sistema

  • Conclusioni

 

Che cos'è LOGO Siemens! Sistema?

Siemens LOGO! è un nuovo sistema che viene utilizzato principalmente per l'automazione e il monitoraggio dei sistemi di consumo elettrici e della tecnologia dei sensori. Siemens LOGO! sostituisce i classici componenti elettrici "stupidi" che vengono utilizzati per commutare le utenze elettriche. Poiché Siemens LOGO! è programmabile, le operazioni di commutazione diventano improvvisamente "intelligenti" per gli utenti finali, aprendo nuove possibilità di applicazione.

Spesso LOGO Siemens sostituisce! Controlli:

  • Temporizzatori, che possono essere ad esempio in una scatola elettrica, come componenti in una macchina o in una presa Schuko
  • Relè di protezione per lo spegnimento di utenze elettriche in situazioni di emergenza
  • Contatori per misurare il consumo, la durata di funzionamento o i costi delle utenze

Utilizzando IL LOGO Siemens! Questi componenti possono essere controllati tramite una logica software programmata. Tali sistemi sono noti come controllori programmabili (SPS).

 

Cosa distingue il LOGO Siemens! Da altri sistemi PLC?

LOGO Siemens! È un sistema completo intelligente di componenti hardware e software. In questo modo Siemens OFFRE LOGO! Ad esempio, nell'equipaggiamento di base è già presente un elemento facile da usare con display. In questo modo è possibile, ad esempio, controllare tende da sole, tapparelle o porte a rullo tramite un menu programmabile. LOGO Siemens! Porta con sé un server web integrato, in modo da poter controllare gli elementi collegati al modulo di base tramite l'app browser sullo smartphone, tablet o con un PC desktop.

L'unità di base può essere facilmente integrata con moduli di espansione e di controllo. Ai moduli di controllo è possibile collegare tutti i dispositivi elettrici che è possibile collegare anche a un normale relè. In questo modo è possibile collegare impianti sprinkler o motori di tapparelle tramite le uscite analogiche e digitali del modulo di controllo e controllarli tramite software tramite IL LOGO Siemens! I sistemi a innesto preprodotti riducono al minimo lo sforzo di cablaggio; i moduli stessi vengono montati dinamicamente su una guida DIN.

LOGO Siemens! Utilizza interfacce attuali, comuni e altamente standardizzate. In questo modo l'unità di base offre un collegamento Ethernet RJ45 per lo scambio di dati con altri componenti di rete e per il collegamento del server web alla rete locale, nonché uno slot per schede SD disponibile in commercio per la memorizzazione di eventi.

Oltre all'ambiente di sviluppo ricco di funzioni, con il LOGO Siemens! SoftComfort è inoltre possibile disegnare schemi elettrici che aiutano a documentare il progetto.

 

Ampia varietà di applicazioni del LOGO Siemens!

Grazie alla possibilità di interazione controllata tramite software con elementi di commutazione e misurazione elettrici, IL LOGO Siemens! Sistema popolare sia tra gli appassionati di hobbistica che tra gli ingegneri professionisti. Il sistema viene utilizzato, ad esempio, nell'automazione domestica per il controllo di impianti di irrigazione, tapparelle o tende da sole. Nell'industria viene utilizzato, tra l'altro, per il controllo di trasportatori, piattaforme di sollevamento o impianti di alimentazione.

Grazie alla memoria per schede SD, il LOGO Siemens è adatto! Per la registrazione precisa dei dati a lungo termine. A tale scopo, Siemens LOGO! può continuare a elaborare i dati dei sensori collegati (ad es. Per temperatura o tempo) tramite la logica di programmazione e poi depositarli sulla memoria SD. Inoltre, utilizzando il gateway IoT di Siemens è possibile utilizzare applicazioni per l'Internet delle cose che richiedono una connessione a Internet. Grazie al server web integrato è possibile fornire dashboard molto chiari per gli spettatori dei dati raccolti, sviluppati in anticipo per il rispettivo scenario.

 

Esempio di applicazione per IL LOGO Siemens! Sistema

Il modulo di controllo SIEMENS-LOGO! Con display è installato in questo progetto di esempio in un punto facilmente accessibile all'interno dell'edificio. Nel migliore dei casi, il modulo si trova in un luogo con vista sul giardino.

L'utente seleziona da diverse voci di menu. Le voci di menu e il loro controllo sono stati programmati in anticipo. Ad esempio, premendo un pulsante l'utente può avviare manualmente un'irrigazione immediata del giardino tramite le soluzioni di irrigazione collegate al modulo di controllo. Questo è utile per innaffiare per la prima volta i semi appena messi a dimora o per verificare il funzionamento dell'impianto di irrigazione. In questo caso, l'utente può controllare in modo mirato tutti gli sprinkler contemporaneamente o singoli elementi in un sottomenu.

D'altra parte, è possibile impostare orari in cui i singoli elementi di irrigazione devono essere attivati automaticamente. In questo modo è possibile, ad esempio, avviare un'irrigazione non presidiata del giardino durante le vacanze o durante la notte. In questo caso, oltre al tempo, è possibile configurare la durata del processo di irrigazione. Grazie al server web integrato, questo controllo può essere effettuato a distanza.

 

Conclusioni

Perchè LOGO Siemens! Il sistema non solo nell'industria, ma anche nel settore privato è utilizzato da molte persone, troverete numerosi progetti di riferimento su Internet. Inoltre, sono disponibili numerosi corsi online, in quanto attorno al sistema si è formata una comunità attiva, che è a disposizione dei nuovi utenti con suggerimenti e trucchi.

Con IL LOGO Siemens! Il sistema offre la massima libertà per quanto riguarda il controllo di sistemi elettrici di consumo. Se desiderate utilizzare il sistema per la raccolta dei dati, per l'automazione domestica o per il controllo dei processi nell'industria, LOGO Siemens! È un aiuto utile per tutti questi ambiti di applicazione. Grazie alle moderne interfacce e ai sistemi di montaggio semplici, l'installazione del sistema è facile da tenere a portata di mano. Anche per l'Internet delle cose è IL LOGO Siemens! Con le sue numerose opzioni di configurazione, è dotato di tutti i dispositivi.