bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

   

Sistemi di commutazione senza filo per l'installazione: Commutazione e controllo a distanza

  • Aprire, chiudere, commutare e controllare con il radio comando

  • Di quanti canali ho bisogno?

  • Quali frequenze di trasmissione vengono utilizzate?

  • Qual è la portata radio?

  • Quanto sono sicuri i sistemi di commutazione radio?

 

Aprire, chiudere, commutare e controllare con il radio comando

I sistemi di commutazione radio per l'installazione sono progettati per una commutazione a distanza comoda, sicura e priva di manomissione di utenze elettriche. Sono composti da almeno un trasmettitore e un ricevitore e si distinguono per la grande versatilità e praticità.

Alle uscite relè del ricevitore vengono collegati i dispositivi o i circuiti da controllare. Basta premere un pulsante sul radio comando trasmettitore e si aprono porte, cancelli o si accendono luci e pompe. A seconda del modello è possibile programmare fino a 32 trasmettitori per ricevitore.

Le possibili applicazioni dei sistemi professionali di commutazione senza fili sono molteplici e vanno dai comandi di garage e cancelli da cortile, cancelli d'ingresso e apriporta e sistemi di accesso, lampade e illuminazione, tende da sole, persiane e tapparelle ai sistemi di ventilazione, comandi di pompe, aria condizionata ­ e sistemi di irrigazione così come il controllo di impianti elettrici, idraulici e pneumatici. I sistemi di commutazione radio consentono anche l'apertura a distanza e la chiusura di tetti e­ finestre difficilmente accessibili.

Semplice configurazione

Per la messa in funzione, il trasmettitore e il ricevitore vengono sincronizzati una volta l'uno con l'altro. A tale scopo è sufficiente attivare la modalità di apprendimento sui dispositivi secondo le istruzioni in dotazione e premere il tasto desiderato sul trasmettitore manuale - fatto! La messa in funzione di sistemi con interruttori DIP non è molto comoda. Con questi dispositivi, il trasmettitore e il ricevitore si sintonizzano l'uno con l'altro tramite un mini interruttore, (DIP Switch) nell'alloggiamento.

A differenza dei dispositivi mobili Smart Plugs, cioè connettori a spina radio che si installano tra la presa e il dispositivo, ad esempio una lampada da terra, è previsto un montaggio fisso per i ricevitori dei sistemi di commutazione radio di installazione. A seconda del modello e della posizione delle attività, gli specialisti possono essere installati in scatole di collegamento e distribuzione o su guide DIN di armadi elettrici e armadi di sicurezza. Alcuni modelli supportano una tensione di alimentazione selezionabile da 12 V a 24 V DC e 230 V. se si desidera utilizzare i ricevitori in ambienti esterni, è necessario un modello con alloggiamento a tenuta d'acqua.  

 

Di quanti canali ho bisogno?

A seconda del numero di canali, il numero di circuiti diversi e quindi dispositivi o impianti possono essere controllati indipendentemente l'uno dall'altro. Regola generale: per ogni linea, ad esempio lampade o gruppi di lampade, gruppo di prese, fontane, porte o tende da sole, è necessario un proprio canale. Tramite un canale è possibile commutare un relè e quindi un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi.

In genere, i ricevitori consentono un controllo singolo dei canali, ma alcuni modelli supportano anche un controllo sincrono di tutti i canali.

Un esempio: Se il nuovo sistema radio deve aprire e chiudere la porta del garage, è sufficiente un sistema radio di installazione con un canale. Se in un garage più grande si devono commutare tre porte con il proprio motore indipendentemente l'una dall'altra, è necessario un ricevitore con almeno tre canali radio. In questo modo, ciascuna delle tre porte può essere aperta e chiusa indipendentemente dalle altre due.

In genere, per tre porte sono presenti anche tre veicoli, ciascuno dei quali deve essere dotato di un telecomando. Come trasmettitore manuale, per l'esempio garage con tre porte sono quindi possibili due varianti:

Possibilità 1: Un trasmettitore manuale a 1 canale per ogni porta. Per tre veicoli sono necessari tre trasmettitori manuali. In questo modo ogni persona autorizzata può comandare a distanza il cancello assegnato.

Possibilità 2: Un trasmettitore manuale con almeno tre canali. Per tre veicoli sono necessari tre trasmettitori manuali. Affinché ogni persona idonea possa utilizzare solo la porta assegnata, nei trasmettitori è programmato un solo canale. Tuttavia, questa soluzione è particolarmente flessibile: Ad esempio, qualcuno noleggia due dei garage, il suo trasmettitore manuale a 3 canali può essere facilmente programmato in modo che entrambi i cancelli possano essere utilizzati singolarmente o insieme da un trasmettitore.  

Il nostro suggerimento pratico

Per il personale addetto alla pulizia o il proprietario del garage è consigliato un trasmettitore manuale aggiuntivo con almeno 3 canali, in cui tutti e tre i canali sono impostati su ogni porta. In questo modo è possibile aprire e chiudere tutte e tre le porte del garage tramite un telecomando, ad esempio per scopi di pulizia e controllo o in caso di emergenza.  

 

Quali frequenze di trasmissione vengono utilizzate?

I sistemi radio per l'installazione utilizzano frequenze radio senza licenza. A seconda del modello, utilizzano canali radio di 433 MHz o 868 MHz. La gamma di frequenza 433 MHz è più frequentata, perché in questo caso una vasta gamma di dispositivi è in parte dotata di una potente potenza di trasmissione. L'intervallo di frequenza di 868 MHz può essere utilizzato solo con potenza di trasmissione limitata e sempre solo per un breve periodo di tempo, in conformità con le direttive. Per questo motivo, ci si può aspettare un minore impatto di interferenza da parte dei trasmettitori nelle vicinanze. Per alcuni modelli, la frequenza di lavoro è regolabile per le esigenze individuali. I sistemi radio con trasmissione bidirezionale offrono, a richiesta, un feedback ottico sul trasmettitore.

Funzione di commutazione e pulsante

Molti ricevitori consentono l'azionamento di dispositivi o impianti collegati a scelta tramite la funzione di commutazione o pulsante. In questo modo i sistemi sono particolarmente versatili. In modalità interruttore, il ricevitore funziona come interruttore permanente e quindi come un interruttore a parete tradizionale, in cui si accende o si spegne una lampada quando si cambia il bilanciere. In modalità tasto ("modalità toggle"), il ricevitore trasmette un breve impulso di commutazione, come è noto, ad esempio, dagli interruttori luminosi nelle scale più grandi. Il rispettivo relè viene quindi serrato solo per il tempo in cui viene azionato il pulsante di trasmissione. Alcuni modelli offrono inoltre una funzione timer, che consente di impostare la durata di serraggio del relè sul trasmettitore.

 

Qual è la portata radio?

I sistemi di commutazione radio per l'installazione fissa sono disponibili con diverse portate. A seconda del modello, si trova tra 30 e 1.000 metri di distanza ed è indicato nella rispettiva descrizione del prodotto.

La portata si riferisce sempre a condizioni ottimali con visuale libera senza interferenze. Campi elettromagnetici, motori, altri trasmettitori o ostacoli come cemento armato, pareti, recinzioni di ferro, vetro e materiali simili possono compromettere notevolmente la portata. La portata normalmente raggiungibile all'interno di edifici è quindi inferiore alla portata massima specificata.

Una riduzione della portata può verificarsi anche durante il montaggio del ricevitore radio in un armadio elettrico in metallo. In questo caso, è possibile aiutarsi con un'antenna esterna flessibile, disponibile per alcuni sistemi di commutazione radio.

I sistemi di commutazione radio a lunga portata sono utili non solo per il passaggio a distanza a una distanza maggiore, ad esempio per azionare un'altra porta remota. I modelli con ampia portata, grazie alla loro maggiore potenza di trasmissione, possono essere pratici anche per operazioni di commutazione affidabili a breve distanza. Possono essere utilizzati se non è possibile il controllo remoto a causa di condizioni strutturali o di interferenze con sistemi a breve distanza.

Il nostro suggerimento pratico: controllare sempre la portata

La portata massima dei sistemi radio nel luogo di installazione programmato può essere compromessa da ostacoli quali pareti in cemento, soffitti o altri dispositivi elettrici. In questi casi, in genere aiuta già a modificare leggermente la posizione del ricevitore radio per ridurre al minimo o evitare completamente gli effetti di interferenza. Per scoprire la posizione di installazione ottimale, prima di un montaggio fisso è consigliabile testare la portata in più punti durante il test di funzionamento del ricevitore. Se si è determinata la posizione migliore possibile, fissare il ricevitore.

 

Quanto sono sicuri i sistemi di commutazione radio?

I sistemi di commutazione radio per installazioni sono generalmente dispositivi professionali con funzioni di sicurezza per la protezione da manomissioni. Ciò garantisce che le persone non autorizzate, ad esempio, non possano aprire né la porta del garage né la porta del cortile. I produttori di sistemi di commutazione radio utilizzano diverse procedure di sicurezza, come i segnali di trasmissione codificati, che modulano secondo una determinata chiave. I dispositivi con un livello di sicurezza più elevato utilizzano una trasmissione del segnale crittografata in combinazione con la procedura di rolling code. Rende ogni pacchetto di segnale trasmesso dal trasmettitore al ricevitore unico e non ripetibile.

Poiché ogni fornitore utilizza una procedura di protezione individuale, in genere sono compatibili solo trasmettitori e ricevitori di un produttore e di una serie di modelli.

Il nostro suggerimento pratico: considerare l'espandibilità

Se si è abituato al comfort di funzionamento del nuovo sistema di commutazione radio, l'esperienza dimostra che si possono trovare rapidamente ulteriori ambiti di utilizzo. Per questo motivo, è consigliabile prendere in considerazione le possibilità di espansione in forma di canali aggiuntivi già all'acquisto di una soluzione di commutazione radio per l'installazione. È sufficiente programmare uno o due canali di riserva, che è possibile utilizzare facilmente per nuovi ambiti di utilizzo.