Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Valore della conoscenza dei sistemi di illuminazione a fune
I sistemi a fune vengono utilizzati in ambienti per l'illuminazione. Vale a dire, se l'illuminazione non deve essere appesa direttamente al soffitto, ma tramite un supporto a fune nella parte inferiore, solitamente in ambienti di grande altezza. A volte i supporti per cavi vengono montati su lampade anche come elementi di design per spazi più piccoli. Nella nostra guida, spieghiamo cosa bisogna considerare quando si scelgono i sistemi di cavi per l'illuminazione.
Cosa sono i sistemi a corda?
Quali sono i sistemi di cavi per l'illuminazione?
Si consiglia di prestare attenzione quando si acquista un sistema di cavi per l'illuminazione
Come installare il sistema a fune
Domande e risposte
Cosa sono i sistemi a corda?
I sistemi a fune consentono un'illuminazione individuale. Sono particolarmente utili in ambienti di grandi dimensioni. Le luci fissate a funi possono essere montate nella stanza a piacere e possono anche fornire condizioni di luce ideali su angoli e spazi definiti.
I sistemi a fune possono essere montati dritti, obliqui o anche angolati su soffitti e pareti, adattandosi perfettamente alle condizioni di ogni stanza.
I componenti di un sistema a fune comprendono, oltre alle funi e alle guide di scorrimento, sempre due conduttori elettrici (spesso funi di rame) e le luci ad essi collegate. Inoltre, le lampade nel sistema a fune richiedono in genere un trasformatore o un alimentatore, poiché sono spesso progettate per l'intervallo a bassa tensione e non per l'intera tensione di rete di 230 V. Di conseguenza, si distingue tra sistemi di cavi ad alta tensione e a bassa tensione per l'illuminazione.
Conoscenza pratica: Utilizzo di sistemi a fune ad alto voltaggio
I sistemi di cavi ad alta tensione per l'illuminazione vengono utilizzati solo quando non è possibile un contatto diretto. Questo è il caso, ad esempio, in grandi sale eventi e nella tecnologia di palcoscenico, in cui lampade speciali con tensione di rete da 230 V galleggiano sopra le teste del pubblico.
Quali sono i sistemi di cavi per l'illuminazione?
Nel nostro negozio sono disponibili sia lampade a fune singole, guide portanti per sistemi di illuminazione e altri componenti per sistemi a fune esistenti, sia set completi in diversi design.
Sistema completo di cavi
I sistemi completi a fune sono costituiti da lampade e funi come supporto. Vengono forniti pronti per il montaggio. I sistemi completi sono disponibili in diversi design, con lampade, dimmer, girevoli o orientabili. I sistemi di completamento a fune sono la scelta migliore se si cerca una soluzione semplice e non si desidera utilizzare la ricerca di componenti di sistema a fune adatti.
Lampade a fune
Nel nostro negozio sono disponibili lampade a LED e alogene e lampade con diverse dimensioni di base per sistemi a fune ad alta tensione e a bassa tensione, Ideal per espandere i sistemi a fune esistenti o sostituire le lampade a fune difettose.
Informazioni: Le luci sono i portalampada, le lampadine devono essere ordinate in genere separatamente. Qui sono disponibili diversi tipi di lampadine, come LED e lampade alogene.
Sistemi illuminazione
I sistemi di illuminazione sono guide portanti, in parte con canali di luce preinstallati. Insieme alle lampade a fune, alle lampade e ad altri componenti del sistema a fune, i sistemi di illuminazione creano un sistema individuale completo di cavi.
Componenti del sistema a fune
I componenti del sistema a fune sono la base per un concetto di illuminazione individuale. Questi includono funi, morsetti a fune, funi di serraggio e kit di montaggio, nonché trasformatori adatti, cavi, supporti a parete o cavi di alimentazione. Sul negozio Conrad on line è possibile ordinare tutti i componenti importanti necessari per il montaggio di sistemi a fune comodamente.
Nota: Quando si selezionano i componenti del sistema a fune, assicurarsi di essere progettati per un sistema a fune a bassa tensione o ad alta tensione.
Si consiglia di prestare attenzione quando si acquista un sistema di cavi per l'illuminazione
A questo punto vengono spiegati i criteri di selezione importanti per i singoli componenti di un sistema a fune per l'illuminazione.
La costruzione di cavi
Quando si selezionano le funi adatte, prestare attenzione alla lunghezza, al diametro e alle staffe disponibili per il montaggio. La lunghezza della corda determina quali opzioni di progettazione è possibile realizzare:
- Le corde semplici sono disponibili come metro su ruote.
- Tagliare le funi con conduttori elettrici integrati richiede una competenza elettrotecnica.
Il diametro della corda è importante, in modo da poter montare le lampade che avete scelto. Inoltre, la fune si adatta a supporti come ruote o occhielli.
Oltre alle funi, le guide portanti possono essere utilizzate come sospensione per lampade. Il montaggio delle lampade su una guida portante con montaggio a fune consente un orientamento orizzontale dritto, anche se soffitti e pareti per il fissaggio sono inclinati.
Suggerimento: Alcune corde hanno canali di luce pre-installati. In questo modo si risparmiano cavi aggiuntivi per l'alimentazione delle lampade.
L'ancoraggio
L'ancoraggio delle funi può essere realizzato su pareti o soffitti con diverse opzioni di montaggio. Di regola, i sistemi di cavi sono sistemi montati in superficie. Ciò significa che gli ancoraggi sono fissati con fori, ma non sono completamente inseriti nelle pareti.
Nota: Quando si seleziona il sistema a fune e un punto di montaggio adeguato, prestare attenzione al peso dell'unità di illuminazione. Questa forza di trazione deve resistere all'ancoraggio. La forza di trazione in singoli punti può essere ridotta utilizzando più funi o rulli di rinvio. Tuttavia, le pareti porose non sono adatte per il montaggio di sistemi a fune.
I cavi elettrici
Conoscenze pratiche: Le lampade a fune vengono per lo più montate su due funi parallele. Da un lato, questo ha lo scopo di appendere e non far oscillare, dall'altro la doppia guida facilita la posa di cavi in entrata e in uscita per l'alimentazione elettrica.
Per le lampade a fune sono disponibili sistemi ad alta tensione e a bassa tensione. La maggior parte delle lampade e delle lampadine sono progettate per una bassa tensione di 12 V e devono essere collegate di conseguenza tramite trasformatori e alimentatori. Questi trasformatori e alimentatori sono disponibili come accessori per l'illuminazione interna nel nostro negozio.
Suggerimento: Le lampade prefabbricate nei sistemi di completamento a fune hanno generalmente integrato il trasformatore per la bassa tensione in fabbrica. Quindi, mentre la tensione di esercizio è di 230 V nei dati tecnici, i bassi valori di watt per la potenza della lampada si possono riconoscere che è stata montata una resistenza in serie.
Lampade e lampadine
Per le lampade dei sistemi a fune sono disponibili diversi design e tipi.
Una distinzione importante è quella tra lampade con lampadine fisse, che si trovano spesso nell'area LED e lampade con supporti che consentono la sostituzione di singole lampadine.
Consiglio pratico: In caso di guasto di un apparecchio luminoso, in caso di lampade ben integrate, spesso i LED, l'intera lampada, cioè un faretto nel sistema a fune, deve essere sostituita. Più semplice è la sostituzione di lampadine, se ogni portalampada può essere montato singolarmente. Le lampade a fune (lampade) sono diverse:
- Fondamentalmente in lampade LED o alogene con corpo illuminante corrispondente
- Per le versioni che non sono sempre disponibili
- Alla tensione di esercizio
- Per le funzioni speciali sono disponibili lampade dimmerabili, girevoli o orientabili
La scelta di lampadine per lampade con montature è anche fondamentalmente suddivisa in lampadine alogene e a LED. Oltre alla base adatta per il portalampada, per la selezione delle lampadine sono importanti i seguenti fattori:
- Il colore della luce
- L'intensità della luce
- La potenza
- La dimmerabilità e altre opzioni di controllo.
Con le lampadine a scelta libera, nell'area LED sono disponibili quelle che consentono un cambio di colore e sono comodamente controllate tramite un telecomando.
Come installare il sistema a fune
Per il montaggio di sistemi di illuminazione con supporti a fune, oltre all'utensile giusto e alla conoscenza dell'impianto elettrico, sono necessari soprattutto componenti di sistema a fune come deviatori, morsetti a fune, supporto a parete/soffitto, canali di luce e linee elettriche di alimentazione con parametri elettronici adatti.
Suggerimento: Per i corrimano inclinati, utilizzare la staffa di supporto. Se si utilizza un deviatore, il percorso del cavo si orienta alla distanza del soffitto del deviatore.
Per installare un sistema completo di cavi prefabbricato:
- Iniziare il montaggio del sistema di cavi, innanzitutto impostando il percorso pianificato del sistema e contrassegnare i punti di fissaggio della corda alla parete.
- Quindi ancorare gli occhielli a fune con tasselli nella parete.
- Ora appendere la fune preassemblata con un tenditore a fune montato su un lato e bloccarla.
- Fissare le punte di inserimento dei morsetti di collegamento sulla fune, HER stabilisce un collegamento di alimentazione al trasformatore.
Domande e risposte
Cos'è un sistema di cavi a bassa tensione?
I sistemi a fune a bassa tensione sono classificati come varianti di illuminazione con tensione di esercizio di 12 V. Questi non necessitano di una protezione speciale dal contatto e di un alimentatore di grandi dimensioni, ma di un trasformatore per convertire la tensione di rete normale da 230 volt in tensione di esercizio da 12 V. Al contrario, i sistemi di cavi ad alta tensione vengono azionati direttamente dalla rete elettrica con una tensione di 230 V.
Quando devono essere utilizzate le luci a LED e dove le lampadine alogene hanno un effetto migliore?
Ciò dipende interamente dal vostro gusto e dai vostri desideri. Mentre le lampade alogene brillano con una luce scintillante, le lampade a LED creano un'atmosfera di divertimento e di risparmio. Il vantaggio delle lampade alogene, oltre all'eccellente qualità della luce, è anche la buona riproduzione dei colori. In gallerie, spazi espositivi o per la messa in scena della luce, le lampade alogene possono essere più adatte. Nelle abitazioni o negli ambienti di grandi dimensioni, che vengono illuminati per lungo tempo, le lampade a LED a lunga durata e ad alta efficienza energetica garantiscono un grande risparmio energetico e di denaro.