bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

    

Sistemi home theatre - più che un semplice e rilassante feed cinematografico a casa

Un'esperienza cinematografica impressionante è in genere composta da diversi fattori. Il focus è prima di tutto sul film e la sua trama. Ma ciò che non è così direttamente percepito all'inizio è il suono. Ma senza un suono potente, le migliori scene e l'action più cool non si rivelano giuste. 

Ed è proprio quello che si pratica con tanto successo nei cinema, di cui si dovrebbe fare uso anche nella vita professionale. Quando in occasione di fiere o eventi vengono mostrati video impressionanti con presentazioni aziendali o presentazioni di prodotti, non deve mancare il suono giusto.  

I sistemi di home cinema che sono stati provati e testati nella pratica sono praticamente predestinati a questo compito. Saremo lieti di dirvi quali sono le differenze tra i sistemi e cosa dovete tenere a mente quando li selezionate o li installate. E se necessario, possiamo offrirvi la vostra prossima presentazione con il produttore di popcorn adatto a questo scopo.

  • Cosa sono i sistemi home cinema?

  • Quali sistemi Home Theater sono disponibili?

  • Cosa considerare quando si installa un sistema audio home theater?

  • Cosa devo considerare quando acquisto un sistema home cinema?

  • Qual è la differenza tra un impianto HiFi e un home cinema?

  • L'aiuto giusto per l'installazione o la soluzione dei problemi.

  • Domande frequenti sui sistemi home theatre

  • Conclusione: In questo modo è possibile trovare l'impianto home theatre adatto

 

Cosa sono i sistemi home cinema?

I registi hanno già da tempo riconosciuto che i film molto buoni con la musica adatta e con effetti sonori sorprendenti sono i migliori. Non per niente, durante la produzione di film e nei cinema, viene utilizzato così tanto sforzo per un suono perfetto. Tuttavia, poiché nei moderni monitor a schermo piatto non è possibile integrare altoparlanti potenti e ben suonanti, sono necessari impianti audio o anche impianti home theatre con altoparlanti esterni per una perfetta progettazione del suono.  

Un impianto home theatre comprende diversi componenti che riproducono una qualità del suono molto vicina al vero suono del cinema. Tuttavia, chi vuole comporre il proprio home theatre da singoli componenti deve in genere prendere la borsa molto in profondità. Poiché le singole parti sono relativamente costose. È più conveniente con un pacchetto completo home theatre che include tutti gli altoparlanti, il subwoofer, il lettore Blu-ray, il ricevitore AV, il cavo di collegamento e una descrizione dettagliata della struttura.  

Il numero di casse acustiche HiFi dipende dal rispettivo sistema home theatre e dal numero di uscite disponibili per il ricevitore AV. Per un sistema home theatre è inoltre necessario un televisore il più grande possibile. Molte persone integrano inoltre uno schermo e un proiettore nell'impianto home theatre.

 

Quali sistemi Home Theater sono disponibili?

Nei sistemi home theatre si distinguono diverse versioni da 2.1 a 9.1. Le due cifre indicano sempre il numero di altoparlanti e subwoofer. Il subwoofer è responsabile dei toni bassi e gli altoparlanti garantiscono un audio surround. Per un sistema 2.1 sono disponibili ad esempio due casse acustiche e un subwoofer attivo. In un sistema 9.1 sono integrati anche nove casse acustiche e subwoofer, che vi permettono di vivere un suono gigantesco.

2.1 sistema home theatre

2.1 sistema home theatre

Seduta (1); TV (2); altoparlante anteriore sinistro (3); altoparlante anteriore destro (4): Subwoofer (5).

Qui sono inclusi due altoparlanti anteriori e un subwoofer. L'utente viene qui alluso esclusivamente dalla parte anteriore. 

2.1 i sistemi Home Theater sono piuttosto compatti e quindi Ideal per piccoli spazi. Ma servono solo per migliorare la qualità del suono del televisore. 

Non c'è ancora un vero effetto surround, come si prova al cinema.

Sistemi Home Theater 5.1

Sistemi Home Theater 5.1

Seduta (1); TV (2); altoparlante anteriore sinistro (3); altoparlante anteriore destro (4): Subwoofer (5); altoparlante centrale (6); altoparlante surround sinistro (7); altoparlante surround destro (8).

I più popolari sistemi home theatre sono sistemi 5.1 da cinque altoparlanti e un subwoofer. Qui potete già creare un vero e proprio feeling cinematografico. 

In un sistema Home Theater 5.1 ci sono tre altoparlanti anteriori davanti all'utente e due altoparlanti surround dietro di lui. Tra i due altoparlanti principali, situati a destra e a sinistra del televisore, viene posizionato l'altoparlante centrale. 

Questo è quindi responsabile della riproduzione della lingua. I due altoparlanti surround dietro l'utente garantiscono un suono perfetto.

I sistemi 5.1 sono adatti per ambienti di medie e grandi dimensioni.

Sistema Home Theater 7.1

Sistema Home Theater 7.1

Seduta (1); TV (2); altoparlante anteriore sinistro (3); altoparlante anteriore destro (4): Subwoofer (5); altoparlante centrale (6); altoparlante surround sinistro (7); altoparlante surround destro (8); altoparlante surround posteriore sinistro (9); altoparlante surround posteriore destro (10).

L'impianto Home Theater 7.1 è già uno dei sistemi Home Theater di alta qualità. Qui sono inclusi sette casse acustiche e un subwoofer. 

Tuttavia, le due ulteriori casse Surround Back per i sistemi 5.1 devono essere montate dietro gli altoparlanti surround. A tale scopo, gli altoparlanti surround possono fare un'escursione in avanti fino all'altezza del sedile dell'utente. 

Gli impianti 7.1 sono quindi adatti solo per ambienti di grandi dimensioni, in cui lo spazio dietro l'utente è sufficiente per gli altoparlanti surround-back. 

Quando si acquista DVD e Blu-ray, assicurarsi che i film contengono una traccia audio 7.1. 

Nota: A seconda della dotazione e del numero di uscite dell'altoparlante, il ricevitore AV può essere integrato nel sistema surround con altri altoparlanti satellitari per rendere l'esperienza audio ancora più intensa.

Il nostro consiglio pratico: Rispettare le dimensioni della stanza

Scegliete il vostro nuovo sistema audio in base alle dimensioni dei vostri locali. Per grandi spazi abitativi, potrebbe essere necessario un maggior numero di casse acustiche per ricreare un buon audio cinematografico. Per gli spazi abitativi più piccoli intorno ai 20 metri quadrati è sufficiente anche un sistema home theatre 5.1 per godere di una qualità del suono eccezionale.

 

Cosa considerare quando si installa un sistema audio home theater?

Un buon sistema audio non dovrebbe solo suonare bene. Anche l'installazione deve essere eseguita in modo pulito.

Lo sforzo di installazione dipende naturalmente dalle dimensioni del rispettivo impianto home theatre. I sistemi surround con cinque o più casse acustiche sono più complessi da installare rispetto a un impianto 2.1. L'installazione degli altoparlanti anteriori e del subwoofer è relativamente semplice, in quanto questi componenti sono posizionati in prossimità del televisore o del ricevitore AV. In questo modo avrete bisogno solo di cavi relativamente corti, che possono essere montati anche facilmente in modo nascosto. 

Si comporta in modo diverso con gli altoparlanti posteriori. Qui è necessario tirare i cavi più lunghi e nasconderli in modo consono. È quindi particolarmente pratico acquistare un sistema audio con casse acustiche posteriori wireless o subwoofer wireless. Questi possono essere accoppiati al sistema Home Theater tramite radio o W-LAN e sono relativamente facili da installare. Anche se non avete ancora molta esperienza con la messa a punto di sistemi home theatre.

In caso contrario, è necessario tenere conto della corretta disposizione di televisori, lettori Blu-ray, altoparlanti anteriori, posteriori e centrali e subwoofer. In caso di dubbio, un'occhiata alle istruzioni per l'uso, in cui viene di solito spiegato con precisione l'installazione degli altoparlanti in dotazione.

 

Cosa devo considerare quando acquisto un sistema home cinema?

Oltre al numero di casse acustiche, vi sono altri fattori da tenere in considerazione quando si acquista un impianto Home Theater. Prestare attenzione alle funzioni degli altoparlanti, alle possibilità di collegamento e alla potenza musicale.

Altoparlanti

Alcuni sistemi home theatre sono dotati di altoparlanti wireless. Questi sono più facili da installare, in particolare con gli altoparlanti di ritorno. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di nascondere il fastidioso groviglio di cavi. Gli altoparlanti senza fili sono solitamente collegati tra loro e al televisore via radio.

Interfacce / opzioni di collegamento

A seconda della versione, gli impianti home theatre dispongono delle più diverse interfacce e collegamenti. Tra i più importanti sono inclusi ingressi digitali ottici, collegamenti HDMI, prese RCA e possibilità di collegamento USB, di rete e di antenna. Quando si acquista il proprio impianto Home Theater, assicurarsi che l'impianto disponga delle interfacce di ingresso e uscita necessarie per il collegamento dei dispositivi già esistenti.

Funzioni di rete e Internet

A seconda del modello, i sistemi Home Theater dispongono di diverse funzioni di rete e Internet, ad esempio smart TV, WiFi, screen mirroring o app. WiFi significa, ad esempio, che è possibile integrare il vostro impianto Home Theater in una rete WLAN esistente. In questo modo è possibile accedere al vostro impianto tramite un'app per smartphone o smart TV e riprodurre musica, video o altri supporti audio. I moderni impianti home theatre sono di solito ben attrezzati per quanto riguarda le funzioni Internet e di rete.

Potenza musicale

La capacità di carico musicale descrive la potenza di carico a impulsi di due secondi che un altoparlante può gestire senza danni ai materiali. La capacità di carico massima degli impianti home theatre può essere di diverse centinaia di watt. Con un impianto audio 2.1 semplice, la capacità di carico è generalmente inferiore rispetto a un impianto home theatre 5.1 o 7.1 di grandi dimensioni. Chi vuole mettere a punto un solido impianto 5.1 è ben predisponga una capacità di carico massima compresa tra 400 e 1200 watt.

 

Qual è la differenza tra un impianto HiFi e un home cinema?

Un impianto Hi-Fi è composto principalmente da un lettore CD, un amplificatore e due scatole per la riproduzione del segnale stereo. I sistemi home theatre sono invece molto più complessi. A seconda della versione, possiedono un ricevitore AV con lettore Blu-ray o lettore DVD e integrano fino a nove o più casse acustiche. Inoltre, è incluso un subwoofer per la riproduzione delle frequenze dei bassi di qualsiasi impianto home theatre. Le altre casse acustiche riproducono le frequenze rimanenti e sono perfettamente coordinate tra loro dal punto di vista tecnico. Inoltre, le casse degli altoparlanti sono disposte in un sistema home theatre intorno all'utente, in modo che l'intero campo dell'ambiente sia pieno di suono e si formi un'atmosfera cinematografica. In un normale impianto stereo, la diffusione avviene solo da una direzione. In genere, anche la qualità del suono non è paragonabile a quella di un sistema home theatre.

 

L'aiuto giusto per l'installazione o la soluzione dei problemi.

Volete sperimentare il cinema Feeling a casa, collegare i vostri terminali in modo ottimale e posizionare perfettamente gli altoparlanti?
Lasciatevi aiutare da un esperto in modo rapido ed efficiente. Inviaci una mail e sapremo darti il giusto consiglio

 

Domande frequenti sui sistemi home theatre

Qual è la differenza tra un sistema home theater e una soundbar?

Grazie alla loro struttura piatta, i televisori per gli altoparlanti offrono una profondità di montaggio limitata. Per questo motivo il suono degli altoparlanti integrati lascia spesso a desiderare. Chi non riesce a installare un impianto home theatre può scegliere una soundbar come soluzione all-in-one. Una soundbar viene posizionata sotto o davanti al televisore e collegata direttamente al televisore. Il suono della TV viene emesso tramite la soundbar, migliorando notevolmente la qualità del suono. Anche se le soundbar high-end lavorano in parte con subwoofer esterni e possono creare elettronicamente un suono artificiale, la qualità del suono di una soundbar non si avvicina a un sistema audio surround 5.1.

Qual è la differenza tra Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Atmos e Dolby True HD?

Ray Dolby ha inventato negli anni '60 le prime procedure per la riduzione attiva del suono e, con Dolby Surround, ha guidato in modo significativo lo sviluppo del suono surround.

Dolby Digital rappresenta la transizione dall'audio surround analogico all'audio surround digitale ed è stata introdotta nei cinema negli anni '90. La procedura di riproduzione digitale può supportare i sistemi 5.1 ed è lo standard comune per i DVD.

Dolby Digital Plus è stato sviluppato nel 2005 per la riproduzione su TV HD e per i servizi di streaming e può supportare teoricamente fino a un massimo di 13,1 sistemi. Grazie alla sua compressione avanzata dei dati, Dolby Digital Plus richiede solo una larghezza di banda molto ridotta.

Dolby Atmos è la terza dimensione del suono e viene preferibilmente utilizzata nei cinema. Grazie all'utilizzo di casse acustiche ad altezza regolabile, anche le esperienze sonore vengono riprodotte in modo realistico dall'alto. Per la riproduzione sono necessari sistemi 5.1 con due altoparlanti di altezza supplementare. Questi sistemi sono indicati con 5.1.2.

Dolby True HD è uno standard digitale multicanale in cui i dati audio vengono trasmessi senza perdite. Viene utilizzato con i dischi Blu-ray, in quanto grazie alla procedura di memorizzazione intelligente su questo medium c'è spazio sufficiente.

Cosa significa DTS-HD o DTS-HD master audio?

DTS è l'acronimo di Digital Theater System. Nella versione HD o HD master audio è un formato audio per la trasmissione senza perdite di dati audio. In questo modo è paragonabile a Dolby True HD ed è progettato per i sistemi 7.1.

 

Conclusione: In questo modo è possibile trovare l'impianto home theatre adatto

In primo luogo, decidere se si desidera avere un sistema di intrattenimento 2.1, 5.1, 7.1 o 9.1. Si noti che il vero feeling al cinema può essere raggiunto solo con almeno cinque altoparlanti. Più casse acustiche hanno il vostro home theatre, più l'esperienza audio è differenziata. Si noti inoltre se gli altoparlanti sono integrati in una rete WLAN o possono essere collegati al televisore via radio. Chi si occupa di casse acustiche senza fili può approfittare di una maggiore libertà di installazione. È possibile installare i box posteriori in molti punti diversi, senza dover tenere conto dei fastidiosi cavi. Sono anche pratici impianti home theatre smart TV e compatibili con app. Qui è possibile accedere facilmente al sistema da tablet, TV o smartphone e riprodurre musica o video.