Come possiamo aiutarti?
Stazioni meteo senza fili
Cose da sapere sulle stazioni radio meteorologiche
-
Funzione e costruzione di stazioni meteorologiche radio
-
Questi i valori che si possono visualizzare su una stazione meteorologica radio
-
Il nostro consiglio pratico: allarme in caso di condizioni meteorologiche estreme
-
Frequenti interferenze sulle stazioni meteorologiche radio
Funzione e costruzione di stazioni meteorologiche radio
Una stazione meteorologica radio è composta da almeno due componenti:
- una stazione per l'acquisizione di dati meteorologici che include un trasmettitore in un robusto alloggiamento per l'uso esterno durante tutto l'anno e
- Una stazione base per la visualizzazione dei dati rilevati.
I dati vengono rilevati ai sensori esterni e trasmessi alla stazione base in modalità wireless tramite segnale radio. Un grande vantaggio di questa combinazione di dispositivi è che la misurazione effettiva può avvenire in un punto esterno in cui i dati meteorologici possono essere rilevati senza interferenze. Il modulo display, il ricevitore radio, si trova invece in una posizione facilmente accessibile per l'utente.
I segnali vengono inviati in una delle cosiddette bande ISM (Industrial, Scientific and Medical Band). Le stazioni meteorologiche radio in Europa funzionano quasi esclusivamente con 433 megahertz. Si tratta di un intervallo di frequenza ampiamente privo di licenza e approvazione.
Questi i valori che si possono visualizzare su una stazione meteorologica radio
Nel modulo di misurazione della stazione meteorologica sono presenti diversi sensori che registrano le informazioni meteo. Ciò che è specifico varia a seconda della gamma di funzioni dei dispositivi. La misurazione della temperatura esterna e dell'umidità dell'aria è una delle funzioni di base. Una visualizzazione della velocità del vento e della direzione del vento offre stazioni meteorologiche con dotazioni di alto livello. Queste versioni possono anche indicare la quantità di precipitazioni. Una previsione meteo viene determinata dalle variazioni della pressione dell'aria in loco. Affinché ciò sia possibile, il complemento esterno della stazione meteorologica deve essere dotato di un sensore esterno che determina la pressione atmosferica.
Nella maggior parte dei casi, il modulo di visualizzazione e lettura ha un sensore interno per misurare la temperatura interna e l'umidità dell'aria di una stanza. Le temperature vengono solitamente visualizzate nelle scale note gradi Celsius o, a scelta, in gradi Fahrenheit. Inoltre, la tecnologia radio utilizzata viene spesso utilizzata per ricevere il segnale del trasmettitore DCF-77 per il funzionamento di un orologio radio. In questo modo è possibile visualizzare l'ora sulla stazione meteorologica e, se necessario, utilizzarla come sveglia. Se una stazione meteorologica radio offre una misurazione della velocità del vento, è possibile calcolare la cosiddetta temperatura percepita. Per la maggior parte dei valori meteo mostrati è disponibile un'indicazione minima/massima delle ultime 24 ore. Le stazioni meteorologiche più attrezzate possono memorizzare cicli più lunghi del tempo.
I dati meteo vengono visualizzati sulla stazione base in forma grafica su un display. Alcune stazioni sono espandibili con altri moduli esterni. Grazie ai display LC o LED a risparmio energetico e alle prestazioni radio molto ridotte, le stazioni meteorologiche richiedono principalmente solo batterie AA. Alcuni dispositivi sono inoltre dotati di alimentatori sul lato di ricezione.
Molte stazioni meteo più recenti funzionano con sensori esterni che, con un'APP, trasmettono i dati meteo a uno smartphone, un tablet o un PC domestico. A tale scopo, il dispositivo viene integrato nella rete WLAN esistente ed è raggiungibile da (quasi) qualsiasi luogo. Come caratteristiche più recenti delle stazioni meteorologiche sono state aggiunte anche la rappresentazione di valori per il contenuto di CO2 dell'aria e per il livello di rumore in loco.
Il nostro consiglio pratico: allarme in caso di condizioni meteorologiche estreme
Alcune stazioni meteorologiche senza filo possono essere programmate in modo da emettere segnali di allarme in determinate condizioni o variazioni del tempo. Ciò può essere utile, ad esempio, in caso di forte vento. Se all'esterno sono presenti oggetti che devono essere protetti dal gelo, è utile anche un allarme che avvisa in caso di temperature basse.
Frequenti interferenze sulle stazioni meteorologiche radio
Se il segnale radio dalla stazione esterna non viene ricevuto dalla stazione base, il primo passo dovrebbe essere riavviare entrambi i componenti del dispositivo. In questo modo è possibile controllare contemporaneamente lo stato delle batterie. Durante la messa in funzione, i dispositivi devono essere vicini l'uno all'altro (circa 1 metro di distanza).
Per trovare un luogo di installazione adatto per il trasmettitore della stazione meteorologica, oltre alle considerazioni di natura meteorologica, anche i possibili fattori di disturbo per la trasmissione del segnale radio giocano un ruolo importante. Questi possono essere sistemi di allarme, campi di interferenza elettromagnetica, parti metalliche e simili. Nota: Le informazioni sulla portata nelle istruzioni per l'uso si basano su condizioni di campo libero.