bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

   

Fatti interessanti sui contatori analogici a pannello

  • Cosa sono i contatori analogici da pannello?

  • Tipi di costruzione e modalità di funzionamento

  • Criteri di selezione per strumenti di misura da incasso analogici

  • La nostra pratica: lettura corretta

  • FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misura analogici da incasso

 

Cosa sono i contatori analogici da pannello?

La risposta è già nel nome. Si tratta di strumenti di misura per l'installazione in impianti nuovi o esistenti. I valori di misura vengono determinati in modo analogico. Questo distingue i dispositivi dagli strumenti di misura digitali da incasso che funzionano con l'elettronica digitale.

In una misurazione analogica viene eseguita un'elaborazione continua del segnale di misurazione, mentre nella misurazione digitale è presente un'elaborazione graduale. In molti casi, gli strumenti analogici sono dotati di lancette che indicano il risultato della misurazione su una scala numerica o a colori. È inoltre disponibile la tecnica di conteggio analogico, che funziona meccanicamente, elettromeccanicamente o elettromagneticamente, tra cui ad esempio contatori di ore di esercizio.

Questi strumenti di misura sono in genere dotati di un display numerico o di un display a scorrimento, con modelli con diversi punti. In parte il valore viene indicato con il punto di commutazione successivo, ad esempio, nel caso di contatori di energia analogici classici (contatori di Ferraris o contatori di corrente trifase).

Nel caso di strumenti di misura da incasso analogici con lancetta e scala dei numeri, si tratta in molti casi di strumenti per la misurazione dell'intensità di corrente, anche noti come amperometro o misuratore di corrente, o della tensione elettrica, i cosiddetti voltmetri o volt meter. .

 

Tipi di costruzione e modalità di funzionamento

Sono disponibili una vasta gamma di strumenti di misura da incasso analogici che funzionano in modo analogico e sono progettati per l'installazione. La struttura e il principio di funzionamento possono variare a seconda dei parametri da rilevare e misurare. Di seguito è riportata una piccola panoramica della tecnologia di misurazione analogica utilizzata di frequente:

 

Strumenti di misura da incasso con dispositivo di misura della bobina rotante

Molti strumenti di misura dell'indicatore sono apparecchi da incasso elettromeccanici con dispositivo di misurazione a bobina rotante. Quest'ultimo garantisce in sostanza il posizionamento del puntatore sulla rispettiva scala. All'interno è presente una bobina girevole nel campo di un magnete permanente.

Se la corrente entra, si crea un secondo campo magnetico che magnetizza il nucleo nel misuratore a bobina rotante. Il magnete elettrico e il magnete permanente si respingono, e come conseguenza la bobina gira e l'indicatore si muove. Due molle a spirale, che consentono da un lato l'alimentazione di corrente e dall'altro consentono di riportare le lancette nella posizione di riposo, fungono da forza di contrasto alla forza magnetica.

In linea di principio, i movimenti della bobina mobile possono misurare solo la corrente diretta , ma collegando un raddrizzatore davanti a loro è possibile misurare anche la corrente alternata. Se si desidera misurare la tensione elettrica, è necessaria la pre-accensione di resistenze.

Gli strumenti di misura della bobina rotante possono essere utilizzati non solo come amperometro e misuratore di tensione, ma anche per la misurazione di altri valori, come ad esempio temperatura, potenza e resistenza.

 
 

Strumenti di misura da incasso con misuratore a indicatore rotante

Inoltre, sono disponibili indicatori con misuratore a ferro rotante. Il funzionamento di base è molto simile a quello degli strumenti di misura della bobina rotante, ma gli apparecchi da incasso con indicatore rotante sono adatti anche per la misurazione di correnti alternate, senza la necessità di un raddrizzatore. All'interno si trovano due nuclei di ferro, uno dei quali è collegato saldamente alla bobina e uno al puntatore. Grazie al flusso di corrente, i nuclei di ferro vengono magnetizzati e si respingono: L'indicatore si muove attraverso il movimento rotatorio del nucleo di ferro a cui è collegato. Una molla a spirale funge da forza di contrasto, che alla fine arresta la lancetta.

I misuratori da incasso analogici con misuratore in ferro rotante vengono utilizzati per la misurazione di correnti alternate e in generale per correnti e tensioni maggiori. I misuratori da incasso sono più robusti rispetto ai misuratori a bobina rotante, ma non possono rilevare correnti e tensioni molto basse. Per questi casi, i misuratori di bobine rotanti sono più adatti.

 
 

Strumenti di misura da incasso con contatori meccanici ed elettromeccanici

I contatori meccanici comunemente utilizzati sono i contatori a rulli. Più rulli su un asse vengono ruotati separatamente l'uno dall'altro tramite un meccanismo e si innestano nella posizione successiva. I rulli portano i numeri da 0 a 9. Una volta che una ruota ha girato completamente (il 9 scatta a 0), la ruota dei numeri a sinistra di essa salta un numero in più. Le cifre possono essere lette immediatamente.

In caso di contatore elettromeccanico, l'azionamento dei rulli avviene elettricamente tramite un elettromagnete o un motore elettrico. Gli strumenti di misura da incasso con contatore sono, ad esempio, contaore di esercizio, contatori di corrente e contachilometri per auto, anche se oggi si utilizzano prevalentemente strumenti di misura e strumenti di misura digitali o elettrici nei veicoli.

Anche per il conteggio dell'energia consumata vengono sempre più utilizzati strumenti di misura digitali.

 

Criteri di selezione per strumenti di misura da incasso analogici

L'utilizzo di strumenti di misura da incasso è in linea di principio utile quando un determinato valore deve essere sempre misurato in modo permanente o regolare nella stessa posizione. Nel nostro negozio online è possibile selezionare strumenti analogici secondo criteri simili a quelli dei dispositivi di misurazione digitali.

Gli aspetti importanti nella scelta della tecnica di misurazione adatta sono tra l'altro:

  • Funzione di misurazione: Naturalmente è molto importante sapere quali dimensioni possono essere misurate. Sono disponibili, tra l'altro, strumenti di misura e strumenti di prova per la misurazione di corrente alternata, corrente continua, tensione alternata, tensione continua, temperatura e frequenza, nonché misuratori di impulsi e contatori meccanici, che possono essere utilizzati per diverse attività di conteggio.
  • Intervallo di misura: È possibile selezionare i prodotti nel nostro negozio online in base all'intervallo misurabile o ai limiti minimi e massimi.
  • Larghezza e altezza di montaggio: Poiché si tratta di strumenti da montare in un impianto nuovo o esistente, è importante selezionare modelli con dimensioni adeguate.


Ulteriori criteri di selezione per uno strumento da incasso dipendono principalmente dall'uso e dall'ambiente di utilizzo. A seconda dell'ambiente può essere necessario, ad esempio, un tipo di protezione specifico. Anche il tipo di montaggio può avere un ruolo importante. Molti degli strumenti di misura offerti sono progettati per il montaggio in quadri di comando.

Sono disponibili anche, ad esempio, contatori meccanici per il montaggio su tavolo, contatori a impulsi con fissaggio a staffa di serraggio e varianti per il montaggio su guida negli armadi di distribuzione. Se è necessario un misuratore del contatore, assicurarsi che vi siano sufficienti punti per i vostri scopi e se è possibile un ripristino.

Consiglio pratico: lettura corretta

Uno degli svantaggi degli strumenti di misura analogici, in particolare quando si utilizzano dispositivi con lancetta e scala, è che durante la lettura del valore misurato si verificano facilmente errori che non quando si maneggiano dispositivi digitali. È importante evitare errori di parallasse guardando verticalmente la scala.

Utili sono le scale a specchio integrate in alcuni strumenti di misurazione del puntatore, che devono evitare deviazioni di misurazione che possono essere causate da una vista in alto inclinata. Si tratta di una superficie riflettente, montata parallelamente alla scala graduata. Se il puntatore e la sua immagine speculare si sovrappongono con precisione, si può essere certi di guardare la scala in verticale.

   

 

FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misura analogici da incasso

I moderni strumenti di misura digitali non sono preferibili ai "vecchi" analogici?

In effetti, gli strumenti di misura digitali, come ad esempio i multimetri per la misurazione di diversi parametri, hanno sostituito le loro versioni analogiche in molti settori su larga scala. Tuttavia, ci sono ancora possibilità di utilizzo in cui gli strumenti analogici funzionanti sono uniformi o addirittura superiori ai dispositivi digitali. Un vantaggio di un contatore di corrente analogico, ad esempio, è che le variazioni di corrente possono essere rilevate direttamente da un indicatore.

In generale, le oscillazioni e le tendenze possono essere monitorate più facilmente e in modo molto più chiaro rispetto ai dispositivi digitali. Inoltre, gli strumenti di misura con scale offrono una migliore panoramica dell'intero intervallo di misura.