Strumenti di misura dell'acqua, analisi dei liquidi
Gli strumenti di analisi dell'acqua vengono utilizzati in molti settori nella vita quotidiana professionale e privata. Sono utilizzati per la determinazione di diversi parametri, ad esempio il pH o la conduttività elettrica dell'acqua. Scoprite i tipi e le funzioni degli strumenti di misura nella nostra guida.
Cos'è un analizzatore d'acqua?
Gli strumenti di analisi dell'acqua sono un componente dell'ampio spettro di dispositivi di misurazione. Come suggerisce il nome, lo scopo di questi strumenti di misura è quello di analizzare l'acqua. In che modo l'analisi avviene dipende dal tipo di analizzatore dell'acqua. È possibile analizzare parametri chimici, fisici e microbiologici. A seconda del modello, il dispositivo misura, ad esempio, il pH, la durezza dell'acqua, la conduttività o la temperatura dell'acqua. Mentre gli strumenti di analisi dedicati come gli strumenti di misura del pH servono solo a misurare un parametro, gli strumenti di misura combinati sono in grado di analizzare l'acqua in diversi modi.
Gli strumenti per l'analisi dell'acqua sono disponibili in numerosi modelli e fasce di prezzo. Vengono utilizzati in molti settori professionali, come la determinazione della qualità dell'acqua nell'acqua potabile e nelle piscine o la determinazione del carico di acqua nelle acque naturali o nelle acque reflue industriali. Gli strumenti di analisi possono essere utili anche per scopi privati. Un esempio è l'utilizzo di strumenti di misura del pH nell'acquaristica.
Tipi di strumenti di analisi dell'acqua
Nel nostro negozio online vi offriamo una vasta gamma di strumenti per l'analisi dell'acqua per qualsiasi scopo. Se cercate tester pH per misurare il pH nel vostro acquario o stagno da giardino, avete bisogno di una tecnica di misurazione per determinare la conducibilità dei campioni d'acqua o avete bisogno di un dispositivo combinato per scopi scolastici o di ricerca, nel nostro negozio on line lo troverete certamente. La nostra offerta tiene a disposizione strumenti di analisi con diverse funzioni, diverse attrezzature tecniche e in diverse fasce di prezzo, adatti per ogni caso di utilizzo. Di seguito è riportata una panoramica dei tipi di strumenti di analisi dell'acqua disponibili.
Misuratori pH
Gli strumenti di misura del pH, noti anche come misuratori di pH, determinano il pH di una soluzione, quindi forniscono informazioni su come l'acqua è acida o basica. La misurazione avviene in modo elettrochimico. Spesso si basa sul potenziale di un elettrodo ("elettrodo pH"). Se viene a contatto con la soluzione da controllare, si crea un potenziale elettrico che dipende direttamente dalla concentrazione di ioni di idrogeno caricati positivamente nel liquido. La tensione generata dalla differenza di potenziale per l'elettrodo di riferimento (integrato nel dispositivo) fornisce informazioni sul valore del pH. Gli strumenti di misura del pH sono disponibili in diverse versioni e, a seconda del modello, possono essere calibrati in base allo standard di fabbrica (con o senza certificato) o allo standard ISO. Per scopi privati, ad esempio per determinare il pH nell'acquario, i semplici tester di pH sotto forma di strisce di prova sono generalmente sufficienti, mentre per applicazioni professionali sono disponibili dispositivi di alta qualità che si differenziano, ad esempio, per l'intervallo di misura, la precisione di misurazione e la maneggevolezza. Poiché le misurazioni del pH spesso devono essere effettuate all'aperto, ad esempio nei bagni o nei laghetti, molti misuratori di pH sono realizzati come dispositivi portatili, alimentati a batteria e pronti all'uso in qualsiasi momento.
Strumenti di misura della conduttanza
Che l'acqua sia un buon conduttore elettrico è un'idea sbagliata piuttosto diffusa. Non l'acqua stessa guida la corrente, ma le particelle in essa disciolte. In poche parole, più sostanze si trovano nell'acqua, maggiore è il valore di conduttanza. Un misuratore di conducibilità consente quindi di determinare indirettamente la qualità o il carico di particelle disciolte nell'acqua, identificando la conduttività. Il misuratore misura la resistenza elettrica dell'acqua e indica il valore di conduzione risultante in microsiemens (µ S). Maggiore è la resistenza elettrica, minore è il valore di conduzione. A seconda della versione viene inoltre misurato il valore TdS (total dissolved Solid), cioè il numero assoluto di sostanze disciolte. Per garantire misurazioni precise e una conversione accurata, gli strumenti di misura della conduttanza non raramente rilevano la temperatura dell'acqua. Conoscere la conduttività è importante, ad esempio, per valutare la qualità dell'acqua potabile.
Misuratori ossigeno
I misuratori di ossigeno rilevano la saturazione di O2 dell'acqua. Gli strumenti di misura sono noti anche come Ossimetro, Ossimetri e vengono utilizzati, ad esempio, nell'acquaristica per acqua dolce e marina, nell'allevamento di pesci, nell'agricoltura e nell'orticoltura idroponica in particolare. La misurazione può essere effettuata ad esempio con un sensore galvanico. Si tratta di un tipo di cella a combustibile in cui avviene una reazione chimica quando l'ossigeno viene a contatto con l'idrossido di potassio contenuto. Il risultato è una corrente elettrica. L'intensità di corrente fornisce informazioni sulla concentrazione di ossigeno nell'acqua, espressa in mg/l e/o come percentuale per la saturazione.
Fotometri
I fotometri sono strumenti di misura per la determinazione di diverse dimensioni fotometriche. Nell'ambito dell'analisi dell'acqua, possono essere utilizzati per determinare il carico dell'acqua con determinate sostanze, ad esempio lo iodio o il nichel. Il funzionamento di base è molto semplice: Un fascio di luce inviato dal dispositivo passa attraverso l'acqua da esaminare. A seconda dell'intensità con cui la luce colpisce la fotocellula del misuratore, si ottiene una certa concentrazione sulla sostanza da misurare nell'acqua. Sono disponibili dispositivi per la misurazione specifica di determinate sostanze e modelli per la misurazione del "colore dell'acqua". Quest'ultimo fornisce informazioni sulla presenza di impurità di tipo organico o inorganico. I fotometri vengono utilizzati, ad esempio, per l'analisi di campioni di acqua potabile e acque reflue e per l'analisi chimica dell'acqua in laboratorio.
Strumenti di misura combinati
Questi strumenti per l'analisi dell'acqua combinano diverse funzioni di misurazione in un unico dispositivo. In questo modo sono disponibili modelli che fungono contemporaneamente da misuratori di pH, conduttimetri, termometri per acqua e per il rilevamento di altri parametri come la salinità e il valore TdS. Poiché la valutazione della qualità dell'acqua ha un ruolo importante in diversi fattori, che si influenzano in parte l'uno con l'altro, questi strumenti di misura combinati sono un aiuto pratico nel settore privato e professionale.
Inoltre, è possibile distinguere gli strumenti di analisi dell'acqua in base alla loro struttura, alla loro maneggevolezza e all'ambito di applicazione.
Strumenti di misura portatili
Questi dispositivi sono Ideali per l'uso mobile. Misuratori di pH portatili e altri pratici strumenti di analisi dell'acqua in genere sono dotati di una facile lettura e facilità di utilizzo e possono essere riposti e trasportati agevolmente.
Misuratori per pavimento
Ci sono strumenti di misura del pH speciali, adatti esclusivamente per l'uso in terra o in terreni di coltura. In genere sono dotati di un elettrodo pH più robusto.
Stick di misurazione
Per la "misurazione rapida", gli stick di misurazione, ad esempio per la determinazione del pH, sono ideali. Sono facili da utilizzare e convenienti e spesso vengono utilizzati nell'acquaristica. È utile un'attrezzatura con compensazione della temperatura per garantire misurazioni precise a diverse temperature.
Strumenti di misura digitali
La maggior parte dei moderni strumenti di analisi dell'acqua è una tecnica di misurazione digitale che offre risultati affidabili e precisi su un display ben leggibile. L'elettrodo di misura è in molti casi sostituibile, il che a lungo termine permette un risparmio sui costi.
Criteri di acquisto per gli strumenti di analisi dell'acqua - cosa è importante?
Quale strumento di analisi dell'acqua è quello giusto per i vostri scopi dipende principalmente da ciò che si desidera analizzare, da quanto devono essere precisi i valori misurati e da quali funzioni aggiuntive, come le funzioni di memoria e le interfacce per altri dispositivi. Nel settore professionale, ad esempio per la determinazione del carico di acqua potabile, acque industriali, acque reflue o acque naturali, è essenziale un'analisi precisa dei valori dell'acqua, che richiede una tecnica di misurazione di alta qualità. Prestare particolare attenzione al tipo di calibrazione, all'intervallo di misura, alla precisione di misurazione e alle condizioni di utilizzo consigliate, come gli intervalli di temperatura e gli eventuali standard IP necessari.
In ambito privato, non è generalmente necessario avere una panoramica completa delle sostanze disciolte nell'acqua. Per gli acquari sono rilevanti parametri quali il pH, la saturazione di ossigeno e la temperatura dell'acqua, per i quali sono disponibili strisce di prova monouso convenienti e strumenti di misurazione portatili a basso costo.
Nel nostro negozio online è possibile filtrare gli strumenti di misura disponibili per l'analisi dell'acqua secondo diversi criteri e individuare rapidamente il dispositivo giusto per le vostre esigenze. È possibile, tra l'altro, ordinare in base al tipo di strumento di misura (misuratore di pH, fotometro, ecc.), dopo la calibrazione, alla funzione di misurazione precisa e alle interfacce esistenti (ad es. USB per il collegamento a computer portatile e PC).
Il nostro consiglio pratico: Calibrazione del misuratore di pH
Si consiglia di calibrare regolarmente i misuratori di pH per identificare le variazioni dei risultati di misurazione rispetto alla norma definita e regolare il dispositivo. Più lungo e più spesso è in uso un misuratore di pH, più è probabile che si verifichi un errore di misurazione. Per la calibrazione sono necessarie una o due soluzioni tampone (a seconda che si debba eseguire una calibrazione a 1 o 2 punti). Si consigliano soluzioni con pH 7 e pH 4. La precisione della regolazione può variare a seconda del dispositivo. Alcuni modelli sono dotati di un pulsante di calibrazione, mentre altri devono essere ruotati su una "vite di calibrazione" con un utensile adatto fino a quando non viene visualizzato il risultato corretto. In genere, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo per istruzioni dettagliate per la calibrazione.
Ulteriori informazioni sulla calibrazione degli strumenti di misura >>
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di analisi dell'acqua
Con quale frequenza è necessario calibrare uno strumento di analisi dell'acqua?
Molti strumenti per l'analisi dell'acqua vengono calibrati in modo nuovo, tuttavia può essere consigliabile eseguire una calibrazione prima del primo utilizzo. La frequenza di calibrazione dello strumento dipende in sostanza dalla frequenza di utilizzo e dal carico sull'acqua in cui viene utilizzata la tecnica di misurazione. Osservare le informazioni del produttore nella scheda tecnica corrispondente.
Striscia di prova o strumento di misurazione - cosa è più adatto per gli acquariofili?
I proprietari di acquari hanno bisogno di strumenti di analisi dell'acqua per determinare se i parametri dell'acqua soddisfano le esigenze per gli animali e le piante. L'aumento della crescita delle alghe, ad esempio, può essere un'indicazione che qualcosa non va nella qualità dell'acqua. Le strisce di misurazione del pH consentono di determinare rapidamente il valore del pH, mentre le strisce di misurazione combinate determinano contemporaneamente diversi parametri importanti, come il contenuto di nitrati, nitriti e cloro e la durezza dell'acqua. Se l'acquisto di un misuratore di pH o di un analizzatore combinato per gli acquari è utile, dipende dalla frequenza e dalla misura in cui devono essere effettuate le misurazioni. Le strisce di prova sono disponibili a un prezzo conveniente, ma possono essere utilizzate una sola volta, pertanto, a lungo termine, l'acquisto di un analizzatore di acqua può essere più economico.