bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Strumenti di misura elettrosmog: Individuare e ridurre l'elettrosmog 

In molti ambiti della vita quotidiana ci troviamo a contatto con l'elettrosmog o con le radiazioni elettromagnetiche. Gli elettrodomestici, le reti mobili e i radar sono fonti di radiazioni. L'intensità della radiazione deve essere misurata con strumenti di misura dell'elettrosmog. Scoprite quali tipi sono disponibili e cosa è importante acquistare con la nostra guida.

  • Cos'è l'elettrosmog?

  • Cosa sono gli apparecchi di misurazione dell'elettrosmog?

  • Tipi di strumenti per misurare l'elettrosmog

  • Un consiglio pratico: eseguire più misurazioni

  • Criteri di acquisto dello strumento di misura elettrosmog - cosa sapere?

  • FAQ - domande frequenti sugli apparecchi di misurazione elettrici e elettrosmog

 

Cos'è l'elettrosmog?

L'espressione "elettrosmog" è un termine generico e indica nella lingua di tutti i giorni la somma delle sollecitazioni causate dalle radiazioni elettromagnetiche. L'elettrosmog deve essere distinto dallo smog classico, in quanto quest'ultimo è inteso come inquinamento dell'aria causato dalle emissioni. Tra questi, ad esempio, fumo del camino o gas di scarico rilasciati da auto e dall'industria. Lo smog (composto da smoke inglese "fumo" e fog "nebbia") si verifica in particolare nei centri urbani ed è a volte riconoscibile come strato di nebbia a occhio nudo, mentre l'elettrosmog è invisibile.

In particolare, l'elettrosmog è magnetico, elettrico e campi elettromagnetici a bassa o alta frequenza. La caratteristica del campo a bassa frequenza è che i campi elettrici e magnetici si creano separatamente e alternativamente. In campo ad alta frequenza, gli aspetti elettrici e magnetici sono accoppiati tra loro, per questo si parla di campi elettromagnetici o onde.

I campi elettromagnetici non sono un risultato tecnico, ma si presentano liberamente in natura. Un esempio è il campo magnetico naturale della terra. Anche il cervello umano genera campi elettrici e magnetici e funziona in stato di guardia con una frequenza da 13 a 30 Hz. I campi elettromagnetici di questo tipo sono molto deboli e non causano ancora un elettrosmog. Per elettrosmog si intende piuttosto l'insieme delle influenze elettromagnetiche, che negli ultimi decenni sono aumentate notevolmente in termini di intensità e portata a seguito del progresso tecnologico. Sono esclusi i raggi di calore e le radiazioni ionizzanti.

 

Cosa sono gli apparecchi di misurazione dell'elettrosmog?

Per dimostrare un carico di elettrosmog, vengono utilizzati strumenti di misura dell'inquinamento magnetico o elettromagnetico. Si tratta di rilevatori di radiazioni, con i quali è possibile misurare le lunghezze d'onda in campo ad alta frequenza e a bassa frequenza. Sono una parte importante della tecnologia di misurazione e servono da un lato per il confronto dei valori limite, dall'altro per rilevare fonti di radiazioni come stazioni telefoniche, raggi di frequenza, radiazioni a microonde e simili.

Alcuni dispositivi distinguono tra diversi produttori come cellulari, DECT, WLAN o radar e forniscono una panoramica dettagliata dell'esposizione concreta alle radiazioni nell'ambiente. Gli strumenti di misura elettrosmog, oltre ai contatori geiger e ad altri strumenti di misurazione della contaminazione, sono utilizzati per l'installazione di tecnici di misurazione bioedilizia. Sono principalmente presenti nel settore professionale della tecnica di misurazione e richiedono competenze tecniche nella gestione e nella valutazione. Tuttavia, sono disponibili anche strumenti di misura elettrosmog per le persone interessate, che sono più facili da maneggiare, ad esempio strumenti di misura per il rilevamento di raggi a microonde.

 

Tipi di strumenti per misurare l'elettrosmog

A seconda del campo di frequenza in cui devono essere effettuate le misurazioni, si utilizzano dispositivi di misurazione dell'elettrosmog ad alta frequenza alta frequenza o bassa frequenza.

Gli strumenti di misura per le radiazioni a bassa frequenza misurano le radiazioni elettromagnetiche nel campo delle basse frequenze, compresi gli infrasuoni e gli ultrasuoni. Nello spettro elettromagnetico, l'intervallo di bassa frequenza è compreso tra 3 Hz e 30 kHz . Le linee elettriche e gli elettrodomestici rientrano in modo classico nel campo delle radiazioni a bassa frequenza.

Gli strumenti di misura per le radiazioni ad alta frequenza misurano i campi elettromagnetici in un campo ad alta frequenza, di cui si parla a partire da un valore di 30 kHz. L'alta frequenza è presente nell'ambito della moderna tecnologia radio . La maggior parte dei mezzi di comunicazione per la trasmissione di messaggi wireless come radio, telefonia mobile, WLAN e Bluetooth funzionano in campo ad alta frequenza.

La nostra pratica: Eseguire più misurazioni

La potenza del segnale di un dispositivo di misurazione per inquinamento elettrico può essere influenzata da diversi fattori, pertanto si consiglia di eseguire più misurazioni in diversi orari del giorno e di ripetere regolarmente per ottenere una visione d'insieme. Le radiazioni di disturbo devono essere prese in considerazione allo stesso modo come il fatto che pareti e pavimenti possono essere carichi da apparecchi elettrici.

 

Criteri di acquisto per gli strumenti di misura elettrosmog - cosa è importante?

Quando si acquista un dispositivo di misurazione elettrosmog, è necessario innanzitutto considerare in quale intervallo di frequenza deve essere effettuata la misurazione. A seconda del campo di applicazione, si consiglia un misuratore per bassa frequenza o alta frequenza. Chi desidera misurare in entrambe le aree può ricorrere a set di valigie combinati. Includono strumenti di misura elettrosmog per entrambi gli intervalli di frequenza e accessori.

Anche la facilità d'uso svolge un ruolo fondamentale, in particolare per coloro che non sono esperti nella gestione di strumenti di misurazione delle interferenze da elettrosmog. Indicatori ottici e segnali acustici come codici a colori e segnali sonori possono rendere ancora più chiari i valori misurati e aiutare a valutare. Funzioni aggiuntive come l'effetto contatore geiger si rivelano pratiche per individuare le aree con un maggiore carico di elettrosmog.

Per ottenere valori di misura affidabili, è necessario prestare attenzione ad un'elevata precisione di misurazione. Gli strumenti di misura per uso domestico non devono necessariamente essere così sensibili alla misura come gli strumenti di misura per le esigenze professionali. È sempre necessario tenere conto del rispettivo scopo di utilizzo. Tuttavia, i dispositivi di misurazione dell'elettrosmog dovrebbero essere in grado di rilevare almeno una densità di radiazione di 10 µW/m². Si tratta di un parametro di riferimento biologico per zone di sonno secondo lo standard della tecnica di misurazione della biologia strutturale SBM-2015. In questo caso, le onde elettromagnetiche (= alta frequenza) con una densità di radiazione da 100 a 500µ W/m² sono considerate molto visibili. Se questo valore è raggiunto, devono essere prese misure di risanamento o di riduzione delle radiazioni. Per i campi magnetici alternati (= bassa frequenza) è necessario un intervento a partire da una densità di flusso da 100 a 500 nT.

Infine, le condizioni tecniche e il tipo di alimentazione di tensione che richiede uno strumento di misura per elettrosmog devono essere controllate e adattate alle condizioni.

Una misurazione precisa è fondamentale per risultati di misurazione affidabili, che a loro volta sono la base per una valutazione sicura della situazione di carico. Molti strumenti di misurazione elettrosmog consentono di eseguire misurazioni a lungo termine e di effettuare valutazioni direttamente sul posto utilizzando software aggiuntivo.

 

Domande frequenti: Le domande più comuni sugli strumenti di misurazione elettrosmog 

Gli strumenti di misura elettrosmog possono essere utilizzati e letti anche da chi non lo ha mai usato?

Per gli strumenti di misura dell'inquinamento elettromagnetico si tratta di una tecnica di misurazione complessa, che richiede alcune conoscenze di base. Ciò riguarda in particolare la comprensione delle unità di valori di riferimento per la costruzione biologica come la densità del flusso, la densità di radiazione, l'intensità di campo e simili. Gli strumenti di misura elettrici più semplici, come ad esempio i misuratori di radiazioni a microonde, possono essere utilizzati e letti senza problemi da tutti.


Qual è la differenza tra campi elettrici e magnetici?

I campi elettrici circondano ogni corpo caricato elettricamente o conduttore sotto tensione. Se un dispositivo viene collegato alla linea elettrica tramite una presa di corrente, si crea già un campo elettrico. A tale scopo, il dispositivo non deve essere acceso. I campi magnetici vengono generati quando la corrente inizia a scorrere e il dispositivo viene messo in funzione. Si formano quindi ogni volta che la potenza elettrica viene effettivamente consumata. Poiché possono penetrare materiali da costruzione e pareti, i campi magnetici non possono essere schermati facilmente come i campi elettrici. Ciò che entrambi hanno in comune è che diventano più deboli con l'aumentare della distanza dall'origine del campo.