Strumenti per la misura e la ricerca di cavi e conduttori
Cose da sapere sui rilevatori di cavi
-
Che cos'è un rilevacavi?
-
Quali sono le varianti disponibili e come funzionano i cerca cavi?
-
La nostra buona pratica: cerca altri materiali
-
Dove vengono utilizzati i rilevatori di condutture?
-
Cosa si deve tenere in considerazione quando si utilizzano dispositivi di ricerca dei cavi?
Che cos'è un rilevacavi?
I cavi elettrici sono circondati da campi elettrici in caso di flusso di corrente. Questi campi possono essere facilmente "catturati", visualizzati con strumenti tecnici. A tale scopo viene utilizzata una bobina che raccoglie il segnale del campo magnetico. La tensione che vi è stata generata viene misurata e utilizzata come risultato della localizzazione. I rilevatori di cavi sono dispositivi di localizzazione.
Il risultato della localizzazione viene emesso su display LCD. Il risultato della ricerca delle linee appare, a seconda della dotazione del rilevatore di cavi, come dimensione numerica o grafica (come grafico a barre o a posizione) e in parte anche come segnale acustico. Semplici rilevatori si accostano ai LED di segnalazione.
Oltre ai cavi sotto tensione, altri oggetti e materiali sono individuabili nelle pareti. Per questo sono disponibili dispositivi con ampie funzioni di ricerca e localizzazione. I dispositivi di localizzazione di alta qualità per l'uso professionale sono dotati di sensori intelligenti che consentono un posizionamento molto preciso di cavi, fusibili e interruttori sotto tensione e senza corrente. In parte, i dispositivi di ricerca di cavi forniscono come risultato di misurazione l'altezza di tensione in volt in un conduttore attivo.
I rilevatori di cavi sono per lo più dispositivi multifunzione. I singoli rilevatori di cavi sono progettati, ad esempio, per lavorare con reti voce o dati e dispongono di determinati filtri interni per "nascondere" altri conduttori sotto tensione.
A questo si aggiungono le funzionalità del registratore di dati, per poter salvare e leggere i risultati di prova in modo sicuro.
I misuratori di cavi intelligenti sono costruiti come un dispositivo singolo o in più componenti, a seconda dell'equipaggiamento e dell'ambito di prestazione.
Per una localizzazione più esatta possibile di linee e altri oggetti, la calibrazione dei rilevatori di linee è la A e la O. molti dispositivi lo rendono automatico. Per alcuni dispositivi di ricerca di linee, la procedura è descritta nel manuale d'uso.
Quali sono le varianti disponibili e come funzionano i cerca cavi?
I moderni rilevatori di cavi hanno una gamma di funzioni molto più ampia e consentono, tra l'altro, la localizzazione di rotture di cavi, metalli o persino travi in legno. Come funziona in dettaglio?
Nella localizzazione passiva del cavo, il campo magnetico viene sfruttato per i conduttori sotto tensione che, a causa dell'induzione in una bobina (di localizzazione), genera un flusso di corrente.
Durante la localizzazione attiva del cavo, un segnale con una frequenza definita viene inviato in un cavo. Il rilevatore del misuratore di cavi e condutture risponde a questa frequenza, in modo che la posizione del cavo possa essere monitorata con molta precisione. Tali dispositivi di ricerca cavi sono particolarmente adatti per determinare quale cavo conduce a quale collegamento quando non sono riconoscibili colori o cifre da assegnare. Lato negativo: I cavi di collegamento senza corrente non vengono determinati.
I localizzatori di cavi ben attrezzati dispongono di una modalità per il controllo generale e per individuare interruzioni, schiacciamenti o cortocircuiti nei cavi elettrici. In questo modo è possibile determinare la lunghezza del cavo. A tale scopo vengono utilizzati due metodi metrici:
La misurazione capacitiva per tester per cavi di fascia media e di livello intermedio è paragonabile alla carica di un condensatore. L'isolamento delle coppie di conduttori forma il dielettrico. Il coefficiente di capacità per un cavo è indicato dal produttore in Pico-Farad per metro (PF/m). Ad esempio, un cavo di rete ha un valore di 4,6 pF/m. Il misuratore misura innanzitutto la capacità totale del cavo studiato e calcola la lunghezza del cavo in base al coefficiente. La precisione di misurazione è di circa il 5%. Se il coefficiente di capacità non è noto, il dispositivo di misurazione può essere calibrato con un cavo identico di lunghezza nota.
Il metodo di misurazione della riflessione di durata determina per quanto tempo un impulso inviato richiede fino al suo rientro dopo la riflessione all'estremità del cavo o alla compressione o rottura. La velocità di propagazione è inferiore alla velocità della luce, ad esempio per i cavi in rame a 299.792,458 chilometri al secondo. Il valore NVP specifico per ogni cavo è espresso in percentuale della velocità della luce (inglese: Nominal velocity of propagation, in italiano: Velocità nominale della propagazione). I dispositivi di prova dotati di questo dispositivo utilizzano questo valore per il calcolo della lunghezza. Questo è noto anche come tecnologia TDR (time domain reflectometry/time range reflectometry) e offre una precisione di misurazione da 1 a 3 percento, anche per cavi di grandi dimensioni.
Per le sostanze che reagiscono magneticamente nelle pareti, il principio è simile: Una bobina di ricerca controllata da un processore nel dispositivo di localizzazione crea un campo elettromagnetico. In caso di guasto di questo campo da parte di un oggetto metallico, viene emesso un segnale. I processori utilizzati oggi possono calcolare la posizione spaziale (ad esempio, la profondità della parete) di un oggetto metallico e in parte visualizzare il tipo di metallo o escludere i metalli dalla misurazione.
La nostra buona pratica: cerca altri materiali
La localizzazione di altri materiali è possibile anche con uno speciale dispositivo di localizzazione. Per la ricerca, ad esempio, di travi in legno all'interno delle pareti si sfrutta il fatto che le fasi delle frequenze oscillanti cambiano quando si penetrano oggetti con diverse densità fisiche. I dispositivi appositamente progettati per questa funzione sono disponibili nel nostro negozio online.
Dove vengono utilizzati i rilevatori di condutture?
Nel settore industriale e commerciale, i rilevatori di cavi e materiali hanno un ampio campo di applicazione. Alcuni esempi:
- Per la ristrutturazione e riparazione di cavi sotto intonaco, per la ricerca di interruzioni di linee o cavi con cortocircuiti
- Riparazione e manutenzione di reti telefoniche e dati
- Tracciamento dei cavi nel terreno
- Individuazione dei fusibili e assegnazione ai circuiti
- Individuare le scatole di derivazione e di distribuzione nascoste accidentalmente dalla costruzione a secco
- Individuazione di interruzioni e cortocircuiti nei sistemi di riscaldamento a pavimento
- Monitoraggio di tubi metallici per acqua e riscaldamento
- Riparazione di linee di illuminazione per parcheggi e aeroporti
- Determinazione della lunghezza del cavo disponibile, ad esempio, sui tamburi dei cavi
Per gli utenti privati esistono anche alcuni casi di utilizzo, ad esempio per la protezione prima della foratura in pareti o di fori nella costruzione a secco o in muratura, per la localizzazione e la classificazione di fusibili ai circuiti sotto tensione o per la localizzazione di fusibili, circuiti elettrici nei distributori e prese di derivazione per la limitazione di errori, Se i dispositivi non funzionano in ambienti domestici.
Cosa si deve tenere in considerazione quando si utilizzano dispositivi di ricerca dei cavi?
La funzione dei rilevatori di cavi può essere limitata o addirittura assente per rivestimenti a parete contenenti metalli come pannelli o carta da parati. I cavi in plastica possono essere localizzati solo con strumenti di misura appositamente attrezzati.
La profondità, fino alla quale possono essere locate le linee, dipende dal tipo di materiale e dalle dimensioni dell'oggetto. Gli oggetti più grandi possono essere localizzati a profondità maggiori.
Nonostante la sofisticata tecnologia, rimane sempre un rischio residuo quando si lavora con dispositivi di ricerca di linee. La massima sicurezza è garantita dai documenti di pianificazione delle aziende e dalle planimetrie e dai progetti disponibili, che sono state assegnate alle attrezzature della proprietà. Tuttavia, non sempre sono disponibili per la ristrutturazione dei vecchi edifici.