bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Informazioni sugli strumenti per orologiai

  • Utensili per orologiai per meccanica di precisione professionale

  • Quali strumenti per orologiaio sono offerti da Conrad?

  • FAQ - domande frequenti sugli strumenti per orologiaio

 

Utensili per orologiai per meccanica di precisione professionale

Per gli orologi, tutto ruota intorno al fatto che, nel vero senso della parola, ticchettono correttamente. Gli orologi meccanici sono capolavori della meccanica di precisione e richiedono prove, manutenzione e, a volte, riparazione. A tale scopo, oltre alla sensazione di punta delle dita, è necessario un utensile meccanico fine di alta qualità, preciso e di lunga durata. Solo in questo modo è possibile eseguire tutti i lavori, ad esempio sostituire le batterie, fissare i braccialetti e pulire l'alloggiamento, in modo rapido ed efficiente.

La qualità degli strumenti deve essere sempre al centro dell'attenzione. Con quanta facilità gli orologi di valore si rovinano a causa di strumenti difettosi? La qualità a livello professionale ha il suo prezzo. Se si desidera cambiare un cinturino solo di tanto in tanto, è sufficiente un set di barre elastiche solide. Tuttavia, se si desidera sostituire le batterie o pulire gli orologi, i set di strumenti per orologi in più parti sono la scelta migliore in diversi modelli e in diversi tipi di paraurti.

Un buon utensile contribuisce anche alla protezione del lavoro. L'elevata qualità del materiale e la conseguente durata garantiscono una rapida riesecuzione della spesa per l'acquisto degli utensili.

La scelta nel campo degli utensili per orologi è molto varia. Alcuni utensili sono universali. La sua struttura consente un adattamento a diverse dimensioni dei modelli di orologi. Altri, a loro volta, sono adatti a particolari componenti dell'orologio.

Per lavorare sugli orologi devono essere disponibili lenti d'ingrandimento, pinzette, pennelli, guanti e oli e grassi speciali. Questi articoli sono disponibili nei kit qui elencati e in altre categorie di prodotti nel negozio online Conrad.

 

Quali strumenti per orologiaio sono offerti da Conrad?

Nel menu del negozio professionale di Conrad è possibile selezionare gli strumenti per la produzione di orologi in base ai criteri di prezzo, novità e offerte, disponibilità e nel marchio. I cacciaviti sono inoltre selezionabili in base alla larghezza della lama disponibile da 0,8 a 3,5 millimetri e in base a quattro dimensioni standard comuni nell'artigianato dell'orologio.

Assortimento di guarnizioni

In genere, dopo l'apertura di un coperchio dell'orologio, è necessario inserire una nuova guarnizione per una chiusura ermetica. Il kit con spessore dell'anello di tenuta di 0,7 millimetri contiene ciascuno da 7 a 8 anelli di tenuta di diametro da 18 a 30 millimetri.

Assortimento di morsetti a molla

In questo modo avrete a disposizione 900 barre per il fissaggio di braccialetti per orologi all'orologio con lunghezze da 7 a 24 millimetri e un diametro del perno di 1,5 millimetri.

Kit di nastri a rulli corti

In questo modo è possibile accorciare in modo affidabile i bracciali in metallo. Il kit è composto dal blocco di supporto del bracciale (in plastica) per diversi spessori di cinturino con perni e estrattori di perni con punzoni da 0,6 a 0,8 e 1,0 millimetri per l'inserimento e l'uscita dei perni del bracciale in metallo. Il termine punzone indica qui un utensile a percussione per la lavorazione di metallo e pelle con diametri definiti.

Supporto in silicone

La protezione indispensabile per la riparazione e la manutenzione degli orologi. Il supporto in silicone flessibile, antiscivolo e morbido garantisce una protezione contro i graffi delle superfici.

Spernatrice per cinturini orologi

Utensile pratico per il cambio rapido di parti su cinturini larghi fino a 20 mm. Con estrattori perni in 1,0 e 0,8 millimetri di diametro. Con naso aggiuntivo è possibile reinserire a pressione le punte del cinturino.

Set di molle per orologi

Utilizzato per rimuovere e reinserire i fermi a molla quando si cambia il cinturino dell'orologio.

Apricassa per orologi

Da un lato, un utensile di precisione regolabile in più dimensioni, adatto per coperchi di alloggiamento avvitati e quindi impermeabili di diverse dimensioni. Questi includono i bit più comuni nel kit.
L'altro modello è dotato di una speciale lama per l'apertura di ripiani di alloggiamento pressati.

Kit di viti per orologi

Un assortimento di viti con 240 viti per orologi di dimensioni comuni, in parte con dadi adatti in una scatola in plastica con scomparti per le dimensioni e apertura di rimozione regolabile.

Supporto per pezzi da lavoro per orologi

Funge da "interfaccia" tra la morsa classica e l'orologio. Il supporto in alluminio è adatto per alloggiamenti per orologi con diametro da 10 a 42 millimetri.

Pressa posa vetri chiudi casse per orologi

Morsetto universale con leva di trasmissione della forza. Può utilizzare dorsi da 20 a 40 millimetri di diametro su una grande varietà di forme di orologi. A tale scopo sono disponibili 12 piastre in plastica come adattatore per formattare.

Kit di vetro per orologio

Una combinazione di lenti per orologi in policarbonato trasparente e antigraffio. Vetri arcuati in sei diametri da 20,0 a 32,4 millimetri.

Incudine per orologiaio

Piccola incudine per orologiai (e gioiellieri) con una superficie temprata e lucidata.

Martello orologiaio

Martello speciale per l'artigianato orologiaio, dotato di una superficie in plastica e di una superficie d'urto in metallo.

Pinza forata per orologiaio

Per la perforazione di braccialetti per orologi. La pinza è realizzata in alluminio pressofuso ed è autoapribile. Gli accessori includono tre punzoni di dimensioni 1/1,5/2 millimetri.

Cacciaviti e kit per orologiai

Questi cacciaviti speciali sono dotati di lame temprate per un intervento preciso e non distruttivo nella scanalatura a vite. Dotazione con cappuccio girevole per le dita e in parte con codifica a colori della larghezza della lama.

Kit di utensili per orologiai

Offerta completa di tutti gli strumenti necessari per l'orologiaio singolarmente o in kit di diverse dimensioni.

 

FAQ - domande frequenti sugli strumenti per orologiaio

Cosa considerare in caso di manutenzione/riparazione di orologi?

  • Gli orologi sono prodotti di precisione con un'elevata percentuale di componenti meccanici di precisione. Il lavoro richiede una solida conoscenza, un'elevata cura e un approccio sistematico. La professione dell'orologiaio è una professione di formazione esigente.
  • Osservare le condizioni e i termini della garanzia del produttore dell'orologio. Una tale richiesta può in alcuni casi essere cancellata dall'orologio con un intervento non autorizzato.
  • Eseguite sempre il lavoro sugli orologi che vi sono familiari su un supporto morbido e privo di graffi. Utilizzare esclusivamente utensili senza difetti e non danneggiati.
  • Assicurarsi che durante l'inserimento e l'inserimento del piano dell'orologio e del vetro dell'orologio non siano presenti spigoli dell'utensile o del materiale.
  • Tenere presente che gli orologi a tenuta d'acqua aperti necessitano di un nuovo anello di tenuta quando vengono avvitati insieme per evitare il rischio di perdite.
  • Le batterie degli orologi scariche non sono incluse nei rifiuti domestici, ma in contenitori di raccolta separati (nei supermercati o nei mercati edili) o nella società di smaltimento urbano.