Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sui supporti TV
I televisori sono ormai una parte indispensabile nel moderno mondo degli affari. In un mercato sempre più dinamico, anche le aziende devono essere sempre più creative e reagire più rapidamente.
Di conseguenza, in una riunione importante non tutti i partecipanti devono essere presenti personalmente. Spesso la partecipazione tramite video è la soluzione migliore e anche più efficiente.
Ma anche le presentazioni sono più comprensibili e più incisive quando vengono visualizzate su uno schermo di grandi dimensioni. Questo vale sia per i partner commerciali di lunga data che per i clienti nuovi.
Per raggiungere questo scopo è necessario utilizzare i televisori in modo efficiente e flessibile. Vi mostreremo come ottenere tutto questo con i supporti TV adatti.
Sala riunioni con TV per videoconferenze.
-
Cos'è una staffa porta TV?
-
Quali sono i vantaggi di un supporto TV?
-
Quali sono i diversi supporti disponibili?
-
A cosa fare attenzione quando si seleziona un supporto TV?
-
Domande frequenti sui supporti per TV
Cos'è una staffa porta TV?
I televisori di grandi dimensioni devono essere stabili.
Per poter posizionare un televisore su una superficie piana, i produttori installano un piccolo supporto per i loro dispositivi.
Tuttavia, questa struttura spesso non soddisfa i requisiti dell'utente. Sia che non vi sia spazio adatto per il posizionamento o che il supporto di serie non offra la stabilità e la sicurezza di ribaltamento necessarie.
In caso di montaggio del televisore a parete, un piedistallo non è utilizzabile.
Per questo motivo sono disponibili i più svariati supporti TV, che garantiscono la migliore tenuta per ogni situazione di montaggio o per l'applicazione prevista.
Quali sono i vantaggi di un supporto TV?
Un supporto TV ha il compito principale di mantenere un televisore in posizione in modo sicuro e affidabile. In questo modo si garantisce a tutti gli utenti della stanza una visione ottimale dello schermo. Pertanto, i supporti sono composti in parte da elementi mobili che sono inclinabili e orientabili. In questo modo il televisore può essere orientato in modo ottimale.
Un altro vantaggio è il ridotto ingombro. Con un supporto a parete è possibile montare un televisore molto vicino alla parete. I piedini e i carrelli a rotelle possono essere utilizzati con i cavi di collegamento, in modo che la visuale non sia disturbata da un caotico cablaggio.
Nel caso di un carrello, spesso è sufficiente staccare semplicemente il cavo di alimentazione e l'unità completa, incluso il lettore video e la scatola cromata, può essere spostata in un'altra stanza.
Grazie al carrello, i televisori vengono utilizzati in modo flessibile.
Quali sono i diversi supporti disponibili?
A seconda dell'uso, un televisore deve essere montato o posizionato in modo diverso. Per questo motivo sono disponibili anche diversi supporti, che sono ideali per ogni compito.
Staffe da parete per TV
Probabilmente il più grande gruppo di supporti TV sono i supporti a parete per TV. Consentono il montaggio dello schermo direttamente sulla parete.
Il grande vantaggio del montaggio a parete è che il televisore è fissato in modo sicuro e non può ribaltarsi o cadere.
In parte, i supporti a parete sono orientabili e inclinabili e consentono un orientamento individuale del televisore.
In questo modo è possibile impostare il punto di vista ottimale. Inoltre, la stanza sotto il televisore è libera e può essere utilizzata a piacere.
Supporti angolari per TV
Una forma speciale dei supporti a parete rappresenta le staffe angolari. Nei supporti angolari, oltre al peso, anche le dimensioni del televisore da trasportare svolgono un ruolo importante.
Ciò è logico, perché più grande è il televisore, maggiore è anche la distanza dall'angolo. E più grande è la distanza dall'angolo, più il supporto angolare deve essere in grado di resistere.
I supporti per televisori di grandi dimensioni non vengono quindi montati direttamente nell'angolo. Questi supporti hanno una propria piastra di montaggio per ogni lato della parete.
Supporto a soffitto per TV
Un supporto TV a soffitto si adatta soprattutto in ambienti alti o anche in sale riunioni.
Un televisore sospeso dal soffitto è quindi molto ben visibile da ogni utente.
La maggior parte dei supporti per TV a soffitto sono inclinabili, orientabili e girevoli, consentendo di allineare perfettamente i dispositivi TV rispetto all'osservatore.
Ma anche per gli uffici in mansarde con tetti inclinati, i supporti per soffitto TV sono ideali come prima scelta.
Carrelli porta TV
I carrelli TV sono la soluzione perfetta per l'utilizzo flessibile di un televisore.
In pratica, non è necessario che ogni sala riunioni sia dotata di un proprio televisore LCD in formato XXL.
No, è sufficiente un dispositivo con carrello, che può essere poi inserito nella stanza senza grandi problemi.
Inoltre, i carrelli TV offrono anche possibilità di sistemazione per ricevitori SAT, lettori CD, videoregistratori o chromebox.
Piedistalli di supporto per TV
I supporti per TV da terra si offrono quando un televisore deve essere in posizione libera nella stanza.
A tale scopo, il supporto originale è spesso troppo piccolo, troppo basso o troppo instabile.
I luoghi di utilizzo preferiti per i supporti sono ad es. Le aree di ingresso di edifici aziendali o hotel e anche i punti di incontro.
I televisori così predisposti visualizzano immagini, presentazioni o anche video. Ma anche per gli stand fieristici, i piedistalli degli stand in diverse altezze si sono rivelati molto utili.
A cosa fare attenzione quando si seleziona un supporto TV?
Possibilità di montaggio del televisore
Prima di poter selezionare un supporto TV, è necessario verificare la possibilità di montaggio sul televisore LED. La maggior parte dei televisori a schermo piatto ha fori speciali con filettatura interna nella parete posteriore. La distanza tra i fori è definito dallo VESA.
Se la documentazione tecnica del televisore, ad es. VESA 100, i fori sono disposti in modo quadrato e la distanza è di 100 mm. Se VESA è 300 x 200, la distanza orizzontale dei fori di fissaggio è di 300 mm e la distanza verticale è di 200 mm.
Selezionare il luogo di installazione o di montaggio
Per trovare il supporto adatto, è necessario prima preoccuparsi di dove posizionare o montare il televisore LED. Se questo è fisso, anche il tipo di supporto è fisso di conseguenza.
Dimensioni e peso del televisore da trasportare
Se il tipo di supporto è fisso, è necessario verificare il peso del televisore. Perché il peso del televisore LED non deve essere superiore al carico massimo del supporto.
Per le staffe angolari, non superare la dimensione massima dello schermo e per il peso.
Possibilità di montaggio e fissaggio
In particolare per i supporti a parete, la parete deve essere sufficientemente stabile per garantire un montaggio sicuro. Pareti in cemento o pareti in mattoni sono particolarmente adatte a questo scopo. Le pareti leggere in cartongesso sono meno adatte. In questo caso, si dovrebbe parlare con un esperto del settore, nella misura in cui è necessario o possibile un rinforzo.
Ma anche l'installazione con un supporto TV deve essere sicura. In particolare, quando il TV si trova in un'area di servizio pubblico.
Norma VESA del supporto
Se è stato trovato un supporto adatto, è necessario verificare se le informazioni VESA del supporto si adattano al numero VESA del televisore LCD. In genere non ci sono problemi, in quanto i produttori dei supporti hanno una struttura molto flessibile. Grazie alle guide scorrevoli e regolabili è supportata una vasta gamma di diverse dimensioni VESA. Tuttavia, in ogni caso, la compatibilità del supporto e della TV LCD deve essere verificata in anticipo.
Domande frequenti sui supporti TV
Perché con un supporto a parete per TV viene sempre indicata la dimensione del televisore?
In realtà, le dimensioni del televisore hanno un ruolo secondario, fino a quando il peso massimo consentito non viene superato. Non importa se il supporto a parete è orientabile e inclinabile o meno. L'indicazione della diagonale dello schermo serve principalmente per l'orientamento della classe di peso del supporto. Tuttavia, è sempre necessario confrontare la capacità di carico massima del supporto a parete per TV con il peso effettivo del televisore.
Perché ci sono così grandi differenze di prezzo tra i supporti TV?
Il prezzo di un supporto a parete per TV dipende principalmente dalla funzionalità. Se un supporto a parete è fisso, viene offerto a un prezzo conveniente. Se un supporto TV a parete è orientabile e inclinabile, il produttore deve eseguire molto più sforzo, il che alza il prezzo. Inoltre, è fondamentale anche l'altezza di un supporto a parete. Più peso deve essere possibile trasportare un supporto a parete per TV, più grande deve essere la sua struttura.
A differenza di un supporto a parete nascosto dietro il televisore, lo styling gioca un ruolo importante nel caso di piedistallo o supporto da terra. Anche i materiali di alta qualità e un design ben progettato si riflettono sul prezzo.
È complicato montare una staffa a parete?
In linea di principio no. Ma una certa comprensione di base per la meccanica e un po' di abilità artigianale dovrebbero essere in ogni caso disponibili. È importante che la parete sia sempre scansionata con un localizzatore di linea per evitare di perforare linee e cavi di ogni tipo.
È possibile montare anche una TV curva su un supporto a parete per TV?
Per una TV curvata, l'allineamento esatto è estremamente importante, in modo che i vantaggi dello schermo curvo possano essere utilizzati appieno.
Per questo motivo, l'installazione con un supporto a parete per TV è l'ideale. Tuttavia, il supporto a parete deve essere girevole e inclinabile.
Per poter montare un televisore curvo anche sul supporto a parete, i bracci laterali del supporto VESA devono essere mobili, in modo che il supporto TV possa adattarsi alla curvatura del televisore.
È possibile caricare un supporto TV a parete fino al limite di peso massimo?
Sì, in linea di principio un supporto a parete per TV può essere caricato fino a un peso massimo. Anche quando è orientabile e inclinabile. In generale non è necessario includere una "riserva di sicurezza" in relazione al peso.