Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sugli switch KVM
-
Cosa sono i KVM Switch?
-
Quali sono i tipi e i modelli di switch KVM?
-
Criteri di acquisto per gli switch KVM - cosa è importante sapere?
-
La nostra buona pratica: Comodo utilizzo di più dispositivi
-
FAQ - domande frequenti sugli switch KVM
-
Conclusione: Come acquistare lo switch KVM adatto
Cosa sono i KVM Switch?
Uno switch KVM consente di utilizzare due o più computer con una sola tastiera, un mouse e uno schermo. L'acronimo KVM è l'acronimo di Keyboard Video Mouse, ovvero la periferica necessaria per il funzionamento di un computer.
Con gli switch KVM è possibile passare da due o più computer premendo un tasto sul dispositivo o con l'aiuto di tasti di scelta rapida sulla tastiera. Lo switch KVM simula ancora al computer o ai computer appena non controllati che sia il mouse che la tastiera sono ancora collegati. Questa emulazione è importante per evitare interferenze durante il funzionamento dei singoli computer.
I commutatori KVM fungono anche da hub USB e spesso dispongono di ulteriori possibilità di collegamento per l'audio.
Con l'aiuto di switch KVM è possibile utilizzare più computer contemporaneamente.
Quali sono i tipi e i modelli di switch KVM?
Gli switch KVM sono disponibili in diversi modelli. Un cosiddetto cavo KVM switch integra un set di cavi collegato saldamente con un piccolo alloggiamento. Questi switch KVM sono progettati principalmente per due o un massimo di quattro computer.
Commutatore KVM per 8, 16 o 24 computer collegabili, a causa del maggior numero di connettori, richiede un alloggiamento più grande. Sono disponibili come dispositivi da tavolo e per il montaggio in rack da 19". Molti dispositivi da tavolo sono dotati di tasti separati e di indicatori di controllo LED associati per una facile assegnazione di quale computer è attualmente attivo. Un altro tipo di costruzione è rappresentato dalle cosiddette console KVM. Questi sono progettati per l'installazione negli armadi di rete e integrano un sistema di comando completo, composto da tastiera estraibile, touchpad e display incernierato, nonché switch KVM in un alloggiamento piatto.
Per le applicazioni di rete sono disponibili speciali switch KVM-over-IP che consentono il controllo di altri computer tramite una rete, anche dall'esterno, in altre parole in tutto il mondo. Queste sono in parte eseguite come schede a innesto per computer per slot PCI standard.
Uno switch HDMI KVM viene spesso utilizzato anche per controllare diversi dispositivi di riproduzione delle immagini come proiettori e dispositivi provenienti dal settore dell'elettronica di consumo.
Criteri di acquisto per gli switch KVM - cosa è importante sapere?
In primo luogo, è ovviamente importante che lo switch KVM abbia il numero sufficiente di porte. Un commutatore KVM a 4 porte serve un massimo di quattro computer, ma può essere utilizzato altrettanto bene con solo tre o due computer collegati. Per consentire futuri ampliamenti, è quindi meglio programmare immediatamente una riserva corrispondente. Per quanto riguarda le singole porte, assicurarsi che siano compatibili con il rispettivo hardware. Ad esempio, uno switch KVM con porte VGA a 15 poli aiuta molto poco se l'hardware esistente funziona con porte video HDMI, DVI, o DisplayPort. Lo stesso vale per le altre porte, che devono essere disponibili in numero sufficiente e in modo adeguato agli standard utilizzati.
A seconda del sistema operativo utilizzato, lo switch KVM deve essere in grado di gestirlo. Un commutatore KVM specifico per i sistemi operativi Sun/Oracle, ad esempio, non è adatto per gli ambienti Microsoft Windows e viceversa. Tuttavia, sono disponibili switch KVM adatti per più sistemi operativi. Questi modelli sono consigliati se sono probabili modifiche future e/o se vengono utilizzati diversi sistemi operativi.
I formati di immagine ad alta risoluzione svolgono un ruolo sempre più importante. Gli standard sono attualmente in genere risoluzioni HD di 1920 x 1080, 1920 x 1200 o 1920 x 1440, a seconda del formato del display. Per alcune applicazioni, ad esempio nella tecnologia medica e nelle applicazioni di sviluppo e architettura, sono utilizzate risoluzioni ancora più elevate. In questo caso, è necessario assicurarsi che lo switch KVM abbia una riserva sufficiente per poter continuare ad essere utilizzato in caso di futuri aggiornamenti hardware.
Un'uscita audio tramite altoparlanti sul posto di lavoro è spesso standard. Quando si utilizza per videoconferenze tramite Skype e altre applicazioni, è assolutamente necessaria una funzionalità audio del commutatore KVM. Le prese audio necessarie devono quindi essere presenti nel numero di pezzi necessario, sia per altoparlanti che per microfoni.
La nostra buona pratica: Comodo utilizzo di più dispositivi
L'utilizzo parallelo di più computer in un unico posto di lavoro non è più un'esperienza insolita. I motivi sono, per esempio, una maggiore sicurezza quando si tratta di dati sensibili dei clienti o dei pazienti e uno dei computer è quindi gestito "isolato", cioè deliberatamente senza una connessione Internet. Gli switch KVM consentono una commutazione estremamente rapida tra i computer e le applicazioni installate, senza che sia necessario configurare un secondo o addirittura un terzo posto di lavoro. Il passaggio manuale avanti e indietro con più interruttori meccanici, ingombranti e soggetto a errori, è ora superato. Basta un solo pulsante o un tasto di scelta rapida per cambiare facilmente il computer. Pertanto, si dovrebbe sempre valutare se non sia possibile utilizzare uno switch KVM al posto di un altro posto di lavoro. Spesso questa può rappresentare la soluzione più economica e più facile da gestire.
FAQ - domande frequenti sugli switch KVM
Uno splitter KVM è lo stesso di uno switch KVM?
No. Uno splitter KVM consente di collegare più tastiere e mouse a un singolo PC, esattamente al contrario degli switch KVM. Lo splitter KVM è necessario quando un computer deve essere utilizzato da più postazioni di lavoro.
Raramente ho bisogno di una possibilità di commutazione. In alternativa, non posso semplicemente cambiare tastiera, mouse e monitor invece di utilizzare uno switch KVM?
A parte il fatto che molte periferiche (ad esempio mouse PS/2) non vengono più rilevate dopo essere state scollegate dalla porta durante il funzionamento del computer e che ogni volta si rende necessario un riavvio, a volte si possono verificare ulteriori problemi in termini di sistema operativo, driver e hardware.
Conclusione: Come acquistare lo switch KVM adatto
Se lo spazio è ridotto, si consiglia di utilizzare switch KVM compatti e già dotati di cavi fissi. Se lo switch KVM non può o non deve essere posizionato sulla scrivania, è necessario un modello che può essere commutato con la tastiera.
Se è necessaria un'uscita audio tramite altoparlanti o cuffie, lo switch KVM deve essere dotato delle prese corrispondenti per l'audio. Lo stesso vale per eventuali dispositivi aggiuntivi USB. Prestare attenzione alla massima risoluzione video possibile: Se lo switch KVM non offre la risoluzione necessaria, lo schermo rimane semplicemente scuro. Diversi sistemi operativi richiedono inoltre diversi requisiti per gli switch KVM. Entrambi devono adattarsi l'uno all'altro. Le rispettive descrizioni dei prodotti forniscono informazioni in merito.
Se lo spazio necessario è disponibile sulla scrivania, gli switch KVM con tasti e indicatori di controllo a LED sono pratici, che indicano chiaramente quale porta e computer è attualmente attivo.