bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Telecamere di retromarcia: Buona visibilità posteriore durante il parcheggio e la manovra

Il parcheggio in spazi ristretti e la manovra precisa richiedono un po' di abilità. Facilmente non ci si accorge di un ostacolo. La retromarcia con un furgone, un veicolo da cantiere o un caravan-ingombrante può portare anche i conducenti esperti a sudare. Più semplice con una telecamera posteriore. La telecamera con una prospettiva grandangolare facilita la visibilità posteriore di auto, station wagon, furgoni, camper, roulotte, rimorchi, camion, fuoristrada e bus e garantisce una maggiore sicurezza nel traffico stradale.

L'immagine video della telecamera sul retro mostra, oltre al parcheggio assistito, se vi sono ostacoli dietro o intorno al veicolo. Ciò significa maggiore comfort e un migliore orientamento per il conducente e più sicurezza. Le manovre di parcheggio con precisione al centimetro sono quindi facili da eseguire.

Le linee guida colorate nascoste sul monitor aiutano a valutare la distanza dagli ostacoli. Le linee guida consentono una facile manovra anche in situazioni difficili. In questo modo il supporto video per la retromarcia protegge i vostri nervi, protegge i pedoni e aiuta a evitare costosi danni al veicolo. Si guida in modo più rilassato, senza punti morti e si riduce il rischio di incidenti.

Nei veicoli aziendali carichi di attrezzi e materiale di artigiani e tecnici, la telecamera, oltre agli specchietti interni ed esterni, è spesso l'unico modo per avere uno sguardo alla scena dietro l'auto.

Molti veicoli nuovi sono dotati di un sistema di telecamere di retromarcia in fabbrica o come equipaggiamento speciale. Su veicoli senza fotocamera e auto usate, il pratico aiutante di retromarcia può essere facilmente installato e a basso costo. Le telecamere retrofit con un buon rapporto qualità-prezzo possono essere utilizzati per auto, veicoli commerciali, veicoli di impiego e camion.

 

Come funziona una telecamera posteriore?

Le telecamere di retromarcia automatiche per l'aggiornamento successivo funzionano in modo simile ai sistemi di telecamere montati in fabbrica. Una o più telecamere registrano l'ambiente nella parte posteriore del veicolo e trasmettono l'immagine di movimento tramite un cavo o in modalità wireless a un monitor che il conducente può vedere comodamente e quindi utilizzare come ausilio per l'orientamento. Sul display appare un'immagine specchiata come nello specchietto retrovisore.

Le telecamere per l'installazione successiva in genere portano il proprio schermo e vengono spesso offerte come kit telecamera posteriore composto da telecamera e display. I kit telecamera posteriore contengono tutto ciò che è necessario per iniziare. Le telecamere di retromarcia via cavo disponibili singolarmente vengono collegate al lettore DVD in auto o a un monitor esistente, a seconda del modello.

 

Quali sono le diverse telecamere di retromarcia? 

Il principale criterio di distinzione per le telecamere di retromarcia riguarda la trasmissione dei dati dalla telecamera al display. È possibile scegliere tra modelli con o senza cavo di collegamento.

 

Telecamere di retromarcia cablate

In un sistema di retromarcia cablato, i segnali video di una o più telecamere vengono trasmessi al display tramite un cavo fisso. Grazie al collegamento via cavo questi modelli sono molto privi di interferenze rispetto a quelli via radio. Il cavo viene guidato in avanti dalla parte posteriore attraverso l'interno del veicolo verso il cruscotto. A causa del cavo, l'installazione è un po' più complessa rispetto a una telecamera posteriore wireless via radio.

 

Telecamere di retromarcia wireless per smartphone

Alcuni modelli di fotocamera wireless utilizzano il display di uno smartphone accoppiato per la riproduzione delle immagini. Questi dispositivi vengono fuori senza installazione di un ulteriore schermo, il che semplifica l'installazione e consente di risparmiare spazio nella cabina di pilotaggio. Si presuppone che il conducente abbia il suo cellulare anche quando si guida. Indispensabile è un supporto per auto per cellulare che fissa lo smartphone in modo ben visibile per il conducente. Per i veicoli aziendali con conducenti che cambiano spesso, le telecamere posteriori per smartphone sono meno adatte.

 

Telecamere di retromarcia senza fili

Le telecamere di retromarcia wireless trasmettono il segnale in modalità wireless al display. Le telecamere di retromarcia senza fili arrivano attraverso il veicolo senza linea di cavi di segnale. In pratica, non è necessario posare alcun cavo. I modelli wireless sono quindi particolarmente adatti anche come sensori di parcheggio per rimorchi. A seconda del modello, come tipo di trasmissione viene utilizzata una trasmissione radio analogica o digitale tramite WLAN o Bluetooth, che garantisce una trasmissione dati sicura. La portata delle telecamere WLAN è tecnicamente più grande rispetto ai modelli con Bluetooth.

A seconda del modello, il trasmettitore radio è integrato nell'alloggiamento della telecamera o in un box trasmettitore aggiuntivo. Per quanto riguarda lo sforzo di montaggio, le telecamere posteriori con modulo radio integrato sono in vantaggio. Possono essere facilmente inseriti nel veicolo, ma possono essere un po' più soggetti a interferenze.

 

Telecamere di retromarcia specifiche per veicolo

Le telecamere di retromarcia specifiche del veicolo sono progettate per i tipi di veicoli specificati nella descrizione del prodotto. Sono adatti per il retrofit del sistema di navigazione di fabbrica e non sono dotati di un monitor aggiuntivo.

 

Telecamere di retromarcia per navigatore

Le telecamere compatibili con i dispositivi di navigazione consentono di visualizzare l'immagine anche sullo schermo del sistema di navigazione. La descrizione del prodotto indica quali modelli sono supportati.

 

Quale equipaggiamento è importante per le telecamere di retromarcia?

I seguenti punti vi supportano nella scelta di un sistema video di retromarcia adatto alle vostre esigenze:

  • Angolo di osservazione Più grande è il punto di vista coperto dalla telecamera, più informazioni riceve il conducente sul monitor. Prestare attenzione all'angolo di osservazione orizzontale e verticale indicato nella descrizione del prodotto. Un ampio angolo di osservazione con una rappresentazione autentica e il meno distorta possibile dell'ambiente facilita l'orientamento. La posizione e la distanza di persone e oggetti dipendono principalmente dall'obiettivo della telecamera e dalla regolazione dell'immagine live tramite il sistema di telecamere. Le telecamere di retromarcia utilizzano un obiettivo grandangolare con lenti speciali per catturare il più possibile l'ambiente circostante. L'immagine e le distanze sul monitor si allontanano di un pezzo dall'immagine reale e dalla distanza effettiva, a vantaggio di un'area di rilevamento più ampia.

  • Attivazione automatica dell'immagine Una telecamera posteriore deve essere il più intuitiva possibile, soprattutto quando più conducenti utilizzano un veicolo. Sono utili telecamere di retromarcia che si accendono automaticamente quando si inserisce la retromarcia. Ciò consente sistemi di telecamere collegati a una luce di retromarcia come alimentazione elettrica. Quando si inserisce la retromarcia del veicolo, il sistema di parcheggio automatico si attiva e sul display viene visualizzata automaticamente l'immagine video della telecamera posteriore. Dopo il passaggio a una marcia avanti si verifica una commutazione automatica dell'immagine. Se la telecamera è collegata a una fonte di alimentazione costante, attivare e disattivare la vista posteriore tramite un tasto sul display o nell'app della telecamera.

  • Monitor Il monitor è dotato di dimensioni e una buona qualità dell'immagine. I monitor più piccoli mostrano l'immagine video su una diagonale di 3 pollici, mentre i modelli più grandi dispongono di display fino a 9 pollici e molto altro ancora. Più grande è il monitor LCD e maggiore è la risoluzione, più dettagli potrete riconoscere e più facile è la valutazione delle distanze. Tenere conto anche dello spazio necessario per le dimensioni del display nella cabina di pilotaggio. I dispositivi dotati di attenuazione automatica oscurano automaticamente l'immagine del monitor al tramonto e di notte, in modo che il conducente non si abbagli. Alcuni monitor dispongono di ingressi video aggiuntivi.

  • Riscaldamento Le telecamere di retromarcia per il montaggio esterno sul veicolo sono generalmente resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'umidità e al freddo. Le telecamere a tenuta d'acqua con riscaldamento integrato garantiscono una migliore visibilità anche in caso di gelo. I modelli più attrezzati non sono solo impermeabili, ma hanno una funzione di riscaldamento che scongelano ghiaccio e neve.

  • Microfono Se più persone sono in posizione, in alcuni modelli un microfono integrato sulla telecamera aiuta a comunicare con il conducente.

  • Visione notturna Le luci a LED a commutazione automatica al buio garantiscono una buona visione notturna. L'illuminazione a LED illumina l'area dietro il veicolo in condizioni di scarsa illuminazione.

  • Collegare più telecamere I sistemi di retromarcia con telecamera multipla funzionano con più telecamere, se necessario. A seconda della versione, è possibile associare al monitor fino a quattro videocamere via cavo o radio. Le mini-telecamere aggiuntive migliorano la visibilità su grandi veicoli, camion e camper sia all'indietro che lateralmente. Le telecamere aggiuntive possono essere utili anche nella parte anteriore. Durante la guida con rimorchio è possibile fissare una telecamera sul retro del veicolo e un'altra al rimorchio.

 

Quanto sono sicure le telecamere di retromarcia?

I sistemi video di retromarcia contribuiscono in modo significativo alla sicurezza stradale, in quanto migliorano la visibilità all'indietro durante le manovre, le manovre e le manovre di parcheggio. Sono uno strumento aggiuntivo e aiutano il conducente a svolgere le sue funzioni di utente della strada. Sul display è possibile vedere con chiarezza cosa si aggira dietro il veicolo. Le aziende possono affidare a quasi tutti i dipendenti un vagone di servizio e un furgone dotato di telecamera posteriore. Grazie all'immagine video in diretta, il parcheggio è possibile anche senza segnaletica.

L'immagine della telecamera vi aiuta a rilevare la distanza dall'oggetto successivo e da eventuali persone o animali nell'area di guida. Se necessario, regolare semplicemente la luminosità e il contrasto dell'immagine. L'area dell'immagine del sistema di telecamera di retromarcia dipende dal veicolo e dalle condizioni della strada. L'oscurità, le gocce di pioggia, la luce diretta del sole, le impurità, la neve, il ghiaccio e le pendenze possono compromettere l'immagine della telecamera, ma possono essere facilmente eliminate.

Non guardare solo il monitor durante la retro. L'utilizzo deve essere sempre effettuato in comune con gli specchietti retrovisori esterni, lo specchietto retrovisore e la prova visiva diretta.

 

Come viene fissata una telecamera posteriore?

Le telecamere di retromarcia senza fili e i modelli con cavo sono caratterizzati da una semplice installazione. Il montaggio del sistema di telecamera posteriore avviene secondo le istruzioni in dotazione, a seconda del tipo di veicolo tramite montaggio a vite, magnete, fissaggio a clip o supporto per targa. La corrente della telecamera di retromarcia viene assorbita principalmente dall'alimentazione elettrica dei fari di retromarcia.

Una posizione di montaggio protetta è vantaggiosa, in modo che la lente non venga facilmente contaminata durante la guida a causa di sporco, pioggia e neve. Alcuni produttori consigliano di utilizzare la telecamera al posto dell'illuminazione della targa. La telecamera assume inoltre la funzione dell'illuminazione precedente. Si è inoltre dimostrato un fissaggio sotto la barra dell'impugnatura del bagagliaio e un fissaggio sopra o sotto il supporto della targa.

Una posizione della telecamera leggermente inclinata verso il basso in direzione della carreggiata migliora l'orientamento. L'immagine della telecamera mostra in questo modo una parte del paraurti. Funge da punto di riferimento per una migliore valutazione delle distanze da veicoli, muri o pareti del garage adiacenti.

Suggerimento: Prima del montaggio finale, mettere in funzione la telecamera in modo temporaneo. Sulla base delle immagini di prova è verificare la sezione dell'immagine in diverse posizioni della telecamera.

 

Quali sono i vantaggi di una telecamera con funzione di registrazione?

Le telecamere posteriori con registrazione video sono in grado non solo di trasmettere al conducente immagini live dall'area dietro l'auto tramite display, ma possono anche registrare l'immagine live durante la manovra. Come supporto di memoria serve una scheda SD, una scheda MicroSD o una chiavetta USB. A differenza di una dashcam, le registrazioni non vengono normalmente cancellate automaticamente. Le registrazioni video raccolte possono essere analizzate e utilizzate come prova "chi usa paga" in azienda, ad esempio in caso di graffi sul veicolo. La riproduzione delle registrazioni può avvenire in auto o su un computer a seconda del modello.