Telecamere endoscopiche
Come possiamo aiutarti?
Telecamere endoscopiche: Nessun problema anche in punti difficili da raggiungere
-
Come funzionano le telecamere endoscopiche?
-
Endoscopi modulari: Per ogni applicazione la giusta dotazione
-
Quali sono i criteri di selezione per le telecamere endoscopiche?
-
FAQ - domande frequenti sulle telecamere endoscopiche
Come funzionano le telecamere endoscopiche?
Con un endoscopio è possibile esaminare tubi, cavità e altri punti di difficile accesso. Il termine endoscopio deriva dalle parole greche antiche éndon per interno e skopein per osservare. L'endoscopio è quindi sinonimo di osservazione interna. A tale scopo, la sonda endoscopica viene inserita nell'area non visibile dall'esterno. Nella parte anteriore del collo di cigno sono presenti utensili che consentono di lavorare in ambienti interni.
Storico: I primi endoscopi erano tubi remoti a forma di tunnel, a volte con illuminazione, con il cui aiuto erano visibili solo le zone diritte. In seguito, gli specchietti consentono in parte la visuale dietro l'angolo. Tuttavia, il diametro di questi dispositivi era molto grande, il che limita notevolmente le possibilità di utilizzo.
Solo la moderna estensione degli endoscopi alla tecnologia della fotocamera consente di vedere le aree più nascoste. Gli endoscopi moderni sono dotati di mini-telecamere sulla punta dell'endoscopio, che possono trasmettere le immagini dall'ispezione in tempo reale o salvarle per la successiva valutazione.
A tale scopo, nella sonda è generalmente presente un cavo aggiuntivo per la trasmissione del segnale dell'immagine. Solo negli ultimi anni sono state sviluppate telecamere endoscopiche avanzate con trasmissione radio delle sequenze di immagini.
Tra l'altro: Le moderne procedure di trattamento medico utilizzano l'endoscopio per la posizione diagnostica e per interventi minimamente invasivi. Gli endoscopi nel nostro negozio, d'altra parte, non sono destinati a scopi medici.
Sonda per telecamera endoscopica con illuminazione a LED e una lunghezza della sonda di 5 m..
Il nostro consiglio pratico: rispettare il campo di applicazione
In alloggiamenti, stanze per il muro e aree schermate in metallo, è necessario continuare a utilizzare endoscopi con collegamento cablato fisso alla telecamera, poiché in questo caso si verificano regolarmente interferenze del segnale radio, che possono compromettere notevolmente la trasmissione video.
La maggior parte degli endoscopi dispone di telecamere a tenuta d'acqua, in modo che le immagini siano facilmente trasferibili da luoghi bagnati o umidi.
Endoscopi modulari: Per ogni applicazione la giusta dotazione
Per i principianti e le applicazioni hobbistiche, gli endoscopi a basso costo sono una soluzione completa. Chi ha bisogno di più funzioni per diversi ambiti di applicazione e per l'uso professionale, è meglio si orienti su un endoscopio modulare.
Endoscopio con telecamere intercambiabili e display radio rimovibile.
Gli endoscopi professionali sono modulari e offrono la possibilità di espandere l'apparecchio di base con diversi componenti sostituibili.
In questo modo è possibile, ad esempio, sostituire o integrare la telecamera con uno specchio o una pinza. Anche l'utilizzo di diverse sonde è possibile con un endoscopio modulare e accessori adatti.
La sezione trasversale della sonda (Ø sonda) è fondamentale per un utilizzo pratico, in modo che la sonda non rimanga inserita durante l'inserimento e la lunghezza della sonda raggiunga il punto desiderato. Le sonde endoscopiche sono disponibili anche nel nostro negozio.
Altri accessori per endoscopi modulari come ad esempio adattatori, kit di pulizia, accessori per utensili e ausili per il trasporto sono disponibili nelle pagine successive.
Prestare attenzione alla compatibilità dei collegamenti sull'unità di base con quelli del componente aggiuntivo.
Quali sono i criteri di selezione per le telecamere endoscopiche?
Risoluzione del display
La risoluzione del display indica per la telecamera endoscopica con monitor integrato la risoluzione dello schermo per la visualizzazione delle immagini. Tanto più alta è la risoluzione, tanto più dettagli potrete riconoscere. Inoltre, selezionare un display sufficientemente grande e integrato se non si desidera collegare un dispositivo esterno per la riproduzione delle immagini.
Risoluzione telecamera
La risoluzione della telecamera indica la nitidezza delle immagini originali della telecamera. Per una visualizzazione precisa è necessario un display che possa rappresentare lo stesso grado di dettaglio. Il collegamento di un display con una risoluzione più elevata rispetto a quella della telecamera è invece inutile, in quanto non è possibile generare una migliore risoluzione per la visualizzazione senza l'utilizzo di software di ottimizzazione dell'immagine.
Tipo di protezione
I tipi di protezione indicano la buona protezione delle telecamere endoscopiche da polvere e umidità, che è particolarmente importante per l'utilizzo in ambienti umidi, come ad esempio i tubi delle acque reflue. In molti dispositivi si distingue tra il tipo di protezione del dispositivo di base, cioè il supporto tecnico, che viene tenuto in mano all'esterno, e il tipo di protezione della sonda, che viene inserita nella cavità, in quanto in molti casi la parte introdotta dell'endoscopio è esposta a effetti potenzialmente dannosi.
Telecamera endoscopica a tenuta d'acqua con risoluzione di 640 x 480 px.
La nostra buona pratica: trasmissione dati
Molti endoscopi offrono la possibilità di una connessione USB con PC e notebook. Ciò è molto utile, in quanto i dati, i video e le immagini possono essere trasferiti tramite USB. Alcuni dispositivi possono trasferire l'immagine anche tramite WiFi su un tablet o smartphone.
Ulteriori specifiche della telecamera
Le caratteristiche si riferiscono in gran parte alle specifiche della tecnologia della telecamera, come ad esempio le possibilità di illuminazione grazie a LED aggiuntivi. Di seguito vengono illustrati alcuni importanti criteri di selezione:
- Supporto video e foto: La telecamera non solo visualizza un video, ma può anche catturare immagini fisse di eventi importanti.
- Funzione audio: Le telecamere con funzione audio non solo supportano la registrazione delle immagini, ma possono anche registrare il suono.
- Funzione di rotazione: Con una funzione di rotazione è possibile allineare con precisione la testa della telecamera all'interno della cavità.
- Illuminazione a LED: Un'illuminazione sulla testa della telecamera tramite LED è necessaria se si desidera controllare le aree scure che devono essere illuminate, in modo che le immagini della telecamera endoscopica siano riconoscibili. Altri LED sulle telecamere endoscopiche vengono utilizzati per monitorare lo stato del dispositivo, ad esempio come spia di avviso in caso di batteria scarica.
- Possibilità di messa a fuoco: La telecamera è in grado di mettere a fuoco un'area specifica. Si tratta di una funzione di ottimizzazione dell'immagine.
- Zoom: La telecamera può zoomare la registrazione per poter riconoscere meglio i dettagli. Questo funziona come con una fotocamera digitale tradizionale tramite un obiettivo regolabile.
- Possibilità di registrazione: La telecamera può registrare il video e inviare la registrazione a un monitor esterno.
- Possibilità di memorizzazione: La telecamera può eseguire il backup della registrazione su un supporto di memorizzazione integrato, ad esempio una scheda SD. Uno slot per schede SD consente una rapida sostituzione della scheda di memoria quando è piena.
- WiFi: Le telecamere endoscopiche compatibili con WLAN possono trasmettere via radio la vostra immagine ad altri dispositivi come laptop, smartphone e tablet, in cui le sequenze video possono essere modificate e salvate meglio che nell'endoscopio. Tuttavia, gli endoscopi WiFi possono essere utilizzati solo dove è presente un contatto radio sufficiente dalla cavità all'esterno del ricevitore. Dietro le pareti spesse e paratie in metallo, questo è spesso difficile.
- Collegamento USB: Gli endoscopi USB, in parte con collegamento micro USB, possono essere collegati direttamente a computer e dispositivi di riproduzione. Tali telecamere sono disponibili anche come telecamera endoscopiche USB impermeabili.
- Indicatore di livello della batteria e autospegnimento: Entrambe le funzioni impediscono che l'endoscopio non riceva improvvisamente abbastanza energia per la sua funzione durante l'uso. Lo spegnimento automatico impedisce lo scaricamento della batteria quando si dimentica la disattivazione o quando si accende involontariamente durante il trasporto. L'indicatore di livello della batteria avvisa quando le batterie della telecamera devono essere ricaricate o commutate su alimentazione elettrica fissa con alimentatore.
- Resistenza agli acidi: In particolare nei laboratori e nel settore automobilistico un endoscopio può venire a contatto con l'acido, ad esempio da una batteria per auto. A tale scopo, la telecamera deve essere resistente agli acidi. Ci sono anche endoscopi resistenti a olio e benzina per tali scopi.
FAQ - domande frequenti sulle telecamere endoscopiche
La mia fotocamera è stata danneggiata durante l'uso. È possibile la sostituzione separata?
Non con tutti gli endoscopi è possibile sostituire la telecamera in modo semplice. Pertanto, prima di iniziare, prestare attenzione a un dispositivo modulare su cui è possibile sostituire o integrare singoli componenti in caso di necessità.
Il mio endoscopio è troppo corto per controllare il punto desiderato. Cosa posso fare?
Alcune telecamere endoscopiche offrono funzioni di zoom per questo caso. Se non si riesce ancora a raggiungere una distanza sufficiente, è possibile trovare le sonde per prolungare gli endoscopi qui nel negozio Conrad on line.
Un must per ogni cassetta degli attrezzi
La cassetta degli attrezzi di un installatore comprende una vasta gamma di attrezzature, tra cui anche le telecamere endoscopiche! Scoprite perché l'endoscopio non può mancare nella cassetta degli attrezzi nel nostro manuale!