bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sulle telecamere IP

  • In questo modo funzionano le telecamere IP

  • Questo è ciò di cui hanno bisogno le telecamere IP per uso esterno

  • Il nostro consiglio pratico: garantire l'alimentazione elettrica

  • FAQ - domande frequenti sulle telecamere IP per l'uso all'aperto

 

In questo modo funzionano le telecamere IP

Le telecamere IP o di rete sono costituite da un sensore video analogico (CCD o CMOS) i cui segnali vengono elaborati digitalmente e resi disponibili in rete tramite un server web integrato utilizzando un cavo Ethernet o WLAN. Le singole immagini o lo stream live sono accessibili tramite un normale browser, ma lo stream video può anche essere registrato direttamente nella telecamera su schede di memoria o in rete su appositi registratori.

Indispensabili per il comodo utilizzo delle telecamere IP sono da un lato la risoluzione (ad esempio in HD) e la qualità di compressione dei dati delle immagini, dall'altro la possibilità di spostare la telecamera su due assi (pan e tilt). Le telecamere di alta qualità offrono una qualità d'immagine HD e anche un obiettivo con funzione di zoom. Molte telecamere di sorveglianza per interni e quasi tutte le telecamere IP per esterni hanno la possibilità di vedere di notte utilizzando LED a infrarossi integrati con diverse portate. Molte telecamere di sorveglianza sono inoltre dotate di un microfono incorporato per la trasmissione di disturbi esterni, di un piccolo altoparlante e di un'uscita di commutazione (trigger), che può essere utilizzata per accendere dispositivi esterni come sistemi di allarme o luci per uso esterno - ad esempio, quando vengono registrati dei movimenti nell'immagine.

 

Criteri di acquisto - Ciò che conta per le telecamere IP per esterni

Rispetto alle telecamere di sorveglianza interne, la robustezza dell'alloggiamento nelle telecamere IP gioca un ruolo più importante per l'esterno. L'indicatore della qualità dell'alloggiamento è la cosiddetta classe di protezione IP. L'acronimo IP non ha nulla a che vedere con il protocollo Internet, ma le due lettere in questo contesto significano "International Protection". I codici IP contengono generalmente due cifre (DIN EN 60529). Indicano quale protezione offre un alloggiamento contro il contatto o corpi estranei (primo numero di identificazione) e contro l'umidità o l'acqua (secondo numero di identificazione). Un alloggiamento resistente agli agenti atmosferici deve essere sufficientemente protetto contro l'acqua piovana.

Una telecamera IP deve essere protetta contro la polvere in quantità nocive (prima cifra: 5) o anche antipolvere (prima cifra: 6). Per quanto riguarda la protezione contro l'acqua, per le telecamere IP sono sufficienti i numeri da 4 a 7. La "protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati" (4) è coperta fino alla "protezione contro l'immersione temporanea" (7).

Anche la resistenza agli urti dell'alloggiamento della telecamera è un fattore di qualità per le telecamere di sorveglianza esterne, normalizzate nel cosiddetto "grado di resistenza agli urti IK". Questo va da IK00 (nessuna protezione) a IK10. Quest'ultimo certifica che un alloggiamento è in grado di resistere a un'energia di 20 joule, il che corrisponde al colpo di un peso di 5 kg di altezza di caduta di 40 centimetri.

Il motivo per cui la resistenza agli urti è importante è ovvio: le telecamere di sorveglianza sono montate all'esterno e possono essere viste da tutti. Una caduta o un colpo con un bastone lungo non dovrebbe idealmente mettere le telecamere fuori uso. Le cosiddette telecamere dome sono particolarmente ben protette contro gli atti vandalici. Sono racchiusi in una cupola in plastica semicircolare e colorata. Ciò protegge le telecamere a cupola da urti, mentre aumenta la sicurezza in quanto la direzione di visione della telecamera non è riconoscibile.

 

Il nostro consiglio pratico:

L'alimentazione della telecamera garantisceche tutte le telecamere di sorveglianza per l'uso all'aperto richiedono un'alimentazione costante e, in caso di connessione LAN pura, il collegamento via cavo al router o allo switch. Prima dell'acquisto, assicurarsi di dove e come posare i cavi o di praticare dei fori attraverso la parete esterna. È inoltre importante un fissaggio robusto con tasselli non troppo piccoli.

    

FAQ - domande frequenti sulle telecamere IP per l'uso all'aperto

Sono disponibili camer IP outdoor per WLAN?

Numerose telecamere IP, proprio nel segmento di prezzo conveniente, offrono una trasmissione dei dati tramite immagini live tramite una rete wireless. Questa è opzionale, mentre una porta LAN in formato Ethernet è normalmente sempre disponibile. Si dovrebbe tenere presente che la trasmissione radio dei dati dell'immagine può essere disturbata in modo mirato, attraverso il cosiddetto Jammer. Inoltre, la distanza della telecamera dal "access point" successivo gioca un ruolo importante: più è lontana, più è critica la connessione.

È possibile accedere alla telecamera IP tramite app per smartphone?

L'opzione è offerta da quasi tutte le telecamere IP. L'APP corrispondente è disponibile in genere per il download gratuito per iOS e Android. Di solito la telecamera può essere configurata tramite l'APP e, se è in grado di farlo, può essere spostata. Inoltre, se lo si desidera, il proprietario viene informato tramite messaggio push dei movimenti nel campo visivo della telecamera di sorveglianza.