Come possiamo aiutarti?
Semplicemente in movimento con un cellulare per senior
Quando i telefoni cellulari negli anni '90 sono diventati convenienti anche per l'ampia massa, molte persone hanno imparato ad apprezzare i dispositivi ancora più ingombranti in età giovanile, ma anche di mezza età. Fino ad oggi la tecnologia è migliorata, gli smartphone sono veri e propri tuttofare e aiutano a organizzare le molteplici attività quotidiane.
Tuttavia, molti di coloro che hanno avuto un telefono cellulare dall'inizio sono ora in un'età in cui si hanno difficoltà con i dispositivi complessi e moderni e il display touch. Questo è dovuto a diverse limitazioni fisiche. Ma non vogliono rinunciare a questo, perché questa tecnologia semplifica la vita proprio per le generazioni più mature e offre una maggiore sicurezza. Il rimedio è che i telefoni per anziani si distinguono per la facilità d'uso con tasti grandi e un grande display e per le poche funzioni selezionate.
-
Cos'è un cellulare per anziani?
-
Quali sono i telefoni cellulari più adatti alle esigenze dei clienti?
-
Funzioni di telefoni cellulari anziani
-
Domande frequenti: Domande importanti sui telefoni anziani

Cos'è un cellulare per anziani?
Gli attuali modelli di telefoni cellulari e smartphone sono spesso modelli che non possono essere utilizzati senza problemi da anziani o persone con un Handicap per diversi motivi.
Per questo motivo, diversi produttori producono telefoni cellulari per persone con limitazioni di salute o di età, come ad esempio una debolezza della vista, un'udito in calo o un'attività motoria limitata. L'attenzione è sempre rivolta alla facilità d'uso e alla praticità. In questo modo, ad esempio, i telefoni hanno un grande display a colori, tasti grandi e una semplice guida ai menu. In questo modo, i telefoni cellulari sono utili sia nella vita quotidiana che in situazioni di emergenza. Ad esempio, dopo una caduta, è possibile ottenere rapidamente aiuto con il tasto SOS.
Quali sono i telefoni cellulari più adatti alle esigenze dei clienti?
Ci sono tre tipi di modelli tra i quali gli anziani possono scegliere.
Telefono cellulare con tastiera senior
Con questi telefoni cellulari si hanno tasti come con un telefono fisso e soprattutto un display a colori illuminato. Sono disponibili tutte le funzioni più importanti, come la possibilità di telefonare, scrivere SMS, tasti di selezione diretta, sveglia, una funzione di chiamata di emergenza e spesso una telecamera. Tuttavia, non è possibile accedere a Internet con questi dispositivi, il che significa che anche le app non funzionano. A causa dei tasti liberi, si consiglia di acquistare una custodia protettiva adatta per il cellulare, in modo che non venga danneggiata, ad esempio, in caso di caduta.
Cellulare pieghevole per anziani
I pieghevoli hanno le stesse funzioni e caratteristiche dei tasti, quindi non sono compatibili con internet. L'apertura da sola è la differenza. In questo modo il display viene protetto dai graffi. Inoltre, l'apertura e la chiusura consentono di bloccare/sbloccare la tastiera e di rispondere/terminare le chiamate. Alcuni telefoni hanno anche all'esterno un piccolo display che mostra l'ora o il nome del chiamante.
Smartphone anziani
Come per i normali smartphone, c'è un grande schermo con funzione touch e due o tre tasti. Il dispositivo è abilitato a Internet, in modo che tutte le app possano essere scaricate e utilizzate. Allo stesso tempo, gli smartphone anziani hanno un design chiaro. La luminosità dello schermo, il contrasto e le dimensioni di caratteri e icone possono essere adattati alle proprie esigenze.
Il nostro consiglio pratico software per smartphone per dispositivi Android
Chi è in grado di utilizzare gli smartphone attuali, ma a volte perde la panoramica delle molte app installate, può utilizzare uno speciale software per smartphone per anziani. Questo rende un cellulare facile da usare e chiaro da qualsiasi smartphone Android compatibile, ad esempio Samsung.
I produttori di telefoni cellulari per anziani sono diversi dai produttori di smartphone più noti. Ecco perché i fornitori più grandi sono elencati brevemente:
Doro
Doro è una società svedese con sede in Germania. I primi dispositivi con caratteristiche speciali per gli anziani hanno lanciato l'azienda già nel 2007. Oggi è tra i leader del mercato nel settore della gesta degli anziani e offre una grande varietà di tasti, manette pieghevoli e smartphone per anziani.
Emporia
Emporia Telecom GmbH & Co. KG con sede in Austria sviluppa i propri prodotti in stretta collaborazione con il pubblico, ad esempio attraverso la valutazione di test e laboratori di prodotto. In questo modo, le mani degli anziani devono essere particolarmente adatte alle esigenze degli anziani. La scelta è grande. Sono disponibili sia telefoni cellulari per l'apertura e la chiusura, sia con tasti e smartphone.

BEA-fon
L'azienda austriaca Bea-fon mobile GmbH ha l'obiettivo di produrre telefoni cellulari robusti e facili da usare. Questo li distribuisce in tre linee di prodotti: Classic, Active e Silver Line. Mentre la linea attiva si rivolge agli sportivi estremi, le altre due linee soddisfano le esigenze degli utenti con Handicaps.
Telme
Telme è un partner di collaborazione di Emporia Telecom GmbH & Co. KG L'azienda si è specializzata in telefoni cellulari a basso costo per anziani e principianti, che si distinguono per un funzionamento confortevole e buone prestazioni.
Swisstone
Swisstone è un marchio della società tedesca IVS GmbH, che fa parte di Doro AG. I modelli Swisstone, secondo le indicazioni dell'azienda, sono progettati per offrire ogni giorno un piacere ai vostri utenti grazie a una semplice gestione, una funzione affidabile e un buon rapporto qualità-prezzo.
Funzioni di telefoni cellulari anziani
Rispetto agli attuali smartphone, i telefoni cellulari per anziani non hanno molte caratteristiche che non mancano a molte persone anziane. Molto più importante è la facilità d'uso con una semplice guida menu e una batteria ricaricabile a lunga durata.
Inoltre, per molti telefoni sono importanti i seguenti aspetti:
- Tasti grandi con un'etichetta ben leggibile
- Display ampio, luminoso e a contrasto elevato
- Superficie antiscivolo, in modo che il dispositivo sia ben a portata di mano
- Memoria programmi per numeri di telefono
- Pulsante di chiamata di emergenza SOS, che attiva le chiamate di emergenza o gli SMS di emergenza in caso di pressione prolungata
- Tasti funzione diretti
- Istruzioni per l'uso chiare e ben leggibili
- Facile possibilità di ricarica del telefono cellulare, idealmente con una stazione di ricarica

A seconda delle esigenze individuali dell'utente del telefono cellulare, sono disponibili telefoni cellulari per anziani con caratteristiche aggiuntive:
- Adatto per persone con problemi di udito
- Tasti contrassegnati con il carattere braille
- Tastiere illuminate
- Uscita vocale, ad esempio con indicazione delle cifre selezionate
- Controllo vocale
- Fotocamera per condividere foto o video con amici e parenti
- ®Funzione Bluetooth per collegare il telefono cellulare ad altri dispositivi, ad esempio con il vivavoce in auto o®con l'apparecchio acustico abilitato Bluetooth
- Radio FM
- Estensioni telemedicine, come la creazione di un ECG o la localizzazione GPS, che in caso di emergenza consente di localizzare l'utente del telefono cellulare tramite una procedura di tracciamento
La nostra pratica guida: Chiamate senza problemi nonostante l'apparecchio acustico
Tutti gli utenti di telefoni cellulari con apparecchi acustici devono assicurarsi che anche il loro futuro telefono cellulare sia compatibile, altrimenti i rumori esterni rendono difficile la chiamata. I modelli compatibili con apparecchi acustici utilizzano diverse tecniche. Ad esempio, una bobina a induzione trasmette i segnali telefonici non tramite gli altoparlanti del telefono cellulare, ma tramite induzione elettromagnetica. Prerequisito: L'apparecchio acustico è anche impostato per l'ascolto induttivo.
Un'altra possibilità è la trasmissione tramite Bluetooth®, se l'apparecchio acustico e il telefono cellulare hanno questa funzione. In entrambi i metodi, i fastidiosi rumori secondari vengono quasi tutti nascosti.
Domande frequenti: Domande importanti sui telefoni anziani
Come funziona il pulsante di emergenza con un telefono cellulare per anziani?
In molti telefoni cellulari, il tasto di chiamata di emergenza, chiamato anche tasto SOS o pulsante antipanico, si trova sul retro del dispositivo. Se questo tasto viene premuto per alcuni secondi, il telefono seleziona automaticamente più numeri di telefono memorizzati in precedenza o invia SMS a questi contatti. Per i modelli con modulo GPS vengono inoltre trasmessi i dati di posizione dell'utente del telefono cellulare.
Come posso ottenere il mio numero di telefono su un cellulare per anziani?
Il lungo numero di cellulare è spesso difficile da ricordare e il pezzo di carta su cui l'hai scritto non si trova. Ci sono poi due modi per scoprire il proprio numero.
Opzione 1: Si accede alle impostazioni nel menu del telefono cellulare e si seleziona la voce di menu "sul telefono" o "informazioni sul dispositivo". Il termine utilizzato dipende dalla versione del sistema operativo. In seguito si seleziona "Stato" o "Stato della scheda SIM", quindi appare il punto "numero di telefono". Tra questi si trova il numero di telefono del cellulare degli anziani.
Opzione 2: È possibile trovare il numero di telefono del telefono cellulare anche tramite il codice MMI. A tale scopo, si seleziona l'opzione di chiamata sul telefono cellulare e si digita il codice del proprio operatore telefonico Quindi premere il tasto di chiamata e direttamente sul connettore appare una finestra con il numero sul display.
Esiste un'alternativa ai cellulari per anziani?
Molte persone in età avanzata sono infastiditi dal termine cellulare senior. Trovare alternative ai dispositivi pratici non è tuttavia facile, in quanto i tradizionali telefoni cellulari e smartphone spesso hanno priorità diverse. Ad esempio, il software per gli anziani descritto nella guida potrebbe offrire un rimedio. Inoltre, anche i produttori più noti stanno ora mettendo a punto modelli di telefoni cellulari e smartphone più semplici. Tuttavia, per trovare il dispositivo giusto sono necessarie alcune ricerche o una buona consulenza.