bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sugli strumenti di misura laser e strumenti di misura della distanza a ultrasuoni

  • Che cos'è un Distanziometro?

  • Quali sono i tipi di telemetri?

  • Criteri di acquisto per Distanziometro - a cosa fare attenzione per l'acquisto?

  • Esempio di applicazione 1: Determinazione delle superfici a parete e a soffitto per lavori di verniciatura

  • Esempio di applicazione 2: Misurazione nella foto

  • FAQ - domande frequenti sui telemetri

  • Conclusione: Come acquistare il misuratore di distanza adatto

     

Che cos'è un Distanziometro?

Uno strumento di misurazione della distanza o della lunghezza serve a misurare distanze e superfici in modo rapido, semplice e preciso. La manipolazione con metro o metro a nastro è quindi superflua a grandi distanze. Basta semplicemente puntare la superficie (o in alternativa il pannello di bersaglio) e premere un pulsante per determinare la distanza esatta dall'oggetto di misurazione in pochissimo tempo. Un grande vantaggio degli strumenti di misurazione della distanza è inoltre che anche gli oggetti e le distanze difficilmente accessibili possono essere misurati senza ulteriori strumenti, ad esempio in caso di soffitti alti, in ambienti mobili o in spazi inaccessibili o attraverso tunnel e altri ostacoli. I distanziometri laser più attrezzati consentono inoltre misurazioni indirette grazie a un inclinometro integrato mediante triangolazione. Ad esempio, è possibile determinare l'altezza di un muro o di un albero, anche se non è possibile una misurazione diretta.

 

Quali sono i tipi di telemetri?

I metodi di misurazione più comuni oggi sono strumenti di misurazione della distanza compatti e portatili, basati su radiazioni laser o onde a ultrasuoni, con l'avvento di un misuratore di distanza laser a basso costo perde sempre più importanza il processo di misurazione a ultrasuoni. Mentre gli strumenti di misurazione della distanza laser utilizzano un raggio laser modulato, a fuoco stretto e visibile per la misurazione, gli strumenti di misurazione della distanza a ultrasuoni emettono impulsi di segnale ad alta frequenza. Dalla differenza temporale tra l'emissione di impulsi e la ricezione della riflessione del segnale, in entrambi i metodi di misurazione viene calcolata la distanza dall'oggetto

I vantaggi e gli svantaggi di entrambi i metodi di misurazione:

Distanziometro a ultrasuoni:

Vantaggi:

  • Dispositivi spesso molto economici
  • Precisione sufficiente in ambienti interni e in superfici lisce e grandi

Svantaggi:

  • Portata e precisione limitate, difficilmente adatte all'uso in ambienti esterni
  • Piccoli oggetti di misura non possono essere misurati in modo affidabile
  • Soggetto a interferenze in caso di vento, variazioni di temperatura e oggetti inclinati
  • Le superfici fonoassorbenti riducono la portata o impediscono completamente le misurazioni

Distanziometro laser:

Vantaggi:

  • Dispositivi di ingresso economici disponibili
  • Portata fino a 200 m e precisione di misurazione di +/- 1 mm
  • Utilizzabile indipendentemente dagli effetti del vento e della temperatura
  • Anche piccoli oggetti di misura possono essere mirati e misurati con precisione

Svantaggi:

  • Le superfici riflettenti possono compromettere la misurazione
  • Nebbia, pioggia o neve e luce solare diretta possono ridurre la portata

 

Criteri di acquisto per Distanziometro - a cosa fare attenzione per l'acquisto?

Non solo è importante il campo di misura massimo, ma anche se lo strumento di misura della distanza deve essere utilizzato solo in ambienti interni o esterni. Le indicazioni del produttore relative al campo di misura massimo si riferiscono in genere al caso ideale, in particolare a un oggetto di misura ben riflettente in ambienti interni senza luce solare diretta o interferenze fastidiose da parte della luce artificiale. Si consiglia quindi di considerare questo al momento dell'acquisto, in modo che le distanze previste possano essere misurate in modo effettivo, anche in condizioni non ideali.

Durante il giorno in ambienti esterni si comporta in genere in modo che il punto laser non sia più visibile a occhio nudo o sia rappresentato solo a basso contrasto, anche senza luce solare diretta. Di conseguenza, la misurazione può essere difficile. Per l'uso in ambienti esterni e nel settore edile sono quindi adatti esclusivamente telemetri laser con mirino ottico di puntamento. Nelle odierne generazioni di apparecchi, questo è di solito integrato digitalmente in un display a colori TFT. Il punto laser è rappresentato in modo ben visibile in un mirino, con questo si elimina una visione diretta e ingombrante in un ottica di obiettivo. Per le distanze di misurazione più grandi, molti dispositivi offrono una funzione di zoom che facilita notevolmente l'indicazione precisa.

Per l'edilizia interna, nel settore edile e nel paesaggio, si consiglia un misuratore di distanza laser con sensore di inclinazione integrato. Le ulteriori informazioni sull'angolo così ottenute consentono una vasta gamma di funzioni di misurazione avanzate. Ad esempio:

  • Misurazioni dell'inclinazione
  • Rilevazione altezze
  • Misurazione di oggetti inclinate
  • Misurazione dei profili elevati
  • Misurazione indiretta di ostacoli
  • Misurazione nelle foto

Gli strumenti di misurazione della distanza con funzione di memoria e trasmissione per i valori di misura (e le foto) possono risparmiare molto tempo durante le attività di misurazione frequenti e complesse e rendere superflua la scrittura ingombrante di valori di misura e designazioni degli oggetti. Grazie all'app o al software per PC, le foto con etichette chiare e i valori di misurazione registrati facilitano l'assegnazione sicura e aiutano a evitare errori.  

 

Esempio di applicazione 1: Determinazione delle superfici a parete e a soffitto per lavori di verniciatura

Per ogni stanza, determinare e aggiungere ogni superficie da stacciare con metro o metro a nastro non è solo ingombrante, ma anche dispendioso in termini di tempo. Con uno strumento di misurazione della distanza, queste attività vengono eseguite in pochissimo tempo. Al momento dell'acquisto, assicurarsi che il dispositivo abbia una funzione di misurazione superficie a parete, chiamata anche "funzione area o verniciatura". A seconda del modello, i distanziometri adeguatamente attrezzati aggiungono automaticamente tutte le superfici della parete e consentono in parte anche l'inserimento della superficie del soffitto. Al termine delle misurazioni, sul display viene visualizzato direttamente il numero totale di metri quadrati. In questo modo, sia il calcolo della quantità di colore necessaria per la creazione dell'offerta sono eseguiti in pochi secondi. 

 

Esempio di applicazione 2: Misurazione nella foto

Siete di fronte a un oggetto che non è attualmente accessibile, ma dovete comunque determinare le sue dimensioni? Anche in questo caso c'è una soluzione, vale a dire la misurazione nell'immagine. È sufficiente un'unica misurazione, eseguita ad angolo retto rispetto all'oggetto. In collegamento, con le frecce scorrevoli nella foto acquisita vengono evidenziati i contorni dell'oggetto e i valori di misura per altezza, larghezza e area vengono visualizzati direttamente sul display. Per gli oggetti rotondi è possibile determinare il diametro. 

 

FAQ - domande frequenti sui telemetri

Esiste una distanza di misurazione minima?

Sì. Per gli strumenti di misurazione della distanza a ultrasuoni, questo è solitamente nell'intervallo di 50 cm o più. A seconda del modello, i distanziatori laser possono essere utilizzati per distanze molto inferiori a partire da 5 cm.

Qual è la precisione? Un metro o un metro a nastro non è più preciso?

I distanziometri laser di alta qualità offrono una precisione di misurazione fino a +/- 1 mm, anche su distanze maggiori e su ostacoli e irregolarità del terreno. Inoltre, elimina gli errori di misurazione che possono verificarsi facilmente quando si lavora con metri a nastro o bindelle di misura e altri strumenti di misurazione meccanici.

Su superfici altamente riflettenti, la misurazione con strumenti di misurazione della distanza laser non funziona. Cosa posso fare?

Basta incollare un pezzo di nastro crespato sull'oggetto da misurare o utilizzare un pannello di mira bersaglio speciale.

Il punto laser è scarsamente visibile. Si può influenzare in qualche modo?

Con occhiali a vista laser, che permette principalmente di passare attraverso la luce rossa, la visibilità del punto laser è migliorata. In ogni caso, per gli ambienti esterni si consiglia un misuratore di distanza laser con mirino di puntamento integrato.

 

Conclusione: Come acquistare il misuratore di distanza adatto

Le attività molto semplici possono essere svolte da un misuratore di distanza a ultrasuoni. Per la misurazione di lavori di pittura o tappezzeria in ambienti interni, ad esempio, non sono necessarie misurazioni millimetriche precise. Le pareti e i soffitti di grandi dimensioni riflettono in modo affidabile il segnale a ultrasuoni: Non c'è il rischio di perdere il punto di misurazione. Allo stesso modo, un'azienda di costruzione di finestre che normalmente misura solo brevi distanze per porte e finestre non ha bisogno di un dispositivo di misurazione della distanza di fascia alta con una moltitudine di funzioni. Qui è sufficiente un semplice strumento di misurazione della distanza laser, ma compatto e quindi facile da portare.

Per i lavori di misurazione più impegnativi nel settore delle costruzioni e per gli utenti più esigenti, i distanziatori laser ben attrezzati offrono molti vantaggi. La possibilità di salvare i dati di misurazione e, in parte, anche le immagini degli oggetti misurati e di trasferirli e modificarli su smartphone, tablet o PC può comportare un enorme risparmio di tempo e una maggiore facilità di lavoro per progetti di grandi dimensioni. Allo stesso modo, i distanziometri adeguatamente attrezzati consentono misurazioni che altrimenti sarebbero possibili solo con strumenti aggiuntivi e un elevato tempo di utilizzo. In questi casi, il prezzo di acquisto più elevato per i distanziatori multifunzione di alta qualità si ripaga già dopo un breve periodo di tempo.