Come possiamo aiutarti?
Temporizzatori crepuscolari
Fatti interessanti circa gli interruttori crepuscolari
-
Cosa sono gli interruttori crepuscolari?
-
Come funzionano gli interruttori crepuscolari?
-
Dove sono particolarmente adatti gli interruttori crepuscolari?
-
Cosa si deve osservare durante il montaggio?
-
Cosa si deve tenere in considerazione durante l'acquisto?
-
Conclusioni
Cosa sono gli interruttori crepuscolari?
Gli interruttori crepuscolari sono componenti elettrici che aprono e chiudono un circuito in modo indipendente. Il rispettivo stato dipende dalla luminosità dell'ambiente misurata dall'interruttore crepuscolare tramite fototransistor o fotodiodo. Se la luminosità scende al di sotto di un determinato valore limite, l'interruttore chiude il circuito e i componenti a valle vengono alimentati. Rispetto ai timer puri, gli interruttori crepuscolari reagiscono quindi alla luminosità e non agli orari o ai timer grazie al sensore luminoso. In particolare in ambienti esterni, un interruttore crepuscolare ha molti vantaggi rispetto ai temporizzatori, in quanto può essere utilizzato in modo indipendente dalla stagione. In questo modo l'illuminazione esterna viene regolata automaticamente in base ai tempi di crepuscolo, mentre i timer devono essere riprogrammati in modo continuo.
Come funzionano gli interruttori crepuscolari?
Gli interruttori crepuscolari sono dotati di un sensore di luce integrato che misura la luminosità ambientale. Questa viene indicata con l'unità di misura Lux. La sensibilità del sensore può essere regolata con alcuni interruttori. In questo modo è possibile determinare individualmente in quali condizioni di luce il circuito viene chiuso e, ad esempio, accendendo l'impianto di illuminazione.
Inoltre, molti interruttori crepuscolari dispongono di un temporizzatore che determina quando il circuito deve essere riaperto. In questo modo è ancora più flessibile, poiché le luci non si spengono solo all'alba, ma già dopo due ore di oscurità. In questo modo si riduce il consumo di corrente e si riduce il carico luminoso dell'ambiente.
È importante anche che la maggior parte degli interruttori crepuscolari funzioni con un cosiddetto ritardo di commutazione. È particolarmente utile per compensare le influenze di luce a breve termine sull'interruttore. Il ritardo di commutazione impedisce che l'interruttore di contatto venga attivato, ad esempio, dal cono di luce dei fari di auto o da improvvisi lampi e faretti.
Spesso è possibile controllare più luci con un unico interruttore crepuscolare senza problemi. Tuttavia, è essenziale assicurarsi che la potenza di commutazione consentita dell'interruttore non venga superata. In caso contrario, si rischia un cortocircuito o un difetto del dispositivo.
Dove sono particolarmente adatti gli interruttori crepuscolari?
Gli interruttori crepuscolari possono essere utilizzati in modo versatile. Spesso si utilizza per comandare l'illuminazione esterna. In questo modo è possibile, ad esempio, illuminare facciate di case o scritte che altrimenti non sarebbero riconoscibili al buio. Anche per evidenziare pubblicità all'aperto come poster o banner, il loro utilizzo è particolarmente adatto. Le illuminazioni decorative, come quelle utilizzate spesso durante il periodo natalizio, possono essere controllate anche tramite gli interruttori.
Ma anche in ambienti interni è possibile utilizzare interruttori crepuscolari. Ad esempio, le vetrine vengono illuminate durante la notte o gli spazi commerciali sono dotati di un'illuminazione minima. A questo scopo sono adatti i cosiddetti interruttori crepuscolari da incasso, che vengono installati successivamente, cioè dopo la prima installazione elettrica.
Le soluzioni temporanee offrono interruttori crepuscolari che vengono collegati alla presa di corrente. Si passa dalla presa a muro alla lampada o ad altre illuminazioni per controllarle a seconda della luminosità dell'ambiente.
Sono possibili molte altre possibilità di applicazione, che si possono ottenere anche dalla combinazione con il temporizzatore integrato. Se ad esempio gli elementi esterni devono essere illuminati solo durante le ore serali, è possibile impostare gli interruttori crepuscolari con timer in modo che si spengono facilmente dopo il tempo desiderato e non siano quindi attivi per il resto della notte.
Cosa si deve osservare durante il montaggio?
Il montaggio di interruttori crepuscolari installati in modo permanente deve essere effettuato da un elettricista. Poiché in questo caso si lavora con tensioni fino a 230 volt, sussiste un rischio di lesioni gravi in caso di utilizzo improprio. Pertanto, osservare sempre le istruzioni per l'uso fornite e consultare un esperto in caso di dubbi o problemi.
In linea di principio, è importante notare che l'interruttore crepuscolare è necessariamente posizionato al di fuori dell'area da illuminare. In caso contrario, potrebbe attivare o disattivare autonomamente . In questo modo, gli interruttori con ritardo di commutazione integrato vengono accesi e spenti in modo continuo dopo l'intervallo di ritardo impostato.
Il ritardo di commutazione può anche aiutare a prevenire l'accensione e lo spegnimento continui dell'impianto di illuminazione. I sensori fotoelettrici degli interruttori sono molto sensibili e reagiscono, ad esempio, anche in caso di ombre scure o alla luce di un'auto che passa. Per evitare che il sensore attivi l'interruttore di contatto ogni volta che si verifica un cambiamento improvviso della luminosità dell'ambiente, il ritardo di commutazione integrato determina un tempo minimo dopo il quale l'interruttore di contatto reagisce. In questo modo un intervallo di ritardo di pochi minuti può impedire che il circuito venga chiuso e aperto in modo continuo.
Cosa si deve tenere in considerazione durante l'acquisto?
Quando si acquista un interruttore crepuscolare, assicurarsi che sia in grado di soddisfare le proprie esigenze. Non tutti gli interruttori sono dotati di temporizzatori o ritardi di commutazione. Gli elementi presenti negli interruttori sono indicati nella rispettiva descrizione del prodotto.
Come componente elettrico, anche gli interruttori crepuscolari hanno un carico limite che non dovrebbe essere superato in nessun caso. Per facilitare la compatibilità e la classificazione, si possono trovare le indicazioni di potenza per diverse possibilità di utilizzo del rispettivo interruttore crepuscolare. In questo modo le lampade a incandescenza hanno una potenza di commutazione diversa rispetto, ad esempio, alle lampade a risparmio energetico.
Il tipo di protezione dell'interruttore crepuscolare indica quali effetti ambientali esterni sono protetti dai dispositivi. Si tratta di una norma internazionale indicata da tutti i produttori. Ad esempio, i componenti con grado di protezione IP44 hanno una protezione speciale contro i corpi solidi con un diametro di 1 millimetro e una protezione antispruzzo su tutti i lati. In questo modo sono particolarmente adatti per l'uso esterno.
Se è presente un temporizzatore di commutazione e un ritardo di commutazione, consultare i dati tecnici per le specifiche. Per lo più, i timer offrono un intervallo da un'ora fino a dieci ore.
Suggerimento: I ritardi di commutazione possono anche essere fissati a un determinato periodo di tempo e non possono essere regolabili. Pertanto, assicurarsi che il ritardo di commutazione corrisponda alle proprie preferenze.
Conclusioni
Gli interruttori crepuscolari sono l'alternativa migliore ai timer puri, quando si tratta di impianti di illuminazione. Sono robusti e affidabili e possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti esterni. Tuttavia, l'installazione può essere più complicata a seconda del circuito in cui l'interruttore deve essere montato. Pertanto, l'installazione è consigliata da un tecnico specializzato. Nel complesso, è un componente ideale per controllare in modo intelligente gli impianti di illuminazione e procedere in modo ecologico e a risparmio energetico.