Consulente
Fatti interessanti sulle resistenza NTC
Che cos'è una resistenza NTC?
Quali sono i tipi e i tipi di costruzione?
Criteri di acquisto per resistenze NTC?
La nostra pratica: Gestione e lavorazione di resistenze NTC
FAQ - domande frequenti sulle resistenze NTC
Conclusione: Come acquistare la resistenza NTC adatta
Che cos'è una resistenza NTC?
Le resistenze NTC sono componenti di resistenza dipendenti dalla temperatura, chiamate anche conduttori a caldo o termistori . Cambiano la resistenza elettrica esattamente al contrario rispetto alle resistenze PTC: La resistenza diminuisce con l'aumentare della temperatura, in modo da avere un coefficiente di temperatura negativo.
Le resistenze NTC sono prodotte da diversi ossidi metallici, il loro corpo di base rappresenta una resistenza volumetrica. I "difetti" del materiale incorporati in modo artificiale, il cosiddetto "drogaggio", con una temperatura crescente garantiscono un aumento della conduttività intrinseca.
I conduttori a caldo invertono la proprietà fisica di norma valida per i metalli, per mettere sempre più resistenza alla corrente elettrica con l'aumentare della temperatura. Tecnicamente, si può sfruttare questo in molti modi. Le resistenze NTC si trovano in molti settori dell'elettronica e dell'elettrotecnica. I motivi sono i costi di produzione relativamente bassi, le dimensioni compatte e l'ampia gamma di valori nominali di resistenza disponibili.
Maggiore è la temperatura, minore è la resistenza.
Quali sono i tipi e i tipi di costruzione?
Le resistenze NTC sono disponibili per diversi settori di impiego. Le loro caratteristiche specifiche sono ottimizzate per il rispettivo scopo di utilizzo. Il conduttore caldo per scopi di misurazione e per la compensazione della temperatura possiede una caratteristica di resistenza alla temperatura quasi lineare e relativamente piatta. Spesso si può evitare una complessa linearizzazione mediante ulteriori circuiti elettronici e microcontroller, almeno se non sono presenti requisiti molto elevati di precisione di misurazione. Se si desidera limitare le correnti di accensione o raggiungere un ritardo di accensione, è invece necessaria una forte curva caratteristica. La linearità ha un ruolo secondario o addirittura un andamento esponenziale.
Le resistenze NTC sono disponibili come componenti cablati nella forma a disco o a goccia, nonché in contenitori in alluminio per il fissaggio mediante avvitamento. In questo caso può essere presente una filettatura esterna o anche un occhiello in metallo. Gli standard di montaggio SMD sono anche comuni.
Criteri di acquisto per resistenze NTC?
Importante nella scelta del conduttore caldo adatto, oltre al percorso desiderato della caratteristica di resistenza-temperatura, è la resistenza nominale alla temperatura nominale (RN o anche TR), che è solitamente specificata per 25 °C. Sono disponibili resistenze NTC con diverse tolleranze. Per le applicazioni con requisiti di precisione elevati, si consiglia di utilizzare tipi che presentano un invecchiamento ridotto e un'elevata stabilità a lungo termine. In caso di utilizzo in condizioni ambientali difficili, è necessario controllare la resistenza dell'alloggiamento o della guaina, per i liquidi sono disponibili modelli speciali. Per le attività di misurazione e per la compensazione della temperatura, il riscaldamento autonomo del termistore NTC deve essere il più basso possibile, in modo da non distorcere i risultati di misurazione. Se la corrente di misurazione necessaria e quindi la potenza dissipata risultante sulla resistenza NTC non può essere mantenuta sufficientemente bassa, si consiglia di scegliere un modello più grande e più resistente con una buona dissipazione del calore. L'area di lavoro del conduttore caldo indicata nella scheda tecnica deve essere almeno conforme alle temperature previste durante l'uso. Inoltre, è possibile calcolare il riscaldamento autonomo grazie alla dissipazione di potenza.
La nostra pratica: Gestione e lavorazione di resistenze NTC
Anche i conduttori caldi sopportano solo determinate temperature massime. Durante il processo di saldatura, osservare la temperatura e la durata di saldatura consentite dalla scheda tecnica per evitare danni alla guaina di protezione o deviazioni di resistenza irreversibili. Flussi di correnti più elevate, in questo modo i conduttori a caldo possono riscaldarsi notevolmente. Pertanto, evitare la formazione di bende sulla scheda in prossimità di componenti sensibili alla temperatura.
FAQ - domande frequenti sulle resistenze NTC
Perché nella scheda tecnica non è possibile trovare indicazioni di tensione?
Come per molte resistenze "normali", questa indicazione è parzialmente mancante. In questo caso, la capacità di carico di tensione si ottiene dal prodotto a causa della caduta di tensione sul conduttore caldo e della corrente di flusso, ovvero la massima potenza dissipata ammissibile.
Che cosa si intende per riduzione di potenza?
La potenza dissipata ammissibile in mW o W è solitamente specificata per una temperatura ambiente di 25 °C nella scheda tecnica. Temperature diverse o una cattiva dissipazione del calore portano a una riduzione della potenza nominale dissipata.
Conclusione: Come acquistare la resistenza NTC adatta
Per le attività di misurazione e per la compensazione della temperatura sono adatti conduttori a caldo con curva caratteristica piatta e lineare. Quando si tratta di limitazione della corrente di accensione e di circuiti di ritardo, i tipi con la caratteristica più ripida possibile e una portata di corrente sufficientemente elevata sono la scelta giusta. Se si devono rilevare temperature di liquidi o vapori, sono disponibili versioni sigillate ermeticamente che possono essere avvitate e sigillate nella parete del tubo o del contenitore.