bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sui tester per batterie

  • Cosa sono i tester per batterie?

  • Come funzionano i tester per batterie?

  • Che cosa misura un prova batterie?

  • La nostra buona pratica

  • Quali batterie possono essere controllate?

 

Cosa sono i tester per batterie?

Un tester per batterie serve a controllare lo stato di carica di una batteria o di un accumulatore. Si intendono innanzitutto tutte le batterie e gli accumulatori, dalle batterie AA e AAA fino alla batteria di avviamento per auto.

Tutte le batterie hanno una capacità nominale. È solitamente indicato in milli-ampere-ore (mAh) o in Ampere. Questa non è un'unità del sistema internazionale SI, ma è approvata per l'uso con il SI. Per evitare errori: Il termine "capacità" non ha nulla a che fare con la capacità elettrica dell'unità Farad. La capacità nominale descrive la capacità di immagazzinare di una batteria. Se questa capacità di una batteria è troppo bassa, non è più in grado di svolgere il proprio compito di alimentazione. Una batteria è considerata utilizzabile se ha ancora una capacità del 60% del valore nominale. La capacità disponibile dipende dall'utilizzo (scarica), dall'età e dalla qualità della batteria.

Con un tester per batterie potrete sapere se la batteria in questione può essere utilizzata o, in caso di batteria ricaricabile, è necessaria una ricarica. Infine, ogni tester per batterie esegue un processo di misurazione che determina e visualizza la tensione corrente della batteria. Per quanto riguarda il metodo di misurazione, esistono differenze di qualità.

La visualizzazione del risultato della misurazione può essere analogica o digitale, come visualizzazione dettagliata con un valore di tensione esatto o come visualizzazione della qualità, ad esempio con grafici a barre o LED di diversi colori. In primo luogo, si tratta di batterie di dimensioni comuni in casa o in ufficio.

Anche per le batterie di avviamento (batterie al piombo) sono disponibili strumenti di misura che indicano immediatamente la potenza di avviamento disponibile. In questo modo è possibile rilevare le batterie difettose prima di un guasto totale. Questi tester per batterie di valore superiore e più costosi offrono inoltre valutazioni più evolute con software appositamente sviluppato per il PC o le app per terminali mobili e dispongono in genere di accessori di misurazione aggiuntivi.

Nel nostro negozio online troverete tester per batterie di diversi tipi e potete filtrare i prodotti in base alla "categoria" per trovare dispositivi adatti ai vostri scopi.

 
 

Come funzionano i tester per batterie?

La batteria da testare viene collegata ai collegamenti del prova batterie. Ciò può essere fatto tramite morsetti, puntali di prova o contatti a pressione. Si distinguono tester per batterie con alimentazione propria e senza alimentazione elettrica propria.

Alimentazione elettrica con batteria propria

Gli strumenti di misurazione della batteria con alimentazione propria (tramite batteria di esercizio) offrono spesso un'ampia gamma di funzioni. Naturalmente, anche la batteria interna deve essere controllata per garantire che vengano sempre visualizzati i risultati di misurazione corretti.

Alimentazione tramite la batteria da verificare

I tester per batterie più economici sono generalmente dispositivi di prova pratici alimentati dalla batteria da testare. Le soluzioni meccaniche sono diverse:

Sono disponibili pratici tester per batterie che possono testare diverse forme di batteria con un meccanismo scorrevole e tester per batterie in cui sono presenti incavi per diversi tipi di batterie, ad esempio per AA o AAA.

Se un tester per batterie non fornisce risultati durante un processo di prova, non deve necessariamente essere dovuto a un malfunzionamento. La batteria che si desidera testare con il proprio dispositivo può essere già scarica in modo da non poter più alimentare il tester con l'energia necessaria.

 

 

Che cosa misura un prova batterie?

Con un tester per batterie si misura la tensione della batteria. In base al risultato, si conosce quanta energia è contenuta nella batteria testata. A seconda del dispositivo selezionato, la capacità elettrica della batteria viene controllata con o senza resistenza. Quest'ultimo può in alcuni casi portare a risultati di misurazione distorti, in quanto la tensione di una batteria rimane invariata senza resistenza. Ad esempio, se una batteria AA viene testata con resistenza, il tester per batterie rileva la resistenza interna della batteria, da cui si può ricavare la capacità elettrica rimanente. Tuttavia, non tutti i tester per batterie disponibili sono in grado di farlo.

 

La nostra pratica punta: scelta del prova batterie corretto

Selezionare un tester per batterie, per le batterie più comuni nel proprio ambiente domestico o di lavoro. Se si sceglie un verifica batterie con una batteria integrata, è possibile usufruire di alcune altre funzioni offerte da questi dispositivi. D'altra parte, i modelli senza alimentazione elettrica non sono solo sempre pronti all'uso, ma in genere anche più economici.

 

 

Quali batterie possono essere misurate?

La risposta semplice è: tutti o almeno quasi tutti. Con più del 60%, il formato della batteria stilo, noto anche come AA o LR6, è il più comune. Con circa il 20% segue la batteria ministilo (AAA o LR03).

I tester per batterie semplici possono testare tutte le più comuni dimensioni di batterie universali utilizzate in casa, tra cui batterie a bottone diverse e blocchi batteria da 9 volt.

Acquistare un tester per migliaia di euro per controllare le batterie del telecomando - nessuno ci penserebbe. Tuttavia, l'utilizzo di tester per batterie di alta qualità e di conseguenza costosi è molto comune e utile in alcuni settori.

Nelle officine di riparazione di auto o moto, ad esempio, sono in uso tester per batterie di auto con display dettagliato per batterie al piombo. Il loro acquisto è sicuramente utile grazie alle procedure di misurazione e di prova regolarmente richieste.

Questo è utile anche per il servizio di impianti di stoccaggio di batterie collegate al fotovoltaico o all'energia eolica e idrica.

Qui sono disponibili tester per batterie che possono effettivamente acquisire, registrare e esportare o salvare molti parametri come analisi, in parte con processi di controllo automatizzati.