bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Moduli NFC: Utili per lo scambio e la trasmissione di dati

I chip NFC sono economici, poco più grandi di una moneta e possono semplificare la nostra vita quotidiana. I moduli con chip NFC vengono installati, tra l'altro, in impianti di chiusura o schede portachiavi per gli hotel. Nel nostro guida potrete conoscere i moduli NFC e le loro possibili aree di utilizzo.

  • NFC - questo sconosciuto

  • Campi di applicazione della tecnologia NFC

  • Tag NFC: Determinare e programmare le funzioni da soli

  • Criteri di acquisto per i moduli NFC - cosa è importante?

  • La nostra buona pratica: automatizzare le modifiche delle impostazioni sullo smartphone

  • FAQ - domande frequenti su NFC

 

NFC - questo sconosciuto

NFC è l'acronimo di Near Field Communication. Questa tecnologia viene utilizzata per il trasferimento dei dati e lo scambio di dati tra dispositivi abilitati NFC e si basa sulla tecnologia RFID, che a sua volta si basa su onde radio. RFID è l'acronimo di radio-frequency identification e viene utilizzato, ad esempio, nei controlli di accesso e nel settore della logistica. La tecnologia RFID è integrata nei chip di identificazione per animali domestici. In un sistema RFID, un transponder o un tag RFID, che dispone di un codice corrispondente, può essere letto con un dispositivo. Rispetto alla tecnologia RFID, tuttavia, la portata dei moduli con NFC è notevolmente inferiore e limitata a pochi centimetri, mentre il Bluetooth per esempio, anch'esso uno standard di trasmissione dati, offre una portata di diversi metri. Inoltre, è possibile inviare più rapidamente file di grandi dimensioni tramite Bluetooth.

I dispositivi abilitati per NFC, compresi i moderni smartphone e tablet, inviano, ricevono o scambiano dati su distanze molto brevi. Per questo processo non è necessaria alcuna procedura di registrazione o di accoppiamento manuale: È sufficiente mantenere i dispositivi compatibili con NFC a una distanza di pochi centimetri l'uno dall'altro. Non è necessario un contatto diretto. A seconda della funzione NFC, le informazioni vengono trasmesse o vengono avviate applicazioni specifiche.
Per la tecnologia NFC è necessario distinguere tra una modalità attiva e una modalità passiva. In modalità passiva, il campo elettromagnetico viene generato solo da un dispositivo NFC, l'altro funge da supporto dati che viene letto. In modalità attiva entrambi i dispositivi generano un campo elettromagnetico, in modo che sia possibile uno scambio di dati e una comunicazione peer-to-peer.

 

Campi di applicazione della tecnologia NFC

A causa della bassa velocità di trasmissione di un massimo di 424 kbit/s, la funzione NFC non è adatta per la trasmissione di file di grandi dimensioni. Anche la bassa portata della tecnologia di comunicazione Near-Field può sembrare inizialmente negativa, ma offre un vantaggio da non sottovalutare: a distanza nessun terminale ha la possibilità di intercettare i dati tramite NFC, pertanto questa tecnologia è considerata relativamente sicura.

NFC ha già fatto il suo ingresso nella nostra vita quotidiana. In questo modo, i chip NFC sono integrati nei documenti di identità delle aziende o nelle schede chiave per le camere d'albergo. la tecnologia NFC è particolarmente diffusa nei sistemi di pagamento senza contatto. Molte carte di credito supportano già la funzione di pagamento, anche con gli smartphone è possibile effettuare pagamenti. Chi paga senza contatto e denaro, probabilmente conosce la procedura al momento del pagamento: per pagare un acquisto, la scheda compatibile con NFC viene semplicemente tenuta vicino al terminale di cassa. Fino a un certo valore, ad esempio fino a 25 euro, l'inserimento del PIN non è più necessario. In caso di somme più elevate è necessario inserire il numero di identificazione personale. Il prerequisito per questo metodo di pagamento senza contatto è che il terminale di cassa supporti NFC e che la vostra carta di credito o dispositivo abbia un chip NFC.

Per i pagamenti mobili vale la stessa cosa delle carte di credito NFC e di altre schede NFC: anche nello smartphone deve essere integrato il chip corrispondente. Per ulteriori informazioni sulle possibilità di pagamento con schede EC e sul pagamento mobile con telefoni cellulari NFC, consultare il sito web della banca. 

Anche nell'elettronica di consumo la tecnologia è già molto presente, come dimostra la linea di prodotti amibo di Nintendo. Si tratta di piccoli personaggi che possono essere scansionati tramite la tecnologia NFC e quindi "rielaborati" nel gioco o attraverso i quali possono essere sbloccate funzioni e oggetti speciali. 

Nel settore della pubblicità, i chip NFC possono anche assumere funzioni pratiche. Al posto di un codice QR sui poster pubblicitari, è possibile utilizzare gli adesivi NFC per inviare, ad esempio, un codice promozionale ai clienti, guidarli senza deviazioni verso la pagina aziendale o fornire ulteriori informazioni, come la disponibilità.

 

Tag NFC: Determinare e programmare le funzioni da soli

Uno smartphone abilitato NFC offre molte possibilità in combinazione con tag NFC. I tag sono disponibili come adesivi, portachiavi, sotto forma di carta di credito e altri modelli. Con uno smartphone Android, ad esempio un modello Samsung Galaxy, e un'APP corrispondente, è possibile programmare un tag come desiderato.

Questo può sembrare complicato, ma non è così, perché molte app sono intuitive e facilmente comprensibili. Tra le altre cose avete la possibilità di salvare diverse azioni su un tag NFC: con le etichette NFC è possibile attivare o disattivare, ad esempio, WLAN e Bluetooth, selezionare una persona di contatto sullo smartphone, inviare messaggi salvati o impostare la sveglia. Se si imposta l'orario della sveglia nello smartphone NFC, è sufficiente posizionare il telefono cellulare solo sul giorno NFC programmato in modo da essere attivato in tempo la mattina successiva. Allo stesso modo, è possibile stabilire una connessione Bluetooth tra i dispositivi in modo semplice o inviare automaticamente l'accesso WLAN agli smartphone dei vostri ospiti. Alcuni telefoni cellulari con sistema operativo Android offrono la possibilità di scambiare file ancora più semplici come foto tra due dispositivi con Android Beam. Tramite Near Field Communication, i due smartphone vengono collegati tramite Bluetooth tenendo la schiena sul retro. Questo processo avviene molto rapidamente, in quanto i dispositivi si riconoscono immediatamente l'uno dall'altro.

 

I principali criteri di acquisto per i moduli NFC

Tra i moduli del nostro negozio online troverete, tra le altre cose, antenne RFID, lettori ad ampio raggio e controlli di accesso RFID fissi che, in combinazione con impianti di chiusura, garantiscono porte esterne e interne, ad esempio in grandi edifici per uffici. Le porte possono essere aperte solo con una scheda con autorizzazione corrispondente, memorizzata sul chip. Inoltre, sono disponibili anche transponder e schede transponder, che possono anche regolare l'accesso alle stanze tramite la tecnologia NFC. Questo tipo di "chiave" viene utilizzato in molte aziende. I transponder sono disponibili, ad esempio, sotto forma di carte di credito o portachiavi. Per la personalizzazione, alcuni di essi possono essere stampati, ad esempio con nomi e foto dei dipendenti.

I principali criteri di acquisto di tag e chip con Near Field Communication includono capacità di memoria e protezione da scrittura, ma anche forma, dimensioni e materiale. A seconda del campo di applicazione, ad esempio, gli adesivi NFC devono aderire a determinate superfici. Nei moduli per il controllo degli accessi, tra l'altro, il tipo di alimentazione elettrica, le funzioni temporali programmabili, le dimensioni della memoria di autorizzazione e il numero massimo di schede o il design svolgono un ruolo fondamentale.

 

La nostra buona pratica: automatizzare le modifiche delle impostazioni sullo smartphone

Se il telefono cellulare è il vostro compagno costante e si eseguono diverse impostazioni manualmente ogni giorno, è possibile risparmiare molto lavoro con tag personalizzati e programmati. Spegnere la WLAN sul cellulare, chiudere tutte le app, impostare la sveglia, attivare la suoneria: Tutti questi comandi possono essere automatizzati.

 

 

FAQ - domande frequenti su NFC

Come si apre il controllo degli accessi NFC o RFID

Gli impianti di chiusura che rilevano chip RFID al posto di codici PIN o impronte digitali o sono dotati di NFC devono essere collegati al cilindro di chiusura o all'unità di controllo della porta. Solo in questo modo il segnale di apertura della porta può effettivamente consentire l'accesso.

Quanto costa la tecnologia NFC?

I kit per principianti con più transponder e/o schede e un'unità di controllo degli accessi possono già raggiungere prestazioni solide nel segmento di prezzo a tre cifre. Per i sistemi più grandi con più dispositivi di tenuta e un gran numero di transponder, il prezzo aumenta. I singoli tag NFC sotto forma di adesivi sono già disponibili a un prezzo unitario di circa un euro. 

Quali telefoni cellulari supportano questa tecnologia?

In genere, tutti gli smartphone moderni sono dotati di NFC. La tecnologia è già standard per i dispositivi Android, mentre Apple li integra con i propri dispositivi solo dopo l'iPhone 6. Le funzioni NFC sui dispositivi Apple sono tuttavia limitate rispetto a Android. La Near Field Communication di Apple è presente soprattutto nel sistema di pagamento Apple Pay. Il pagamento senza contatto è quindi possibile anche con un iPhone, proprio come con i dispositivi Android utilizzando Google Pay. Alcune aziende bancarie si stanno utilizzando le proprie app per il Mobile Payment. Pertanto, si consiglia di contattare direttamente la propria banca, se Apple Pay o Google Pay sono supportati.