bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui trasmettitori FM

I trasmettitori FM sono adattatori che convertono i contenuti audio come ad esempio MP3 in segnali radio. Spesso vengono utilizzati come espansione dell'interfaccia quando le vecchie autoradio non supportano il collegamento diretto di smartphone e altre sorgenti multimediali tramite USB o Bluetooth. Il trasmettitore FM funge quindi da convertitore, convertendo i contenuti audio in segnali radio che l'autoradio o un altro dispositivo di ricezione radio può riprodurre.

  • Come funzionano i trasmettitori FM?

  • Cosa è importante quando si sceglie un trasmettitore FM

  • Domande e risposte

 

Come funzionano i trasmettitori FM?

I trasmettitori FM sono convertitori per segnali audio. Sono utili quando una sorgente multimediale non può essere collegata direttamente a un dispositivo di ricezione radio, in quanto mancano interfacce moderne come USB o Bluetooth sulla radio come dispositivo di riproduzione. Spesso si tratta di vecchie autoradio che devono essere aggiornate. In teoria, il trasmettitore FM funziona anche con altri dispositivi di ricezione radio come impianti HiFi.

Cosa significa trasmettitore FM?

FM è l'acronimo di modulazione di frequenza. Il termine trasmettitore deriva dal latino e significa qualcosa come spedire o inviare. In inglese, il trasmettitore significa appunto spedire o convertitore.

Buona pratica:

Con un trasmettitore FM, la riproduzione di musica MP3 e altri file audio sull'autoradio è possibile, anche se lo smartphone non può essere collegato direttamente al computer di bordo. Alcuni modelli portano anche la ricezione Bluetooth nei vecchi modelli di veicoli.

 

Il funzionamento del convertitore FM è facile da spiegare:

I trasmettitori fungono da convertitori tra dispositivi non direttamente compatibili. Convertono diversi formati audio in segnali radio:

  • Come sorgente multimediale è possibile utilizzare uno smartphone, un tablet o un'altra memoria multimediale collegata. Questo dispositivo è collegato all'ingresso del trasmettitore FM tramite cavo o segnale radio.
  • Il trasmettitore FM converte i segnali audio in ingresso in onde radio. In questo modo genera una sorta di mini trasmettitore radio nelle immediate vicinanze.
  • Questa stazione radio può essere riprodotta dall'autoradio o da un altro dispositivo di ricezione radio.

Le onde radio di un trasmettitore FM si estendono solo da 4 a 14 metri di distanza, mentre il limite superiore della portata è di circa 30 metri.

I segnali radio generati sono onde a onde ultra-corte, come vengono utilizzati anche da stazioni radio professionali come frequenze FM per la trasmissione di radio.

Le frequenze FM occupate possono causare sovrapposizioni e disturbi della qualità di ricezione. Molti trasmettitori FM offrono quindi l'opzione di cambiare la frequenza quando necessario per utilizzare bande di frequenza libere.

In caso di viaggi in auto su lunghe distanze, è possibile prevedere un cambio di frequenza multiplo, in quanto a seconda della regione sono assegnate frequenze diverse a partire dall'inizio e non sono disponibili per la rete radio personale del trasmettitore FM.

 

Cosa è importante quando si sceglie un trasmettitore FM

Quando si sceglie il trasmettitore FM, è necessario prestare attenzione alle interfacce adatte per il collegamento della sorgente multimediale, al funzionamento semplice del trasmettitore e alla sua alimentazione.

Interfacce

Come segnale di uscita, ogni trasmettitore FM genera onde radio FM che possono essere riprodotte con una radio (auto).

Per trasferire i contenuti multimediali per la riproduzione al trasmettitore FM, è necessaria un'interfaccia tra la sorgente multimediale e il convertitore.

Come soluzioni cablate sono possibili collegamenti USB, jack o collegamenti AUX per collegare uno smartphone, un lettore MP3 o un lettore CD o un'altra sorgente musicale all'ingresso del convertitore.

Una trasmissione radio alternativa può essere realizzata tramite Bluetooth®.

Alcuni trasmettitori FM dispongono di slot per schede SD per convertire i file audio direttamente da una scheda SD o da una scheda micro SD in un segnale radio.

Suggerimento: Tramite il collegamento USB è possibile utilizzare il ricevitore DAB e la ricezione DAB+ come sorgente multimediale per la mini stazione radio personale. Le antenne corrispondenti sono disponibili come chiavette USB.

Alcuni trasmettitori supportano la funzione vivavoce dello smartphone e impostano automaticamente la musica in modo silenzioso quando si riceve una chiamata.

Opzioni di cambio di frequenza

Con la maggior parte dei trasmettitori FM, è possibile cambiare la frequenza a piacere quando i segnali audio vengono disturbati da onde radio sovrapposte. La ricerca di una frequenza libera può essere effettuata a mano, per lo più viene effettuata automaticamente.

Attenzione: È necessario prestare attenzione a dispositivi estremamente economici che funzionano solo con una frequenza fissa. Se questo è già occupato, non avete alcuna possibilità di cambiare e dovete organizzare con la ricezione disturbata.

Display e funzionamento

La visualizzazione di un trasmettitore FM dovrebbe riprodurre almeno la frequenza attualmente selezionata. Inoltre, molti dei convertitori dispongono di una vasta gamma di altri indicatori di stato, ad esempio quale sorgente multimediale è attualmente in riproduzione o avvisi di chiamata, se la funzione vivavoce è supportata durante il viaggio in auto.

Suggerimento: Se il trasmettitore viene spesso utilizzato nelle stesse regioni, vale la pena di utilizzare una memoria di frequenza che rileva le frequenze appropriate. In questo modo si risparmia il tempo necessario per eseguire nuovamente la ricerca completa al prossimo viaggio.

Poiché il trasmettitore FM fornisce solo una frequenza radio, oltre al volume della riproduzione e al controllo del volume delle casse acustiche, tutte le impostazioni possono essere effettuate tramite il trasmettitore e non più tramite l'autoradio. Per questo motivo, il trasmettitore FM dovrebbe essere un'opzione importante, oltre all'avvio e all'arresto della riproduzione, anche per il passaggio tra diversi file musicali. Se possibile tramite tasto diretto, se si desidera utilizzare il dispositivo dal conducente.

 

Alimentazione elettrica

In genere, i trasmettitori FM dispongono di un connettore per accendisigari, in modo da ottenere l'alimentazione a 12 V in auto tramite la batteria dell'auto.

Se invece desiderate utilizzare un trasmettitore FM a casa con la normale tensione di rete di 230 V, fate attenzione ai collegamenti appropriati durante la selezione o scegliete un adattatore per l'alimentazione elettrica.

Suggerimento: Per i modelli avanzati, è possibile collegare dispositivi come smartphone per la ricarica al trasmettitore FM, se questo occupa la presa per sigaretta in auto. A tale scopo, è necessario integrare una presa di carica USB o un connettore specifico del produttore (Apple) sul trasmettitore come uscita aggiuntiva.

 

Domande e risposte

Una mini stazione radio propria. È consentito?

L'utilizzo di trasmettitori FM è consentito in Germania dal 2006. Da allora, ogni onda radio può essere sparso, a condizione che non disturba la ricezione dei suoi vicini. I trasmettitori FM sono dotati di portata ridotta. Se si desidera utilizzare il trasmettitore FM all'estero, informarsi in anticipo sull'ricevibilità dei propri segnali radio. In Svizzera, ad esempio, solo alcune bande di frequenza della banda FM possono essere utilizzate in privato.