bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui tubi luminosi

  • Cosa sono le catene luminose?

  • Quali tubi luminosi sono disponibili?

  • Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista un tubo luminoso?

  • La giusta messa a fuoco: possibili accessori

  • FAQ: Le domande più comuni sui tubi luminosi

  • Conclusione: In questo modo è possibile trovare il tubo luminoso adatto

 

Cosa sono le catene luminose?

Un tubo luminoso è un'illuminazione decorativa, particolarmente adatta per feste e illuminazione di effetti speciali. Per i tubi luminosi si tratta di tubi flessibili trasparenti, in cui si trovano piccoli corpi luminosi. Grazie alla parete esterna liscia, è particolarmente facile avvolgere i tubi luminosi intorno agli oggetti o scollegarli agli oggetti, senza che il tubo si aggrovigli o resti appeso ad angoli e bordi. Un altro vantaggio di un tubo luminoso è che la guaina del tubo flessibile rompe la luce del corpo luminoso, evitando così di abbagliare in gran parte. Oltre all'illuminazione temporanea delle feste o all'illuminazione di stagione (come decorazioni natalizie), i tubi luminosi sono adatti anche per illuminare in modo permanente scale, vialetti o ringhiere del balcone.

 

Quali tubi luminosi sono disponibili?

Tubo luminoso alogeno

Nei tubi alogeni si utilizzano piccoli lampadine alogene. Le lampadine alogene sono tecnicamente piccole lampadine, le cui lampadine possono durare più a lungo grazie agli alogeni. Lo smaltimento di lampadine alogene non rappresenta una difficoltà, in quanto, come le lampadine, possono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici. I tubi di luce alogena hanno di solito una luminosità più elevata rispetto a quelli con corpi illuminanti a LED. I tubi luminosi alogeni sono generalmente adatti per ambienti interni ed esterni ( protezione IP 44). Vantaggioso è la loro dimmerabilità, svantaggioso è il maggiore consumo energetico.

Tubo flessibile luminoso a LED

Nei tubi luminosi a LED vengono utilizzati dei filamenti a LED che consumano molta meno energia rispetto ai filamenti alogeni. Le lampadine a LED funzionano con diodi che emettono luce e diventano quindi meno calde rispetto alle lampade alogene. Grazie al basso consumo energetico è possibile offrire anche tubi luminosi con funzionamento a batteria che consentono l'illuminazione degli effetti lontano da una fonte di alimentazione. Sono generalmente adatti per l'uso in ambienti interni ed esterni (calotta di protezione IP 44). Alcuni tubi luminosi a LED, i cosiddetti tubi di luce a scorrimento, dispongono di programmi di effetti che consentono di creare sequenze luminose, onde o lampeggi.

Catena luminosa

La catena luminosa, il cavo elettroluminescente o il cavo luminoso non funzionano con i filamenti disposti in un tubo flessibile, ma il cavo stesso è realizzato in materiali speciali, che vengono alimentati dalla corrente per illuminare. Con le catene luminose è possibile applicare raggi molto più piccoli rispetto ai tubi luminosi e, grazie alla mancanza di lampadine, non si verifica alcun accumulo di calore. Il consumo di corrente della filo luminoso è molto basso. Con la catena luminosa si possono ottenere effetti interessanti, ma a differenza di lampade alogene o a LED, la luminosità è ridotta, l'efficienza luminosa è notevolmente inferiore.

 

Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista un tubo luminoso?

  • Lunghezza desiderata

  • Luminosità

  • LED, alogena o tradizionale

  • Fissaggio

La nostra buona pratica

Per avere il massimo piacere nel nuovo tubo luminoso, è assolutamente necessario rispettare i raggi di curvatura consigliati dal produttore e non scendere al di sotto di essi. I tubi luminosi non° devono mai essere piegati al di sotto di 20 C, in quanto la plastica si rompe più facilmente a freddo. Se si accende il tubo luminoso prima di piegarlo e posarlo per circa 10 - 15 minuti, si riscalda e la piegatura e la posa diventano più semplici. Ma attenzione: Prima del montaggio, il tubo luminoso deve essere scollegato dalla rete!

 

La giusta messa a fuoco: possibili accessori

Prolunga:
Oltre alla lunghezza effettiva del tubo flessibile, la maggior parte dei tubi luminosi dispone di un cavo di collegamento di corrente di circa 1,5 m. In particolare in ambienti esterni, le prese sono spesso sottilissimo e il luogo di montaggio desiderato può essere più lontano dalla fonte di alimentazione più vicina. Se è necessario un cavo di prolunga appropriato, deve essere ordinato immediatamente per poter iniziare il montaggio.

Temporizzatore:
Quando il tubo luminoso deve essere utilizzato come illuminazione permanente, è possibile impostare con un temporizzatore quando la luce si avvicina. In questo modo è possibile risparmiare corrente senza lasciare scale e percorsi al buio in modo permanente.

Materiale di fissaggio:
Per il montaggio sono disponibili ganci speciali per grondaie, guide a U e clip di fissaggio che consentono di posare i tubi luminosi in modo semplice e rapido senza causare danni.

 

FAQ: Le domande più comuni sui tubi luminosi

È possibile utilizzare tubi flessibili per l'illuminazione indiretta?
I tubi luminosi sono ideali per essere utilizzati come illuminazione indiretta, in quanto possono essere facilmente posati. Per evitare eventuali estesazioni di calore, per questo scopo è necessario utilizzare tubi luminosi a LED.

I tubi luminosi sono dimmerabili?
I tubi flessibili alogeni possono essere attenuati, i tubi flessibili luminosi a LED solo se sono specificamente indicati nella descrizione dell'articolo.

I tubi luminosi sono accorciabili o allungabili?
Non esiste una risposta univoca. Alcuni tubi luminosi possono essere accorciati e allungati, altri no. Poiché si tratta di oggetti decorativi sotto tensione, consultare le istruzioni per l'uso prima di rischiare eventuali incidenti.

 

Conclusione: In questo modo è possibile trovare il tubo luminoso adatto

Trovare il giusto tubo luminoso è soprattutto una questione di gusto personale. I tubi luminosi sono disponibili in diversi colori, lunghezze, luminosità e spessori e le loro possibilità di utilizzo sono ancora più numerose. Proprio per la decorazione stagionale, la flessibilità dei tubi luminosi e la possibilità di utilizzarli in modo diverso ogni anno sono grandi vantaggi. Se è già disponibile un utilizzo desiderato, non solo si dovrebbe determinare la lunghezza del tubo luminoso necessario, ma si dovrebbe anche esaminare l'alimentazione elettrica e la possibilità di fissaggio, per evitare brutte sorprese durante il montaggio. Una volta che queste domande hanno avuto risposta, sono garantiti bellissimi effetti decorativi.