Come possiamo aiutarti?
Tubi fluorescenti
Vale la pena conoscere dei tubi fluorescenti
-
Cosa è un tubo fluorescente?
-
Quali sono i tubi fluorescenti?
-
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di tubi fluorescenti?
-
Lampade a risparmio energetico: La forma compatta del tubo fluorescente
-
FAQ: Le domande più comuni sui tubi fluorescenti
-
Conclusione: In questo modo è possibile trovare tubi fluorescenti adatti
Cosa è un tubo fluorescente?

I tubi fluorescenti sono disponibili in forma di asta e ad anello e appartengono al gruppo delle lampadine. I tubi fluorescenti tradizionali sono stati utilizzati da decenni in grandi edifici commerciali e pubblici. Avete bisogno di un supporto speciale, funzionano tramite emissione di gas e funzionano con un ballast. I cosiddetti tubi fluorescenti compatti sono noti come lampade a risparmio energetico. Questi sono disponibili in versione più piccola e con un adattatore per la base e vengono utilizzati molto spesso in casa. I tubi fluorescenti sono noti anche come tubi al neon, ma oggi sono disponibili nei colori bianco freddo, bianco caldo, bianco neutro e bianco luce diurna, a differenza della precedente luce color oro.
Quali sono i tubi fluorescenti?
I tubi fluorescenti a forma di barra sono disponibili in forma di tubo. La lunghezza delle barre luminose varia, così come il colore della luce e l'identificazione del colore, le prestazioni, l'efficienza energetica e la durata del modello.
I tubi fluorescenti a forma di anello sono disponibili con minore frequenza e con diversi diametri. Anche i tubi ad anello possono variare in potenza, colore della luce, riconoscimento del colore, efficienza energetica e durata.
I tubi fluorescenti compatti
sono meglio noti con il termine "lampada a risparmio energetico", i tubi fluorescenti compatti trovano impiego in abitazioni private e in ambienti più piccoli. Tuttavia, il funzionamento è lo stesso dei tradizionali tubi fluorescenti.
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di tubi fluorescenti?
Forma e dimensioni adatte
- A forma di asta
- A forma d'anello
- Tubo fluorescente compatto (lampada a risparmio energetico)
Tipi di zoccolo
- 2xGX13
- G10q
- G13
- G5
Prestazioni e durata
- 4-80 W
- Minimo 8.000 ore
- La resistenza di commutazione deve corrispondere alla durata
- Efficienza energetica
Colore della luce e identificazione del colore
- Bianco freddo
- Bianco caldo
- Bianco neutro
- Bianco luce del giorno
Funzioni
- Luminosità regolabile
La nostra buona pratica
I tubi fluorescenti hanno una lunga durata. Tuttavia, al fine di mantenere ed aumentare questo valore, si raccomanda di utilizzare la posizione del tubo fluorescente dove è richiesta un'illuminazione permanente. I tubi fluorescenti sono particolarmente adatti per grandi uffici, sale o altre superfici di lavoro commerciali. L'accensione e lo spegnimento frequenti hanno un effetto negativo sulla durata di questa lampadina: Con un'accensione frequente, il filamento del riscaldamento si attiva lentamente e si consuma prima.
Lampade a risparmio energetico: La forma compatta del tubo fluorescente

Quella che viene colloquialmente definita come una lampada a risparmio energetico è fondamentalmente un ulteriore sviluppo del tubo fluorescente convenzionale in forma compatta. Questi sono piegati e dotati di una base, inoltre, il ballast è già integrato nei tubi fluorescenti compatti. A differenza dei tradizionali tubi fluorescenti, grazie alla loro illuminazione mirata, questi si possono utilizzare meglio in ambienti residenziali e in aree di utilizzo più piccole. Mentre il concetto di tubi fluorescenti è stato sviluppato più di 150 anni fa e la produzione di massa del tubo fluorescente è iniziata nel 1938, le lampade a risparmio energetico sono disponibili solo dagli anni '80. Dalla fine della produzione delle tradizionali lampade a incandescenza nel 2012, le lampade a risparmio energetico, oltre alle lampade alogene e alle moderne lampade a LED, sono tra le lampadine più comuni in uso privato.
FAQ: Le domande più comuni sui tubi fluorescenti
Come funzionano i tubi fluorescenti?
I tubi fluorescenti sono riempiti di mercurio e argon e funzionano tramite lo scarico del gas. L'accensione avviene mettendo sotto tensione il gas con due elettrodi. Gli elettrodi° vengono così riscaldati fino a 2.000 C. A causa delle alte temperature, il mercurio nel tubo evapora e gli elettrodi emettono elettroni. Quando i residui di mercurio si scontrano con gli elettroni liberi oscillanti, il tubo viene portato alla combustione.
Quali vantaggi e svantaggi offrono i tubi fluorescenti?
I maggiori vantaggi dei tubi fluorescenti sono l'efficienza energetica e la durata. Lo svantaggio principale è il mercurio contenuto, un veleno che è già letale da una quantità di 150 mg. In caso di rottura di un tubo fluorescente vengono rilasciati circa 10 mg di mercurio, una quantità che è già pericolosa per la salute. Per evitare che ciò si verifichi, molti modelli vengono elaborati in un telaio in plastica infrangibile. Un altro svantaggio delle lampadine con scarica di gas è la loro scarsa qualità della luce e il loro campo elettrico più forte, che può essere evidente in alcune persone sotto forma di mal di testa. Uno degli svantaggi è la sensibilità dei tubi fluorescenti in termini di accensione e spegnimento frequenti.
Come faccio a sapere di quale dimensione di attacco ho bisogno?
Per scoprire le dimensioni corrette della base, è possibile misurare semplicemente la distanza tra i pin. Le dimensioni più comuni delle prese per tubi fluorescenti sono circa G5 (5 mm) e G13 (13 mm). I tipi di lampade più comuni come T4 e T5 richiedono zoccoli G5, mentre tipi di lampade come T8 e T12 richiedono attacchi G13. Nel negozio online Conrad sono disponibili le seguenti dimensioni di base: 2xGX13, G10q, G13 e G5.
Per quali settori di impiego sono adatti i tubi fluorescenti e per quali tubi fluorescenti non sono necessari, soprattutto dove vengono utilizzati per un'illuminazione duratura e lunga. In caso di funzionamento continuo, i tubi fluorescenti sono efficienti dal punto di vista energetico e convincono per la loro lunga durata. Al contrario, l'accensione e lo spegnimento frequenti danneggiano il tubo fluorescente e ne riducono notevolmente la durata.

Conclusione: In questo modo è possibile trovare tubi fluorescenti adatti
Per raggiungere il modello corretto quando si acquista un tubo fluorescente, può essere utile un confronto dettagliato. Nel negozio online Conrad troverete in ogni prodotto la possibilità di confrontare un tubo fluorescente con un altro. Oltre alla forma e alle dimensioni corrette del tubo fluorescente, prestare attenzione ad altri parametri importanti come il tipo di base adatto, le prestazioni desiderate, le classi di efficienza energetica, il colore della luce e la durata, per scegliere in modo mirato il modello giusto per le vostre esigenze di illuminazione. Con i tubi fluorescenti di classe di efficienza energetica A, è possibile risparmiare una grande quantità di corrente, soprattutto durante il funzionamento continuo. Il colore della luce deve essere adattato alle circostanze, ad esempio il bianco luce diurna favorisce la concentrazione, mentre il bianco caldo sembra rassicurante. Assicurarsi inoltre che la resistenza di commutazione sia conforme alla durata specificata. Se il tubo fluorescente deve resistere all'accensione e allo spegnimento frequenti, il valore della resistenza di commutazione deve essere notevolmente superiore a quello della durata. Se si desidera sostituire una lampadina tradizionale con una lampadina a risparmio energetico, assicurarsi che la potenza sia in corrispondenza. 40 W corrispondono a 9 W con una lampada a risparmio energetico, per 60 W è necessaria una lampada a risparmio energetico con 11 W. Tabelle di conversione sono disponibili su Internet. Nel negozio online Conrad troverete un'ampia gamma di tubi fluorescenti dei produttori Osram, Heitronic, TOOLCRAFT o Paulmann, Philips e SLV.