bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Guardate i programmi televisivi e i film anche quando siete in viaggio

  • Requisiti per la ricezione TV mobile

  • Quali sono i tipi disponibili?

  • TV mobile e lettore DVD portatile - caratteristiche importanti per il Decisione di acquisto

  • FAQ: Domande frequenti su TV mobile e lettore DVD portatile

  • Conclusione: Come acquistare il dispositivo adatto alle vostre esigenze

 

Requisiti per la ricezione TV mobile

Chi non vuole rinunciare alla serie preferita o alle partite di calcio importanti non deve più rimanere a casa durante la trasmissione. Una vasta gamma di dispositivi mobili consente la ricezione anche in viaggio tramite un'antenna e il nuovo segnale DVB-T2. Quando si acquista, prestare attenzione al logo verde DVB-T2, che certifica la compatibilità con il nuovo standard. Un'alternativa è lo streaming di programmi televisivi su smartphone o tablet tramite Internet. Tuttavia, i requisiti sono un volume di dati sufficiente e una buona velocità Internet mobile, a meno che non sia disponibile un hotspot WLAN nelle vicinanze. Se si utilizza un televisore nel campeggio o in una roulotte, è possibile anche la ricezione della televisione via satellite tramite un'antenna parabolica e un ricevitore.

Ricezione TV DVB-T nella vostra regione

La varietà di programmi dipende dalla posizione.

1.  Trasmettitore DVB-T | 2. Ricevitore DVB-T

 

Quali sono i tipi disponibili?

Per il piacere della televisione e del cinema mobile sono disponibili i seguenti dispositivi:

  • Televisore portatile
  • Lettore DVD portatile

Se volete solo guardare la tv, è sufficiente un televisore portatile. Tuttavia, i lettori DVD portatili spesso dispongono anche di un sintonizzatore TV e sono quindi più versatili.

TV mobile e lettore DVD portatile - caratteristiche importanti per il Decisione di acquisto

A seconda di ciò che si desidera utilizzare un dispositivo portatile di ricezione o riproduzione, alcune caratteristiche sono importanti da tenere in considerazione durante l'acquisto. Oltre al tipo di ricezione, queste sono ad esempio le possibilità di collegamento per altri dispositivi o l'alimentazione di energia. Sono pratiche le combinazioni, il che significa lettore DVD con sintonizzatore TV integrato.

Diagonale dello schermo e formato immagine      

I dispositivi TV mobili e i lettori DVD hanno per lo più una diagonale dello schermo compresa tra 7 e 15 pollici, misurata da due angoli diagonalmente opposti. In questo modo si indica la dimensione dello schermo, con il valore da visualizzare in relazione al formato dell'immagine. A seconda di questo, le dimensioni del monitor possono variare: Un dispositivo con formato immagine 4:3 ha dimensioni diverse da una con 16:9. Se i televisori o i lettori vengono spesso trasportati, si consiglia una piccola diagonale dello schermo da 7 a 10 pollici. I monitor più grandi sono invece utili per l'utilizzo in camper o durante il campeggio permanente. I film vengono generalmente registrati in formato 16:9. I dispositivi con questo formato immagine vengono quindi riutilizzati senza strisce nere.

Display

I lettori DVD e i televisori portatili utilizzati all'aperto sono spesso esposti a una luce ambientale luminosa. Pertanto, il display dovrebbe avere un elevato contrasto e fornire una buona luminosità. Per i dispositivi più grandi è inoltre consigliabile un ampio angolo di visione, in modo che anche le persone che guardano lateralmente il monitor possano vedere un'immagine chiara. Per l'utilizzo in auto sono consigliati dispositivi con più di un monitor, per consentire ai passeggeri dei sedili posteriori di godersi il film.

Interfacce                                 

I dispositivi portatili con diverse interfacce consentono
un utilizzo molto più intenso. Sono
particolarmente interessanti i seguenti collegamenti:

·Uscita per cuffie o casse acustiche mobili

·Porta USB per la riproduzione di contenuti multimediali da una chiavetta USB, un disco rigido esterno o altri dispositivi di riproduzione

·Slot per schede di memoria per la riproduzione di file multimediali da una scheda SD Secure Digital Memory Card (scheda SD, scheda SDHC, scheda MicroSD, ecc.) o da una scheda multimediale (MMC)

·Porta HDMI o uscita video per il collegamento del dispositivo mobile a un televisore più grande, se necessario

Alimentazione elettrica

I dispositivi TV portatili e i lettori DVD dispongono generalmente di una batteria ricaricabile integrata, che viene ricaricata tramite un cavo USB o un cavo di alimentazione. Le batterie agli ioni di litio sono comunemente usate perché hanno solo una piccola perdita di capacità (effetto memoria) rispetto alle batterie al nichel-cadmio. Per i dispositivi che vengono utilizzati anche in auto, assicurarsi che il funzionamento della rete e il collegamento siano possibili tramite un cavo di collegamento a 12 V per auto‑all'accendisigari.

Altre caratteristiche

A seconda dello scopo di utilizzo, le funzioni seguenti possono essere importanti:

· Monitor girevole o inclinabile

· Fissaggi per poggiatesta per auto inclusi

· Casse acustiche integrate

· Un trasmettitore FM integrato, tramite il quale il segnale audio viene inviato all'autoradio, in modo che possa essere riprodotto tramite gli altoparlanti dell'auto.

· Telecomando

· Antenna DVB-T

 

TV mobile e lettore DVD portatile - caratteristiche importanti per il Decisione di acquisto

Chi non vuole rinunciare alla serie preferita o alle partite di calcio importanti non deve più rimanere a casa durante la trasmissione. Una vasta gamma di dispositivi mobili consente la ricezione anche in viaggio tramite un'antenna e il nuovo segnale DVB-T2. Quando si acquista, prestare attenzione al logo verde DVB-T2, che certifica la compatibilità con il nuovo standard. Un'alternativa è lo streaming di programmi televisivi su smartphone o tablet tramite Internet. Tuttavia, i requisiti sono un volume di dati sufficiente e una buona velocità Internet mobile, a meno che non sia disponibile un hotspot WLAN nelle vicinanze. Se si utilizza un televisore nel campeggio o in una roulotte, è possibile anche la ricezione della televisione via satellite tramite un'antenna parabolica e un ricevitore.

Con il vostro smartphone, tablet o notebook a casa, utilizzate tutti i programmi SAT liberi

Per poter utilizzare DVB-S (TV satellitare) sui vostri terminali mobili, è necessario un sintonizzatore di rete appropriato (SAT toIP). Questo sintonizzatore di rete converte i segnali SAT in ingresso in dati Internet.

Con un router WLAN nella vostra rete potrete visualizzare la TV satellitare in giardino sul vostro smartphone, tablet o notebook, a seconda della portata. Per i vostri terminali mobili utilizzate app per smartphone e tablet come ad esempio Elgato, DVB Viewer, Watch TV Pro, ecc.

La nostra buona pratica

Non tutti i lettori DVD possono riprodurre DVD da tutto il mondo. Il motivo è il codice del paese introdotto dall'industria cinematografica. I DVD con codice paese 1 (USA e Canada) non possono quindi essere riprodotti per lo più su dispositivi che supportano, ad esempio, solo il codice paese 2 (tra cui l'Europa). Tuttavia, sono disponibili lettori DVD che possono essere sbloccati tramite comandi di controllo tramite il telecomando.

   

FAQ: Domande frequenti su TV mobile e lettore DVD portatile

È possibile guardare la tv su uno smartphone anche senza accesso a Internet?

Sì, è possibile. Sono disponibili piccoli ricevitori DVB-T con antenna che possono essere collegati tramite la porta micro USB a uno smartphone o a un tablet PC compatibile. È importante che il mini ricevitore sia già dotato di DVB-T2 e che vi sia un APP adatto al vostro dispositivo mobile.

Perché il lettore DVD portatile non riproduce film da una chiavetta USB?

Ciò può essere in base al formato di riproduzione dei film salvati sulla chiavetta. Spesso i film vengono salvati sul computer in formato AVI, ma molti lettori DVD non possono leggerli, ma necessitano di file in formato MPEG, ad esempio MPEG-4. Per poter riprodurre i film, è necessario convertirli sul computer con un software adatto, ad esempio Video Converter Ultimate.

È possibile collegare una Playstation a un lettore DVD portatile?

Questo funziona se il lettore DVD ha una porta HDMI o altri ingressi per segnali video.

Conclusione: Come acquistare il dispositivo adatto alle vostre esigenze

Che si tratti di spiaggia, campeggio o di lunghi viaggi in auto, grazie ai dispositivi di gioco mobile e TV non dovrete rinunciare a guardare i vostri film preferiti o gli eventi più importanti. Prima dell'acquisto, tuttavia, è necessario prendere in considerazione l'uso successivo, per poter utilizzare il dispositivo esattamente come si desidera. Per i dispositivi TV mobili, prestare attenzione anche all'attuale standard DVB-T2, altrimenti potrebbero verificarsi spiacevoli sorprese.

Sintonizzatore di rete SAT

Con il sintonizzatore multiplo ogni presa diventa una presa per antenna.

Router WLAN

Con un router è possibile condividere la connessione a Internet in tutta la casa.