bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

   

Cose da sapere sui tweeter

  • Cos'è un tweeter?

  • Quali tipi e tipi di tweeter sono disponibili?

  • Criteri di acquisto per i tweeter - cosa è importante?

  • Conclusione: Come acquistare il tweeter giusto

  • FAQ - domande frequenti sui tweeter

 

Cos'è un tweeter?

I tweeter sono casse acustiche che convertano i segnali elettrici in vibrazioni meccaniche e quindi producono un suono. A differenza dei medi e bassi, i tweeter sono ottimizzati appositamente per la riproduzione di frequenze elevate. Più alto è il suono e quindi la frequenza, meno aria deve essere spostata dalla membrana dell'altoparlante per ottenere lo stesso volume. Per questo motivo gli altoparlanti ad alta frequenza sono generalmente più piccoli, poiché le membrane grandi e pesanti sono troppo lente per riprodurre i toni in intervalli di frequenza più elevati. Al contrario, i tweeter non sono in grado di riprodurre frequenze basse, in modo che possano essere utilizzati praticamente sempre in combinazione con altri altoparlanti. 

 

Quali tipi e tipi di tweeter sono disponibili?

La forma più comune può essere definita come il tweeter a cupola, noto anche come calotta tweeter. Come i più comuni woofer e midrange, possiedono una membrana come elemento di emissione sonora. Questa viene spostata da una bobina mobile che si immerge in un'intercapedine anulare di un magnete permanente. La membrana e la bobina di immersione sono centrate da una ganascia che consente solo movimenti assiali della membrana. Questo funzionamento è noto come altoparlante a bobina a immersione.

Le calotte del tweeter funzionano secondo lo stesso principio. Per migliorare l'efficienza acustica e la gestione del suono, davanti alla membrana dell'altoparlante si trova una struttura fonoassorbente, il cosiddetto corno.

I tweeter piezoelettrici non sono dotati di azionamento elettromagnetico come gli altoparlanti a bobina, ma utilizzano l'effetto piezoelettrico per mettere una membrana in vibrazione. È disponibile anche come altoparlante a tromba.

I tweeter a nastro utilizzano un sottile foglio di alluminio come membrana, che si trova nel campo dello statore dei magneti permanenti. Qui il segnale scorre attraverso la lamina stessa in direzione longitudinale e il campo magnetico indotto dal flusso di corrente devia la lamina per farla oscillare. In senso figurato, il diaframma è anche la bobina mobile. A causa dell'impedenza estremamente bassa del nastro metallico, tuttavia, il funzionamento diretto su un amplificatore di potenza non è possibile, ed è per questo che i tweeter a nastro hanno sempre un trasformatore per l'adattamento di impedenza integrato nel loro cabinet.

 

Criteri di acquisto per i tweeter - cosa è importante?

In caso di normale utilizzo, i tweeter vengono montati in casse acustiche insieme ad altri altoparlanti. In caso di nuove costruzioni, le istruzioni di costruzione generalmente offrono le raccomandazioni appropriate, che stabiliscono quali chassis per casse acustiche sono adatti. Se è necessario sostituire un tweeter difettoso, assicurarsi che non solo la struttura e le dimensioni di montaggio siano compatibili, ma che i valori elettrici e acustici siano il più vicino possibile all'originale. Se sono presenti più casse, tutti i tweeter devono essere sostituiti contemporaneamente per ottenere un'immagine sonora omogenea.

Se si sceglie un telaio per casse acustiche, le singole schede forniscono informazioni dettagliate sui dati tecnici come impedenza, carico ammissibile e risposta in frequenza. In questo caso, il progettista ha la responsabilità di effettuare una scelta tecnicamente valida. Sul mercato è disponibile un'ampia scelta di documentazione tecnica e programmi di calcolo per la costruzione di casse acustiche.

Se i tweeter vengono utilizzati in aree pubbliche che possono essere raggiunte dal pubblico, si consiglia di scegliere un modello le cui calotte siano protette dal contatto per evitare danni. In alternativa, è possibile montare una griglia di protezione adatta.

 

Conclusione: Come acquistare il tweeter giusto

Non lasciatevi abbagliare dalla risposta di frequenza massima. Valori particolarmente elevati come ad esempio 40 kHz possono impressionare, ma in pratica non dovrebbero essere sovravalutati. Anche un uomo in giovane età non è in grado di percepire frequenze superiori a 20 kHz - con l'aumentare dell'età di vita la frequenza massima udibile diminuisce. Molto più importante di questi valori limite è una risposta di frequenza più lineare possibile e una buona caratteristica di emissione.

Prestare attenzione a una corretta composizione di tutti i componenti: Ad esempio, è poco utile combinare un tweeter piezoelettrico molto conveniente con altri altoparlanti di alto prezzo. Al contrario, un tweeter costoso e di alta qualità non fa di un sistema di altoparlanti di fascia media un sistema di altoparlanti di alto livello.

In generale, i tweeter a cupola e i tweeter a nastro sono più adatti per il settore HiFi, mentre i trombe tweeter si offrono per la loro migliore efficienza e le caratteristiche di emissione più abbiniate per applicazioni nel campo PA, musicisti e discoteche.

In ambienti esterni e umidi è necessario prestare attenzione a una resistenza all'umidità adeguata. Durante l'installazione in dispositivi che utilizzano tubi catodici per la produzione di immagini, è necessario utilizzare tweeter con schermatura magnetica. Il vostro campo magnetico potrebbe altrimenti causare distorsioni del colore e distorsioni dell'immagine. Lo stesso vale per il collegamento in speaker centrale di sistemi multicanale e in combinazione con vecchi dispositivi TV convenzionali con cinescopio o proiettori posteriori CRT. I moderni monitor a schermo piatto con tecnologia al plasma, LCD o LED non presentano problemi.

 

FAQ - domande frequenti sui tweeter

Quale impedenza deve avere il tweeter?
Le impedenze più comuni sono 4 e 8 Ohm. Quando si reintegrerà un tweeter in un sistema di casse acustiche, per tutti i telai degli altoparlanti deve essere utilizzata la stessa impedenza. Ciò vale anche quando è necessario sostituire un tweeter difettoso.

Il tweeter è stato danneggiato meccanicamente, come posso evitarlo in futuro?
Nel negozio online di Conrad troverete una griglia di protezione per casse acustiche facile da montare per tutte le dimensioni più comuni degli altoparlanti. Impediscono in modo affidabile danni accidentali o intenzionali.

Ho bisogno di un crossover o il tweeter può essere collegato direttamente?
Tutti gli altoparlanti dovrebbero essere alimentati solo agli intervalli di frequenza per i quali sono progettati. Un collegamento diretto non solo può causare danni, ma è estremamente dannoso per il suono. Un'eccezione è costituita dai tweeter piezoelettrici: La loro impedenza aumenta notevolmente a basse frequenze, in modo che il disaccoppiamento avvenga anche senza crossover. Tuttavia, può essere utile utilizzare tweeter piezoelettrici con un'adeguata pre-attivazione.