Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Cose da sapere su ventilatori e ventole

    I ventilatori e i soffiatori appartengono ai ventilatori come macchine di flusso. Si fa una distinzione tra ventilatori assiali e a flusso incrociato. Oltre alle ventole, la nostra offerta comprende diverse griglie per ventole e ballast. Che si tratti di un cliente industriale o di un hobbista, ognuno troverà quello che cerca e potrà mettere insieme il proprio sistema di ventilazione individuale da vari componenti.  

    Si trova qui in una sotto categoria per componenti semiconduttori. Le ventole offerte sono progettate per soddisfare le necessità di elettrotecnica.

    • Come funzionano le ventole e a cosa servono?

    • Quali sono i modelli di ventole?

     

    Come funzionano le ventole e a cosa servono?

    Nota: I termini ventola e soffiatore non vengono più utilizzati nel linguaggio tecnico. Al contrario, tutte le norme attuali parlano di ventilatori.

    La maggior parte delle persone con il termine ‚ventilatore‘ pensa in modo pratico soprattutto agli apparecchi per il carico e lo sfiato di ambienti. In questo modo si dimentica regolarmente le molteplici applicazioni di soffianti e ventole. Questi vengono utilizzati, ad esempio, come ventole PC per il raffreddamento attivo dei computer, nei magazzini e nei trasporti, ad esempio per le asciugature e la protezione contro le esplosioni o come tecnica ausiliaria per gli incendi controllati in diverse operazioni tecniche. I campi di applicazione di ventole e soffianti non possono essere descritti in modo definitivo a causa della loro onnipresenza.    

    L'utilizzo di ventole e ventilatori serve ad accelerare lo scambio di aria e quindi a regolare il calore. Il ventilatore utilizza un motore per azionare la ventola, i cui raggi a forma di pala spostano l'aria ambiente e quindi srotolano e accelerano il flusso d'aria. In questo modo il calore e a volte anche i gas di scarico devono essere trasportati più velocemente dal luogo di utilizzo della ventola. Il ventilatore svolge una funzione di raffreddamento grazie al vano di passaggio dell'aria calda. A volte vengono utilizzati in aggiunta alle ventole con impianti di aspirazione per consentire un trasporto dell'aria di scarico ancora più rapido. In alcune applicazioni, anche l'aria di alimentazione viene appositamente trattata, ad esempio, con l'aggiunta di gas di protezione per la protezione contro le esplosioni in un impianto.

    Nei sistemi di miscelazione e recupero di calore pneumatici, ventole e soffianti vengono utilizzati per mescolare aria calda e fredda e particelle diverse nelle ventole e trasportarli nel luogo desiderato dopo questa diffusione. Gli scenari di applicazione per complessi comandi pneumatici si trovano soprattutto nell'industria.

    Le ventole sono installate sia in modo indipendente che in sistemi compositi, ad esempio in alloggiamenti di componenti tecnici sensibili, in opere di muratura di edifici o in pozzi con flusso d'aria controllato.

    Come tipi di ventola si distinguono ventole assiali e ventole a flusso incrociato, a seconda dell'orientamento della ventola al flusso d'aria che deve essere catturato e accelerato dalla rotazione della ventola. Per le ventole assiali, il flusso d'aria funziona in parallelo all'asse di rotazione della ventola; per le ventole a flusso incrociato, il flusso d'aria colpisce le pale del rotore in modo frontale.

     

    Quali sono i modelli di ventole?

    Nota: Le ventole di questa categoria servono per il raffreddamento di componenti semiconduttori nell'elettrotecnica. D'altra parte, cercate un sistema di ventilazione per edifici, raffreddamento di PC, un ventilatore di riscaldamento o un ventilatore nei reparti corrispondenti del nostro shop online.

    Uno sguardo ai dati tecnici facilita la scelta

    La potenza della trasmissione è fondamentale per l'efficienza di una ventola. Il numero di giri del motore corrispondente si trova nelle rispettive pagine secondarie nei dati tecnici dei singoli prodotti. Per l'efficienza, oltre all'azionamento, anche la forma e l'orientamento delle pale sulla girante della ventola giocano un ruolo.

    Le emissioni di rumore sono dovute alle parti che ruotano rapidamente nelle ventole. Se il funzionamento silenzioso del ventilatore è un problema, consultare i dati tecnici per le informazioni sulla rumorosità in decibel (dB).

    Ventola assiale

    Per le ventole assiali, il flusso d'aria scorre in parallelo (Axial) all'asse di rotazione. Il design salvaspazio è il tipo di ventilatore più diffuso, perché qui il rapporto tra un'alta portata d'aria e le piccole dimensioni del ventilatore può essere ottimizzato al meglio. Tuttavia, per aumentare la pressione durante il passaggio dell'aria, i ventilatori assiali sono quasi privi di effetto.

    Nel nostro negozio troverete ventilatori assiali con portata d'aria da 0,6 a 1.705 m3/h, metri cubi all'ora.

    Attenzione: A volte l'indicazione del flusso d'aria avviene in modo diverso in l/min, cioè litri al minuto. Per i confronti è necessario applicare il fattore 60 per la conversione dei tempi.

    Ventilatore a corrente d'aria trasversale

    In caso di ventole a flusso incrociato, il flusso d'aria colpisce frontalmente le pale del ventilatore. Il comando per la ventola è quindi montato lateralmente. Quando si acquista una ventola a flusso incrociato, prestare attenzione alla posizione del motore per facilitare l'installazione nel punto di utilizzo.

    Nel nostro negozio è possibile scegliere ventole a flusso incrociato con portata d'aria da 71 a 310 m3/h.

    Stabilizzatori ventole

    I ballast per ventole vengono ad esempio commutati per la raddrizzatura della corrente alternata, in quanto l'efficienza dei ventilatori con tensione continua applicata è superiore a quella della tensione alternata. Inoltre, alcuni ballast svolgono funzioni di sicurezza come lo spegnimento in caso di sovraccarico e cortocircuito. Anche i controlli del tempo e altri circuiti speciali relativi all'avviamento possono essere realizzati tramite ballast.

    Griglia ventola

    Le griglie della ventola vengono utilizzate principalmente come protezione dal contatto, in quanto se qualcosa dovesse entrare in una ventola a rotazione rapida, potrebbe ferirsi o danneggiare molto. Inoltre, le griglie della ventola come copertura di protezione sono spesso dotate di filtri che impediscono, ad esempio, che la polvere penetri nel ventilatore e provochi danni al motore e ad altri componenti elettronici. Inoltre, questi filtri proteggono l'area da ventilare dalla polvere.

    Inoltre, con le griglie per ventole si trovano anche le cuffie di fissaggio per le ventole. Nella maggior parte dei casi si tratta di flange di fissaggio.

    Il materiale e le dimensioni sono criteri importanti per la selezione di griglie per ventole, inserti filtranti e cuffie di fissaggio. Il materiale deve essere stabile, sufficientemente isolante o resistente alla corrosione in ambienti umidi. Le dimensioni della griglia della ventola sono rilevanti per il montaggio preciso.