Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sui verricelli a fune
I verricelli a fune per veicoli a motore sono un aiuto pratico. Le funi di trazione possono tirare carichi, ad esempio per il recupero o il trasporto di oggetti. Vengono utilizzati sia su macchine da costruzione che su normali automobili. I verricelli a fune vengono utilizzati anche per liberare i veicoli che si trovano in fango, neve o ghiaia.
-
Come funzionano i verricelli a fune per l'equipaggiamento esterno dell'auto?
-
Quali argani a fune sono disponibili?
-
Suggerimenti per la gestione dei verricelli a fune
-
Domande e risposte
Come funzionano i verricelli a fune per l'equipaggiamento esterno dell'auto?

I verricelli a fune vengono montati all'esterno del veicolo. La fune di trazione è avvolta su un verricello, nella maggior parte dei casi sotto forma di tamburo. L'inizio della corda è ancorato al veicolo a motore insieme al tamburo. I carichi possono essere collegati all'altra estremità della fune. Per lo più viene utilizzato un moschettone o una cinghia di sollevamento per fissare gli oggetti da tirare in modo sicuro alla fune di trazione.
Nota: La catena è forte solo quanto la sua maglia più debole: Quando si trascinano carichi, tutti i collegamenti devono sopportare il peso di trazione. Controllare i collegamenti tra verricello e veicolo, tra fune e verricello e tra fune e oggetto da tirare. In particolare, quando si selezionano accessori come funi di trazione e ganci a moschettone, assicurarsi che siano progettati per le forze di trazione risultanti. Prima di ogni utilizzo, controllare accuratamente che non siano visibili danni ai componenti che potrebbero causare la rottura.
Ci sono verricelli a fune con fune o senza fune integrata:
-
Per la maggior parte dei verricelli a fune, la fune è saldamente collegata al tamburo e fa parte del materiale di consegna. In questo caso entrambi i componenti sono perfettamente coordinati tra loro.
-
Sui modelli per uso commerciale, l'argano è a volte progettato per fissare vari verricelli proprietari.
Nota di sicurezza: Anche durante il fissaggio delle proprie funi, è essenziale stabilire un collegamento fisso tra fune e tamburo, in modo che la fune non possa staccarsi autonomamente anche in caso di completa estensione. Una fune non fissata correttamente potrebbe rappresentare un pericolo di sicurezza notevole e una fune lacerata.
Quali argani a fune sono disponibili?
I verricelli a fune, oltre alla loro lunghezza e alla diversa forza di trazione, si differenziano soprattutto per il tipo di fissaggio sul veicolo, la trazione e il funzionamento. Per il fissaggio al veicolo sono disponibili diverse varianti, che devono essere bilanciate a seconda della frequenza di utilizzo:
-
Per gli interventi occasionali, i verricelli a fune sono adatti per il fissaggio in un gancio di traino già esistente sul veicolo o per l'inserimento in un'imbracatura rotonda.
-
Il montaggio fisso di verricelli a fune è più dispendioso: Per questo sono generalmente necessarie piastre di montaggio o semplici viti. Durante il montaggio della saldatura si esegue anche un intervento irreversibile sul veicolo a motore. Per questo i collegamenti fissi sono spesso più robusti del carico massimo raggiungibile.

I verricelli a fune si posizionano su diversi azionamenti. I verricelli a fune con tamburo sono la forma originale dei verricelli a fune. Le varianti più comode utilizzano energia elettrica dalla batteria dell'auto, da un motore a benzina o dall'azionamento di un avvitatore a batteria invece di una forza muscolare. Il funzionamento dei verricelli a fune è possibile manualmente tramite manovelle, tramite telecomando via cavo o tramite telecomando radio.
Suggerimenti per la gestione dei verricelli a fune
1. Prestare attenzione alla massima forza di trazione della corda! La A

I carichi di trazione indicati sono sempre approssimativi e variano a seconda della superficie, dell'inclinazione e delle condizioni atmosferiche. Astenersi da manovre che non si è sicuri che la propria corda possa affrontare.
2. I rulli di rinvio aumentano la forza di trazione. Una doppia guida della fune determina una maggiore capacità di carico del verricello grazie alla suddivisione delle forze di trazione.
3. La direzione di trazione deve essere sempre allineata al verricello. In caso di un'inclinazione o di un'estrazione della corda, non solo la forza di trazione diminuisce rispetto al carico massimo specificato in posizione ideale. Potrebbero verificarsi danni significativi alla fune o al verricello.
4. Mantenere una distanza sufficiente quando una fune è sotto tensione. Non toccarlo. Non posizionarsi sotto o davanti a carichi fissati su funi in tensione. L'asse tra il verricello e l'oggetto deve essere libero prima di azionare il verricello.
5. Adottare le precauzioni di sicurezza in caso di lacerazione della corda. Una corda che si riavvolge senza frenare può causare immensi danni alle cose e alle persone.
6. Quando si estraggono i veicoli, è sempre necessario cercare un ancoraggio veramente stabile in fuoristrada, ad esempio un albero. Non è necessario tirare la fune di trazione, ma piuttosto un'imbracatura o un nastro di sollevamento con moschettone intorno al punto di fissaggio. Solo a questo si collega il cavo di alimentazione. Questo approccio indiretto evita danni al punto di fissaggio e quindi protegge l'ambiente.

La nostra buona pratica
Come precauzione contro la possibile rottura della corda, una coperta o un tessuto simile dovrebbe essere messo sulla corda vicino al gancio di carico quando si lavora con carichi pesanti sugli argani. Se la corda dovesse strapparsi con il tessuto in posizione, l'effetto di riavvolgimento sarebbe ridotto. Osservare sempre le istruzioni del produttore per evitare incidenti.
Domande e risposte
Perché la forza di trazione di un verricello su un veicolo fermo è spesso inferiore alla forza di trazione dello stesso verricello su un veicolo in movimento?
Nei veicoli in movimento, la direzione di marcia e la direzione di trazione della corda agiscono nella stessa direzione. Le forze si sollevano in parte l'una dall'altra, in modo che il cavo di collegamento sia meno carico. Una volta superata l'inerzia iniziale, il carico scorre dietro il trattore. Sul veicolo in movimento si ottengono quindi effetti di sinergia fisica che favoriscono la massima capacità di carico delle parti di trazione. Ma: Molti verricelli a fune sono approvati solo per l'uso stazionario. Per i veicoli con verricelli a fune, assicurarsi che il veicolo stesso abbia un supporto fisso, in modo che non scivoli da solo grazie alle forze di trazione del verricello, invece di utilizzare l'oggetto desiderato.
Suggerimento di ricerca: I verricelli a fune sono qualcosa di diverso dai cavi di traino e dalle barre di traino per l'assistenza stradale. Potete trovarli qui!