bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sul Powerline

Conoscete il problema? Desiderate creare una rete WLAN nella vostra casa, ma in alcune camere non avete una ricezione WLAN sufficiente. Per consentire una connessione di rete stabile anche in condizioni strutturali difficili, l'utilizzo di adattatori Powerline è una soluzione pratica e affidabile. Potete scoprire tutto quello che c'è da sapere sul Powerline nella nostra guida.

  • Panoramica dell'adattatore Powerline

  • Criteri importanti per l'acquisto di prodotti Powerline

  • Il nostro consiglio pratico: Non collegare l'adattatore Powerline a prese multiple

  • FAQ - domande frequenti sugli adattatori Powerline

     

Panoramica dell'adattatore Powerline

Il grande vantaggio di Powerline è che, a differenza di un cablaggio Ethernet convenzionale, non è necessario posare nuovi cavi in casa e invece si può utilizzare i cavi di alimentazione presenti in ogni stanza. Ma come funziona? Una rete Powerline funzionante richiede almeno due adattatori. In questo modo il trasmettitore converte il segnale dati digitale in un segnale analogico e lo modula ad alta frequenza sulla linea di alimentazione. L'adattatore ricevitore converte il segnale analogico in digitale. I terminali possono essere collegati agli adattatori Powerline tramite porte Ethernet integrate o, per alcuni modelli, tramite WLAN. In questo modo la connessione a Internet può essere utilizzata facilmente anche da smartphone o tablet. Questi adattatori WLAN Powerline supportano gli attuali standard WLAN come Wi-FI 5 e rendono superfluo un ulteriore access point WLAN. La portata massima dei prodotti Powerline, a seconda del produttore, è compresa tra 300 e 500 metri, la quale è sufficiente per la maggior parte delle case e degli appartamenti.

Particolarmente pratico è che una rete Powerline può essere ampliata in qualsiasi momento con dispositivi aggiuntivi. Non importa se si utilizza il Powerline in combinazione con una porta DSL o con un router LTE dotato di scheda SIM.

Molti adattatori Powerline offrono inoltre uno slot per una spina Schuko. La presa di corrente in cui è inserito l'adattatore può quindi continuare a essere utilizzata. Molti prodotti Powerline fanno di una normale presa di corrente una presa Smart che consente il controllo tramite procedure guidate intelligenti come Amazon Alexa o Google Assistant. I dispositivi collegati possono essere quindi scollegati comodamente, ad esempio, con un APP installata sullo smartphone. È anche possibile uno spegnimento automatico tramite una funzione di conto alla rovescia integrata. La configurazione di Powerline può ora essere eseguita comodamente da diversi produttori tramite un'APP installata sullo smartphone. L'applicazione mostra all'utente, oltre allo stato attuale di tutti gli adattatori in rete, anche la velocità di trasmissione attuale e consente un comodo aggiornamento del firmware.

 

Criteri importanti per l'acquisto di prodotti Powerline

Nel frattempo, il mercato ha a disposizione una vasta gamma di diverse soluzioni Powerline. Ma qual è la cosa giusta per me? Per trovare il prodotto adatto, è importante seguire lo scopo di utilizzo. Se navigate in Internet e inviate alcune e-mail, in molti casi sono sufficienti kit Powerline convenienti con una larghezza di banda ridotta. Se invece volete riprodurre in streaming video o giocare online, dovreste scegliere un adattatore con una larghezza di banda di 1.200 Mbit/s o superiore. In generale, una maggiore larghezza di banda è molto utile per il funzionamento di Powerline per assorbire meglio le perdite eventualmente presenti nella rete elettrica.

Evitare di mescolare dispositivi di diversi produttori per garantire un funzionamento stabile. Spesso si trovano in commercio i cosiddetti starter kit, che contengono due o più adattatori in un unico kit a un prezzo vantaggioso. 

Particolarmente importante per il funzionamento di una connessione Powerline è la qualità delle linee elettriche esistenti. Prima di effettuare un acquisto, è necessario verificare che nella vostra casa siano presenti linee moderne. Più alta e più breve è la linea elettrica, migliore è il risultato che può essere raggiunto con Powerline. I cavi danneggiati o vecchi, invece, hanno un effetto negativo sulla qualità di trasmissione e sull'intensità del segnale. In questo caso, è meglio accedere a un'alternativa come la WLAN.

Prima di acquistare, pensate a quanti dispositivi desiderate collegare a un adattatore Powerline. I modelli con più porte Ethernet consentono di risparmiare l'acquisto di componenti di rete aggiuntivi. Potete accedere a un adattatore Powerline WLAN, se volete andare online anche con i terminali mobili come ad esempio gli smartphone. Un pratico effetto secondario è che potrete anche risparmiare sull'acquisto di un access point. Se già utilizzate gli assistenti digitali come Amazon Alexa o Google Assistant nella sezione Smart Home, può essere utile anche un kit di adattatori con presa WLAN integrata.

Si noti che non è possibile utilizzare un numero illimitato di adattatori in una rete. Il numero massimo di adattatori Powerline può variare notevolmente da produttore a produttore. La società TP-link indica, ad esempio, un massimo teorico tra 6 e 254 adattatori, a seconda del modello.

Se si dispone di un moderno cablaggio di alimentazione, è necessario utilizzare modelli Powerline conformi allo standard Homeplug-AV2. Negli edifici più recenti vengono utilizzati cavi di alimentazione con tre conduttori (fase, neutro e conduttore di protezione), mentre nelle case più vecchie sono stati ancora posati cavi con due conduttori. Con un adattatore compatibile AV2 è possibile utilizzare tutti e tre i fili per il trasferimento dei dati. In questo modo i dispositivi identificano autonomamente quali fili sono più adatti per la trasmissione.

 

Il nostro consiglio pratico: Non utilizzare l'adattatore Powerline su prese multiple

Le prese multiple sono pratiche e possono essere trovate in qualsiasi casa, ma non sono adatte per il collegamento di un dispositivo Powerline. Le prese multiple sono dotate di un filtro antidisturbo integrato. Tuttavia, il filtro intacca anche i segnali Powerline, il quale causa una drastica riduzione della velocità di trasmissione. Idealmente, si dovrebbe fare a meno di una presa multipla e inserire l'adattatore in una normale presa di corrente. Inoltre, è utile posizionare l'adattatore in modo che computer o smart TV, se non viene utilizzata la WLAN, possano essere collegati a un cavo di rete nel minor tempo possibile.

 

FAQ - domande frequenti sugli adattatori Powerline

Come si installa una rete Powerline?

L'installazione degli adattatori Powerline è un gioco da ragazzi: Inserire il primo adattatore in una presa di corrente che si trova vicino al router e inserire le spine del cavo di rete nelle prese corrispondenti. Successivamente, è possibile dotare tutte le stanze da cui si desidera accedere alla rete di adattatori Powerline. Infine, è sufficiente collegare i diversi adattatori con il tasto Sync. Successivamente è possibile mettere in funzione la rete Powerline.

Powerline è sicuro?

I moderni dispositivi Powerline utilizzano una crittografia AES a 128 bit per proteggere il traffico dati. Anche il vicino dell'appartamento accanto non può accedere alla vostra connessione internet. Anche se utilizza la stessa rete elettrica, il contatore di corrente funge da barriera, che lascia passare i pacchetti di dati. Powerline è quindi altrettanto sicura, come una rete convenzionale con cavi Ethernet o una connessione WLAN.