Come possiamo aiutarti?
Wild Camera
Telecamere per l'osservazione degli animali e il monitoraggio della proprietà
-
A cosa serve una telecamera per animali selvatici?
-
Quali sono i tipi di fototrappole?
-
Quali sono le caratteristiche importanti per l'acquisto di una fotocamera selvatica?
-
Aspetti legali che devono essere osservati durante l'utilizzo di telecamere
-
FAQ: Le domande più comuni sulle fototrappole
-
Conclusione: In questo modo potrete trovare la fototrappola ottimale

A cosa serve una telecamera per animali selvatici?
Le telecamere per la fauna selvatica, note anche come trappole fotografiche, sono telecamere outdoor resistenti agli agenti atmosferici e vengono utilizzate da cacciatori, studiosi o amanti della natura per osservare la fauna selvatica. Inoltre sono adatti per il monitoraggio di aree forestali, giardini privati o terreni di proprietà.
Quali sono i tipi di fototrappole?
Telecamere flash a infrarossi
Le macchine fotografiche per la fauna selvatica con flash a infrarossi sono preferite dai forestali e dai cacciatori per l'osservazione degli animali. Le telecamere funzionano con diodi a luce a infrarossi, la cui luce non viene percepita da animali e persone. Il flash a infrarossi viene in genere attivato quando un oggetto si muove davanti al sensore della telecamera, e contemporaneamente inizia la registrazione di foto o video.
Telecamere con flash
Il flash a luce bianca è un flash classico, come è noto in fotografia. Anche se questo flash è visibile, garantisce una buona illuminazione della scena e del soggetto e quindi un'eccellente qualità dell'immagine. Inoltre, quando si utilizza un flash di luce bianca, la telecamera può lavorare con tempi di esposizione molto brevi, in modo da poter scattare senza sfocature di movimento. Poiché il flash è molto corto e la fotocamera non può essere localizzata dagli animali, di solito non sono spaventati. Pertanto, questo tipo di telecamera selvatica viene utilizzato quando è necessario materiale video o immagini di alta qualità. Il flash a luce bianca è in grado di scattare foto a colori di notte, mentre i flash a infrarossi li rendono solo in bianco/nero.
Telecamere per il flash a luce nera
Il flash a luce nera è completamente invisibile agli occhi umani e animali, a differenza del flash a luce bianca emette infrarossi. Tuttavia, la portata del flash è inferiore e il rumore dell'immagine sulle registrazioni è maggiore. Per il monitoraggio di animali selvatici molto timidi o per la protezione della proprietà, le macchine fotografiche per la fauna selvatica con flash a luce nera sono comunque preferibili perché il loro flash non le tradisce.
La nostra buona pratica
Non sempre la massima risoluzione possibile porta anche al target o alla qualità dell'immagine desiderata. L'alta risoluzione causa un rumore elevato dell'immagine in questo tipo di telecamere, specialmente di notte. Pertanto, se si desidera utilizzare la risoluzione più alta, anche i sensori corrispondenti devono essere montati.
Quali sono le caratteristiche importanti per l'acquisto di una fotocamera selvatica?
- Modalità di funzionamento
La maggior parte delle telecamere selvatiche dispongono di modalità foto e video . Alcune telecamere dispongono inoltre di un time-lapse, una modalità di visione notturna e un timer, che consente il monitoraggio di un'area solo a orari definiti.
- Portata flash
Le distanze coperte dal flash delle diverse telecamere sono comprese tra 8 e 30 metri. Più grande è l'area che deve essere rilevata dal sensore della telecamera, maggiore dovrebbe essere la portata del flash della telecamera.
- Funzionamento
La maggior parte delle foto trappole è dotata di un display LCD e di pulsanti che consentono di effettuare le impostazioni manualmente. Tuttavia, alcuni modelli sono già dotati di programmi automatici, che vengono comodamente controllati tramite un interruttore rotante.
- Alimentazione
Le telecamere per la fauna selvatica vengono utilizzate principalmente con batterie tradizionali di tipo AA o batterie ricaricabili. Ci sono anche telecamere le cui batterie vengono caricate tramite celle solari. Ciò è tuttavia utile solo se la luce del sole è sufficiente nel punto in cui si trova la telecamera. Alcune telecamere hanno un collegamento per un cavo di alimentazione domestica e sono quindi dotate di strumenti per il monitoraggio di casa o giardino.
- Risoluzione video e immagini
Se i file di immagine vengono registrati solo per il monitoraggio, in genere è sufficiente una risoluzione più piccola di 3 o 5 megapixel. Per i file video che vengono visualizzati solo su uno smartphone o sul display della telecamera, è sufficiente una risoluzione fino a 720 pixel. Una risoluzione più alta con 8 o 12 megapixel o una risoluzione video di 1.080x1920 in Full HD, invece, forniscono immagini e filmati adatti per la visualizzazione su grandi monitor o per le stampe. Il vantaggio delle risoluzioni più piccole è che i file multimediali richiedono meno spazio di memoria.
- Equipaggiamento
Le caratteristiche delle foto-trappole possono variare notevolmente. Le telecamere semplici hanno per lo più solo una funzione foto e video. I dispositivi più complessi dispongono inoltre di un modulo Wi-FI o di uno slot per una scheda cellulare, in modo che i file multimediali possano essere inviati dalla fotocamera a uno smartphone o a un computer collegato subito dopo la registrazione. Inoltre, non tutte le telecamere Wildcamera sono dotati di un display che consente di visualizzare direttamente i contenuti multimediali, se necessario.
La nostra buona pratica
Poiché le telecamere per la fauna selvatica sono spesso appese senza sorveglianza, la tentazione per i ladri è grande. È quindi importante proteggere bene le telecamere. Ciò è possibile, ad esempio, con una serratura a cavo con un'impostazione variabile della lunghezza. Ancora più sicuro è il fissaggio all'interno di un robusto alloggiamento in metallo o in una scatola. Anche la mimetizzazione della telecamera selvatica può offrire una certa protezione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a non coprire la lente, i LED e il sensore.
Aspetti legali che devono essere osservati durante l'utilizzo di telecamere
Gli utenti di telecamere selvatiche devono rispettare la legge sulla protezione dei dati (BDSG), la legge sulla protezione dei dati nazionali (LDSG), il diritto alla personalità e il diritto alla propria immagine. Sul proprio terreno, il funzionamento di una telecamera selvatica non rappresenta di solito un problema, fino a quando la telecamera non rileva le immagini dal marciapiede pubblico o dalla proprietà del vicino. Sembra un po' più complicato applicare trappole fotografiche nella foresta e nelle aree di caccia, soprattutto perché le normative variano notevolmente da uno Stato all'altro. Nella maggior parte dei casi, i custodi delle aree da caccia possono utilizzare le telecamere, a condizione che vi sia un interesse legittimo, ma è necessario tenere conto di alcuni aspetti:
- Le telecamere devono essere utilizzate solo lontano da sentieri.
- Devono essere posizionati in modo che la probabilità di accogliere persone, ad esempio con un angolo di registrazione molto ripido verso il basso o in altezza del ginocchio, in modo che vengano rilevati solo il passaggio di selvaggina.
- L'utilizzo di telecamere di sicurezza dovrebbe essere segnalato nelle zone interessate con segnali.
FAQ: Le domande più comuni sulle fototrappole

Come è possibile trasferire i file multimediali dalla fotocamera al computer?
A seconda del modello di fotocamera, sono disponibili una o più di queste possibilità:
- Trasmissione tramite WLAN, e-mail, GPRS
- Collegamento al PC con un cavo USB
- Lettura della scheda SD tramite un lettore di schede di memoria o un alloggiamento per schede di memoria integrato nel computer
Dove vengono salvate le foto e i video registrati?
La maggior parte delle telecamere selvatiche memorizza le registrazioni su una scheda SD o MMC, che di solito deve essere acquistata separatamente. Al momento dell'acquisto, è necessario rispettare le indicazioni del produttore della fotocamera in merito alla capacità massima, altrimenti la fotocamera non scrive la scheda di memoria. Nei vecchi modelli di fotocamera vengono utilizzate a volte anche le schede CF. Tuttavia, questi hanno lo svantaggio che molti computer non dispongono più di uno slot per schede CF e quindi la scheda di memoria non può essere letta.
Quanto costa una foto trappola?
Le semplici telecamere per animali selvatici sono già disponibili a circa 80 euro. I dispositivi più complessi possono avere un costo compreso tra 300 e 500 euro.
Conclusione: In questo modo potrete trovare la fototrappola ottimale
Come per la maggior parte dei dispositivi tecnici, anche quando si acquista una telecamera selvatica, i desideri individuali e lo scopo di utilizzo giocano un ruolo fondamentale. Chi cerca la fotocamera ideale dovrebbe quindi preoccuparsi delle dimensioni dell'area da monitorare, della durata della batteria e dell'uso successivo del materiale video e dell'immagine. Dipende da quali funzioni dovrebbe avere la telecamera per i desideri.