Il catalogo online di Conrad offre una scelta veramente ampia di componenti elettromeccanici. Come per esempio relè e contattori studiati per ogni esigenza. Grazie al motore di ricerca interno al sito, trovare il tipo di relè che ti occorre è facile e diretto: risparmia soldi e tempo con Conrad. Interruttori e pulsanti a seconda delle necessità: Conrad rende disponibili entrambi. Nella nostra vasta gamma professionisti e hobbisti troveranno interruttori di alta qualità, pulsanti e tasti per controllare dispositivi, macchine e attrezzature. Tantissimi fusibili delle migliori marche differenziati in base alla soglia di corrente in Ampere e al tipo di forma, oltre che dal potere di interruzione e dalla rapidità di intervento. Fusibili cilindrici, a coltello e molti altri tipi per rispondere ad ogni esigenza elettronica.
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
In evidenza
Consulente
Fatti interessanti sull'elettromeccanica
L'elettromeccanica si occupa dell'interazione di operazioni elettriche e meccaniche ed è la base per il funzionamento di numerosi impianti e dispositivi alimentati elettricamente. In particolare, gli azionamenti elettromeccanici offrono molti vantaggi rispetto alle loro controparti idrauliche e pneumatiche. Nella nostra guida potrete scoprire ulteriori informazioni sulla struttura e sui campi di applicazione dei componenti elettromeccanici.
Informazioni generali sull'elettromeccanica
Panoramica dei componenti elettromeccanici
Il nostro consiglio pratico: montare i componenti elettromeccanici in modo sicuro
Criteri di acquisto per componenti elettromeccanici - cosa è importante considerare?
FAQ - domande frequenti sui componenti elettromeccanici.
I nostri consigli più popolari nel settore dei componenti elettromeccanici.
Informazioni generali sull'elettromeccanica
Per elettromeccanica si intende un settore specializzato nell'elettrotecnica, che ha come contenuto la trasformazione dell'energia elettrica in energia meccanica e viceversa. I processi meccanici non vengono generati nell'elettromeccanica con fluidi, come nel caso dell'idraulica e della pneumatica, ma con l'ausilio di azionamenti elettrici e magnetismo. I comandi idraulici sono stati preferiti per lungo tempo, in particolare per le attività più impegnative, ad esempio per il trasporto di carichi pesanti. Nel frattempo, anche gli azionamenti elettromeccanici sono adatti a questo scopo, se non meglio. Rispetto ai sistemi di azionamento idraulici, hanno il vantaggio di essere spesso più piccoli e più leggeri, in quanto dispongono solo di un motore elettrico e senza pompe, serbatoi, linee e altri componenti, come quelli tipici degli impianti idraulici. Le trasmissioni elettriche funzionano in modo più silenzioso, hanno un intervallo di velocità più ampio e sono adatte per le attività in cui è necessario un posizionamento preciso. Inoltre, i componenti elettromeccanici possono essere facilmente incorporati nei comandi elettronici rispetto a quelli idraulici. Molte aziende lo hanno riconosciuto e utilizzano sempre più azionamenti elettromeccanici per scopi di produzione.
L'ambito della elettromeccanica non può essere chiaramente definito, ma ha punti di contatto con altre discipline speciali, in particolare l'elettronica e la meccanica, ma anche con la costruzione di macchine e la tecnologia dell'informazione. I sistemi elettromeccanici sono ormai arrivati in molti settori e vengono utilizzati, ad esempio, nella produzione di dispositivi di precisione e di misurazione, nell'acustica elettrica (casse acustiche), nella tecnologia medica e nella tecnologia dei sensori e degli attuatori.
Panoramica dei componenti elettromeccanici
I componenti elettromeccanici sono la base di un sistema elettromeccanico. Nessun dispositivo elettrico funziona senza componenti elettromeccanici. Sono disponibili diversi componenti elettromeccanici, ciascuno progettato per applicazioni speciali. I circuiti stampati, chiamati anche schede PCB o schede a circuito stampato, vengono utilizzati, ad esempio, per fissare componenti di un circuito elettronico in una determinata disposizione e stabilire un collegamento elettrico tra di essi. Sono realizzati in un materiale isolante, in genere in plastica rinforzata con fibre, e dispongono di uno strato sottile di rame sul lato inferiore. I componenti, ad esempio transistor, condensatori o resistenze, vengono saldati sulla scheda o semplicemente inseriti, se si tratta di una scheda a innesto.
I processi meccanici vengono spesso generati nell'elettromeccanica con l'ausilio del magnetismo. Gli altoparlanti, ad esempio, sono dotati di magneti elettrici e permanenti che si attirano e si respingono l'uno con l'altro, mettendo in movimento la membrana degli altoparlanti. I segnali elettrici vengono convertiti in vibrazioni meccaniche e infine convertiti in segnali acustici.
I magneti si trovano in molte altre applicazioni elettromeccaniche, ad esempio in campanelli, cicalini per porte e installazioni elettriche simili.
Il magnetismo gioca un ruolo anche nello sviluppo di relè elettromeccanici (EMR). Si tratta di interruttori con due posizioni di commutazione, tramite le quali è possibile accendere e spegnere un circuito. Il funzionamento si basa sulla forza elettromagnetica generata in una bobina. A seconda del tipo di contatti (contatto NC o NA), il circuito viene chiuso e attivato o interrotto e spento. I relè vengono utilizzati per commutare i circuiti di carico e possono essere utilizzati come amplificatori di commutazione. Un esempio noto è il relè per auto.
Per il controllo di applicazioni elettromeccaniche servono interruttori e pulsanti. Con il loro aiuto è possibile aprire, mantenere e chiudere i collegamenti elettrici. Sono disponibili interruttori azionabili a mano come interruttori a scorrimento o a levetta e interruttori a bilanciere che possono essere azionati senza l'uso manuale tramite meccanismi speciali, forza magnetica, variazione della temperatura o della posizione. Un esempio di interruttore di posizione sono interruttori di fine corsa che, quando si raggiunge una determinata posizione finale, attivano il processo di commutazione e, ad esempio, interrompono l'alimentazione. Una forma speciale di interruttori sono i cosiddetti contattori.
Un contattore elettromeccanico è molto simile a un relè per quanto riguarda la sua struttura e il suo funzionamento, ma è progettato per una maggiore potenza di commutazione e può applicare una maggiore forza di commutazione meccanica. Per questo motivo i contattori sono ideali per applicazioni ad alte prestazioni e vengono utilizzati principalmente nell'industria. Anche se a prima vista il nome suggerisce qualcosa di diverso, i contattori non servono a proteggere da sovraccarico o cortocircuito.
Di questa attività si occupano i fusibili. Vengono integrati nel circuito elettronico e interrompono il circuito o l'alimentazione elettrica non appena viene superato un determinato amperaggio. In questo modo si evitano danni all'impianto elettrico.
In molti casi, i componenti elettromeccanici vengono montati in un alloggiamento. Un alloggiamento protegge l'elettronica interna e deve essere adatto per l'equipaggiamento e il design in base al rispettivo scopo di utilizzo. Oltre ai supporti di montaggio standard da 19 pollici, che fungono da dispositivi di fissaggio e vengono utilizzati nell'industria e nel settore commerciale, sono disponibili alloggiamenti per il montaggio a parete, alloggiamenti da tavolo, alloggiamenti per spine e molti altri modelli, adatti per gli appassionati e le piccole applicazioni.
Il nostro consiglio pratico: montare i componenti elettromeccanici in modo sicuro
Per poter offrire una protezione sufficiente all'elettronica, l'alloggiamento deve essere adattato alle condizioni ambientali e di lavoro. Se viene conservato all'aperto, è esposto a fattori esterni come vento, acqua e sporcizia, e a questi elementi deve resistere. In questo contesto, è necessario prestare attenzione a un tipo di protezione IP adeguato. Per l'orientamento: Il grado di protezione IP68 (protezione contro polvere, contatto e immersione permanente) è attualmente il più alto. Inoltre, è importante che l'alloggiamento non sia una fonte di interferenze per altri dispositivi e sia protetto anche da interferenze (campi elettromagnetici o onde). Per motivi di sicurezza, deve essere conforme alla direttiva EMC (EMC = compatibilità elettromagnetica).
Criteri di acquisto per componenti elettromeccanici - cosa è importante considerare?
Prima dell'acquisto è necessario considerare quale componente elettromeccanico è più adatto per il rispettivo scopo di utilizzo. I contattori, ad esempio, sono disponibili in diversi modelli.
Mentre i contattori di commutazione sono versatili, i contattori reversibili sono particolarmente adatti per applicazioni speciali, ad esempio in combinazione con motori trifase. I contattori a semiconduttore sono la scelta giusta quando è necessaria una commutazione rapida e un lavoro silenzioso e vengono utilizzati, tra l'altro, nel controllo di movimento, riscaldamento, potenza e illuminazione.
Per esempio, è anche disponibile una vasta gamma di componenti acustici. Se si sceglie di acquistare un convertitore acustico o un piccolo altoparlante, osservare la tensione necessaria, l'impedenza (resistenza in corrente alternata in Ohm) e la frequenza di risonanza (indicazione in Hertz). Ma anche la misura della rumorosità (indicazione in decibel) e il tipo di suono (tono continuo, a intervalli o sirena) devono essere impostati in anticipo.
Il comfort di utilizzo può svolgere un ruolo nella scelta di un componente elettromeccanico. Questo è il caso, ad esempio, dei circuiti stampati. Se non avete alcuna esperienza nella gestione del saldatore o se volete semplicemente risparmiare la saldatura, potete accedere a schede a innesto che sono molto più facili da maneggiare.
La qualità e la lavorazione sono in ogni caso importanti criteri di acquisto, su cui i privati e le imprese dovrebbero essere altrettanto attenti. L'alta qualità è solitamente accompagnata da un'elevata funzionalità, da una lunga durata e da un funzionamento affidabile, che a loro volta sono i migliori presupposti per processi di produzione senza intoppi.
FAQ - domande frequenti sulla elettro meccanica
In che rapporto è l'elettromeccanica con la meccatronica?
La meccatronica ha molti punti di contatto con la meccanica elettrica, ma va oltre. Si tratta di un campo di competenza interprofessionale che combina i tre settori di competenza nel campo dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria elettrica e dell'informatica e utilizza i loro metodi per risolvere i problemi tecnici. Nella meccatronica i sistemi funzionano meccanicamente, ma sono supportati dalla tecnologia dell'informazione (tecnologie informatiche e sistemi elettronici).
Tutti i componenti elettromeccanici che utilizzo devono provenire dallo stesso produttore?
No. Tuttavia, se avete sempre avuto una buona esperienza con un produttore, siete convinti della qualità dei suoi prodotti e preferite ricorrere esclusivamente alla sua gamma per motivi di sicurezza, questo non è certo uno svantaggio. Non influisce sulla funzionalità della tecnologia se si utilizzano componenti di diversi produttori. Ci sono numerose aziende che offrono prodotti di qualità uguale o simile.
I nostri consigli più popolari nel settore dei componenti elettromeccanici.
Guida | Gamma | |
---|---|---|
1 | Interruttori e pulsanti | Interruttori e pulsanti |
2 | Interruttore a pressione e pulsante | Interruttori e pulsanti |
3 | Fusibili a filo sottile | Fusibili |
4 | Contenitori universali | Case o Alloggiamenti |
5 | Interruttore rotante | Interruttori e pulsanti |
6 | Schede PCB | Circuiti stampati |
7 | Microinterruttore | Interruttori e pulsanti |
8 | Relè | Relè |
9 | Interruttore a bilanciere | Interruttori e pulsanti |
10 | Interruttore per auto | Interruttori e pulsanti |
11 | Porta fusibile | Fusibili |
12 | Interruttori a levetta | Interruttori e pulsanti |
13 | Interruttore di inclinazione, interruttore a galleggiante | Interruttori e pulsanti |
14 | Interruttori di fine corsa | Interruttori e pulsanti |
15 | Relè per auto | Relè |