Come fare una saldatura a regola d'arte
19 nov 2019
Come saldare a regola d'arte in pochi semplici passi
La gestione di una stazione saldante o di un semplice saldatore è una routine quotidiana per i tecnici elettronici e i manutentori. Anche gli hobbisti esperti non hanno problemi di saldatura. Ma se si prende in mano il saldatore solo di tanto in tanto, il risultato spesso non è soddisfacente. Una saldatura corretta è semplice da effettuare, anche senza esperienza, potete facilmente imparare a saldare. Vi mostriamo come funziona e come fare una corretta saldatura.
Quando è stata inventata la saldatura? | |
L'uomo lavora i metalli da migliaia di anni. E il desiderio di poter legare in modo permanente questi metalli è altrettanto antico. Già nel 5000 a.C. metalli come il rame, l'argento e l'oro venivano uniti per formare gioielli o oggetti di culto. A quel tempo una lega di rame e oro o rame e argento serviva da saldatura. Con la scoperta dello stagno come metallo saldante, la tecnologia di saldatura fiorì sempre di più. Già nell'antica Roma, circa 4000 anni fa, i tubi dell'acqua venivano saldati insieme da tubi di piombo. Gli artigiani realizzavano stufe e vasche da bagno con lamiere di bronzo, che venivano poi saldate insieme. Ma anche armaioli e orafi usavano questa tecnica per unire i metalli. Nel corso del tempo la tecnica di saldatura è diventata sempre più diffusa e raffinata. Oltre che nell'artigianato, la saldatura è diventata sempre più importante anche nell'elettrotecnica. Ogni tecnico dell'assistenza che si occupa della manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici ha un saldatore nella cassetta degli attrezzi. E senza processi di saldatura automatizzati, la produzione di massa di schede elettroniche non sarebbe più concepibile oggi.
| |
Qual è la differenza tra saldatura e brasatura?La saldatura e la brasatura sono connessioni che giuntano i materiali tra loro e che differiscono tra loro in tre punti: 1. temperatura di lavoro 2. tipo di connessione 3. forza dell'articolazione Riepilogando: Un giunto "brasato" è molto più stabile di un giunto saldato. Tuttavia, la brasatura è molto più complessa ed è necessario un ampio equipaggiamento protettivo.
| |
Saldatura dolce |
Brasatura
|
| |
Nella saldatura dolce, il riscaldamento avviene in modo selettivo. La saldatura dolce è utilizzata principalmente nell'elettrotecnica, ad esempio per collegare elettricamente i componenti ad un circuito stampato. Questa tecnica offre molti vantaggi:
|
Durante la brasatura si riscaldano grandi superfici. Nella brasatura, le temperature sono notevolmente più alte e non viene eseguito alcun lavoro puntuale. Se un giunto saldato viene realizzato ad una temperatura superiore a 450 °C, si parla di brasatura. Anche qui ci sono alcune cose da considerare:
|
Quali materiali possono essere saldati? | |
In linea di principio, molti metalli e leghe possono essere saldati insieme. Con le saldatrici e i fondenti universali è possibile saldare insieme senza problemi i seguenti materiali: Rame (Cu) e leghe di rame come ottone (Me) o bronzo (Br) | ![]() |
Cosa serve per saldare? | |
Quando parliamo di "saldatura" in generale, intendiamo la saldatura dolce nella maggior parte dei casi. A differenza della brasatura, praticata per lo più da professionisti, gli utensili necessari per la saldatura dolce possono trovarsi in quasi tutte le famiglie. | |
Utensili per saldare | |
Saldatori Un saldatore è necessario per generare il calore necessario per la saldatura. Nella maggior parte dei casi, gli hobbisti utilizzeranno un saldatore manuale senza controllo della temperatura.
| ![]() |
Pistola di saldatura
Se la causa dell'errore è stata individuata in un giunto a saldare male, un conduttore rotto o una connessione di filo allentato, lo strumento di saldatura deve essere rapidamente pronto per l'uso. Ed è esattamente quando la pistola di saldatura gioca la sua carta vincente. | ![]() |
Stazione di saldatura
E con una massiccia dissipazione del calore attraverso superfici di saldatura di grandi dimensioni, la saldatura viene rapidamente riscaldata alla temperatura richiesta. Ciò significa che il processo di saldatura può essere eseguito in un breve periodo di tempo senza sottoporre i componenti a sollecitazioni termiche eccessive. | |
Saldatore a gas
Ad esempio, una spina di batteria allentata può essere saldata su un campo d'aviazione di un modello in modo altrettanto rapido e semplice come il cavo strappato dell'altoparlante nel bagagliaio. | ![]() |
La lega saldante (Stagno)La lega saldante è una miscela (lega) di metalli diversi. Poiché lo stagno (Sn) è il componente principale della saldatura, il nome stagno si è affermato. Altri materiali che vengono aggiunti alla lega in quantità diverse sono piombo (Pb), rame (Cu), argento (Ag), oro (Au) o bismuto (Bi). A seconda del rapporto di aggiunta e miscelazione, le proprietà della saldatura cambiano. In questo modo può essere adattato in modo ottimale alle diverse esigenze di saldatura. Il compito principale dello stagno di saldatura è quello di riempire lo spazio tra i pezzi da saldare. Inoltre, deve creare una connessione sia meccanica che elettricamente conduttiva. Pertanto, la saldatura ha generalmente un punto di fusione inferiore a quello dei metalli ad essa collegati. 1) Scheda - 2) Occhiello di saldatura - 3) Componente (Resistenza) - 4) Traccia conduttiva con vernice protettiva - 5) Reoforo di collegamento - 6) Stagno | ![]() |
Lo stagno per saldatura è diviso in due categorie: Stagno al piombo Saldatura con stagno senza piombo Purtroppo, il comportamento del flusso e la qualità superficiale delle saldature in stagno senza piombo sono notevolmente peggiori di quelle delle saldature in stagno contenenti piombo. I migliori risultati si ottengono se la saldatura contiene il 3% di argento e lo 0,5% di rame (Sn3.0Ag0.5Cu) oltre allo stagno. | |
Flussanti | |
Un flussante è necessario per garantire che i pezzi in lavorazione siano bagnati in modo ottimale dalla saldatura durante la saldatura. Una reazione chimica rimuove gli ossidi presenti sulle superfici del pezzo e previene la formazione di nuovi ossidi durante il processo di saldatura. Inoltre, la tensione superficiale della saldatura liquida viene ridotta in modo che la saldatura possa essere applicata in modo pulito ai pezzi da saldare. In pratica, il flussante viene convogliato al punto di saldatura insieme alla saldatura. A questo scopo, la lega saldante è costruita in forma tubolare e il flusso è incorporato all'interno (vedi sezione ingrandita). | ![]() |
Ausili per la saldatura |
|
Ora è necessario tenere una scheda, componenti o fili nella posizione giusta per facilitare il processo di saldatura. Questo viene poi fatto dalla "terza mano" sotto forma di un piccolo treppiede con clip a coccodrillo. Una lente d'ingrandimento mette in scena anche il "campo operativo", anche le operazioni di saldatura a filigrana possono essere completate rapidamente. | ![]() |
Estrazione fumi di saldatura | |
I danni alla salute causati dai fumi di saldatura che ne derivano devono essere mantenuti il più bassi possibile. Per questo motivo, gli ingegneri elettronici amatoriali, che solo raramente saldano, dovrebbero utilizzare anche un sistema di estrazione dei fumi di saldatura adatto, i così detti aspirafumi. Anche quando si lavora esclusivamente con saldature senza piombo. I vapori di flusso possono anche nuocere alla salute e al benessere. | |
Quali sono le prestazioni richieste per un saldatore? | |
Purtroppo non è possibile rispondere a questa domanda con una potenza specifica. Perché la potenza richiesta di un saldatore dipende da ciò che viene saldato. Più precisamente, il criterio decisivo è la dissipazione del calore del giunto di saldatura. Se due fili sottili sono saldati insieme, la dissipazione del calore attraverso i fili sottili sarà minima. In questo caso, non è necessario un rapido riscaldamento della punta di saldatura. | |
Come saldare correttamente? | |
Prima di iniziare a saldare, dovreste sapere cosa succede quando si salda correttamente. Il processo di saldatura avviene in tre fasi. Solo se tutte e tre le fasi funzionano correttamente, il processo di saldatura ha successo. |
Fase 1: Bagnatura | Fase 2: Stagnare | Fase 3: Rilegatura |
Il giunto di saldatura viene riscaldato con la punta di saldatura e poi viene aggiunto lo stagno di saldatura. Assicurarsi che il giunto di saldatura sia completamente coperto o bagnato con la saldatura. | Qui, il liquido di saldatura deve fluire negli spazi tra i giunti di saldatura e creare un collegamento di grande superficie tra i pezzi in lavorazione. Durante questa fase, la punta di saldatura viene rimossa dal giunto di saldatura. | Durante il processo di legatura, il giunto di saldatura si raffredda e si indurisce. In questa fase, il pezzo da lavorare non deve essere scosso in nessun caso. Questo porterebbe alla "saldatura a freddo". |
Il nostro consiglio pratico: processo di saldatura ottimale | ||
È necessario imparare a saldare correttamente. Ma sotto la guida professionale e con un po' di pratica questo non è un problema.1. Preparazione 2. La saldatura di cavi e fili | ||
![]() | ![]() | ![]() |