- Tipo di articolo
- Anemometro6
- Prezzo
- Marchio1
- PCE Instruments48testo23Extech14VOLTCRAFT6Fluke3Davis Instruments2TFA Dostmann2Basetech1HT Instruments1Laserliner1Testboy1
- Campo di misura temperatura
- -10 fino a 50 °C30 fino a 50 °C2-10 fino a 60 °C1
- Campo di misura velocità del vento
- 0.3 fino a 30 m/s20.4 fino a 30 m/s20.1 fino a 25 m/s15 fino a 80 m/s1
- Calibrato
- di fabbrica senza certificato6
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Anemometro
6 risultati





Consulente
Fatti interessanti sugli anemometri
Introduzione
Come funzionano gli anemometri?
Campi di applicazione degli anemometri
In questo modo è possibile trovare l'anemometro adatto
La nostra pratica: Necessità di una calibrazione
FAQ - domande frequenti sugli anemometri
Introduzione
Gli anemometri sono strumenti di misura che misurano la velocità di flusso. Nella maggior parte dei casi si tratta di misuratori del vento, a volte viene determinata anche la velocità di flusso dei liquidi. La misurazione avviene sia in sezione, ad esempio in un vano, sia in un locale che in campo libero.
Nel nostro negozio troverete diversi modelli di anemometri con diverse tolleranze di precisione. Molti dispositivi, oltre alla velocità del flusso, rilevano altri dati utili come ad esempio la temperatura, l'umidità dell'aria e il punto di rugiada.
Come funzionano gli anemometri?
Il modello più antico dell'anemometro è l'anemometro a elica, noto anche come anemometro a girandola. Le innovazioni tecniche successive utilizzano altri principi fisici per determinare la velocità dell'aria e il flusso volumetrico. Un anemometro a palette funziona come un mulino a vento con una funzione di valutazione aggiuntiva: l'aria scorrendo aziona le ruote a palette , dando luogo alla rotazione, che viene valutata per mezzo di un contatore L'intervallo di tempo per una rotazione completa viene trasferito con un rapporto di trasmissione meccanica al contatore , che poi determina la velocità del vento attuale e la trasmette ad un display.
La velocità di flusso di gas come aria o liquidi come acqua è indicata in metri al secondo m/s. . Oltre alla velocità del vento di gas come l'aria, il flusso volumetrico è una dimensione importante, determinata mediante anemometri. Il flusso volumetrico indica la quantità (volume) di gas (o liquidi) che scorre attraverso un determinato intervallo (sezione trasversale).
A seconda della forma e della tecnologia utilizzata, l'anemometro si basa su diversi principi. Le varianti più importanti e le loro modalità di funzionamento vengono utilizzate in modo affidabile da molti anni.
| Struttura | Note sul funzionamento |
|---|---|
| Elica | Il classico e una delle forme più vecchie della tecnologia di misurazione per la velocità del vento sono gli anemometri a elica. Le pale offrono una dimensione costante per il flusso d'aria penetrante. Altre dimensioni, come la resistenza all'attrito e il peso delle ali, possono essere incluse nella misurazione della velocità. In questo modo si determina infine la velocità del vento del flusso d'aria. |
| Filo caldo | Un anemometro termico riscalda un filo riscaldante a una temperatura impostata per misurare la velocità del flusso d'aria. Dal raffreddamento e dalla velocità di questo raffreddamento e dalla temperatura ambiente si calcola la velocità del flusso d'aria. |
| Tubo di Pitot | Con un tubo Pitot o simili sensori di misura viene misurata la pressione dell'aria che genera l'aria in ingresso. Dai dati ottenuti viene infine determinata la velocità del flusso d'aria. |
Gli anemometri moderni hanno in genere display digitali e determinano una vasta gamma di metriche utili. Come accessorio per la misurazione in canali e vani si utilizzano sonde con sensori di misura. Per la valutazione dei dati raccolti, alcuni anemometri hanno interfacce USB o interfacce Bluetooth e software per computer in dotazione o trasmettono i valori misurati tramite app mobili direttamente a smartphone e tablet.
Campi di applicazione degli anemometri
Gli anemometri si trovano in molti settori. Lo scopo più antico e più noto è quello di determinare la velocità del vento nell'ambito dell'osservazione meteorologica. Tuttavia, i moderni strumenti di misurazione del tempo, che nel loro ruolo vanno ben oltre la determinazione della velocità del vento, hanno molte più funzioni. Gli anemometri in senso stretto vengono installati oggi in punti esposti come sistemi di allarme del vento.
A proposito: Anche i misuratori meteo e le stazioni meteorologiche sono disponibili presso il nostro negozio.
Anemometro nell'automazione degli edifici
L'applicazione più comune e moderna si trova nell'automazione degli edifici. Qui vengono utilizzati i misuratori del vento per il controllo di impianti di ventilazione e climatizzazione. Con un anemometro è possibile misurare, ad esempio, il numero di metri cubi (m³) di flusso d'aria attraverso l'uscita di un vano di ventilazione entro un secondo o un minuto per verificare il funzionamento di tali impianti.
Per ottenere valori di misura precisi, vengono spesso utilizzati accessori a imbuto che portano l'intero flusso d'aria al punto di misurazione (figura 2). Nei canali e nei tubi, invece, la misurazione avviene mediante sonde (figura 3).
Anche il flusso volumetrico dell'aria di trazione può essere determinato mediante anemometri. A tale scopo sono generalmente sufficienti anemometri tascabili di piccole dimensioni.
Anemometro in uso industriale
Nel settore industriale e commerciale, gli anemometri sono utilizzati anche per il controllo del dimensionamento di canali di qualsiasi tipo e del controllo del flusso in impianti tecnici.
Ad esempio, la sovrapressione nelle sale operatorie degli ospedali, che deve trasportare il carico di germi verso l'esterno, viene garantita con impianti di climatizzazione e un anemometro.
Anche gli impianti eolici contengono un anemometro. Anche un grande campo di applicazione per gli anemometri è la climatizzazione delle miniere, che hanno come obiettivo condizioni di lavoro sicure.
In questo modo è possibile trovare l'anemometro adatto
Esistono diversi tipi di costruzione e modalità di funzionamento degli anemometri. I più comuni sono:
- Gli anemometri a elica sono di solito particolarmente maneggevoli. La girante è montata saldamente all'interno o sull'alloggiamento o è collegata al misuratore tramite un cavo, offrendo così una maggiore flessibilità durante l'esecuzione della misurazione. Questi classici tra gli anemometri (a seconda del modello) portano ulteriori valori di misura.
- Un anemometro a filo caldo può misurare, oltre alla velocità del flusso, anche la temperatura del flusso d'aria e altre dimensioni. Per la misurazione della temperatura è necessario un sensore termico. Il termoanemometro è particolarmente compatto e comprende, oltre al misuratore, un'asta telescopica che può raggiungere il flusso d'aria anche a distanza. Gli anemometro a filo caldo sono particolarmente sensibili e possono misurare velocità dell'aria molto basse.
- Simile a un anemometro a filo caldo, l'anemometro a pressione di polvere non è dotato di una girante, ma di un tubo di avvitamento sottile. Questi strumenti di misura possono essere mantenuti come anemometro a elica nella corrente dell'aria e determinare la velocità del flusso d'aria tramite una misurazione della pressione differenziale/pressione.
Per la scelta di un anemometro adatto per il vostro scopo di utilizzo, potete effettuare altre, diverse impostazioni nel nostro negozio.
Intervallo di misura temperatura
Scegliere un intervallo di temperatura adatto in base alle condizioni ambientali, in quanto la densità di gas e liquidi varia a seconda della temperatura. Se l'anemometro non è approvato per le condizioni termiche, i valori di misura inesatti possono essere la conseguenza o la tecnologia può danneggiarsi. Sono disponibili temperature comprese tra - 10° e + 60 C.
Campo di misura velocità del vento:
L'intervallo previsto della velocità del vento è importante per una scala significativa. Nella parte inferiore si tratta della sensibilità del misuratore, il limite superiore indica il valore massimo, fino al quale è possibile visualizzare in modo affidabile le velocità. Un sottodimensionamento dell'intervallo di misura può danneggiare l'anemometro. Sono disponibili strumenti di misura da 0 a 80 m/s . Altre unità di velocità vengono visualizzate direttamente su alcuni strumenti di misura, altrimenti la conversione è necessaria a mano o tramite un convertitore online disponibile gratuitamente.
Calibrazione
Questo fornisce informazioni sullo standard in base al quale i dispositivi sono calibrati. In particolare nel settore commerciale, è necessario informarsi in anticipo sulle norme applicabili.
- DAkkS: L'ente di certificazione Tedesco è un gruppo che esegue controlli di prodotto e, in parte, anche controlli di conformità con standard tecnici come le norme DIN e ISO, garantendo così l'armonia internazionale delle caratteristiche di qualità.
- ISO: La norma ISO 17713 è una direttiva internazionale per le misurazioni del vento. La certificazione è considerata relativamente conveniente per i produttori, in quanto spesso non esiste un processo accreditato dietro l'esame.
- Standard di fabbrica (senza certificato): Con lo standard di fabbrica senza certificato vengono eseguite prove comparative con dispositivi di riferimento interni alla fabbrica. Non viene eseguita alcuna calibrazione da un laboratorio accreditato.
- Standard di fabbrica (con certificato): Gli standard di fabbrica con certificato sono accettati a livello internazionale se la verifica non è stata effettuata dal produttore stesso, ma da una terza parte indipendente. In questo modo si conferma il corretto stato di consegna dei nuovi apparecchi.
La nostra pratica: necessità di una calibrazione
Per i produttori sono necessari controlli di qualità esterni con costi significativi. Il processo di certificazione è un mercato separato con una giungla di normative. Se uno strumento di misura non ha un'approvazione comparabile a livello internazionale, questo non dovrebbe necessariamente infastidire l'utente privato, perché non necessariamente dice qualcosa sulla qualità.
In realtà, tali direttive e normative devono essere di solito applicate solo agli acquirenti nel settore industriale, le cui aziende dispongono di propri reparti di qualità per il rispetto di standard elevati.
Precisione
La precisione dell'anemometro è fondamentale per la rilevazione affidabile dei valori di misura. Spesso le deviazioni di tolleranza degli strumenti di misura sono indicate in percentuale. Tanto più piccolo è il valore percentuale, tanto più precisi sono i dati rilevati. Alcuni produttori indicano invece la deviazione tollerata con valori assoluti nell'unità da misurare, ad esempio 0,2 m/s.
Portata d'aria
Il flusso d'aria è una misura di anemometro per la determinazione delle correnti volumetriche. Indica la quantità di flusso in m3 per unità di tempo. Nel nostro negozio troverete un'ampia larghezza di banda a partire da 0,024 m3/min.
FAQ - domande frequenti sugli anemometri
Con quale frequenza può essere utilizzato un anemometro?
Gli anemometri sono infinitamente utilizzabili nell'ambito della loro durata. Tuttavia, è importante un utilizzo corretto e una calibrazione regolare. I produttori e altri fornitori di servizi supportano questo processo. L'intervallo di calibrazione può essere di un anno o più anni a seconda del modello e dell'utilizzo.
Quanto misura esattamente un anemometro?
Un anemometro misura molto esattamente con una precisione di misurazione del 3% o inferiore (a seconda del modello). È importante soprattutto l'uso corretto dell'anemometro.
A seconda della forma e della tecnica di misurazione, possono essere necessari ulteriori extra o essere rispettate alcune procedure. Nei manuali relativi ai dispositivi viene spiegato il modo corretto di procedere.